bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Les hygromètres sont utile pour la vérification de l’humidité dans plusieurs matières et matériaux de construction comme le bois, le béton, les tuiles, chapes de plâtre ou de papier peint. Choisissez l’hygromètre adapté à vos besoins en matière de fonctionnalité. Mis en réseau intelligemment, certains appareils permettent de surveiller plusieurs pièces en même temps. Des capteurs thermiques et hygroscopiques supplémentaires vous permettent de lire facilement la température à l’extérieur, dans la cave à vin, la piscine et les différentes pièces de votre habitat. Si vous désirez mesurer l’humidité relative d’une pièce, choisissez les hygromètres de chez Conrad avec notre marque propre Voltcraft, ou choisissez une autre appareil de mesure.

QU'est-ce que les appareils de mesure de l'humidité de l'air/les hygromètres ?

Les appareils de mesure de l'humidité de l'air sont un ensemble d'appareils de mesure pour la détermination de la teneur en humidité de l'air ou des matériaux. Il s'agit généralement d'appareils de mesure multifonctions compacts qui peuvent également détecter d'autres grandeurs physiques telles que la température, la teneur en CO2, la pression absolue ou le débit. Des modèles analogiques sont également présents dans cette catégorie d'appareils de mesure.

Le terme « hygromètre » contient le mot grec « humide » ou « humide » : « hygros ».

Le climat ambiant a une forte influence sur le bien-être des personnes qui se trouvent à l'intérieur. La concentration de CO2 est considérée comme un indicateur essentiel de la qualité de l'air ambiant. Une mauvaise qualité de l'air avec une concentration de CO2 trop élevée entraîne une fatigue, une diminution de la concentration et peut même provoquer des problèmes de santé. Ainsi, le climat ambiant est un facteur de protection du travail. Certaines des valeurs les plus courantes, ainsi que celles qui peuvent être transférées aux bureaux, sont les suivantes :

Ville Température recommandée Humidité d'air recommandée
Chambre à coucher 16 - 18 °C. 50 à 70 %
Cuisine 18 °C 50 à 70 %
Salon 20 °C. 40 à 60 %
Salle de bain 23 °C 50 à 70 %

Mais même dans des installations de production sensibles, par exemple dans la production de semi-conducteurs, ou dans le stockage de certains produits, comme les aliments, il existe souvent des exigences particulières en matière de qualité de l'air. Avec des appareils de mesure de l'humidité de l'air ou des hygromètres, il est possible de déterminer très rapidement la qualité du climat ambiant et de réagir en temps utile à la dépassement ou au-dessous des valeurs normales. 

Comment fonctionnent les appareils de mesure de l'humidité de l'air/hygromètre ?

Le principe de base de la mesure est que les propriétés d'un milieu (de mesure) changent en cas d'exposition à l'humidité. Un exemple est l'hygromètre, qui utilise traditionnellement un cheveu humain comme capteur. En cas d'humidité croissante, les cheveux s'étire. Cette extension est transmise à un pointeur qui affiche la valeur sur une échelle graduée. Entre-temps, des fibres synthétiques sont parfois utilisées pour ce type de mesure. Les appareils modernes utilisent les modifications des paramètres électriques en cas d'exposition à l'humidité :

  • Capteurs capacitifs 
    Il y a une couche hygroscopique entre deux électrodes, pour ainsi dire en tant que diélectrique. En cas de modification de la teneur en humidité de cette couche, la capacité entre les électrodes change. Cette structure fonctionne comme un condensateur électrique, mais sa valeur est modifiable. La capacité sert d'équivalent de mesure pour l'humidité. Le diélectrique est utilisé comme matériau non conducteur avec des propriétés hygroscopiques, comme les polymères plastiques ou les matériaux céramiques.

  • Capteurs d'impédance Ces capteurs utilisent une couche hygroscopique entre deux électrodes DC. Avec l'absorption ou le retrait de l'humidité, la résistance électrique (résistive) change. Cette valeur est évaluée en équivalent d'humidité.

  • Forme de mélange impédance/capacitif
    Lorsque le courant alternatif est utilisé, une forme de mélange est créée, car ces capteurs mesurent à la fois la variation de la résistance d'un matériau hygroscopique conducteur faible et ses propriétés capacitives.

La sortie du résultat de mesure s'effectue sur des écrans numériques économes en énergie. Certains appareils émettent des signaux d'avertissement en cas de dépassement ou de sous-dépassement des valeurs critiques ou réagissent avec une séquence sonore qui suit la modification de la valeur mesurée. Il existe des appareils de mesure/hygromètre avec sondes de mesure intégrées et à l'aide de connecteurs de système qui sont reliés à l'hygromètre. Les appareils de mesure de l'humidité pour les matériaux ont des sondes de mesure différentes, généralement en double pointe métallique, qui permettent de déterminer la valeur de l'humidité à l'aide du courant passant par l'installation sur ou dans le milieu. De nombreux appareils chez Conrad peuvent être utilisés comme enregistreurs de données pour enregistrer des séries de mesure et les évaluer ultérieurement sur le PC. Certains modèles disposent d'un slot pour cartes SD pour enregistrer les résultats de mesure sur une carte correspondante.

Où sont utilisés les appareils de mesure de l'humidité de l'air/hygromètre ? 

  • Mesure du climat de la pièce
  • Réglage et contrôle des installations techniques de l'air ambiant
  • Mesure du point de rosée sous pression dans les systèmes d'air comprimé
  • Évaluation de la qualité de l'air ambiant à l'aide de la sonde IAQ (IAQ signifie qualité de l'air intérieur)
  • Mesure de l'humidité dans les matériaux de construction ou dans les composants des constructions

Types d'étalonnage de l'hygromètre/hygromètre

  • Calibrage selon ISO 
    Les caractéristiques de qualité de l'appareil sont mesurées à l'aide d'instruments de mesure calibrés conformément à la norme DIN en ISO 9001:2015.
  • Calibrage selon DAkkS 
    L'étalonnage au moyen d'un certificat d'un laboratoire d'étalonnage agréé garantit la traçabilité des résultats de mesure et donc leur comparabilité internationale. L'organisme d'accréditation allemand GmbH (DAkkS) est l'organisme national d'accréditation.
  • Etalonnage selon les normes d'usine :
    L'appareil est étalonné conformément aux spécifications du fabricant et ne doit pas être présenté à un point d'étalonnage.

FAQ - questions fréquentes sur les appareils de mesure de l'humidité de l'air/les hygromètres

Que faut-il observer lors de la manipulation des hygromètres/hygromètres ?

  • L'appareil de mesure ne doit être utilisé qu'en fonction des caractéristiques et de la destination et dans les paramètres spécifiés dans les caractéristiques techniques.
  • Les appareils de mesure et les sondes ne doivent pas être mesurés sur ou à proximité de pièces sous tension.
  • Ne stockez jamais l'appareil de mesure/les cellules de mesure avec des solvants et n'utilisez pas de produit déshydratant lors du stockage.
  • Respectez les consignes du fabricant concernant la sécurité des produits et les circonstances dans lesquelles les demandes de garantie ne sont pas couvertes. Par conséquent, vous ne pouvez ouvrir l'appareil de mesure que si celui-ci est expressément prévu dans la documentation à des fins d'entretien ou de maintenance.
  • Les poignées et les conduites d'alimentation ne doivent pas être exposées à des températures supérieures à 70 °C, si elles ne sont pas expressément autorisées pour des températures plus élevées. Les indications de température sur les sondes ou les sondes de mesure ne se réfèrent qu'à la plage de mesure du capteur.
  • Pour les travaux d'entretien et de réparation, utilisez des pièces de rechange d'origine
  • Un appareil de mesure doit toujours être mis au rebut de manière appropriée après la fin de l'utilisation.
  • Les batteries défectueuses ou les piles vides doivent être déposées aux points de collecte prévus à cet effet.

Où les appareils de mesure/hygromètre de l'humidité de l'air ne doivent-ils pas être utilisés ?

  • Dans les zones potentiellement explosives
  • Pour les mesures de diagnostic dans le domaine médical

Combien de temps un hygromètre/hygromètre d'humidité de l'air peut-il durer ?

Les appareils de la boutique Conrad Profi sont couverts par la garantie légale de deux ans. En cas d'utilisation, de stockage et d'entretien corrects, une durée de vie beaucoup plus longue est possible. Il est particulièrement important de procéder à des tests réguliers et de remplacer les piles ou les accumulateurs en temps utile.