Conseils
Ces outils qui se trouvent à des prix attractifs sont utiles pour vérifier qu'un dispositif électrique est bien sous tension. Proposant un contrôle facile et rapide, ils sont des outils considérés d'appoint qui ne doivent pas être utilisés dans un cadre professionnel et seulement en connaissance de cause pour les travaux personnels. Adoptant généralement la forme d'un tournevis, ils s'avèrent, pour de nombreux électriciens, pratiques à transporter et à utiliser.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur les contrôleurs de phase
Lors du travail sur des installations du réseau basse tension, il doit y avoir une absence de tension pour protéger les employés. La technique de mesure est utilisée pour tester cet état. Un outil pour la première évaluation de l'absence de tension est le testeur de phase. Notre guide vous indique les possibilités et les limites de ce testeur de tension.
-
Was a phastester?
-
Construction d'un contrôleur de phase
-
Comment fonctionne le processus de contrôle ?
-
Was faut-il respecter lors de l'utilisation de contrôleurs de phase ?
-
Quels défauts peuvent survenir sur les contrôleurs de phase ?
Was a phastester?
Un testeur de phase est un appareil de mesure purement qualitatif en tant que testeur de tension unipolaire. Il permet de déterminer si un câble électrique dans le réseau électrique à basse tension mis à la terre est alimenté par rapport à la tension potentielle de la terre. Il permet comme résultat de mesure l'indication « oui » pour « la tension est en marche » ou « non » pour « aucune tension dans le conducteur ». Aucune indication n'est possible sur la valeur de la tension.
La plage de tension dans laquelle ces appareils simples fonctionnent se situe entre 150 et 250 volts à une fréquence de réseau jusqu'à environ 500 Hertz. Certains modèles sont déjà équipés d'une tension alternative de 100 volts. Les testeurs de phase sont utilisés comme aide de test pour déterminer rapidement la tension d'alimentation actuelle du conducteur extérieur normalement sous tension d'un système électrique. Il sert également à localiser ce conducteur en L, « la phase », dans une installation électrique.
Construction d'un contrôleur de phase
Pour les testeurs de phase, la forme d'un tournevis s'est établie. Les modèles disponibles dans notre boutique en ligne sont équipés de lames pour vis à tête fendue de trois millimètres de largeur de lame. Le boîtier est suffisamment isolé pour que seule la pointe reste conductrice avec la lame et le bouton du doigt à l'arrière. La tige à lames est isolée et ne laisse que la pointe vers les pièces de mesure sans fil. Dans le boîtier, l'extrémité de la tige de la lame métallique est suivie d'une résistance de résistance de 1 mégaohm environ et d'une lampe à incandescence souvent vissée avec un élément à ressort pour un maintien sûr dans le boîtier. Sur le dessus se trouve le bouton pour toucher les côtés de l'utilisateur.
La version en tant que tournevis est adaptée pour le déplacement de vis à tête fendue. Les boîtiers ne sont pas conçus pour supporter de grandes forces. Les bornes à ressort ou à poussoir peuvent cependant être utilisées sans problème.
Un clip, similaire à celui d'un stylo à bille, protège le testeur de phase contre les chutes accidentelles des poches de chemise ou de veste.
Comment fonctionne le processus de contrôle ?
La pointe du tournevis testeur de phase est maintenue sur un conducteur (probablement) sous tension. La personne chargée de l'essai tient un doigt sur le bouton arrière de l'appareil de contrôle de phase et le « connecte » de cette manière à la terre via le contact du corps. Si une tension est présente sur le conducteur testé, un courant non dangereux très faible s'écoule via l'appareil jusqu'à la terre via la résistance de résistance, ce qui was amène la lampe à incandescence à l'éclairage. Dans ce cas, le conducteur testé est sous tension. En revanche, si la pointe du contrôleur de phase est en contact avec le conducteur neutre ou le conducteur de protection, la lampe à incandescence ne s'allume pas, car le potentiel de ces câbles correspond au potentiel ambiant. Ils sont donc hors tension du point de vue du contrôleur de phase.
Was faut-il respecter lors de l'utilisation de contrôleurs de phase ?
La structure du testeur de tension unipolaire n'a pas changé depuis des décennies. L'appareil économique est conforme à la norme DIN VDE 0680-6 avec édition d'avril 1977. L'état actuel des normes pour les installations électriques dans l'industrie ne permet plus l'utilisation du testeur de phase pour déterminer l'absence de tension d'une installation électrique. La fiabilité de l'affirmation d'un testeur de tension n'est pas entièrement fiable. Par exemple, lors du transport de chaussures isolantes ou de travaux sur des revêtements de sol isolants, l'appareil ne peut pas faire face à la tension et le câble testé peut néanmoins être sous tension. Dans ce cas, le contact d'un tube de chauffage ou d'autres éléments similaires peut être mis en cause.
Il convient également de noter que la puissance lumineuse de la lampe au néon dans le testeur de phase ne rencontre aucune indication de la hauteur de tension réelle. De l'autre côté, il peut se produire que, pour les réseaux de tension alternative non mis à la terre, la lampe de test de phase ne s'allume pas malgré l'existence d'une tension élevée, car il n'y a pas de différence de potentiel. Cela peut être le cas, par exemple, pour les systèmes informatiques petits et autonomes. Et le cas inverse peut également se produire : un câble non branché indique la présence de tension. Cela peut être fait, entre autres, par la dispersion d'autres conducteurs sous tension qui se déplacent parallèlement à ceux qui ne sont pas sous tension.
De plus, l'éclairage de la lampe à incandescence intégrée dans le testeur de tension peut être difficile à détecter en cas de lumière ambiante très claire. En l'absence d'une indication sans équivoque de l'absence de tension d'un conducteur, le terme « stylo de meneur » a été utilisé en plus du terme « testeur de phase ».
Quels défauts peuvent survenir sur les contrôleurs de phase ?
Les boîtiers résistants aux chocs peuvent être dévrés par une application incorrecte de la force lors de la vissage. Une résistance en série défectueuse ou une lampe à incandescence défectueuse rendent l'appareil de mesure également infonctionnel. Pour de nombreux contrôleurs de phase, le boîtier peut être ouvert au niveau du bouchon à vis pour remplacer ces deux composants.
Notre conseil pratique
Un testeur de phase se déforme simplement pour se faire une « première impression », mais en aucun cas pour obtenir une déclaration fiable sur l'absence de tension d'une installation électrique. Une première impression peut par exemple répondre à la question de savoir si, si un appareil ne fonctionne pas, une tension arrive à la prise secteur ou si la sécurité de l'installation domestique a été prise en compte. Pour la déclaration de l'absence de tension, selon la norme VDE 0682, partie 401, un testeur de tension à deux pôles est le seul instrument d'essai autorisé et répond aux exigences de la loi sur la santé et la sécurité au travail.