Ampoules halogènes
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les lampes halogènes
-
Was halogen lamps?
-
Comment fonctionne une lampe halogène ?
-
Selon quels critères les ampoules halogènes sont-elles distinguées chez Conrad ?
-
FAQ - questions fréquentes sur les lampes halogènes
Was halogen lamps?
Les lampes halogènes sont des sources lumineuses artificielles qui produisent un éclairage naturel brillant, presque semblable à la lumière du jour. La lumière halogène est plus blanche que celle de la lampe fluorescente compacte ou des LED. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés lorsqu'un bon éclairage est important, par exemple lors de présentations de marchandises.
L'unité de mesure de la température de couleur de la lumière est Kelvin (K) et est indiquée pour de nombreuses ampoules. À titre d'orientation grossière, les températures de couleur supérieures à 4000 K sont considérées comme froides (blanches/bleueuses) et basses températures (jaunâtres à rougeâtres) comme chaudes. Par exemple, une ampoule à incandescence avec une lumière blanche rayonnante a une température de couleur (blanc chaud) d'environ 2.700 K.
Une autre préférence est la longue durée de vie de la lampe halogène avec jusqu'à 3 000 heures, was qui correspond à une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue que celle d'une ampoule classique. L'efficacité d'une lampe halogène est d'environ 8 pour cent. Les ampoules halogènes Eco se coupent encore mieux.
En raison de la réglementation, la lampe à filament traditionnelle a été remplacée presque entièrement par des ampoules plus modernes. Il existe encore peu de domaines d'utilisation spécifiques dans lesquels les lampes à incandescence « anciennes » sont autorisées. L'arrière-plan est le très faible rendement des ampoules traditionnelles, où un fil chaud est allumé par le courant. L'énergie utilisée n'est convertie qu'à environ 5 % en rayonnement lumineux, ce qui signifie qu'environ 95 % sont « perdus » en tant que rayonnement thermique. De plus, un courant d'appel élevé s'écoule. La durée de vie moyenne est d'environ 1 000 heures. En raison notamment de la faible balance énergétique des ampoules classiques, le règlement CE 244/2009 est entré en vigueur en 2009, qui a lancé progressivement le système pour les ampoules à incandescence classiques. La vente de lampes à incandescence déjà mises sur le marché était toujours autorisée. Un inconvénient des ampoules halogènes est leur prix plus élevé, mais il est amorti à moyen terme en raison de leur longue durée de vie.
Comment fonctionne une lampe halogène ?
Dans le cas d'une lampe halogène, le flacon en verre est rempli de gaz précieux et enrichi d'halogènes (Jodid ou brimide). Les atomes de tungstène vaporisant sur le filament sont ainsi reliés et rejoints. Cette technologie permet d'augmenter la durée de vie de la lampe halogène par rapport à la lampe à filament classique. De plus, un meilleur rendement lumineux. Grâce au revêtement infrarouge de l'intérieur du piston, la durée de vie peut être doublée. Le revêtement est translucide, mais reflète le rayonnement thermique sur le filament, was qui réduit le rayonnement thermique vers l'extérieur et rend la lampe plus efficace et durable.
Les ampoules halogènes sont disponibles en tant qu'ampoules halogènes basse tension et en tant que lampes halogènes haute tension. Ils peuvent être raccordés soit à une tension basse de 12 volts, soit à une tension secteur. Certaines lampes halogènes spéciales nécessitent un ballast pour fonctionner.
Il existe de nombreux types de base différents dans le domaine des lampes halogènes. En général, les lampes halogènes peuvent être utilisées et remplacées sans outil.
Selon quels critères les ampoules halogènes sont-elles distinguées chez Conrad ?
L'offre Conrad vous offre plus de 300 lampes halogènes différentes et vous offre ainsi un choix professionnel qui vous permet de résoudre de nombreuses tâches d'éclairage et de présentation. Les ampoules halogènes sont sélectionnables dans le menu de notre boutique en ligne selon :
- Prix
- Nouveautés et offres, notamment avec les exigences de fabrication à faible émission de substances nocives, conformément à la directive européenne RoHS
- Disponibilité dans les magasins Conrad
- Marques
- Puissance en comparaison : indication de la puissance en une valeur égale à celle de l'ampoule classique. Vous obtenez ainsi une possibilité de comparaison approximative. La plage de puissance va de 7 à 2 000 watts.
- Couleur d'éclairage : dans la plupart des cas, blanc chaud, certains modèles de couleur blanc froid, rouge et argent
- Catégorie : distinction entre les lampes halogènes, Eco-halogène et les lampes à décharge aux halogénures métalliques en céramique
- Puissance : la puissance absorbée réelle de la lampe halogène de 5 à 2 000 watts
- Socle : différents types de construction en tant que combinaisons de nombres de lettres pour l'étiquetage des socles à vis, à pas ou à baïonnette
- Tension de fonctionnement : de 6 à 240 volts.
- Forme : elle décrit l'aspect extérieur sous forme de lampe à incandescence, de bougie, de piston, de réflecteur, de tige et de goutte. En outre, certaines lampes sont de forme spéciale et la désignation comme culot à broches.
FAQ - questions fréquentes sur les lampes halogènes
Was faut-il respecter lors du remplacement des ampoules halogènes ?
- Les travaux sur la tension de réseau doivent être effectués uniquement par des professionnels formés.
- Le remplacement des ampoules doit être effectué uniquement en mode éteint et hors tension.
- En cas de remplacement d'ampoules halogènes défectueuses, la forme de la base garantit le remplacement de l'ampoule correcte.
- Utilisez toujours des lampes halogènes de paramètres de puissance identiques, car le réseau d'alimentation est souvent protégé électriquement pour certaines puissances.
- Desserrez et fixez les ampoules halogènes sans forcer mécanique.
- Le piston en verre d'un ampoule ne doit pas être touché avec des doigts nus. La graisse pour la peau s'arrête sur le verre, brûle et rend la lampe inutilisable pendant un court ou un long moment.
- En cas de bris de verre d'une lampe halogène, la pièce concernée doit être aérée pendant 30 minutes. Pour retirer les grilles en verre, utilisez des gants de protection (ne pas utiliser l'aspirateur).
- Les ampoules halogènes ne nécessitent pas de mesures d'élimination spéciales.
Est-il possible de convertir facilement des lampes conventionnelles en lampes halogènes ?
Comme les lampes halogènes sont disponibles avec toutes les formes de culot des lampes à incandescence traditionnelles, elles peuvent souvent facilement les remplacer. Une indication de puissance est imprimée sur de nombreux emballages, ce qui compare la puissance de la lampe halogène à celle des lampes traditionnelles.
Combien de temps les ampoules halogènes durent-elles ?
La durée de vie des lampes halogènes atteint normalement des valeurs d'environ 3 000 heures. Il existe des modèles avec des durées de fonctionnement comprises entre 10 000 et 20 000 heures de fonctionnement, les valeurs des fiches de données étant souvent associées à un taux de défaillance en pourcentage. Une autre caractéristique est la fréquence de mise en marche maximale possible, qui se situe dans la plage de cinq chiffres inférieure.
Comment puis-ich détecter une ampoule halogène défectueuse ?
Pour les ampoules à filament, il n'y a que deux États de fonctionnement : intact ou défectueux.
Une source possible d'erreur est la corrosion sur la base ou dans la douille de l'ampoule halogène. Cela réduit le rendement lumineux et/ou les scintillement. La corrosion peut, dans certains cas, empêcher les lampes de se détacher de la douille, was qui peut entraîner le remplacement d'autres composants électriques.
Pour les ampoules équipées de ballasts, les erreurs se font sentir par des scintillement, une diminution de la puissance lumineuse jusqu'à la panne totale.