Lampes Au Neon
33 Résultats
Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT

Prix HT
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les lampes à incandescence
Was sont les lampes à incandescence et comment fonctionnent-elles ?
Domaines d'application des lampes à incandescence
Modèles de lampes à incandescence
Nos conseils pratiques
Des informations sur la durée de vie
Was sont les lampes à incandescence et comment fonctionnent-elles ?
Figure : lampe à incandescence avec ampoule en verre et électrodes à disque pour l'affichage du signal
Une lampe à incandescence est un composant électrique qui émet un faible éclairage - un scintillement - lors de l'application d'une tension électrique. D'un point de vue physique, la formation de la lumière incandescente repose sur le principe de la décharge du gaz.
Pour cela, un piston de lampe, d
Cet effet est par exemple le cas pour la protection contre les surtensions. Pour maintenir la « avalanche » - et donc l'intensité du courant - en place, les lampes à incandescence sont généralement utilisées pour le signal avec des résistances définies pour limiter le courant. Deux électrodes peuvent être montées, remplies d'un gaz précieux. Le gaz présente une faible surpression et les extrémités des électrodes à l'intérieur de la lampe ont une très petite distance l'une par rapport à l'autre. Si une tension est appliquée aux électrodes, une ionisation de choc se développe dans le gaz noble en raison des champs électriques environnants. Les électrons qui s'échappent rencontrent avec des particules du gaz précieux, was ionise et stimule la lumière – qui produit du mica. Si ce processus est mis en marche une fois, d'autres particules sont heurtées et ionisées, was qui produit un effet d'avalanche. De plus en plus de particules conductrices se trouvent dans le nuage lumineux. Cela augmente très rapidement l'intensité du courant.

L'effet de lumière mentionné n'est toujours présent que sur l'électrode négative. En cas de tension alternative, les deux électrodes d'une lampe à incandescence s'allument de part et d'autre. L'oeil humain ne peut pas tenir les changements de 50 Hertz à l'autre, de sorte qu'un testeur de phase sur les deux électrodes de la lampe à incandescence semble s'allumer.
La couleur de la décharge de mica dépend du gaz précieux utilisé. Lors de l'utilisation de Neon, il y a un effet de lumière rougeâtre-orange. La tension d'allumage d'une lampe à incandescence dépend du gaz utilisé, de la distance entre les électrodes et de la pression interne de la lampe.
La plage courante est de 50 à 150 volts de tension d'allumage et de 40 à 90 volts de tension de combustion. Par rapport à l'ampoule à incandescence, la lampe à incandescence coupe beaucoup mieux en termes de rendement lumineux, calculé sur la base de l'énergie utilisée.
En anglais, la désignation « néon Lamp » est utilisée pour les lampes à incandescence, même si aucun néon n'est utilisé.
Domaines d'application des lampes à incandescence
Les lampes à incandescence sont utilisées comme lampes de signalisation dans de nombreux appareils électriques lorsque l'appareil n'a pas besoin d'une tension de fonctionnement interne inférieure, mais qu'il est directement alimenté par la tension secteur. Grâce à la connexion directe d'une lampe à incandescence avec résistance de série, vous économisez la mise à disposition complexe de petites tensions pour les LED de signal par bloc d'alimentation. Ces appareils de 230 volts à fonctionnement direct comprennent entre autres des fers à repasser ou des machines à café à filtre traditionnelles. Des lampes à incandescence sont également disponibles dans les interrupteurs éclairés des prises de courant ou des barrettes et des répartiteurs pour la signalisation de l'état de marche/arrêt.
En outre, les lampes à incandescence sont utilisées dans les programmes de commutation de certains fabricants, comme Gira et d'autres, et servent ici à indiquer les États de commutation. De plus, grâce à l'ampoule, il est plus facile de trouver des interrupteurs et des prises électriques dans l'obscurité, par exemple dans le cas des interrupteurs à bouton-poussoir dans l'éclairage de la maison ou dans les prises de courant dans les laboratoires obscurs. Une application connue est notamment le testeur de phase et les lampes à incandescence sont également largement utilisées dans la construction de modèles.
Deux autres domaines d'utilisation ne doivent pas être oubliés : d'une part, la fonction de la lampe à incandescence comme interrupteur. Il est utilisé par exemple pour le démarrage de tubes fluorescents traditionnels avec ballast. D'autre part, la lampe à incandescence peut produire des vibrations électriques grâce à sa courbe caractéristique d'origine physique pour des circuits de vibration simples. Cet effet connu de la physique a été utilisé, entre autres, dans les premiers instruments de musique électronique.
Modèles de lampes à incandescence
Mini lampes à incandescence avec extrémités de fil sans résistance de résistance et base.
Pour l'installation de lampes à incandescence, les extrémités de fil sont utilisées pour souder ou fixer dans des bornes (voir figure à gauche).
Mais les filetages dans les tailles E10 et E14 sont également courants (voir ci-dessus, figure 1).
La résistance de résistance nécessaire pour limiter le courant est généralement intégrée. Il existe également des lampes à incandescence avec contacts enfichables pour des versions spéciales ou avec culot à baïonnette.
Si la lampe est visible, les pistons de lampe lisses sont le premier choix.
Nos conseils pratiques :
Remplacement des lampes à incandescence
Les lampes à incandescence avec supports de montage ou de vissage sont petites et souvent placées dans des endroits difficiles d'accès. Pour le remplacement de ces lampes, des tournevis à lampe sont disponibles, disponibles dans les diamètres des pistons de lampe.
Testeur de phase avec lampe à incandescence
Un testeur de phase avec lampe à incandescence est uniquement un testeur de tension unipolaire et donc un instrument de mesure purement qualitatif. L'intensité lumineuse ne signifie rien sur la hauteur de tension ou l'intensité du courant, mais indique uniquement si la phase, c'est-à-dire le conducteur extérieur P, est présente sur le conducteur testé dans le réseau basse tension. Les autres indications ne permettent que les testeurs de tension à deux pôles.
Des informations sur la durée de vie
Malgré le succès de la LED, la lampe à incandescence reste très populaire, car elle peut faire des points avec de faibles coûts de fabrication et d'exploitation. En fonction du courant de fonctionnement, ils peuvent atteindre une durée de vie de 100 000 heures, was équivalent à un fonctionnement continu de plus de 11 ans. Lors de l'utilisation uniquement avec courant continu, la durée de vie diminue d'environ 40 % par rapport au fonctionnement en courant alternatif en raison de l'usure unilatérale d'une seule électrode de la lampe.