Ce texte a été traduit par une machitene.

Des informations intéressantes sur les lampes Soffittenlamps

Les lampes Soffittenlamps sont des ampoules électriques de petit format. Elles sont proposées comme soffitten à incandescence et comme soffitten LED et sont dotées de nombreuses possibilités d'utilisation. Découvrez comment les soffitten sont construits, où ils sont utilisés et ce was à observer lors de l'achat.

  • Was soffittenlamps?

  • Soffitten à incandescence et Soffitten à LED

  • Notre Conseil pratique : utilisez les lampes Soffittenlamps comme protection de haut-parleur

  • Critères d'achat des lampes Soffittenlamps - à quoi s'agit-il ?

  • FAQ - questions fréquentes sur les lampes Soffittenlamps

 
lampe tubulaire, lampe linolithe

Was soffittenlamps?

Les lampes Soffittenlamps sont appelées Soffitten dans le jargon linguistique. Le terme est également utilisé dans la technique et l'architecture de scène et est dérivé de la soffita italienne ou du soffitte français, was autant que « celui qui est fixé en dessous ». Dans les années 1930, les lampes Soffittenlamps ont été utilisées comme lampes de plafond pour éclairer la pièce. Aujourd'hui, on l'utilise en priorité pour éclairer les systèmes de sprech et de sonnette ainsi que les petits écrans. Ils servent de témoins lumineux et de feux de position et sont également disponibles dans la zone automobile. Par exemple, les lampes à soffite sont montées dans des feux d'immatriculation ou des feux arrière ou utilisées pour l'éclairage intérieur des véhicules.

Les soffitten se caractérisent par une forme tubulaire caractéristique et ont un contact à chaque extrémité. Pour fixer un Soffitte dans une douille et l'alimenter en courant, il faut donc un culot de lampe adapté . Deux types de soffitten sont distingués : ceux avec un fil chaud intégré et des variantes plus modernes qui fonctionnent sur la base de LED.

 

Soffitten à incandescence et Soffitten à LED

Les soffitten contenant un filament doivent être considérés comme des ampoules à incandescence. Son fonctionnement est simple : le socle alimente le Soffitte qui chauffe le filament interne jusqu'à ce qu'il commence à chauffer. Le filament agit presque comme une résistance et convertit l'énergie électrique en lumière et en chaleur. Ces filaments sont souvent composés de tungstène, métal lourd gris-blanc de haute densité et de points Hohem Si le filament est pivoté, c'est-à-dire comme une hélice en elle-même, on parle d'un filament. Si le filament est pivoté deux fois (double filament), vous obtenez un rendement lumineux plus élevé, car plus de fils peuvent être utilisés dans le Soffitte et donc des températures plus élevées à la même quantité de courant. Le verre dans lequel se trouve le filament sert non seulement de protection, mais contient également un gaz d éaction qui empêche une combustion trop rapide ou l'évaporation du filament. Il s'agit souvent d'azote ou de gaz précieux. Les soffitten qui contiennent un halogène (principalement de l'iode) sont également disponibles.

Un inconvénient général des ampoules à incandescence est qu'elles peuvent non seulement produire de la lumière, mais également de la chaleur et parfois devenir très chaudes. Le problème n'existe pas avec les soffitten LED. Au lieu d'un fil incandescent, les sofings LED sont équipés de diodes émettrices de lumière qui se composent d'un matériau semi-conducteur et commencent à s'allumer lors de l'application d'une tension électrique. Ils convertissent l'électricité en lumière sans que la chaleur résiduelle ne s'échappe t. Il est également avantageux pour les soffitten LED d'avoir une longue durée de vie et de consommer moins d'énergie que les lampes Soffitten avec fil chaud.

 

Notre Conseil pratique : utilisez les lampes Soffittenlamps comme protection de haut-parleur

Les lampes Soffittenlamps avec fil à incandescence ne doivent pas être utilisées uniquement comme ampoule, mais peuvent également être utilisées comme composants électroniques. Par exemple, vous pouvez agir comme protection des haut-parleurs ou fusible en commençant à s'allumer et en formant une résistance lorsqu'un courant trop élevé traverse l'appareil. Ce dernier est le cas lorsque le haut-parleur est surchargé. Si l'intensité du courant augmente, le fil du filament brûle un jour, ce qui met le haut-parleur en sourdine. Pour les tweeters et les tweeters centraux, les soffitten sont des éléments de protection appropriés. Avec des haut-parleurs plus puissants, il est possible de brancher plusieurs soffitten en parallèle.

 

Critères d'achat des lampes Soffittenlamps - à quoi s'agit-il ?

Le but de l'utilisation détermine le choix d'une lampe de soffite adaptée. Si vous souhaitez utiliser les soffitten comme éléments de protection dans les haut-parleurs, vous devez forcément choisir de les utiliser sur les soffers à incandescence. Si les soffitten sont plus destinés à éclairer le coffre dans la voiture ou le porte-nom, vous êtes bien placé avec des soffitten LED. Ils durent plus longtemps, nécessitent peu d'énergie et ne chauffent pas.

Si la lampe Soffittenlader doit être intégrée dans un dispositif de signalisation, la couleur d'éclairage joue un rôle dans la sélection. Outre les soffitten qui produisent une lumière claire, il existe des variantes qui génèrent une lumière verte ou rouge qui peut être plus adaptée pour les signaux d'avertissement ou d'avertissement. La taille du socle doit également être prise en compte pour pouvoir faire pivoter le Soffitte dans une version existante.

 

FAQ - questions fréquentes sur les lampes Soffittenlamps

Y a-t-il des lampes Soffittenlader à intensité variable ?

Oui, il y en a. Les lampes Soffittenlamps réglables sont toujours désignées comme telles et sont par exemple très bien utilisées pour éclairer les intérieurs des véhicules. Certains modèles s'allument pendant un certain temps après la mise hors tension.


Est-il possible de remplacer simplement les soffitten avec fil de filament contre les soffitten LED ?

Dans la mesure où les lampes LED Soffitte ont les mêmes dimensions et la même taille de socle que les lampes à incandescence Soffitte, le remplacement des ampoules ne pose généralement pas de problème. Respectez à cet effet les consignes du fabricant.