Anti-martres
Les souris, les rats, les martres et les fouines font partie des principaux ennemis de la voiture. Pour cela, il est important de s’en débarrasser. Comme solution, il existe des appareils répulsifs rongeurs. Comme leur nom l’indique, ils servent à repousser les rongeurs qui se cachent sous les différents équipements qui constituent le véhicule.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances intéressantes pour la défense contre les martres sur la voiture

-
Pourquoi les voitures de Marder sont-elles endommagées ?
-
Comment reconnaître ich rorkne des traces de martres sur la voiture ?
-
Quelles sont les conséquences des dommages causés par les martres ?
-
Défense contre les martres : was vraiment aide?
-
was ver
-
Conclusion : la défense contre les martres protège contre les problèmes de voiture
Dans les années 80, les tuyaux, les matériaux isolants et d'autres pièces en plastique ou en caoutchouc ont été endommagés pour la première fois. Des recherches ont montré que le marchant se sentait lentement domestique dans la ville et qu'il était heureux d'utiliser des véhicules et des grenier comme un logement et une aire de jeux. Pour les propriétaires de voitures et de maisons concernés, une question difficile, car il est facile de ne pas laisser les petits animaux se déplacer.
Pourquoi les voitures de Marder sont-elles endommagées ?
Les véhicules sont facilement accessibles, agréablement chauds et ne peuvent pas être consultés de l'extérieur. Pour ces raisons, ils offrent un endroit sûr pour les ennemis, dormir et manger. Ils servent également de terrain de jeu, car le compartiment moteur offre une gamme variée avec ses nombreux tuyaux et câbles. Les martres sont curieux et exploreront tout avec leur bouche, créant ainsi les traces de morsure.
Un autre problème est celui des combats de revierces. Tout au long de l'année, en particulier à la période de couplage au printemps, Marder est soucieuse de défendre son bassin. Une voiture qui a été marquée par un marder comme son revier et qui se trouve ailleurs peut-être dans le revier d'un autre marder. Il arrive alors que celui-ci se sent en danger. La conséquence : il réagit de manière agressive et souhaite faire comprendre au soi-disant concurrent que celui-ci se trouve sur un terrain hostile. Pour ce faire, il répartit ses traces et endommage la vie intérieure du compartiment moteur.
Comment reconnaître ich rorkne des traces de martres sur la voiture ?

Les fidèles marcheurs sont après-temps. C'est pourquoi vous n'aurez qu'à toucher un animal en un seul geste. Ils laissent cependant des traces. Les empreintes de billets sur le capot, le pare-brise et le toit de la voiture sont les plus frappantes. En taille et en forme, ils ressemblent à des traces de chat, avec une empreinte de martres ayant cinq orteils, quatre sont visibles sur une piste de chat.
Pour découvrir d'autres traces, il est nécessaire de regarder dans le compartiment moteur. Vous y trouverez par exemple des résidus alimentaires tels que des coquilles d'œufs, des coquilles de noix ou des restes de cadavres de petits animaux. Même les poils d'animaux, les cotiers ou une odeur d'urine puissante prouvent la visite indésirable.
Si vous trouvez ces signes, vérifiez les câbles et les flexibles. Ceux-ci peuvent avoir des traces de morsure ou être complètement séparés. De plus, le revêtement et l'isolation dans le compartiment moteur sont des cibles populaires des attaques de martres.
Selon ADAC, les dommages sont souvent causés
- Tuyaux d'eau de refroidissement et de lave-glace,
- Tuyaux en plastique,
- Câble d'allumage,
- Les lignes électriques et leur isolation,
- Tapis isolants pour l'isolation phonique et thermique, ainsi que
- Soufflets sur les arbres d'entraînement et la direction.
L'ADAC souligne en outre qu'il n'est pas endommagé par les conduites de carburant, les courroies trapézoïdales, les flexibles de frein et les pneus.
Quelles sont les conséquences des dommages causés par les martres ?
Si un margeur a coupé le câble d'allumage, il est immédiatement visible, car la voiture ne démarre plus. Un tuyau d'eau de refroidissement fissuré entraîne un remplissage d'eau de refroidissement indétectable. Il est plus tordu de détecter les câbles et les tuyaux avec des traces de morsure. En effet, les petites dents pointues des animaux laissent souvent des trous fins qui ne peuvent être détectés qu'en cas d'inspection précise.

Ces trous peuvent cependant avoir des conséquences importantes. Ainsi, les câbles d'allumage sont fissurés pour que le moteur s'allume de manière irrégulière. Cela est reconnu par le fait que le moteur s'arrête ou s'arrête brusquement. Les dommages consécutifs se trouvent souvent sur le catalyseur, car l'essence ne brûle pas complètement.
Si vous craquerez le tuyau d'eau de refroidissement, l'eau de refroidissement sera perdue en gouttelettes ou dans un faisceau étroit. Si cela n'est pas détecté pendant de longues périodes, le moteur risque de surchauffer en raison d'un manque de refroidissement et de provoquer de graves dommages. Dans le pire des cas, le moteur doit être entièrement remplacé.
Il vaut la peine de chercher un spécialiste même dans les petites traces de biselles afin d'éviter les réparations coûteuses résultant d'une brûlure de la marche. Il est également recommandé d'investir dans une protection efficace des martres.
Défense contre les martres : was vraiment aide?
Une protection contre les martres est recommandée tout au long de l'année. En effet, les animaux ne tiennent pas de sommeil hivernal et font leur vie à tout moment de l'année.
Il y a beaucoup de conseils pour vous aider à combattre les martres. QU'il s'agisse de pierres WC, de cheveux de chien ou de boules de moto, une protection fiable contre les martres n'a pas encore été démontrée.
Si un margeur a causé un défaut sur votre voiture, de nombreux experts recommandent un lavage de moteur pour se débarrasser de l'odeur du marder. Cela empêche cette odeur d'attirer d'autres martres. Le meilleur moyen de le laisser à un professionnel. En effet, l'électronique sensible dans et autour du moteur peut facilement être endommagée par l'eau et les produits de nettoyage. Si vous souhaitez agir vous-même, vous pourrez acheter des produits de pré-nettoyage appropriés qui éliminent le parfum de la marche du compartiment moteur de la même manière.
Notre Conseil pratique : respecter impérativement le droit de chasse
Avant de prendre les mesures les plus extrêmes : les martres sont soumis au droit de la chasse. La chasse, la capture ou la mise à mort ne sont autorisées que dans le respect des prescriptions. En règle générale, la loi sur la chasse interdit l'utilisation d'armes à feu dans les zones résidentielles. Et la chasse aux chutes nécessite également une autorisation appropriée.
Si vous ne vous en tenir pas aux règles, des amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 euros ou des peines de prison sont possibles selon le pays. Le montant de la peine est également fonction des périodes de chasse autorisées pour les martres. Ces derniers dépendent de l'état et de la martelle entre August et février. Pendant la période de protection, qui se situe également entre mars et octobre en fonction de l'état et de la région, les sanctions peuvent être beaucoup plus sensibles.
Par exemple, pour protéger votre propre voiture, vous pourrez utiliser des ultrasons, de l'électricité, des sprays de défense et des tubes de protection contre les martres.
Les constructeurs automobiles offrent désormais une protection contre les martres qui les équipent. Les ouvertures par lesquelles les martres pénètrent dans le compartiment moteur sont fermées par un rideau de poils. L'accès arrière bloque une tôle perforée. Certains fabricants proposent également l'installation d'une protection contre les martres avec de l'électricité en usine qui fonctionne selon le principe de la clôture de pâturage.
Défense anti-martres avec ultrasons
Les appareils à ultrasons émettent des sons permanents avec environ 200 dB(C) par l'intermédiaire de haut-parleurs piézo, qui ne sont pas audibles pour les adultes. Marder considère que les bruits sont désagréables et qu'ils sont très réduits. L'inconvénient : même les bébés et les enfants en bas âge semblent entendre ces fréquences sonores, ce qui peut entraîner des problèmes de sommeil ou des maux de tête. Vous devez ensuite retirer (laisser) l'unité d'ultrasons.
L'installation dans la voiture est possible en peu de temps avec un outil traditionnel. Il convient de noter que les fréquences changent régulièrement afin que le marder ne s'habitue pas au son qui reste constant. En outre, l'appareil doit être installé de manière à ce que le son puisse se répandre sans obstacles.
Protection contre les martres par haute tension

Le meilleur effet pour la défense contre les martres sur la voiture est d'obtenir des appareils de choc électrique. Ces derniers fonctionnent selon le principe de la clôture de pâturage, qui permet également aux vaches de sortir de leur pâturage de l'éruption. Les martres reçoivent un court choc électrique intense dès qu'ils touchent les plaques de contact. Les animaux ne subissent pas de blessures graves. Et même si vous touchez les plaques de contact par inadvertance, le courant continu de autour de 10 ma est inoffensif.
L'alimentation électrique est assurée par des piles, un bloc d'alimentation ou peut être directement installée dans l'électronique de voiture.
Lors de l'achat, il convient de noter que le circuit peut être fermé. Vous avez donc besoin de pôles négatifs en plus des plaques de contact (également la masse) pour déclencher le choc électrique. Dans les anciens modèles de voiture, il y avait encore suffisamment de métal dans le compartiment moteur, ce qui en fait la masse. Aujourd'hui, on y trouve principalement du plastique et du textile, qui sont inutilisables comme conducteurs. C'est pourquoi de nombreux appareils électrochocs pour la défense contre les martres disposent de plaques servant de pôles négatifs. Ceux-ci doivent être fixés le plus près possible des plaques de contact. Ce n'est que de cette manière que le marder touche simultanément les deux plaques, ferme le circuit et déclenche l'électrocution sur cette voie. Il n'est pas nécessaire de toucher les paires de plaques avec les pieds, la queue ou le bec. Pour que l'appareil fonctionne correctement, il doit être installé correctement et correctement. Si vous n'êtes pas sûr de ce point, les ateliers seront heureux de continuer à l'installer.

Pour les personnes, ces chocs électriques sont absolument inoffensifs en raison de leur faible consommation d'énergie dans la gamme d'intensité inférieure, mais les personnes avec un stimulateur cardiaque ne touchent pas les plaques de contact pour des raisons de précaution. En outre, le courant doit être éteint lorsque des travaux sont effectués dans le compartiment moteur. Soit il s'éteint automatiquement lors de l'ouverture du capot moteur, soit il peut être activé et désactivé manuellement à l'aide d'un interrupteur.
Protection contre les martres combinée à ultrasons, à l'électricité et à la lumière
Certains appareils combinent au moins deux de ces mécanismes pour la défense contre les martres dans la voiture, par exemple l'ultrason et l'électricité ou l'électricité et la lumière. La lumière est également destinée à enterrés les animaux les plus sensibles, comme le dit le jargon. Les fabricants promettent une efficacité accrue de cette protection contre les martres.
Notre Conseil pratique : appareils électrochoc et ultrasoniques étanches
Veillez à ce que l'appareil soit étanche à l'eau de votre choix, que ce soit pour un choc électrique, une ultrasons ou une combinaison. Les fabricants indiquent le marquage IP65 dans les détails techniques. Ainsi, même un lavage de moteur n'est pas un problème.
Agents mécaniques, biologiques et chimiques
Cela comprend les gaines pour câbles et les fragrances à base chimique ou biologique.

Les gaines ne chassent pas les martres, mais protègent les câbles contre leurs fissures. Cette protection contre les martres se trouve souvent sous le nom de tube ondulé ou de tube de protection contre les martres et est en plastique dur. Cependant, ils ne protègent pas toutes les pièces à risque, mais servent principalement à gainer le câble d'allumage. Les tuyaux et matériaux isolants ne disposent toujours pas de protection contre les martres. En outre, les tubes de protection contre les martres ne doivent pas entrer en contact avec des pièces qui chauffent.
Les parfums sont disponibles en différentes versions : spray, carte ou bâtonnets. Ces moyens de défense contre les martres sont recommandés comme moyen de premiers secours dès que vous constatez un dommage sur la voiture qu'un marder pourrait avoir causé. Un spray doit être appliqué à plusieurs reprises, car la pluie ou un lavage de voiture délaveront le produit. Après un certain temps, les cartes ou bâtons d'ébarbrage perdent également leur effet, car le parfum se volatilise. Il faut alors les remplacer également.
was ver
Est-il arrivé et le marder a endommagé votre voiture ? Lisez ensuite votre police d'assurance automobile plus en détail. En effet, les assurances règlent différemment la prise en charge de dommages par Marder. En règle générale, l'une de ces trois possibilités s'applique :
- La police d'assurance ne fait pas mention de dommages sur les martres ou les exclut explicitement. L'assurance ne prend alors rien.
- L'assurance paie les pièces endommagées directement par un margeur. S'il a branché un câble ou un tuyau, seule la pièce de rechange est payée. Mais pas une éventuelle charge de suivi sur le moteur ou l'électronique embarquée.
- La police d'assurance indique que les dommages consécutifs sont co-assurés. Les assurés reçoivent alors la somme totale des dommages. Dans cette variante, les primes d'assurance sont bien entendu beaucoup plus élevées. Mais même les moteurs endommagés ou les pièces électroniques de bord entraînent des coûts élevés dans le pire des cas.
Conclusion : la défense contre les martres protège contre les problèmes de voiture
Si vous voyez un marchant à côté ou que vous découvrez des empreintes de billets sur le capot moteur, il est recommandé d'utiliser une défense anti-martres sur votre voiture. Une première action rapide est de fragrances ou de gaines de câble. À long terme, les appareils à ultrasons ou les appareils électrochocs sont les mieux protégés contre les dommages causés par les martres, car ils fonctionnent sans avoir à s'en soucier. Seul un contrôle régulier des plaques de contact sur les appareils électrochocs est utile, car une contamination peut affecter leur fonctionnement.