Ce texte a été traduit par une machine.

Appareils de mesure du CO2 : contrôle précis de la qualité de l'air intérieur

Utilisez un appareil de mesure du CO2 pour vérifier et surveiller la concentration de CO2 dans les bâtiments commerciaux et privés. Pour les mesures de dioxyde de carbone, il existe de nombreux domaines d'application, de la ventilation correcte aux mesures de confort, pour l'évaluation du lieu de travail et les tests des installations techniques de l'air ambiant, en passant par l'utilisation industrielle.

  • Les appareils de mesure du CO2 détecte l'air épais de manière fiable

  • À quoi sert un appareil de mesure du dioxyde de carbone ?

  • Pourquoi déterminer la concentration de CO2

  • Comment fonctionne un compteur de CO2 ?

  • was distingue un appareil de mesure du CO2 d'un appareil de contrôle du CO ?

  • Critères de sélection importants pour les appareils de mesure du CO2

Programme de distribution actuel pour les systèmes de ventilation

Le ministère fédéral de l'économie est en mesure de promouvoir la rénovation et la rénovation des installations de ventilation dans les bâtiments publics et les centres de rassemblement. Pour cela, l'État fournit 500 millions d'euros d'ici 2014. 

 

Les appareils de mesure du CO2 détecte l'air épais de manière fiable

Le dioxyde de carbone avec le nom chimique abrégé CO2 est un composant naturel de l'air ambiant. Le gaz est surtout connu comme un tueur de climat, car il réduit le rayonnement thermique de la terre et chauffe ainsi l'atmosphère. En intérieur, la concentration de CO2 est un indicateur important de la qualité de l'air dans les espaces clos. Le gaz est produit comme produit naturel de dégradation de la respiration et de combustion de substances contenant du carbone. Avec un appareil de mesure du CO2, vous déterminez la teneur exacte en dioxyde de carbone dans l'air et pouvez ainsi optimiser votre comportement de ventilation.

Vous avez le choix entre des appareils de mesure pour fixation murale ou montage sur table et des appareils de mesure portables. Sur l'écran, vous pouvez lire la quantité de dioxyde de carbone dans l'air avec une grande précision. En cas de dépassement des valeurs prédéfinies, une notification visuelle ou une alarme sonore vous invite à ventiler. En outre, les sondes des appareils mesurent également la température et l'humidité de l'air comme autres facteurs de qualité de l'air intérieur. Les données vous aideront à analyser le climat ambiant, à détecter les défauts de ventilation et à prévenir la moisissure.

Pratique pour une analyse à long terme, les enregistreurs de données CO2 sont disponibles. Ces appareils de mesure d'air vous permettent de surveiller en permanence la concentration de dioxyde de carbone. L'évaluation de l'enregistrement s'effectue directement sur l'appareil ou via un logiciel pour préparer et évaluer les données de mesure sur l'ordinateur.

Parmi les fabricants les plus connus d'appareils de mesure du CO2, on compte chauvin Arnoux, Extech, Fluke, Komerci, TFA, VOLTCRAFT, vernier, Ebro, rotronic et testo.

À quoi sert un appareil de mesure du dioxyde de carbone ?

Appareil de mesure Extech CO2

L'air extérieur a une teneur moyenne en CO2 d'environ 400 ppm. L'unité de mesure ppm représente les « parties par million » et indique le nombre de pièces par million. Une concentration accrue de CO2 à l'intérieur et à l'intérieur des locaux est considérée comme un indice d'une ventilation insuffisante. Le gaz se répand rapidement dans des pièces mal aérées. À partir d'une valeur limite de CO2 de 1000 ppm, nous prenons l'air ambiant comme étant consommé. Plus le nombre de personnes se trouve dans une pièce, plus la quantité de CO2 augmente rapidement et nous enregistrons alors sous forme d'émissions désagréables.

Trop de CO2 est problématique pour le corps, car il empêche déjà la consommation d'oxygène dans les poumons en faible concentration. Le bien-être est déjà compromis à partir d'une concentration supérieure à 800 ppm. Les conséquences possibles de l'air épais sont les problèmes d'attention et de concentration. Le couteau CO2 vous permet de déterminer le bon moment pour l'aération, par exemple en raison de l'arrivée d'air frais via l'ouverture des fenêtres.

Les appareils de mesure manuels sont également très bien adaptés aux applications industrielles. Les appareils et installations qui dépendent d'une alimentation en air frais peuvent être calibrées par mesure de CO2 ciblée et aérées selon les besoins. Les appareils de mesure jouent un rôle important dans le réglage des installations qui produisent elles-mêmes du CO2. Elles sont également utilisées pour le stockage et le transport de gaz carbonique et de glace sèche, le contrôle des émissions et l'évaluation des risques pour l'environnement.

Pourquoi déterminer la concentration de CO2

Il existe un certain nombre de raisons qui parlent pour la surveillance du CO2 dans les locaux commerciaux, publics et privés.

Dans les bureaux, les salles de séminaire et de formation, les maisons, les ateliers et les salles de production, le dioxyde de carbone est un frein à la productivité. L'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone entraîne chez de nombreuses personnes une diminution de l'attention, une diminution de la concentration et de la fatigue. La conséquence de ces perturbations de la finance est souvent une réduction de la puissance générale et, en fin de compte, de la productivité personnelle. Les effets sur la santé de l'homme peuvent entraîner des tensions, des muqueuses irritées et des maux de tête jusqu'au Sick Building Syndreme SBS.

En haute concentration, le C02 peut provoquer une perte de conscience par inhalation. Le gaz est plus lourd que l'air et se concentre dans les puits de sol. Cette situation peut poser problème, par exemple, dans les silos agricoles ou les ateliers de voitures.

Il est important de déterminer et d'enregistrer les valeurs de CO2 lors de la configuration, du contrôle et de l'entretien des systèmes de ventilation. Une mesure régulière garantit un fonctionnement régulier avec un changement d'air approprié et une hygiène parfaite.

Dans le cadre d'une ventilation et d'une ventilation contrôlées, la mesure des valeurs de dioxyde de carbone permet une climatisation et une automatisation des bâtiments économes en énergie. Les résultats de mesure servent de base pour la programmation d'installations de ventilation automatiques qui permettent de ventiler les pièces de manière économique en fonction du taux d'occupation réel, si nécessaire.

Dans le domaine des installations industrielles, le respect des valeurs limites de CO2 est souvent crucial pour la production. La détermination de routine des valeurs de CO2 permet d'éviter la saturation en CO2 des installations industrielles ou agricoles. La surveillance continue de la concentration de dioxyde de carbone est également prise en charge par les détecteurs de CO2 qui peuvent être installés dans n'importe quelle pièce.

Comment fonctionne un compteur de CO2 ?

La plupart des appareils de mesure d'air de la pièce CO2 utilisent la lumière infrarouge pour mesurer la quantité de CO2. Le dioxyde de carbone possède la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge de certaines manières. Le capteur infrarouge dans la chambre de mesure de la sonde CO2 détermine la quantité de lumière infrarouge absorbée par le gaz. La valeur de concentration du gaz est déterminée en fonction de l'intensité lumineuse restante.

Outre les appareils équipés d'une sonde d'air ambiant ou d'une sonde de câble interchangeable, il existe des modèles avec sonde Bluetooth sans fil, sonde NFC et sondes intelligentes avec commande pour smartphone.

Les appareils de mesure sont étalonnés en usine. Une fonction d'étalonnage manuelle ou automatique empêche la déviation du point zéro du capteur. Sur certains modèles, vous aurez besoin d'un kit d'étalonnage pour l'étalonnage.

Avertisseur de CO2

was distingue un appareil de mesure du CO2 d'un appareil de contrôle du CO ?

Les appareils de mesure du CO2 indiquent la quantité de dioxyde de carbone et d'autres paramètres liés au climat. Pour déterminer une concentration accrue de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, utilisez un détecteur de monoxyde de carbone, ou un détecteur de CO. Ces appareils avertissent les personnes des fuites de monoxyde de carbone et minimisent ainsi le risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone hautement toxique se forme lors des processus de combustion, par exemple dans les installations de chauffage, et est inodore, invisible et insipide.

Critères de sélection importants pour les appareils de mesure du CO2

Lors de l'achat d'un appareil de mesure, faites attention aux points suivants :

Fonctions de mesure ou mesures

En vous basant sur la description du produit, vous apprendrez quels capteurs sont disponibles pour le diagnostic de la qualité de l'air. En plus de la concentration de dioxyde de carbone, les appareils 3 en 1 affichent également l'humidité relative et la température. Les appareils 5 en 1 mesurent également la vitesse de l'air, la pression atmosphérique ou le point de rosée en fonction du modèle. Les appareils équipés d'un enregistreur de données ou d'une fonction d'enregistrement pour la surveillance à long terme de la teneur en CO2 ainsi que de la température et de l'humidité maintiennent les résultats d'essai avec l'horodatage dans la mémoire des valeurs mesurées.
 

Alimentation électrique

L'alimentation est assurée par un adaptateur secteur, des piles ou des accus. Veillez à la longueur de câble indiquée. Pratique pour la protection des piles, il s'agit d'un arrêt automatique en cas de non-utilisation.

Plage de mesure

La plage de mesure indique la largeur de bande dans laquelle le détecteur peut déterminer les résultats de mesure tels que la teneur en CO2.

temps de réponse

Le temps de réponse indiqué indique la vitesse à laquelle le capteur enregistre une modification dans le capteur.

Domaine d'utilisation

La plage d'utilisation indique les conditions météorologiques autorisées pour l'appareil, telles que la plage de température et l'humidité maximale.

précision

Pour une mesure de haute qualité, il est important de la précision. Grâce à la précision de mesure indiquée en pourcentage, vous apprendrez à quel pourcentage le résultat mesuré peut différer au maximum de la valeur réelle. Plus le pourcentage d'un appareil de mesure est faible, plus l'appareil mesure précisément.

Résolution

La résolution indique l'incrément et donc la plus petite différence de valeur de mesure perceptible, par exemple 1 ppm. Plus la résolution est élevée, plus les mesures sont précises.

faible

Il est important d'avoir un grand écran bien lisible et éclairé. Les fonctions telles que les indicateurs de couleur, les alarmes réglables et l'affichage de la date et de l'heure, ainsi que l'enregistrement et l'enregistrement des valeurs de mesure simplifient la manipulation de l'appareil de mesure de l'air ambiant.