Le Global Positioning System (GPS) ou Système Mondial de Positionnement (ou encore Géo-Positionnement par Satellite) est un système de localisation, de navigation et d'itinéraire. C'est un système mondial que l'on retrouve dans de très nombreux véhicules et qu'utilisent de très nombreux trekkeurs et randonneurs. Les particularités des GPS n'ont cessé de s'accroître au fil des années et ces outils sont désormais utilisés dans de très nombreux véhicules et appareils. Ce sont bien évidemment des produits destinés aux particuliers (aide a la conduite, randonnées sécurisées…) comme aux professionnels (aide a la conduite, trajets plus courts, opérations de sauvetage, système de navigation maritime ou aérienne, etc.).
Tous les produits


VOLTCRAFT UC-240W01 Station de charge USB 240 W 6x USB-C®, 4x USB-A Fast Charge, Quick Charge, Power Delivery noir intér

Samsung EP-T4511XBEGEU Chargeur USB 45 W 1x USB-C® Fast Charge, Power Delivery noir chargeur rapide

Apple 20W USB‑C Power Adapter Chargeur USB 20 W 1x USB-C® intérieure
Samsung Galaxy SmartTag2 Tracker Bluetooth noir

Samsung EP-TA800XBEGWW Chargeur USB 25 W 1x USB-C® noir chargeur rapide

VOLTCRAFT UC-20C400W01 Station de charge USB 400 W 20x USB-C® Power Delivery noir intérieure USB Power Delivery (USB-PD)

VOLTCRAFT UC-800W01 Chargeur USB 800 W USB-C® Power Delivery noir intérieure USB Power Delivery (USB-PD)

VOLTCRAFT UC-1C1A20W01 Chargeur USB 20 W 1x USB-A, 1x USB-C® Fast Charge, Power Delivery 3.0 blanc GaN

UGREEN Nexode Alimentation 300 W USB 3.0 femelle A, USB-C® femelle, USB-C® femelle, USB-C® femelle, USB-C® femelle Power
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur la navigation

Auparavant, la boussole, le globe et même les étoiles étaient utilisés pour la navigation. Aujourd'hui, la technique sophistiquée se remplace. Les systèmes de navigation modernes ne se contentant pas de calculer l'itinéraire optimal entre le démarrage et la destination, mais offrent à l'utilisateur une multitude d'informations supplémentaires utiles. Notre guide vous indique was pour les appareils de navigation et ce qu'il faut faire lors de l'achat.
Avec navigation moderne sans détours
Appareils de navigation et systèmes de navigation
Localisation GPS : base de la navigation
Critères d'achat pour les appareils de navigation - à quoi s'agit-il ?
Notre Conseil pratique : fixez correctement l'appareil de navigation dans le véhicule
FAQ - questions fréquemment posées sur la navigation et les appareils de navigation
Avec navigation moderne sans détours
Le terme navigation est dû au Verb navire latin, qui traduit autant que « conduire un bateau ». Il a d'abord décrit l'art d'amener un navire à sa destination rapidement et sans détours. Aujourd'hui, par navigation, nous comprenons la capacité de transporter non seulement des navires, mais également des véhicules et des avions de A à B. La navigation comprend essentiellement trois choses : la détermination de la position actuelle, la détermination de la destination et la détermination de l'itinéraire idéal entre ces deux points. Auparavant, vous avez feuilleté dans un matériau de carte peu maniable, vous avez fait circuler des Atlas ou utilisé un globe. Ces temps sont longs. La technologie moderne nous permet de dénaviguer et de le rendre encore plus dynamique. Les appareils de navigation ou les systèmes de navigation ne se contentant plus de déterminer le meilleur itinéraire possible, mais fournissent des informations en temps réel en mettant à la disposition des conducteurs de voitures, de camions et de motos, par exemple, des embouteillages, des chantiers ou des déconnexions. En outre, ils vous avertissent lorsque vous êtes sur le point de conduire dans la mauvaise direction et mettent littéralement le conducteur sur la bonne voie.
Appareils de navigation et systèmes de navigation

Les systèmes de navigation et les appareils de navigation permettent de calculer la distance entre deux sites à l'aide de la localisation et en intégrant des informations géographiques, des itinéraires de circulation, des obstacles et bien plus encore. Les coordonnées du lieu de séjour actuel sont transmises par radio ou par satellite. En outre, ils disposent d'un matériel de cartographie intégré qui permet de calculer l'itinéraire le plus court, le plus rapide ou le plus économique possible vers la destination. La plupart des systèmes de navigation sont équipés d'un écran qui indique le trajet sur une carte numérique. La navigation s'effectue principalement par des instructions vocales. Cela a l'avantage de pouvoir se concentrer entièrement sur ce qui se passe dans le transport routier ou sur le chemin qui se passe devant vous et de ne pas avoir à regarder en permanence l'écran. Les systèmes de navigation avec reconnaissance vocale offrent la possibilité de démarrer la navigation ou de modifier les réglages par commande vocale.
Les systèmes de navigation sont proposés pour différents domaines d'application, il existe des versions spéciales pour les camions, les voitures et les motos, mais également pour les cyclistes et les piétons.
Les appareils de navigation pour les camions, les voitures et les motos sont généralement basés sur la même procédure de localisation, mais diffèrent quant à leur équipement. Les poids lourds sont plus élevés, plus larges et plus lourds que les voitures, was rend plus difficile et parfois impossible de les manoeuvrer pour des virages serrés, des tunnels étroits ou des passages souterrains bas. Pour cette raison, les hauteurs de pont et les restrictions de poids sont prévues par le système de navigation par camion. Tandis que les appareils de navigation pour voitures sont plus conçus pour déterminer la connexion la plus rapide entre deux endroits, les appareils de navigation pour motos offrent la possibilité de voir des excursions sinueuses, montagneuses ou paysages particulièrement magnifiques. Le contexte est que les motocyclistes ont souvent d'autres exigences sur leurs itinéraires que les automobilistes. Il ne s'agit pas toujours de la manière la plus économique, mais aussi souvent de la manière la plus agréable. En conséquence, les Navis pour les voitures et les motos fonctionnent généralement avec différents matériaux cartographiques.
En principe, les appareils de navigation mobiles et fixes peuvent être distingués. Les appareils de navigation pour le montage fixe sont généralement intégrés dans le compartiment de rangement musical du véhicule. Ils reçoivent souvent des signaux satellites de meilleure qualité que les variantes mobiles, mais ces derniers ont l'avantage d'être transportables et d'être utilisés de manière flexible dans différents véhicules.
Localisation GPS : base de la navigation
Il existe différentes méthodes de navigation, mais la technique GPS est à la base de presque tous les systèmes de navigation. Le GPS représente le système de positionnement global et permet de déterminer la localisation par satellite dans le monde entier. Cela fonctionne de la manière suivante : les satellites GPS circulaires dans la voie terrestre envoient en permanence leur position et leur heure actuelle sous la forme de signaux de radio codés sur la terre. Ces signaux sont enregistrés par un récepteur GPS intégré à l'appareil de navigation. En fixant la durée de vie des ondes radio nécessaires pour leur trajet, le récepteur détermine la distance à laquelle il a accès à tous les récepteurs dont il reçoit les signaux. Il tire sa propre position. Une détermination précise de la position est alors possible lorsque l'appareil GPS est en contact avec au moins quatre satellites. Plus il y a de satellites, plus l'emplacement est précis.
Le GPS n'est pas uniquement utilisable pour la navigation. Par exemple, les trackers GPS sont utilisés en priorité pour déterminer l'emplacement des véhicules, des personnes ou des animaux. Avec leur aide, il est possible de retrouver une voiture volée ou d'utiliser le géocaching, une sorte de chasse au trésor via GPS. Les trackers GPS sont essentiellement des dispositifs de localisation et, contrairement aux systèmes de navigation GPS, ils sont moins utilisés pour la planification des itinéraires. En fonction du domaine d'application, différentes versions sont proposées par des trackers GPS. Les trackers GPS pour l'ornne sont généralement très maniables et sont conçus facilement pour être portés confortablement sur le corps. Vous disposez d'une touche SOS pour effectuer un appel d'urgence en cas d'urgence. Certains trackers sont également équipés d'une fonction Geofencing qui permet de définir une zone virtuelle et de déclencher une alarme dès que la personne quitte cette zone. Une telle fonction s'avère également pratique pour les trackers GPS pour la localisation des animaux de compagnie. Ces trackers doivent être petits, légers, robustes et idéalement étanches, car l'animal doit toujours porter le tracker pour pouvoir être mordu.
D'autres demandes sont déposées sur des trackers GPS pour véhicules. Ils ne doivent pas être alimentés par batterie, mais être alimentés par la batterie du véhicule, car si la batterie est vide, il n'est plus possible de localiser. Il est utile lorsque le tracker offre la possibilité de couper le moteur du véhicule à distance. Pour les tracteurs à vélo, ces fonctions ne sont pas si utiles. Ici, une alarme de mouvement s'avère plus pratique : si la roue est déplacée, le tracker en fait immédiatement un message.
Il convient de distinguer les trackers GPS des GPS. Ils vous avertissent des endroits dangereux et des zones nécessitant une conduite prudente, par exemple des virages serrés ou des transitions pour les enfants d'école. Dès que vous vous approchez d'une telle zone dangereuse, le GPS-Warner émet un signal correspondant.
Critères d'achat pour les appareils de navigation - à quoi s'agit-il ?

La gamme d'appareils de navigation est importante, il est donc important de limiter la sélection au préalable le plus possible. Commencez par réfléchir à la destination à laquelle l'appareil doit être utilisé. Par exemple, les randonneurs ou les VTT qui souhaitent s'orienter en plein air doivent choisir un appareil conçu pour la navigation en plein air. De telles versions sont conçues de manière très robuste et ne prennent pas non plus mal l'un ou l'autre moulage de la pluie ou de la chute. Ceux qui voyagent en priorité avec la voiture s'empare d'un Navi pour leur voiture.
L'équipement technique d'un Navis doit être adapté au champ d'application et aux exigences propres. Par exemple, les assistants de vitesse et de voie s'avèrent pratiques pour les conducteurs de voitures, de motos et de camions. Ils permettent de respecter la limite de vitesse et de signaler un changement de voie imminent. En cas de connexion au trafic (TMC = Traffic message Channel), vous recevez des messages de trafic en temps réel et vous serez informé des possibilités de circulation en cas de congestion. Certains appareils de navigation peuvent être utilisés comme dispositif mains libres et peuvent être connectés au smartphone par Bluetooth, par exemple, pour recevoir des appels. Il existe de nombreuses fonctions techniques qui peuvent être utilisées pour équiper des appareils de navigation. Réfléchissez à l'avance à ce que vous êtes susceptible d'utiliser réellement.
Lors de l'achat d'un Navis, il convient de veiller à ce que le matériel de carte soit disponible et à ce que les conditions soient mises à jour ou étendues. Sur de nombreux appareils, des cartes DE TOIT (Allemagne, Autriche, Suisse, Liechtenstein) ou même des cartes sont installées pour toute l'Europe. En principe, il devrait être possible d'équiper un Navi de cartes. Étant donné que les itinéraires peuvent changer avec le temps, il est important que la planification de l'itinéraire repose toujours sur les matériaux actuels. Grâce à des mises à jour régulières, vous pouvez faire glisser des cartes mises à jour sur votre Navi. Dans ce contexte, il s'avère pratique si le Navi peut accéder à Internet. Notez que les mises à jour peuvent être payant. Tous les fabricants ne proposent pas de mises à jour gratuites avec la vente de leurs appareils de navigation. Adropos, cartes : les cartes POI affichent non seulement l'itinéraire, mais également les restaurants, hôtels, stations-service et autres endroits qui peuvent intéresser le conducteur (POI = point d'intérêt).
Un bon Navi doit être simple et intuitif à utiliser. Faites attention à un écran suffisamment grand avec un bon graphique et un menu facile à utiliser. Le système de navigation doit également être en mesure de fournir des instructions linguistiques pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur la circulation. Une commande vocale s'avère utile pour pouvoir modifier facilement les réglages lors de la conduite. Le type de fixation joue également un rôle dans l'achat. Certaines Navis sont équipées de ventouses ou de plaques de fixation, d'autres sont collées. Vous trouverez des supports dans de nombreuses versions et bien plus encore dans nos accessoires de navigation.

Notre Conseil pratique : fixez correctement l'appareil de navigation dans le véhicule
Les appareils de navigation montés dans le véhicule ne doivent pas affecter le champ de vision du conducteur et ne doivent pas être installés de manière à ce qu'ils puissent être projetés lors de l'ouverture de l'airbag. Idéalement, vous pouvez installer le Navi sur le tableau de bord, mais il est également possible de l'installer dans un coin du pare-brise ou sur la vitre latérale. Il est important que les angles morts ne se forment pas et que le Navi soit fermement et fermement fixé à chaque occasion.
FAQ - questions fréquemment posées sur la navigation et les appareils de navigation
Was advient on Offline navigation?
Les utilisateurs de leur smartphone pour la navigation via l'APP ont souvent le problème de voir les cartes et les informations de trafic uniquement lorsqu'il y a une connexion à Internet. La raison en est que de nombreuses applications sont conçues pour la navigation en ligne. Dans de tels cas, le matériel de carte n'est pas directement archivé sur le téléphone portable et n'est donc pas disponible hors ligne. Cela permet d'économiser des capacités de stockage, mais peut être coûteux, car les coûts d'Internet mobile hors de l'UE sont en partie très élevés et varient d'un pays à l'autre. Les applications qui fournissent des cartes hors ligne à télécharger pour y accéder à tout moment s'avèrent pratiques. Il existe maintenant de bonnes Navis hors ligne disponibles dans les APP Stores.
Mon appareil de navigation ne répond plus. Que faire ?
Dans certains cas, il permet de réinitialiser complètement l'appareil de navigation. Certains Navis sont équipés d'un bouton de réinitialisation à cet effet, d'autres doivent maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé. Respectez impérativement les instructions du fabricant, car pour certaines versions, vous devez effectuer des étapes supplémentaires, par exemple retirer la carte SD.