- Type de produit
- Avion RC2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Amewi2
- Catégorie de poids
- 0 - 249 g2
- Modèle de maquette
- prêt à voler (RtF)2
- Type de maquette
- avion à moteur1
- Envergure
- Offres et autres
Avions A Moteur Rc
2 Résultats

Amewi RC-Modell multicolore Avion RC prêt à voler (RtF) 450 mm
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Les modèles de vol à moteur RC : un plaisir de vol exceptionnel pour les débutants et les professionnels
Les modèles de vol à moteur RC sont le divertissement parfait pour chaque génération. Les petits modèles peuvent être assemblés ou commandés en vol. Les modèles de vol sont amusants. Les pilotes de modélisme ambitieux participent également à des compétitions nationales et internationales en vol d'art ou en modélisme. Que vous soyez débutant ou déjà un vrai professionnel, vous trouverez le pilote adapté à vos besoins dans Conrad Online Shop.
Grâce à ces modèles et kits de haute qualité, les pilotes pilotes de modélisme ambitieux peuvent même participer à des compétitions en vol d'art. Mais que vous soyez débutant ou professionnel, chaque pilote RC se sent comme dans le septième ciel au Conrad Shop.
-
was is RC Motorbag moden?
-
Quelles sont les différentes versions du modèle de moteur RC ?
-
was faut-il respecter lors de l'achat d'un modèle de vol ?
-
Exigences légales relatives aux avions modèles
-
En conclusion, vous trouverez le modèle de vol adapté à vos besoins
was is RC Motorbag moden?
Les modèles de vol à moteur RC sont des objets de vol de format miniature, qui sont généralement inspirés d'un type d'avion de l'aviation à passagers. RC signifie « radio control » ou traduit « télécommande ». Les modèles réduits d'avions commandés à distance disposent d'un émetteur et d'un récepteur. Les pilotes miniatures sont commandés à distance à l'aide de signaux radio. Un dispositif d'émission technique avec plusieurs boutons et leviers de commande sert à la commande. Les pilotes de vol de modèle RC ambitieux affrontent également vos avieurs lors de compétitions nationales et internationales.

L'histoire des modèles de vol
L'histoire des modèles de vol est plus ancienne que celle de l'aviation habité. Bien avant les premiers vols à passagers, les bases du vol ont été testées à l'aide de modèles de vol. Ainsi, les mathématiciens ont déjà construit les premiers modèles capables de voler plus de 400 ans avant le Christ. Dans le 19. Plusieurs ingénieurs et concepteurs européens ont construit des modèles de vol avec différents types de propulsion. Jusqu'alors, la construction de modèles d'objets d'avion était principalement réalisée à des fins scientifiques.
Les modèles de vol n'ont été mis en place que juste avant la première guerre mondiale. Les premières tentatives réussies de radiocommande des modèles d'avion sont à la base des années 1930. Les aviateurs RC se sont répandus à distance un peu plus tard dans les années 1950.
Quelles sont les différentes versions du modèle de moteur RC ?
Pour les modèles de motoruses RC, on distingue les modèles suivants :

BNF (bind and fly)
Les modèles de vol BNF sont des modèles de vol à moteur finis sans commande à distance. Les modèles peuvent être connectés à un émetteur existant de la même marque de modèle.
RTB (ready to bind)
RTB signifie essentiellement la même chose que BNF : il s'agit là aussi d'un modèle entièrement prêt à voler. Une seule télécommande est nécessaire.
Kit
Les kits de modèle de vol à moteur sont parfaitement adaptés aux amateurs de bricolage et aux artisans. Ici, vous recevez le modèle de vol en composants individuels démontés et vous devez le monter vous-même. Un guide détaillé vous explique comment cela fonctionne.
ARF (almost ready to fly)
Les planeurs électriques ARF sont « presque prêts à voler ». Il n'y a que peu de poignées à faire pour que le vol soit prêt à l'emploi. Par exemple, vous devez coller les ailes ensemble ou installer l'entraînement dans le modèle. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser beaucoup d'outils pour ces étapes artisanales.
PNP (plug and play)
La désignation PNP est souvent utilisée par les fabricants chinois. Ici, le modèle est entièrement configuré et doit être équipé d'une télécommande et d'un récepteur. Dans certaines circonstances, vous devrez également acheter une batterie et un chargeur.
RTF (ready to fly)
Pour les modèles de vol RTF, tout was nécessaire pour voler le modèle est inclus (aviateur, émetteur, chargeur, batterie).
Notre conseil pratique
Les abréviations BNF, RTB, PNP, etc. ont différentes significations d'un fabricant à l'autre. Ainsi, par exemple pour certains modèles PNP, le contrôleur ou régulateur est intégré au modèle, pour d'autres ce n'est pas le cas. Veillez donc vérifier précisément lors de l'achat de votre avion à moteur RC si tout est inclus et à quel stade d'assemblage le modèle réduit sera livré. Si vous souhaitez acheter un modèle réduit d'avion à moteur de type BNF ou RTB, vous devez également savoir si votre commande à distance est bien compatible avec ce modèle.
was faut-il respecter lors de l'achat d'un modèle de vol ?
Commencez par décider de l'exécution du modèle qui vous convient. Vous souhaitez assembler le modèle de vol vous-même ? Avez-vous déjà des pièces individuelles telles que la commande et l'appareil de réception à la maison et souhaitez-vous seulement un nouveau voilier électrique ? Ou avez-vous besoin d'un modèle de moteur RTF entièrement prêt à l'emploi ? Si vous pouvez déjà répondre à ces questions, vous avez déjà fait un grand pas dans la décision d'achat. Tenez compte également du type de modèle, de la taille du modèle de vol, de la vitesse maximale, de la puissance de la batterie et du poids lors de l'achat.
Le plus important pour l'achat d'un voilier électrique
- Les modèles de vol à moteur RC sont des répliques radiocommandées de types d'avions de l'aviation habité.
- Les modèles de vol peuvent être achetés dans différentes versions. Ceux qui sont doués de façon artisanale peuvent saisir un kit. Ici, les différents composants du modèle de vol doivent être assemblés eux-mêmes. Vous préférez voler immédiatement ? Achetez ensuite un modèle RTF. Tous les composants sont déjà montés sur ces modèles.
- Si vous souhaitez acheter un modèle de vol à moteur RC, vous devez savoir quoi que ce soit. Lors de l'achat, tenez compte du type de modèle, de la taille du modèle, de la vitesse maximale et de l'autonomie de la batterie. Nous vous expliquons was distint. Les différents types de modèles et ce que vous devez faire attention lors de l'achat.

Vitesse maximale
Les modèles Speed-Motorbag atteignent déjà une vitesse maximale de 160 km/h. Les autres modèles sont un peu plus lents. Ceux qui sont nouveaux dans le secteur de l'aviation modèle devraient s'entraîner avec un entraîneur ou un Slowflyer. Ici, vous avez beaucoup plus de temps pour corriger votre cours et éviter les obstacles.
Type de modèle
Pour les modèles RC, il existe différentes catégories de modèles, qui se distinguent par des propriétés spéciales et sont adaptées à des domaines d'utilisation spécifiques. Dans les différentes classes de modèles, il y a également des compétitions de sport modèle, par exemple des compétitions de vol d'art ou d'échelle.
Les modèles 3D ou de vol artistique ont de plus grandes gouvernail par rapport à d'autres modèles et sont donc particulièrement maniables. Avec eux, des vols spectaculaires, des vols de formation et des vols d'art sont possibles. Pour les modèles Speed, la vitesse compte en revanche principalement. Ils sont découpés de manière asymétrique et ont une aile et une gouverne de hauteur.
Les types de modèles réduits sont des reproductions particulièrement exemplaires des objets de vol de l'aviation personnelle. Seules les profilés d'aile peuvent être modifiés pour des raisons aérodynamiques. Les entraîneurs sont des modèles légers et lents qui conviennent particulièrement bien aux pilotes de modèle qui ne possèdent pas encore autant d'expérience. Les entraîneurs, également appelés Slowflyer, peuvent également être utilisés dans de grandes halls si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes en dehors.
Taille et portée
La taille et la portée des lieurs varient considérablement. Il existe de petits modèles avec une portée inférieure à 30 centimètres, mais également de grands planeurs électriques avec une portée supérieure à deux mètres. La taille ne dépend pas nécessairement du type de modèle. Ainsi, il y a des Slowflyer plus petits et plus grands, des modèles réduits, des pilotes de vol d'art et des pilotes de vitesse.
Temps de charge de la batterie et du vol
Le temps de vol effectif est relativement court pour les modèles de vol à moteur. Après environ 10 minutes, le plaisir de vol est malheureusement déjà presque terminé. Commandez donc quelques batteries de rechange sur votre modèle de vol. Le temps de charge des accus est d'environ une demi-heure.
Exigences légales relatives aux avions modèles
La circulation des modèles d'avion est régi par l'OFAC (Office fédéral de l’aviation civile). En Suisse, les avions miniatures sont en effet considérés en tant qu'aéronefs. Les modèles réduits d'avion pesant moins de 30 kilogrammes, peuvent décoler sans nécessiter d'autorisation. Il existe toutefois une exception à proximité des aérodromes ou aéroports. Aucun modèle réduit ne peut donc voler dans ces zones car ils risquent de gêner l'atterissage te le décollage d'avions transportant des passagers. Les modèles à moteurs à combustion ne sont pas autorisés à décoller dans les zones d'habitation. Les modèles réduits d'avion à moteur à combustion doivent garder une distance d'au moins 1,5 km d'une zone d'habitation.
Les modèles d'avions, dont le poids est supérieur à 30 kg, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation pour leur exploitation, même s'il ne s'agit pas d'un avion transportant des passagers. Ces avions ne peuvent voler que sur les terrains d'aviation autorisés. Par ailleurs, vous devez être tiulaire d'un brevet de pilote d'aéromodèle pour l'exploitation de ce type de modèle d'avion.
Notez que vous devez posséder une assurance de responsabilité civile valide, laquelle couvre même des dommages subis ou causés par des modèles d'avions. Sinon, vous êtes en infraction passible d'une forte amende si vous êtes pris en flagrant délit.

En conclusion, vous trouverez le modèle de vol adapté à vos besoins
Le modèle de vol qui vous convient dépend de votre modèle de vol ou de votre expérience dans le domaine de la modélisation. Les débutants doivent d'abord s'attaquer à un modèle de simulateur qui vole un peu plus lentement et est plus facile à manoeuvrer. Les avions RTF sont particulièrement pratiques et sont déjà prêts à être assemblés et prêts à l'emploi. Si vous préférez vous poser la main, vous trouverez également dans Conrad Online Shop des kits et des modèles ARF pour lesquels des composants individuels doivent encore être réalisés. En plus de la conception de modélisme et du type de modèle, d'autres facteurs doivent être pris en compte. Avant d'acheter un modèle de vol, veillez à la taille, à la vitesse maximale et à l'autonomie de la batterie.
Assurez-vous que vous disposez d'une assurance responsabilité valide couvrant les dommages causés par les avions modèles. Tenez également compte de toutes les exigences légales que vous devez respecter en tant que pilote de vol modèle.