Bateaux radiocommandés
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les bateaux télécommandés
Avec la Riva sur le lac de garde ou avec le voilier Bavaria pour un bateau de mer Baltique, déposer de la haute buse ? Il semble formidable si ce n'est pas seulement l'arrivée, mais aussi le prix d'achat élevé du bateau, qui peut facilement atteindre la plage de six chiffres...
-
was ress-pilot-on à distance?
-
Comment les bateaux télécommandés sont-ils construits ?
-
Pour qui les bateaux télécommandés sont-ils destinés ?
-
Quels bateaux télécommandés sont disponibles chez Conrad ?
-
was faut-il respecter lors de la manipulation de bateaux télécommandés ?
was ress-pilot-on à distance?
Avec la Riva sur le lac de garde ou avec le voilier Bavaria pour un bateau de mer Baltique, déposer de la haute buse ? Il semble formidable si ce n'est pas seulement l'arrivée, mais aussi le prix d'achat élevé du bateau, qui peut s'effectuer sans difficulté dans la plage de six chiffres.
Avec un bateau modèle, vous pourrez profiter de la belle sensation d'une sortie en bateau à l'échelle du modèle sur le lac national. Les modèles d'entrée de gamme de cette catégorie de la boutique Conrad vous permettent de vous approcher du sport de modélisme.
Certains concepts ont été mis en place et doivent être pris en compte : les bateaux « télécommandés » comprennent les bateaux modélistes que l'on peut acheter entièrement. Cela signifie que tous les composants nécessaires aux fonctions du modèle de bateau sont montés, y compris les accus correspondants. Il n'y a rien à monter ou à équiper. Rechargez, allumez et relâchez la source d'alimentation dans le bateau et la télécommande.
L'abréviation RC, souvent à trouver, signifie « radio Control » ou « Remote Control » et désigne d'une part la radiocommande et, d'autre part, la technologie elle-même utilisée pour commander ces modèles.
Comment les bateaux télécommandés sont-ils construits ?
Le corps du bateau est en plastique moulé, résistant à l'exposition à l'eau ou peint de manière à ce que l'eau ne lui soit pas utilisable. Les ponts sont également en plastique, certains modèles en bois laqué. Les superstructures ou l'équipement simulent le type de bateau ou de bateau. L'antenne est montée pour recevoir les signaux radio de la télécommande.
Le fuselage abrite le récepteur de télécommande, la commande électronique réelle avec la machine à gouverner, le moteur avec l'arbre de transmission jusqu'au plateau de bateau et les accumulateurs pour l'alimentation électrique. Le fuselage et le pont sont reliés de manière étanche afin de protéger l'électronique et l'alimentation électrique contre les courts-circuits. Pour l'entretien, le pont ou une partie de celui-ci est amovible, surtout après avoir desserré un raccord. Les accus ou les piles sont partiellement montés dans des chambres séparées. Il est ainsi possible de changer ou de charger rapidement sans compromettre l'étanchéité des composants électroniques.
La commande s'effectue à l'aide d'une télécommande qui transmet les commandes de commande à la gouverne de direction et au(x) moteur(s) par radio. Des fréquences spéciales sont utilisées pour la construction de modèles. La portée des télécommandes dépend de nombreux facteurs, parfois courants du jour, et peut aller de 100 mètres à plusieurs kilomètres.
Pour qui les bateaux télécommandés sont-ils destinés ?
Le groupe cible est les adolescents et tous ceux qui jouent avec l'idée de faire de la construction de bateaux leur passe-temps. Le fait de placer votre propre bateau sur le jeu est un effort considérable. De nombreux modélistes possèdent leurs propres « chantiers », qui proposent des modèles impressionnants. Si vous souhaitez vous enneider, vous pourrez profiter d'un bateau télécommandé de Conrad. Avec des prix nettement inférieurs à 100 euros, vous n'avez pas autant d'argent « mis dans le sable » si l'enthousiasme n'est pas aussi durable que prévu à l'origine.
Les produits proposés ne sont pas des modèles à bas prix, mais bien des bateaux bien équipés et télécommandés, y compris des sous-marins et des voiliers.
Quels bateaux télécommandés sont disponibles chez Conrad ?
Dans le magasin en ligne de Conrad, vous pouvez choisir des bateaux télécommandés par catégorie, par exemple le prix, les nouveautés et les offres, l'évaluation des clients, la disponibilité de la filiale et différentes marques.
Autres possibilités de sélection :
- Taille ou longueur du bateau télécommandé
- Type de moteur
- Catégorie
- Bateau à moteur RC débutant
- Sous-marin RC débutant
- Bateau à moteur RC
- Voilier RC
- Véhicule spécial (bateau à l'aspect coussin d'air)
- Type de modèle
100 % RTR
Abréviation pour l'anglais « Ready to Run », en allemand « prêt à être relâché ». Modèle entièrement prêt à l'emploi, à l'exception de l'équipement de la batterie et/ou de la recharge des batteries.
RtF
Abréviation pour l'anglais « Ready to Fly », en allemand « prêt à voler ». L'abréviation vient en fait de la construction d'avions modèles et signifie que le modélisme n'a plus rien à faire pour obtenir l'avion dans l'air - application analogue aux bateaux modèles.
RtR
« Ready to Run ». Des travaux de montage individuels peuvent être nécessaires avant la mise en service.
was faut-il respecter lors de la manipulation de bateaux télécommandés ?
Bien qu'il s'agisse de modèles d'entrée de gamme, une partie des modèles dispose de paramètres de performance qui peuvent être associés à des dangers pour vous-même ou pour les non-participants. Cela concerne également les conditions locales (par exemple, pisciculture ou eaux de baignade) dans lesquelles les modèles de bateaux peuvent circuler. Les instructions d'utilisation contiennent des instructions pour la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Prenez-les au courant, car les demandes de garantie peuvent également être liées au respect des conditions de fonctionnement.
N'utilisez pas ces bateaux-modèles en cas d'orage. Les perturbations atmosphériques peuvent entraîner un dysfonctionnement.
Lors de la mise en service, allumez toujours le bateau, puis la télécommande. Pour arrêter après la conduite, maintenez l'ordre inverse en marche. Certains modèles possèdent un capteur d'eau qui garantit que le couplage entre le bateau et la télécommande n'est possible que si le modèle de bateau est dans l'eau.

Soyez prêt à récupérer votre modèle « à la main », pour ainsi dire en tant que sauveteur.
Les télécommandes sont généralement équipées de piles non rechargeables. Vérifiez vos piles avant de les utiliser. Pour un plaisir de conduite non compris, une deuxième batterie chargée doit toujours être prête. Veillez toujours à respecter la polarité lors de l'insertion des piles et des accus. Retirez les piles/batteries de l'émetteur et du modèle lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Certains modèles disposent d'une protection contre la surchauffe qui peut arrêter le bateau télécommandé. Évitez de fonctionner à des températures extérieures élevées et insérez des pauses conformément au mode d'emploi.
Des pointes d'antenne courtes peuvent entraîner des blessures. Fixez-les également pour le transport.
N'utilisez jamais de solvants tranchants pour nettoyer le bateau.
Les bateaux-modèles séparés appartiennent à des centres de collecte communaux. Il n'est pas permis de les jeter comme ordures ménagères.