Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les blocs d'alimentation 12 V.

  • was a 12 V/DC alimentation de bloc d'alimentation à tension fixe ?

  • was a réglable 12 V bloc d'alimentation enfichable ?

  • was distingue les alimentations 12 V stabilisées et non stabilisées ?

  • was a 12 V mâle-bloc d'alimentation à découpage ?

  • was distinkez-vous un bloc d'alimentation 12 V pour le voyage ?

  • Comment trouver ich adapt 12 V?

was a 12 V/DC alimentation de bloc d'alimentation à tension fixe ?

Bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation enfichables sont la solution idéale pour une alimentation simple des petits appareils. Les blocs d'alimentation 12 V jouent un rôle particulier. En effet, cette tension permet d'utiliser une puissance suffisante sans que le courant ne soit trop élevé. Les câbles Dick ne doivent donc

C'est également la raison pour laquelle les réseaux de bord sont conçus pour une tension continue de 12 V dans les voitures particulières, les motos et autres. Mais même les petites installations solaires avec batterie solaire et les consommateurs correspondants fonctionnent de préférence avec une tension continue de 12 V.

Un bloc d'alimentation enfichable à tension fixe est conçu pour produire une tension continue à la sortie, par ex. à une hauteur de 12 V/DC. Les deux lettres DC représentent le courant direct, was comme tension continue. Contrairement à la désignation DC, l'abréviation AC pour courant alternatif est souvent indiquée en cas de tension alternative.

Bloc d'alimentation enfichable courant avec câble et fiche DC.

Pour les blocs d'alimentation 12 V à tension fixe

was a réglable 12 V bloc d'alimentation enfichable ?

Alimentation enfichable réglable

La tension de sortie est réglée sur le bouton jaune.

Un bloc d'alimentation 12 V réglable offre la possibilité d'utiliser d'autres tensions de sortie en plus de la tension 12 V. Cela présente le grand avantage que les alimentations peuvent être utilisées pour les consommateurs les plus divers.

C'est pourquoi les fabricants fournissent une large gamme de connecteurs basse tension afin que la connexion soit adaptée à presque tous les consommateurs.

Ces blocs d'alimentation enfichables polyvalents sont particulièrement adaptés lorsque les consommateurs ne sont en fonctionnement que par intermittence. Cependant, avant d'utiliser le connecteur, veillez à ce que la tension de sortie correcte et le polissage correct du connecteur soient réglés.

Sinon, il y a un risque de destruction en cas de mauvais réglage du consommateur ou du bloc d'alimentation.

Pour les blocs d'alimentation enfichables réglables

was distingue les alimentations 12 V stabilisées et non stabilisées ?

Avec un bloc d'alimentation 12 V conventionnel avec transformateur, redresseur et condensateur électrolytique pour le tamisage, il y avait un effet secondaire désagréable : si le bloc d'alimentation n'a pas été chargé, la tension de sortie pourrait être de 16 à 17 V.

La cause de ce comportement apparemment défectueux était le condensateur (K) qui pouvait se recharger jusqu'à la valeur de crête du demi-arbre. Une fois que le bloc d'alimentation a été chargé avec un consommateur approprié, la tension est redescendu à la valeur normale d'environ 12 V.

Bloc d'alimentation non stabilisé

Les consommateurs ayant une faible consommation d'énergie risquaient alors d'être alimentés par une tension trop élevée. Pour cette raison, des blocs d'alimentation enfichables stabilisés ont été développés pour produire une tension de sortie stabilisée. Quel que soit le niveau de charge d'un consommateur.

Les nouveaux blocs d'alimentation enfichables doivent satisfaire à certaines exigences minimales en matière d'efficacité et de puissance à vide en vertu de la directive sur l'éco-conception « ErP ». Ces valeurs limites ne sont plus accessibles pour la plupart avec des blocs d'alimentation classiques qui incluent un transformateur de réseau. C'est la raison pour laquelle les alimentations à découpage sont presque exclusivement fournies par voie électronique. Ces derniers n'affichent plus de surtension significative au ralenti.

was a 12 V mâle-bloc d'alimentation à découpage ?

Bloc d'alimentation

Dans le cas d'un bloc d'alimentation à découpage, la tension secteur de 230 V est redressée avec un redresseur (GR) et lissée avec un condensateur (K1). La tension continue ainsi créée est fournie par un transformateur (TR) à un commutateur électronique (transistor).

Ce transistor (T1) ouvre et ferme le circuit à travers la bobine primaire du transformateur plusieurs milliers de fois par seconde. Cela induit une tension sur le côté secondaire du transformateur, qui est également redressée (D1) et lissée (K2).

Un niveau de régulation (RS) garantit que la modulation de largeur d'impulsion (PWM) du côté primaire ne fournit que la quantité d'énergie nécessaire du côté secondaire.

Pour maintenir la séparation galvanique des côtés primaire et secondaire, un optocoupleur (OK) est utilisé pour la transmission des informations de régulation. Grâce à la fréquence d'horloge élevée, le transformateur et les condensateurs de charge peuvent être nettement plus petits que ceux d'un bloc d'alimentation avec transformateur classique.

La technologie d'alimentation à découpage garantit ainsi un poids léger tout en garantissant un haut rendement des alimentations.

was distinkez-vous un bloc d'alimentation 12 V pour le voyage ?

Grâce à la conception appropriée de la technologie d'alimentation à découpage, les blocs d'alimentation de voyage fonctionnent avec une très large plage de tension d'entrée.

Pour cette raison, il n'est pas important de savoir si le bloc d'alimentation de voyage fonctionne sur 110 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz. La tension de sortie sera toujours la même.

Seuls les connecteurs mécaniques doivent être adaptés. C'est la raison pour laquelle de nombreux adaptateurs d'alimentation de voyage sont fournis pour faire fonctionner le bloc d'alimentation sur toutes les prises courantes.

Bloc d'alimentation de voyage

Bloc d'alimentation de voyage avec différents adaptateurs de prise.

Comment trouver ich adapt 12 V?

Lors de la sélection d'un bloc d'alimentation 12 V adapté, il existe quelques questions simples qui conduisent rapidement et en toute sécurité au bon produit :

1. Doit-il être un bloc d'alimentation 12 V à tension fixe ?

Si un seul consommateur doit être alimenté en 12 V, un bloc d'alimentation à tension fixe est disponible. Si le bloc d'alimentation mâle doit être utilisé en alternance pour plusieurs consommateurs avec une tension de fonctionnement différente, des blocs d'alimentation mâle avec une tension de sortie réglable s'offrent.

2. Quel doit être le courant de sortie max. ?

Si l'alimentation est destinée uniquement à un consommateur, le courant de sortie maximal peut être aligné sur ce consommateur. Si le consommateur a besoin de 800 ma, le bloc d'alimentation doit également pouvoir fournir 800 ma en mode continu. En raison des tolérances des composants ou dans certaines situations de fonctionnement, un consommateur peut avoir une consommation d'énergie plus élevée que celle indiquée. Dans ce cas, il est préférable que le bloc d'alimentation soit de 1000 ma et qu'il puisse ainsi couvrir de manière fiable la demande de courant accrue.

Si le bloc d'alimentation est destiné à plusieurs consommateurs, il doit être sélectionné en fonction du consommateur ayant la plus forte consommation d'énergie.

Notre conseil pratique :

Si, pour le consommateur à fournir, seule la tension de fonctionnement (V) et la puissance (W) sont indiquées, le courant peut être calculé. Si les indications sont par exemple 12 V et 6 W, un courant de 0,5 A ou 500 ma peut être calculé selon la formule suivante :

I = P : U (courant = puissance : tension)

      

3. Quel port ich h

Avec l'oeil nu, il n'est souvent pas clairement indiqué si une fiche creuse DC de 5,5/2,5 mm ou 5,0/2,1 mm (diamètre extérieur/diamètre intérieur) est nécessaire pour le raccordement basse tension du consommateur. Mais même pour les prises jack, il n'est pas immédiatement clair quel connecteur jack est nécessaire. Dans ce cas, vous devez vérifier dans la documentation technique du consommateur quel connecteur DC est nécessaire. Il faut ensuite vérifier si le câble du bloc d'alimentation mâle est équipé de la fiche de raccordement nécessaire ou s'il est possible de la brancher.

Si le bloc d'alimentation est conçu pour les appareils les plus divers, un exemplaire avec une multitude d'adaptateurs de raccordement serait le meilleur choix. Ainsi, le connecteur de raccordement adapté à chaque consommateur est certainement inclus.

4. Comment le connecteur doit-il être poli ?

De même que la fiche DC, le polissage de la fiche mâle varie d'un appareil à l'autre. Afin de résoudre ce problème, certains fabricants d'appareils ont fourni les différentes fiches de raccordement séparément. Le câble de raccordement basse tension dispose de la prise nécessaire à laquelle les différentes fiches peuvent être branchées. Si le polissage ne fonctionne pas, il est possible de modifier le polarité du connecteur basse tension en le branchant simplement, en le tournant et en le rebranchant.