Caméra d'inspection
Accédez à des zones habituellement inaccessibles avec nos caméras d'inspection
Dans de nombreux domaines, procéder à des diagnostics et des inspections est monnaie courante. Ces inspections nécessitent souvent d'atteindre des endroits difficiles d'accès tels que des cavités ou des canalisations étroites. La caméra d'inspection s'avère alors indispensable dans de nombreux domaines d’activité. Vous pouvez être amené à l’utiliser, que vous travailliez comme électricien, mécanicien, plombier ou chirurgien.
Les caméras d'inspection et leur fonctionnement
La caméra d'inspection est un outil qui permet d'augmenter votre vision exploratoire, jusqu’à atteindre des espaces restreints et difficiles d'accès. Elle offre une vision précise de ces endroits. Les professionnels de tout domaine l’utilisent notamment pour mener à bien leurs différents diagnostics. Cet appareil possède une multitude d'appellations selon l’usage qui en est fait : endoscope, caméra de canalisation ou encore caméra serpent.
Le dispositif se présente généralement en deux parties :
- La sonde, ou bras télescopique, est munie d'un module de mini caméra attachée vers l'extrémité. Celle-ci est responsable de l'envoi d'un flux visuel ou audiovisuel vers l'unité de traitement. La sonde peut aussi être équipée de divers capteurs pour la mesure de la température, de l'humidité ou de la pression. La caméra d'inspection dispose aussi généralement d'ampoules LED, afin d'éclairer les espaces sombres explorés.
- L'unité de réception reçoit le signal de la caméra (par le biais d'une connexion filaire ou par Wi-Fi). Elle est chargée de traiter ce signal. Elle peut être équipée d'un écran ou s’accompagner d’un câble USB permettant le branchement à un ordinateur (on parle alors de caméra endoscopique USB).
Vous procurer une caméra d'inspection représente un gain immense de temps pour toutes vos tâches de diagnostic. Cet outil constitue un véritable atout, quel que soit votre domaine d’intervention. Sur Conrad, trouvez un immense catalogue de caméras d'inspection, certifiées par des experts.
Quels sont les domaines d'application de la caméra d'inspection ?
La caméra d'inspection trouve son utilité dans différents domaines. Grâce à sa grande flexibilité, la caméra a d’innombrables applications, en voici quelques-unes :
- La plomberie : pour un plombier aguerri, une caméra d'inspection de canalisation est plus que nécessaire. Elle permet, par exemple, le diagnostic de canalisations ou de cuves après le passage d'un hydrocureur. L’utilisation de la caméra de canalisation permet ainsi de contrôler l'état de ces dernières. La caméra d'inspection de canalisation permet aussi la recherche de fuites potentielles ou bien de petits objets perdus dans des égouts, comme des bagues ou des boucles d'oreilles. L'inspection de nouvelles installations de pipelines est aussi possible grâce à la caméra d'inspection, cela s'avère très utile dans les nouveaux bâtiments.
- La mécanique : la caméra d'inspection trouve aussi son utilité dans les garages. Le diagnostic de moteurs fait partie intégrante du métier de mécanicien et cette tâche devient bien plus facile et rapide grâce à la caméra d'inspection.
- La médecine : en chirurgie cœlioscopique, notamment, les micros caméras d'inspection sont couramment utilisées. Les appareils d'exploration en médecine interne, en gastro-entérologie et en pneumologie sont également dotés de caméras d'inspection.
Comment bien choisir sa caméra d'inspection ?
Lors du choix de votre caméra d'inspection, il est nécessaire de prendre un ensemble de paramètres en compte afin de tirer le meilleur de l’appareil sélectionné. Considérez notamment :
- La qualité de l'image : les caméras d'inspection offrent différentes qualités d'image. Selon l’usage, un certain degré de précision est nécessaire. Il existe deux facteurs qui influent sur cette dernière : la résolution, qui est déterminée par le nombre de pixels de la caméra, et le type du capteur. De plus, cela influence la netteté de l'image, mais aussi les couleurs.
- La longueur du câble : les bras télescopiques des caméras d'inspection disposent d’une longueur variant d'une dizaine de centimètres à plusieurs mètres de longueur. Un câble plus long vous permettra de vous aventurer plus profondément, dans des endroits encore plus inaccessibles.
- Le poids de la caméra d'inspection : ce critère est à prendre en compte si vous souhaitez déplacer votre appareil.
- Le diamètre de la caméra d'inspection : de cette caractéristique dépend la possibilité d’inspecter des cavités à l’entrée plus ou moins grande.
- D'autres options variées sont importantes, comme le zoom, l'angle de vision, l'éclairage, la console d'affichage, les dispositifs de localisations, etc.