- Type de produit
- Caméra embarquée12Caméra embarquée + GPS7Jeu de câbles1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Transcend7Avizar6Midland4Denver3Pioneer3Inovalley1Lamax1OSRAM1Urban Factory1
- Résolution vidéo
- 1920 x 1080 Pixel141280 x 720 Pixel42560 x 1440 Pixel23840 x 2160 Pixel2640 x 480 Pixel1
- Spécificités
- Capteur G9Démarrage automatique8Wi-Fi8avec écran8batterie8WDR4fonction Loop4microphone4GPS avec détection radar3avertisseur d'inclinaison3Accéléré2Enregistrement de boucle2caméra d'intérieur2caméra de recul2Affichage des données dans la vidéo1Protection du fichier1microphone intégré1
- Angle de vue horizontal max.
- 60 °1110 °1112 °1115 °1120 °3130 °2140 °4150 °1170 °3
- Tension de fonctionnement
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Cameras Embarquees
28 Résultats

Caméra embarquée Midland Bike Guardian Pro Angle de vue horizontal=170 ° batterie, fonction Loop

Caméra embarquée Transcend DrivePro 20

Caméra embarquée Midland Street Guardian One Angle de vue horizontal=120 ° 5 V Démarrage automatique

Caméra embarquée + GPS Transcend DrivePro™ 250 Angle de vue horizontal=140 ° 12 V, 24 V GPS avec détection radar, Accélé

Transcend DrivePro 550B Caméra embarquée + GPS Angle de vue horizontal=150 ° 12 V, 24 V Wi-Fi, batterie, caméra d'intéri

Caméra embarquée Midland Street Guardian Mini microphone, Capteur G

Caméra embarquée Denver CCT-1230 Angle de vue horizontal=60 ° 12 V Capteur G, Démarrage automatique, Enregistrement de b

Caméra embarquée Denver CCT-1650 Angle de vue horizontal=120 ° 5 V Capteur G, microphone, Démarrage automatique

Caméra embarquée OSRAM Angle de vue horizontal=110 ° fonction Loop

Caméra embarquée Transcend DrivePro™ 250 Angle de vue horizontal=140 ° 12 V, 24 V GPS avec détection radar, Accéléré, Ca

Caméra embarquée Transcend DrivePro 10 Angle de vue horizontal=140 ° batterie, Capteur G, WDR, Wi-Fi

Caméra embarquée + GPS Pioneer VREC-Z810SH Angle de vue horizontal=115 ° 12 V Démarrage automatique, avec écran, Wi-Fi

Caméra embarquée + GPS Transcend DrivePro 230Q Angle de vue horizontal=130 ° 12 V batterie, microphone intégré, Wi-Fi, a

Transcend DrivePro 620 Caméra embarquée Angle de vue horizontal=140 ° batterie, avec écran, fonction Loop, caméra de rec

Caméra embarquée + GPS Pioneer VREC-H310SH Angle de vue horizontal=112 ° 12 V Démarrage automatique, avec écran, Wi-Fi

Caméra embarquée + GPS Pioneer VREC-Z710SH Angle de vue horizontal=130 ° 12 V Démarrage automatique, avec écran, Wi-Fi


Caméra embarquée + GPS Lamax T10 Angle de vue horizontal=170 ° Affichage des données dans la vidéo, Capteur G, WDR, Enre

Dashcam pour Voiture Full HD 1080P avec Vision 360° et Caméra de Recul

Dashcam pour Voiture WiFi Haute Définition 4K Double Objectif Frontal

Dashcam Full HD Double Lentille avec Écran 4" pour Voiture

Dashcam 3 Caméras Embarquée pour Voiture avec Microphone et Haut-parleur

Dashcam pour Voiture Triple Objectif Caméra Full HD avec Vision Nocturne et WiFi

Caméra de voiture HD 1080P grand angle

Dashcam Pare Brise Avant Arrière Intérieur 1080p LED 2 pouces Micro

Dashcam Vidéo Full HD 1080p, 2x Caméras Avant et Arrière Caméra de Recul

Caméra Embarquée Full HD 1080p Caméra Avant pour Voiture Discrète et Compacte
Que ce soit à l'occasion d'une manœuvre difficile ou d'une conduite sur la route, un événement inattendu peut se produire. La caméra embarquée est par conséquent une solution grâce à laquelle vous pouvez éviter de tels désagréments. Elle vous garantit une sécurité maximale dans la mesure où elle vous permet de voir tout ce qui passe sur la route. Quel que soit le véhicule que vous possédez, une caméra portative constitue un outil qui vous sera d'une grande utilité lors d'un litige par exemple. C'est un appareil qui vous apporte de réelles preuves en images. Avec un tel équipement, vous disposez d'un argument de taille pour les négociations avec votre compagnie d'assurances. La présence d'une caméra embarquée dans votre voiture vous oblige à une conduite plus responsable.
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Tableaux de bord : en cas d'accident de la circulation, vous avez des preuves à portée de main
Avec un Dashcam pour votre voiture ou celle de vos employés, la moto ou le vélo, un véhicule accidenté électronique incornu est constamment en mesure de vous faire transporter. Les caméras pour le cockpit enregistrent les événements de circulation sous l'angle du conducteur et maintiennent des moments critiques en mémoire pour le maintien des preuves.
-
Enregistrez les situations de collision sur une carte mémoire via Dashcam
-
Les bons tableaux de bord effectuent automatiquement votre travail
-
Les caméras de voiture avec GPS simplifient l'évaluation vidéo
-
Quelle est la situation juridique des Dashcams ?
-
Ces points sont à la base de la sélection d'un Dashcam
-
Conseils pour le montage correct d'un tableau de bord
Enregistrez les situations de collision sur une carte mémoire via Dashcam
Ce sont toujours les mêmes situations qui peuvent conduire à un accident de la circulation. Un autre conducteur vous prendra la route, un cycliste se dispute votre véhicule lorsqu'il passe ou, sur le parking, une voiture économique remédie à votre garde-boue. Dans ce cas, ainsi que dans de nombreux autres cas d'accident, jusqu'à l'accident provoqué à votre détriment, la question se pose de savoir comment vous pouvez prouver qui est à l'origine de l'accident et qui est responsable des dommages causés.
Ceux qui, en tant que conducteurs, sont impliqués dans un accident avec une voiture d'affaires, une voiture de location ou une voiture privée ou qui se sont battus avec des dommages matériels sur le véhicule ont souvent du mal à prouver le fait exact. Les éléments de preuve importants peuvent être fournis ici par un tableau de bord. Les caméras vidéo numériques de dimensions compactes sont fixées discrètement sur le tableau de bord ou le pare-brise et enregistrent la conduite en image et en son. Les petites caméras de voiture sont particulièrement utiles pour la récapitule des accidents et donc pour la sécurité.
Même pour les motocyclistes et les cyclistes, les Dashcams deviennent de plus en plus populaires comme appareil d'enregistrement. Il est important que la caméra soit montée sur le guidon ou le cadre avec le dispositif de retenue pour une prise en main sûre.
De bons tableaux de bord effectuent automatiquement votre travail
Les caméras de voiture enregistrent automatiquement le trafic. Cela permet aux mains de rester sur le guidon lors de la conduite. En général, un objet grand angle avec un grand angle de vue est intégré dans les tableaux de bord. L'enregistrement s'effectue au choix en boucle vidéo (boucle) à partir d'une minute ou en tant qu'enregistrement sans fin, mais cela pose des problèmes juridiques. En mode stationnement, une détection de mouvement déclenche l'enregistrement vidéo automatique dès que quelqu'un se rapproche du véhicule à l'avant de la zone de détection de la caméra.
Les enregistrements sont stockés sur des puces de mémoire internes ou sur une carte microSD de classe de vitesse 10 ou supérieure. Si aucune carte mémoire adaptée n'est fournie, commandez une carte microSD. La mémorisation s'effectue manuellement par simple pression sur un bouton et automatiquement en cas d'urgence lorsque les capteurs G de la caméra détectent des forces centrifuges élevées ou des mouvements, par exemple en cas de freinage total ou de collision.
Vous pouvez regarder les cocoupes sur l'écran du boîtier de l'appareil photo, avec l'application pour smartphone associée et sur l'ordinateur, en fonction du modèle. Certains modèles sont entièrement utilisables par APP sur smartphone. APP vous permet de définir facilement les paramètres de base tels que la date et l'heure, la qualité d'image, le mode d'enregistrement, etc.
Les caméras Dashcam sont en principe adaptées pour une installation ultérieure. Ils peuvent être facilement fixés par une ventouse, une fermeture auto-agrippante, un patin adhésif ou un support similaire. Le courant nécessaire pour le fonctionnement est fourni par les caméras à partir d'une batterie et d'un système électrique embarqué de 12 V.
Les caméras de voiture avec GPS simplifient l'évaluation vidéo
Il existe des tableaux de bord avec et sans récepteur GPS. L'abréviation GPS représente le système de positionnement global et désigne le système de navigation global pour la détermination de la position. Les caméras de voiture avec fonction GPS enregistrent la vitesse parcourue ainsi que la distance parcourue. Vous pourrez ensuite consulter les données sur l'ordinateur. Lorsque vous vous placez sur une caméra de voiture avec capteur GPS, vous profitez de la caméra pour vous aider à évaluer les vidéos en plus du rythme d'enregistrement de la date et de l'heure avec les coordonnées GPS.
Quelle est la situation juridique des Dashcams ?
L'évaluation juridique de Dashcams dans le transport routier allemand et donc dans l'espace de transport public a été clarifiée de manière plus précise. De la VI. Dans son arrêt du 15 mai 2018 portant le numéro VI ZR 233/17 de la Cour fédérale de Karlsruhe, le Conseil civil a décidé que les vidéos Dashcam peuvent être autorisées en tant que preuves personnelles devant les tribunaux en cas d'action civile et peuvent être utilisées dans le cadre de la détermination de la faute en cas d'accident. Cela ne signifie toutefois pas que vous pouvez tout filmer par caméra de voiture.
La Cour fédérale a lié l'utilisation légitime d'une caméra de voiture à un certain nombre de conditions à respecter. Le contexte est qu'un enregistrement vidéo continu, purement préventif et donc sans principe n'est pas autorisé sans le consentement des autres automobilistes pour des raisons de protection des données.
Les films permanents de tiers sans leur consentement contreviennent à la loi fédérale sur la protection des données, au droit à leur image et au droit général de la personnalité. Les personnes concernées ne savent pas qu'elles sont enregistrées et enregistrées elles-mêmes, leur véhicule et leur plaque d'immatriculation. Et même au sujet de was avec les données enregistrées, ils ne reçoivent pas d'informations. Selon les cours fédéraux, « un enregistrement court et lié à l'ordre » est autorisé.
Une condition importante de la valeur juridique des enregistrements Dashcam sur la route est donc que la caméra enregistre uniquement des clips vidéo courts et les écrase automatiquement et continuellement par de nouveaux enregistrements grâce à la fonction Loop.
Les enregistrements ne peuvent être enregistrés de manière permanente que si nécessaire, en cas d'accident ou de risque d'accident. Les modèles de caméra qui répondent à ces exigences de l'arrêt de la Cour sont équipés d'un capteur G qui déclenche, par exemple en cas d'accélération soudaine, de choc, de manœuvre d'évitement ou de freinage brusque. Si un Dashcam répond à ces exigences techniques et si les enregistrements sont d'une qualité d'image suffisante, vous pouvez apporter les clips vidéo comme preuve dans un processus d'accident et, en général, les utiliser.
Lors de la sélection d'une caméra pour votre voiture d'affaires ou votre véhicule privé, veillez à ce qu'une fonction de boucle et un capteur d'enregistrement G appropriés soient disponibles. Pour des raisons de sécurité juridique, remplacez l'appareil par un modèle actuel.
Attention : dans le cadre d'une procédure, les enregistrements Dashcam peuvent également être utilisés par le tribunal comme preuve contre le conducteur.
Procédure pénale
Dans le cadre des procédures pénales, le monopole de la police et des autorités d'enquête similaires s'applique. Les séquences vidéo de trafic de voyageurs introduites par des particuliers pour des poursuites judiciaires sont généralement interdites. Cependant, l'arrêt BGH a indiqué que « l'annulation de la preuve n'entraîne pas nécessairement une interdiction d'exploitation des preuves dans le cadre de procédures criminelles et d'amendes dans le cadre d'une procédure civile. La question de savoir si la preuve peut être valorisable doit être déterminée au cas par cas en fonction d'un équilibre entre les intérêts et les biens. »
Enregistrements purement privés
Malgré les questions de recevabilité d'une évaluation de référence vidéo, les enregistrements Dashcam sont autorisés dans de nombreux cas à des fins purement privées, sans transfert ni publication du matériel. Un équilibre des intérêts s'applique. Rien ne s'oppose régulièrement à ce que, par exemple, lors de vos vacances, vous puissiez immortaliser le beau paysage, même si la caméra détecte par hasard d'autres véhicules et passagers.
Enregistrements Dashcam à l'étranger
L'évaluation juridique des enregistrements Dashcam à l'étranger est conforme aux réglementations et réglementations en vigueur dans ce pays et varie d'un pays à l'autre.
Ces points sont à la base de la sélection d'un Dashcam
Lors de l'achat d'une mini-caméra pour votre véhicule, veillez aux caractéristiques d'équipement suivantes :
Batterie
Lors de l'achat, comparez la capacité de la batterie Dashcam. Les informations relatives à l'autonomie de la batterie sont importantes si vous ne branchez pas la caméra sur l'allume-cigare ou sur une prise de courant de bord. La batterie garantit que l'enregistrement continue si le Dashcam n'est plus connecté à l'alimentation électrique de la voiture comme suite d'accident. Plus la batterie dure longtemps, plus vous aurez à recharger l'appareil photo.
Affichage :
Un grand écran couleur, le plus haute résolution possible, est une caractéristique de confort et vous permet d'effectuer facilement les réglages de base sur votre nouveau tableau de bord et d'aligner l'objectif. L'écran vous permet de vérifier immédiatement vos enregistrements à tout moment. Une fois l'appareil réglé comme vous le souhaitez, un avantage général des Dashcams est que les appareils effectuent automatiquement leur travail, de sorte qu'un grand écran n'est pas forcément nécessaire. Si tout tourne bien, vous ne serez pas dans l'idéal dans la situation indésirable d'un accident.
Double caméra
Les modèles avec double caméra filme vers l'avant et vers l'arrière. En plus de prendre la route, une deuxième caméra permet de prendre les événements à l'intérieur vers l'arrière du véhicule et donc les occupants. L'enregistrement intérieur peut être intéressant pour les taxis, les véhicules d'exploitation, les Communautés de pilotage et les navetteurs.
Double caméra
Les modèles avec double caméra filme vers l'avant et vers l'arrière. En plus de prendre la route, une deuxième caméra permet de prendre les événements à l'intérieur vers l'arrière du véhicule et donc les occupants. L'enregistrement intérieur peut être intéressant pour les taxis, les véhicules d'exploitation, les Communautés de pilotage et les navetteurs.

Commande vocale
La commande vocale vous permet d'utiliser les tableaux de bord en parlant des mots et des commandes. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez prendre une photo ou une vidéo en accéléré par exemple pendant le trajet.
USB (Douille « Mini-B »)
Connectez l'appareil photo à l'ordinateur via le port USB. Certains modèles utilisent également la prise USB pour le câble d'alimentation pour alimenter le véhicule. Dashcams avec Wi-Fi permet de diffuser l'image en direct sur un smartphone ou une tablette connecté. Si une connexion HDMI est disponible, votre appareil photo peut également être connecté au téléviseur pour lire les vidéos enregistrées.

Des outils tels que l'assistant de rappel ou de voie de circulation
Les tableaux de bord mieux équipés disposent en partie de fonctions de confort à bord similaires aux systèmes d'assistance en option dans les voitures de pointe. Il s'agit notamment d'un avertissement de collision (système d'avertissement de véhicule) qui, à partir des données de la caméra, émet un avertissement sur les véhicules devant vous. Un système d'avertissement de changement de voie avertit en cas de franchissement des marquages de voie, une alarme de déposition signale de manière acoustique et visuelle les véhicules en marche avant.
Conseils pour le montage correct d'un tableau de bord
En plus de la résolution et de la qualité d'image du capteur de caméra, le montage correct dans le cockpit détermine was visible sur les clips de la caméra de voiture.
-
Le positionnement le plus possible à l'intérieur du véhicule avec l'orientation centrale de l'objectif par rapport au pare-brise garantit une bonne détection de la zone concernée. Vous préférez une position couverte par l'essuie-glace afin que des prises de vue claires soient possibles même en cas de pluie. La caméra ne doit pas limiter le champ de vision du conducteur. Souvent, le tableau de bord est placé entre le rétroviseur intérieur et le pare-brise, car il ne nécessite que peu de champ de vision supplémentaire en recouvrant le rétroviseur.
-
Certains modèles vous aident à configurer la position de la caméra à l'aide du menu Dashcam. Si votre appareil photo offre cette possibilité, vous devez l'utiliser.
-
Bloquez le support de caméra de manière à ce que le Dashcam soit bien serré et ne bouge pas pendant la conduite.
-
Posez le câble de raccordement électrique sur le système électrique de bord de manière à ce qu'il ne gêne pas la conduite. Il est recommandé d'utiliser un chemin de câbles dans un espace de la garniture le long du montant A et du pare-soleil.
-
Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon non pelucheux.