Caméra IP Outdoor
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les caméras IP
-
Ainsi, les caméras IP fonctionnent
-
Cela est important pour les caméras IP pour l'extérieur
-
Notre Conseil pratique : assurer l'alimentation électrique
-
FAQ - questions fréquentes sur les caméras IP pour une utilisation en extérieur
Ainsi, les caméras IP fonctionnent
Les caméras IP ou les caméras réseau se composent d'un capteur vidéo analogique (CCD ou CMOS) dont les signaux sont traités numériquement et mis à disposition via un serveur Web intégré via un câble Ethernet ou un réseau Wi-Fi sur le réseau. La récupération d'images fixes ou de flux en direct s'effectue via un navigateur normal, mais le flux vidéo peut également être utilisé directement sur l'appareil photo sur des cartes mémoire ou sur le réseau sur des enregistreurs appropriés.
Pour une utilisation confortable des caméras IP, il est essentiel de disposer d'une résolution (par exemple en HD) et d'une qualité de compression des données d'image, mais également de la possibilité de déplacer la caméra sur deux axes (pivotement et inclinaison). Les caméras de haute qualité offrent une qualité d'image HD et une optique avec fonction zoom. De nombreuses caméras de surveillance pour l'intérieur et presque toutes les caméras IP pour l'extérieur disposent de la capacité de vision nocturne grâce aux LED infrarouges intégrées avec différentes largeurs de portée. De nombreuses caméras de surveillance sont également équipées d'un microphone intégré pour la transmission des bruits extérieurs, d'un petit haut-parleur et d'une sortie de commutation (déclencheur) permettant de mettre en marche des appareils externes tels que des systèmes d'alarme ou des lampes pour l'extérieur, par exemple en cas de mouvements de l'image.
Critères d'achat - cela est important pour les caméras IP pour l'extérieur
Par rapport aux caméras de surveillance pour l'intérieur, la robustesse du boîtier joue un rôle plus important pour les caméras IP pour l'extérieur. L'indicateur de la qualité du boîtier est la classe de protection IP. L'abréviation IP n'a rien à voir avec le protocole Internet, mais les deux lettres se trouvent dans ce contexte pour « international protection ». Les codes IP contiennent généralement deux chiffres (DIN en 60529). Ils indiquent la protection offerte par un boîtier contre le contact ou les corps étrangers (premier code) et contre l'humidité ou l'eau (deuxième code). Un boîtier résistant aux intempéries doit être suffisamment protégé contre l'eau de pluie.
Une caméra IP doit être protégée contre la poussière en quantité endommagée (premier chiffre : 5) ou même étanche à la poussière (premier chiffre : 6). En ce qui concerne la protection contre l'eau, les chiffres 4 à 7 sont suffisants pour les caméras IP. La protection contre les projections d'eau (4) est couverte jusqu'à la protection contre l'immersion temporaire (7).
La résistance aux chocs du boîtier de la caméra est également un facteur de qualité pour les caméras de surveillance extérieures, normalisées selon le degré de résistance aux chocs IK. Il va de IK00 (pas de protection) à IK10. Ce dernier certifié un boîtier est capable de résister à une énergie de frappe de 20 joules, ce qui correspond au résultat d'un poids de cinq kilos de 40 centimètres de hauteur de chute.
La résistance aux chocs est importante : les caméras de surveillance sont installées à l'extérieur et visibles par tous. Un jet de pierre ou un coup de bâton avec un long bâton ne devrait pas idéalement mettre les caméras hors de l'action. Les caméras dôme sont particulièrement bien protégées contre le vandalisme. Ils sont enfermés dans un dôme en plastique teinté semi-circulaire. Cela protège les caméras dôme d'une part contre les chocs et d'autre part, la sécurité est renforcée par le fait que le sens de vision de la caméra n'est pas reconnaissable.
Notre Conseil pratique : l'alimentation de la caméra garantit
l'alimentation de toutes les caméras de surveillance pour une utilisation en plein air nécessitent une alimentation constante et, en cas de connexion LAN pure, la connexion du câble au routeur ou au commutateur. Avant l'achat, vous devez donc vous assurer de l'emplacement et de la manière dont les câbles peuvent être posés ou de la possibilité de percer des trous à travers la paroi extérieure. Il est également important de fixer fermement les chevilles.
FAQ - questions fréquentes sur les caméras IP pour une utilisation en extérieur
Y a-t-il des foyers d'extérieur IP pour Wi-Fi ?
De nombreuses caméras IP, en particulier dans le segment économique, offrent un transfert de données par image en direct via un réseau sans fil. Il est en option, tandis qu'un port LAN au format Ethernet est toujours disponible. Il convient de garder à l'esprit que la transmission radio des données d'image peut être perturbée de manière ciblée par ce que l'on appelle les « Jammer ». De plus, la distance entre la caméra et le point d'accès le plus proche joue un rôle important : plus elle est éloignée, plus la connexion est mauvaise.
Est-il possible d'accéder à la caméra IP à l'aide de l'application pour smartphone ?
L'option offre presque toutes les caméras IP. L'APP correspondante est disponible en général pour le téléchargement gratuit pour iOS et Android. La caméra peut être configurée via l'APP et, si elle est en mesure de le faire, la déplacer. En outre, le propriétaire est informé par message Push des mouvements dans le champ de vision de la caméra de surveillance.