Caméras IP
258 Résultats
Prix TTC

Prix TTC
Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
Conseils
Caméras IP : intégration à votre réseau
-
Comment fonctionne une caméra IP ?
-
Notre Conseil pratique : protection des enregistrements
-
Quels sont les types de caméras IP ?
-
Pour sélectionner une caméra IP adaptée
-
FAQ - questions fréquentes sur les caméras IP

Comment fonctionne une caméra IP ?
Comme pour toutes les caméras IP, la fonction principale est d'enregistrer des images d'une zone de surveillance particulière. En outre, les caméras réseau stockent leurs enregistrements vidéo non seulement localement dans l'appareil, mais peuvent être intégrées dans un réseau avec d'autres appareils pour le stockage et le partage des enregistrements. Le partage fonctionne soit par câble, soit par Wi-Fi, généralement vers un ordinateur central, soit dans un système cloud du fabricant de caméras. De là, les vidéos peuvent être consultées en temps réel ou ultérieurement.
- Affichage des vidéos en temps réel : voici le principal avantage des caméras IP. Si vous suivez les vidéos en direct pendant un événement pertinent, vous pouvez, le cas échéant, informer la police à temps que les cambrioleurs se créent sur place. Dans un autre exemple, vous pouvez informer vos proches et employés qu'une livraison de marchandises à l'extérieur est en attente d'être effectuée à l'intérieur. Ou vous pourriez contacter votre voisin si vous voyez que votre chien ou d'autres animaux d'élevage risquent de fuir.
- Évaluation ultérieure des vidéos : cela est possible même avec des caméras simples, mais il était nécessaire de retirer la bande vidéo de la caméra et de la lire sur un autre appareil. Pour les caméras IP, l'intégration dans des périphériques d'ordinateur plus grands permet d'accéder à des emplacements externes bien plus importants que la mémoire pour les enregistrements vidéo. Ainsi, le déploiement de vidéos de qualité d'image élevée n'est plus un problème de nos jours et les temps où les malfaiteurs ne peuvent pas être identifiés en raison d'une mauvaise résolution de l'appareil photo sont très vite passés. La haute définition (HD) et la vidéo haute définition (HDV) sont désormais standards dans la technique de surveillance.
Caméra IP avec enregistrement et enregistrement de la vidéo sur la carte mémoire
Notre Conseil pratique : protection des enregistrements
Il est important que les enregistrements vidéo soient enregistrés de manière à ce que vous soyez protégé contre tout accès non autorisé. Sécurisez votre WLAN afin que les enregistrements ne puissent pas être encapsulés pendant la transmission sans fil. Modifiez les mots de passe par défaut des fabricants dès la première mise en service de votre caméra IP Wi-Fi. Pour des exigences de sécurité plus élevées, faites plusieurs copies des mémoires locales si l'une des mémoires est emportée ou détruite par les auteurs en cas de cambriolage.
Quels sont les types de chameau IP disponibles ?
Il existe différents types de construction pour les caméras de surveillance :
Appareil photo
Appareil photo IP BoxCamera pour l'intérieur avec une résolution de 2 MP
Les caméras en boîtier sont des caméras en forme de carré . Ils sont généralement conçus pour l'intérieur.
Caméra Bullet
Caméra réseau infrarouge optimale pour une surveillance toute l'année
Les caméras Bullet sont largement utilisées, ce qui est dû à leur bon rapport qualité/prix et au toit de protection intégré pour la technologie de caméra, ce qui les rend bien adaptées pour une utilisation en extérieur.
Caméra panoramique inclinable
Caméra IP orientable et pivotante avec télécommande précise
Les caméras pivotantes sont pratiques, car leur tête est orientable et peut ainsi surveiller une plus grande zone. Ils possèdent généralement une rotule ronde dans laquelle un petit appareil photo est intégré.
Caméra compacte
Caméra compacte avec détecteur de mouvement et projecteur lumineux
Les petits appareils photo compacts ne sont pas aussi visibles que les appareils photo de grande taille et sont plus souvent négligés par les cambrioleurs et les voleurs. Alors que d'autres types de caméras misent sur la dissuasion en visibilité de la technique de surveillance, les mini-caméras des cambrioleurs et voleurs à l'abri ne doivent pas être découvertes et ne doivent pas documenter les événements. .
Caméra Dome
Caméra dôme avec objectif réglable manuellement à 90°
Dans le cas d'une caméra dôme, la caméra est intégrée dans un dôme teinté semi-circulaire fixé au plafond de la pièce. Grâce à la protection teintée de l'appareil photo, vous ne pouvez pas déterminer exactement dans quelle direction la caméra pointe. Les caméras dôme sont particulièrement efficaces contre le vandalisme et la manipulation à l'intérieur.
Pour sélectionner une caméra IP adaptée
L'objectif d'utilisation détermine le type de caméra qui vous convient. Par exemple, toutes les caméras de surveillance ne sont pas adaptées pour une utilisation en extérieur. Si vous souhaitez couvrir un grand rayon avec votre appareil photo, veillez à ce qu'il s'agisse d'une variante pivotante.
Lors de l'achat d'une caméra réseau, vous devez tenir compte en particulier du lieu d'utilisation et de l'angle de vue, de la qualité d'image, du type de transmission et de l'emplacement des appareils.
Emplacement d'utilisation et angle de vue
Vous trouverez dans notre boutique des systèmes d'enregistrement pour l'extérieur et l'intérieur. Les caméras de plein air sont résistantes au vent et à l'eau. Les caméras d'intérieur génèrent des images nettes dans les espaces clos. Les caméras extérieures ont souvent de meilleures fonctions d'optimisation d'image, car elles doivent compenser automatiquement les mauvaises conditions de visibilité par temps.
Le point de vue d'une caméra IP définit la zone qu'elle peut filmer. De grands angles de vue donnent une vue d'ensemble. En particulier, les caméras dôme pour le montage au plafond à l'intérieur ont souvent une vue complète de tout ce qui se passe sous elles. Pour la surveillance de zones plus petites comme les portes d'entrée ou les couloirs, un petit champ de vision suffit comme celui d'une caméra de boîte ou de Bullet.
Les fonctions de panoramique et de zoom élargissent la zone d'image. Cependant, seulement si quelqu'un suit les images en temps réel et que la caméra contrôle comme c'est souvent le cas pour les détectives de maison d'achat. Les solutions techniques pour l'analyse vidéo avec détection de mouvements sont ici l'avenir. Aujourd'hui, le problème d'un angle de vue trop petit est souvent résolu par une association de plusieurs caméras, en particulier dans le secteur privé.
Si vous souhaitez assembler plusieurs caméras à un système de surveillance complexe, veillez à ce que les appareils soient compatibles par logiciel. sind. Si vous planifiez l'extension ultérieure de votre réseau IP pour la surveillance vidéo, vous vous posez dès la première étape sur un fabricant ou au moins un système d'exploitation pour gagner beaucoup de temps et de nerfs lors de la configuration d'autres caméras de surveillance Wi-Fi. Vous trouverez également des kits de caméras de surveillance chez nous !
type de transmission
La plupart des caméras de surveillance vidéo disposent d'un câble LAN . Ils sont connectés au réseau informatique. Le serveur ou l'ordinateur de transfert ne doit pas se trouver quelque part, mais à proximité de la caméra Wi-Fi ; le câble de connexion physique doit être suffisamment long.
Les caméras de surveillance compatibles Wi-Fi sont pratiques. Ces derniers peuvent fonctionner via une connexion Wi-Fi sans fil, ce qui vous permet de déplacer facilement l'appareil photo vers un autre emplacement. Les caméras réseau compatibles Wi-Fi sont généralement compatibles avec les applications. Ainsi, votre tablette ou votre smartphone vous permet d'accéder à distance à l'image vidéo de votre caméra de surveillance.
Qualité d'image
Plus la résolution d'une caméra de surveillance est élevée, plus l'image enregistrée est nette. En particulier, si la caméra réseau doit servir à identifier en toute sécurité les cambrioleurs ou les voleurs, elle doit choisir une haute résolution. Pour cela, l'achat d'une caméra HD d'au moins 1080 pixels vaut la peine. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des caméras réseau avec différentes résolutions jusqu'à 4512 x 1728 pixels.
Une autre fonction utile est la vision nocturne. La nuit ou dans des conditions de faible luminosité, lorsque les cambrioleurs sont particulièrement actifs, les caméras de vision nocturne sont convaincants par une qualité d'image exceptionnelle. Une autre variante est de faire éclairer la zone de surveillance via un détecteur de mouvement en cas d'anomalies, mais la caméra est alors également détectée plus rapidement.
Caméra Bullet avec résolution Full HD pour des images nettes
Volume de stockage
Pour pouvoir enregistrer des vidéos avec votre caméra réseau, vous aurez besoin d'une carte mémoire comme mémoire intermédiaire avant que les données enregistrées ne soient transmises à d'autres appareils. Différents types de cartes mémoire sont utilisés en fonction du type d'appareil, par exemple les cartes microSD ou SD.
Plus le volume de stockage est important, plus vous pouvez enregistrer de vidéos sans changer de carte mémoire, vider ou écraser d'anciens enregistrements. Cependant, les caméras IP ne sont généralement pas stockées localement mais sur le réseau sur un ordinateur externe, un disque dur connecté ou dans un cloud, ce qui permet de stocker beaucoup plus de volumes que la mémoire interne de l'appareil photo.
Le type de carte mémoire n'est plus un critère d'achat décisif pour les caméras IP. La taille de la carte mémoire intégrée n'est essentielle que si vous souhaitez utiliser l'appareil photo sans connexion réseau uniquement avec la mémoire locale.
Les solutions cloud pour le stockage de vidéos de surveillance présentent des avantages et des inconvénients. L'avantage est la facilité de configuration et d'interface utilisateur, même pour les profanes, ainsi que l'accès facile à distance via des applications pour smartphone et des tablettes avec le même système d'exploitation. La plupart du temps, l'utilisation d'un fournisseur est nuisible car ces appareils sont délibérément incompatibles avec d'autres systèmes d'exploitation. De plus, il existe un nombre croissant d'opérateurs de caméras de surveillance qui préfèrent avoir vos données sur leur propre serveur plutôt que sur Internet.
FAQ - questions fréquentes sur les caméras IP
Que peut faire une caméra réseau par rapport à une caméra de surveillance traditionnelle ?
Le plus pratique sur une caméra réseau est que vous pouvez y accéder depuis de nombreux appareils. Ainsi, vous pouvez passer des vacances en vacances et vérifier à nouveau sur la tablette si tout est en ordre à la maison. Pour les caméras de haute qualité, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions spéciales. Par exemple, configurez un détecteur de mouvement et, chaque fois que vous bougez, envoyez une alarme Push à votre smartphone en tant qu'e-mail avec une image de l'image de la caméra enregistrée.
QU'est-ce qui distingue une caméra réseau d'une webcam ?
La webcam peut être désignée comme le précurseur de la caméra réseau. Les webcams ont besoin d'un lien direct avec le PC pour enregistrer une image vidéo. En revanche, les caméras réseau ne doivent pas être intégrées à un ordinateur. Ici, une connexion via un câble LAN ou un réseau radio suffit au serveur ou au cloud. L'image générée peut être consultée sur plusieurs ordinateurs, à condition qu'il existe une connexion Wi-Fi ou Ethernet. En revanche, la webcam ne peut toujours que faire référence à la station à laquelle elle est connectée. Les caméras de surveillance IP sont donc une évolution de la webcam normale.
Quelle résolution est recommandée pour les vidéos d'une caméra de surveillance ?
La haute résolution d'un appareil photo dépend de l'usage auquel vous souhaitez l'utiliser. Si vous avez besoin de la caméra pour réaliser des enregistrements vidéo précis afin d'identifier les personnes, vous devez impérativement accéder à un modèle HD. La résolution haute définition commence à un minimum de 1080 pixels et ne pose plus de problème d'espace disque grâce à la technologie IP des supports de stockage externes.