bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations utiles sur les capteurs de distance 

  • Was a distance capteurs?

  • Comment fonctionnent les capteurs de distance ?

  • Notre conseil pratique

  • Quels sont les différents capteurs de distance ?

  • FAQ - questions fréquentes sur les capteurs de distance

 

Was a distance capteurs?

Les capteurs de distance sont utilisés, entre autres, dans les processus d'automatisation. Avec une grande précision, ils mesurent les distances ou surveillent les distances, les positions, les niveaux ou les longueurs. En fonction du type d'appareil, les plages de mesure sont comprises entre quelques millimètres et plusieurs centaines de mètres. Grâce à sa forme de boîtier compacte, les capteurs de distance peuvent être intégrés facilement dans différents environnements.

Par exemple, les utilisateurs de capteurs de distance sont des fabricants d'installations de mesure et d'essai ainsi que de systèmes de transport et de logistique pour un grand nombre de secteurs. Ils sont également utilisés pour la mesure et le contrôle du niveau, la mesure de la hauteur des piles et des objets, la détection de petits objets sur de longues distances, la détermination de la position des appareils de commande de rayonnage, des plateformes de levage ou des tables élévatrices, etc.

 

Les capteurs laser sont adaptés à de nombreux domaines d'utilisation. Vous pouvez mesurer des objets fixes, mobiles ou vibrants. Même dans les environnements difficiles comme dans les cellules de fabrication robotisées, les surfaces chaudes ou brillantes, les couleurs changeantes de l'objet de mesure ou les angles défavorables au rayon laser donnent des résultats précis aux capteurs de distance laser.

D'autres exemples d'utilisation sont par exemple l'aide au stationnement sur la voiture, l'ouvre-porte, les systèmes d'alarme, le sèche-mains, l'épaisseur des pièces, le contrôle de la distance, la mesure de l'épaisseur, le contrôle de la planéité, le contrôle de la forme, le contrôle de la distance, la mesure de l'épaisseur.

 

Comment fonctionnent les capteurs de distance ?

Triangulation

Les capteurs de distance laser fonctionnant selon le principe de la triangulation mesurent de faibles distances avec une grande précision. Ils peuvent également être utilisés avec des objets de mesure en mouvement ou vibrants.

Un capteur projette un point sur l'objet de mesure à l'aide d'une source de lumière, généralement un faisceau laser, dont la surface reflète la lumière qui est entrée. Cette lumière réfléchie rencontre un PSD interne en fonction de la distance du capteur de l'objet de mesure à un angle donné. La distance entre l'objet de mesure et le capteur est calculée via le calcul d'angle.

Décalage de phase

Le principe de mesure de phase est adapté pour la mesure précise de distances plus importantes. La distance d'un objet est déterminée en fonction du décalage de phase entre un faisceau lumineux réfléchi par l'objet et un faisceau lumineux de référence.

Une diode laser envoie un faisceau laser sinusoïdal qui est divisé en un faisceau lumineux de mesure et un faisceau lumineux de référence à l'aide d'un miroir semi-transparent. Le faisceau lumineux de mesure est dirigé vers l'objet, réfléchit de sa surface et guidé sur l'élément de réception par un aspect. Le faisceau lumineux de référence est directement dirigé vers l'élément de réception. La durée d'éclairage du faisceau lumineux de mesure produit un décalage de phase par rapport au faisceau lumineux de référence, qui calcule la distance de l'objet.

Technologie temps de vol / processus de flux lumineux

Les capteurs de distance qui fonctionnent selon la procédure de temporisation de la lumière, également appelée technologie temps de vol (TOF), peuvent mesurer de très grandes distances jusqu'à la plage de kilométrage.
Une diode laser envoie un faisceau laser pulsé à basse fréquence qui est réfléchi par l'objet de mesure ou un réflecteur utilisé comme point de mesure. Le faisceau réfléchi est dirigé vers un récepteur où il rencontre un retard en fonction de la distance parcourue. Dans l'unité d'évaluation interne de l'appareil, la distance entre l'objet et le capteur est calculée sur la vitesse de la lumière et la durée de fonctionnement mesurée du faisceau laser.
Certains appareils mesurent également le décalage de phase pour des résultats encore plus précis.

Technologie de classement des impulsions

Une diode laser envoie des impulsions lumineuses extrêmement courtes et puissantes qui sont réfléchies à la surface de l'objet de mesure et qui sont captées par un élément de réception.
Les impulsions lumineuses émises discrètement ont un contenu énergétique souvent plus élevé que le faisceau laser envoyé en permanence pour d'autres méthodes de mesure.
Les avantages de la technologie de classement des impulsions sont qu'elle fonctionne indépendamment des conditions ambiantes, fournit des résultats précis et est résistante aux interférences en termes de lumière extérieure et de changements de température.

 

Notre conseil pratique  

Non seulement les distances, mais également les reliefs de surface peuvent être mesurés à l'aide de capteurs de distance laser. Pour ce faire, les capteurs peuvent être déplacés rapidement ou en continu sur la surface à mesurer.

 

Quels sont les différents capteurs de distance ?

Les capteurs de distance et de distance diffèrent principalement par la taille de leur plage de mesure. D'une plage de mesure en millimètres jusqu'à de grandes distances de plusieurs centaines de mètres, des appareils adaptés sont disponibles pour chaque type de mesure de distance.

Les résultats de mesure sont émis sous forme de signal analogique, dans certains cas sous forme de signal numérique. Certains appareils disposent en outre d'un écran affichant la distance déterminée. Des appareils avec différents ports et sorties sont disponibles : extrémités de câble ouvertes, capteurs de sortie NPN ou PNP et sorties de contre-action.

 

FAQ - questions fréquentes sur les capteurs de distance

Quelle est la précision de mesure des capteurs de distance laser ? 

En général, les capteurs laser fournissent des résultats de mesure de haute précision. Cependant, la précision des résultats de mesure dépend fortement du type d'appareil utilisé et de la distance mesurée. La déviation est de quelques millimètres à quelques centimètres pour certains appareils de la gamme micrométrique à des distances courtes. Vous trouverez des informations plus précises dans la description du produit.

Combien de temps les capteurs de distance laser durent-ils ?

Grâce à la mesure sans contact, un capteur de distance laser fonctionne sans usure et est durable. En fonction de l'environnement dans lequel l'appareil doit être installé, des capteurs sont disponibles avec un boîtier extérieur robuste qui protège contre les projections d'eau, les variations de température et d'autres influences et contribue à une longue durée de vie.

PNP ou NPN comme capteur de sortie ?

En cas d'alimentation positive commune (+V), sélectionner le capteur de sortie NPN, en cas d'alimentation négative commune (-V), la sortie PNP. Lorsqu'un NPN/PNP est connecté à une commande programmable par mémoire (SPS), son niveau d'entrée détecte l'état du capteur, mais pour cela, le capteur doit être du même type que l'API.

Comment les capteurs de distance laser diffèrent-ils des capteurs à ultrasons les plus avantageux ?

Le thème de la mesure de distance est généralement préféré pour les capteurs optiques tels que les capteurs de distance laser, car ils ont une précision de mesure plus élevée que les capteurs à ultrasons utilisés dans d'autres domaines. Les capteurs à ultrasons émettent des impulsions ultrasonores et détectent le délai de retour de l'écho. Cette procédure est plus susceptible d'être perturbante et peut donner des résultats erronés, par exemple en cas d'obstacles, de mesures en biais ou de mesures à faible distance.

 
%seoprefootercolumns%
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
Bosch Professional
* 25 % de réduction sur le chargeur Bosch GAL 18 V-40 (réf. 2589057) avec batterie 4,0 Ah + batterie 2,0 Ah : 1 utilisation par client professionnel/particulier. Valable uniquement lors de l'achat d'un ou plusieurs articles 18 V de la marque Bosch Professional sélectionnés et disponibles immédiatement (statut de livraison vert) de la marque Bosch Professional, du 10/08/2026 au 06/09/2026 au plus tard sur conrad.fr. Non valable pour les commandes sur la Marketplace (fournisseurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non valable sur les articles non remisables. Une limitation des quantités vendues peut s'appliquer dans certains cas. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Schneider Electric
1 utilisation par client professionnel/particulier : 15 % de remise. Valable uniquement sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une limitation de la quantité de vente peut être appliquée au cas par cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Condition spécifique pour les membres PRO : 20 % de remise sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert).
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
  • Résilier les contrats

Comparaison des produits
Liste d'achats