Conseils
Ce texte a été traduit par une machitene.
Informations intéressantes sur les commandes LED
Comment fonctionne un contrôleur LED ?
À quoi sont utilisés les commandes LED ?
Ce que vous devez faire attention lors de l'achat
Conclusion
Les diodes électroluminescentes, ou LED, ont progressivement délaissé les ampoules du marché au cours des dernières décennies. Bien que les LED soient un peu plus chères, les diodes électroluminescentes convainquent par une durée de vie plus élevée et une meilleure efficacité énergétique que les ampoules. Aujourd'hui, même pour les versions classiques conçues pour les ampoules à incandescence, il existe des solutions avec des LED. Les LED ne peuvent pas être utilisées uniquement comme lampe classique. Que ce soit en couleur pour l'éclairage atmosphérique, classique comme les ampoules classiques ou avec un effet pulsatile pour le plateau de fête, vous pouvez utiliser vos ampoules de manière polyvalente avec une commande LED adaptée.
Grâce à une commande LED, vous pouvez régler la luminosité et la couleur de vos diodes électroluminescentes à votre convenance, en fonction du type de contrôleur et de la nature des LED. Les appareils les plus sophistiqués peuvent être commandés simplement par télécommande ou par smartphone. Vous pouvez ainsi régler à tout moment le réglage de la lumière dans vos locaux et mettre en valeur les accents. Vous pouvez également programmer des processus automatisés avec la commande LED adaptée.
Comment fonctionne un contrôleur LED ?
Les commandes LED permettent de régler l'éclairage. Des contrôleurs plus simples vous permettent d'utiliser comme variateur LED. Les appareils plus complexes peuvent également réguler la température des couleurs ou régler la couleur pour les LED RGB ou régler la vitesse en cas de lumière pulsalante. Pour les ampoules classiques, il est facile de modifier la luminosité en ajustant la tension. Cela n'est pas possible avec les diodes électroluminescentes, car elles se comportent comme des diodes traditionnelles lorsqu'elles sont basses et ne s'allument qu'à partir d'une certaine tension. Pour obtenir un effet de diamètre, le principe de modulation de largeur d'impulsion (PWM) est utilisé. Les LED s'allument et s'éteignent plusieurs centaines de fois par seconde.
Plus la durée des phases où la diode électroluminescente est éteinte est longue, plus elle est sombre. Le scintillement est si rapide qu'il ne peut pas percevoir l'oeil humain. Ainsi, la lumière nous paraît tout simplement plus sombre. Pour les LED RGB, vous pouvez utiliser le contrôleur LED adapté pour modifier la couleur. Le contrôleur contrôle séparément les LED rouges, vertes et bleues simples. En laissant les couleurs de base allumées différemment, vous pouvez représenter l'ensemble du spectre de couleurs. Comme lors du mélange de couleurs, les LED s'allument de la même manière en fonction du bon réglage de la couleur que vous souhaitez. De plus, les commandes LED pour diodes RGB offrent encore des fonctions supplémentaires telles que le réglage des dégradés de couleurs. Vous pouvez également pulser la lumière à différentes vitesses. Reportez-vous à la description de l'article pour connaître les fonctions précises de votre commande LED.
Les réglages respectifs de la LED peuvent être effectués sur le contrôleur de différentes manières en fonction de la complexité de l'appareil. Tandis que les commandes plus simples sont commandées manuellement sur le composant lui-même, les unités de commande plus coûteuses sont souvent équipées de télécommandes radio ou IR qui permettent de basculer facilement entre les différents modes à distance. Des commandes LED plus complexes peuvent être commandées via le réseau local sans fil ou Bluetooth via l'APP. Les contrôleurs LED modernes disposent de nombreuses fonctions différentes qui permettent également de relier plusieurs ampoules LED et bandes LED et de les commander facilement à l'aide d'une télécommande.
À quoi sont utilisés les commandes LED ?
Lors de l'utilisation de contrôleurs LED, leur créativité n'est pas limitée. Les appareils qui peuvent prendre en charge des fonctions complexes telles que la commande de LED RGB peuvent également être utilisés pour des LED qui, par exemple, ne sont réglables que. Certains appareils peuvent également être programmés pour que vous ayez automatiquement les conditions d'éclairage appropriées au moment que vous avez choisi. Grâce à la télécommande ou au smartphone, les LED peuvent toujours être adaptées à vos préférences. Par exemple, lors d'une présentation, les LED peuvent être allumées pour que la présentation soit visible de manière optimale par toutes les personnes concernées.
Vous pouvez également programmer votre éclairage à une heure d'arrêt, de sorte que vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière dans vos pièces le soir. Avec des dégradés de couleurs ou une lumière pulsalante, vous créez des effets atmosphériques ou une sous-peinture optique adaptée pour la musique de danse. Avec une température de couleur et une luminosité correctes, vous créez l'ambiance qui convient à chaque pièce. Tandis que la lumière est plus chaude et tamisée dans le salon, la lumière plus froid et plus claire dans la salle de travail crée les conditions optimales pour une création productive.
Ce que vous devez faire attention lors de l'achat
Selon les LED que vous souhaitez utiliser et pour quel but vous souhaitez utiliser les diodes électroluminescentes, d'autres unités de commande s'offrent. Par exemple, vous n'avez besoin que de LED blanches, vous n'avez pas besoin de dépenser inutilement de l'argent pour une unité de commande LED RGB complexe. Vous trouverez des informations détaillées et des informations sur les caractéristiques techniques des contrôleurs dans les descriptions de produits et la fiche technique des appareils respectifs. Selon le type de LED connectées et le domaine d'utilisation, différents contrôleurs sont adaptés à vos besoins. Vérifiez donc quelles fonctions sont utiles pour votre domaine d'application et décidez par la suite.
Les contrôleurs simples peuvent régler l'intensité des LED blanches par bouton ou régulateur pour peu d'argent. Si vous souhaitez utiliser des LED RGB, vous aurez besoin d'un appareil de commande plus complexe. Ils commandent chaque canal de couleur individuellement. Pour les variateurs plus chers, vous pouvez utiliser des fonctions de confort agréables. Par exemple, vous pouvez programmer que la couleur des LED change en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez également utiliser le logiciel approprié pour commander les diodes électroluminescentes avec votre smartphone.
Certains fabricants proposent des boîtiers étanches qui protègent la commande LED de la pluie. Ainsi, l'éclairage peut également être utilisé à l'extérieur et vous avez la possibilité de mettre en valeur les couleurs dans le jardin ou l'entrée de votre bâtiment, par exemple. En outre, vous devez vous assurer que vous avez bien compris les mesures que vous trouverez dans la fiche technique des produits. Ainsi, la puissance de sortie maximale des commandes LED est souvent limitée. Si les LED qui sont connectées au contrôleur consomment plus d'énergie, le contrôleur peut subir des dommages permanents. Dans ce cas, vous devez utiliser un autre appareil.
La tension de fonctionnement est également importante. Les commandes LED nécessitent un bloc d'alimentation en amont. Celui-ci doit fournir la tension DC adaptée pour que le contrôleur fonctionne. Si vous n'êtes pas sûr d'acheter ou si vous avez d'autres questions, notre service client est également à votre disposition avec des conseils personnalisés.
Conclusion
Les commandes LED peuvent être utilisées partout à l'intérieur et à l'extérieur de votre bâtiment pour personnaliser l'ambiance lumineuse de votre maison et l'adapter à l'heure de la journée ou à certaines occasions. Ainsi, les LED RGB permettent de fixer des accents de couleur discrets.
Avec un ton blanc réglable, vous créez la température de couleur optimale pour vos besoins à tout moment de la journée. Selon vos préférences, les LED peuvent être commandées à tout moment avec la télécommande sans fil ou le smartphone ou programmées selon l'heure.
Was LED?
Les LED nous rencontrent partout : qu'il s'agisse de feux de signalisation, de téléviseurs ou d'éclairage dans des pièces privées ou professionnelles. Grâce à leur longue durée de vie, leur petite taille ainsi que les formes et les spectres de couleurs très différents, les LED se sont imposées en peu de temps par rapport aux ampoules à incandescence, aux ampoules halogènes et aux lampes à économie d'énergie. Derrière chaque LED se trouve une pièce technique que nous vous expliquons brièvement dans notre guide.