Pouvons-nous vous aider ?
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les compresseurs d'air comprimé
-
was peut-on utiliser un compresseur à air comprimé ?
-
was signifie-t-il les données de pression pour les compresseurs ?
-
Taille du réservoir : pour que le compresseur ne s'échappe jamais de la poudre
-
was a-t-il eu le nombre de cylindres
-
Faites attention au volume du compresseur
-
Compresseurs avec ou sans huile
-
Autres équipements pour compresseurs d'air comprimé
was peut-on utiliser un compresseur à air comprimé ?
Les compresseurs conviennent à presque toutes les applications d'air comprimé dans les ateliers et les ateliers. Un compresseur à air comprimé aspire l'air ambiant. Un compactage de l'air aspiré se produit dans le cylindre. L'air comprimé s'écoule dans le réservoir sous pression et est stocké dans celui-ci. Elle est disponible à la sortie pour l'alimentation d'outils à air comprimé, de la soufflette à l'apprêt aux pneus et au testeur de peinture, en passant par les outils de vissage, de trépieds et de ponçage.
Dès que le compresseur a atteint sa pression maximale, vous pouvez commencer à travailler. L'équipement standard des compresseurs comprend au moins une attache rapide par laquelle la pression est retirée. Branchez le tuyau d'air comprimé sur le raccord. Il transporte l'air comprimé vers l'outil souhaité.
Les compresseurs à piston avec réservoir sous pression sont équipés d'un interrupteur marche/arrêt automatique pour la pompe. Lorsque la pression maximale est atteinte, le moteur s'arrête. Dès que la pression de la chaudière chute à la pression d'enclenchement, le compresseur d'air s'allume à nouveau.
En plus des compresseurs à piston utilisés dans le secteur des bricolage et semi-professionnels, il existe encore des compresseurs à vis pour une utilisation industrielle. Ils fonctionnent selon le principe de rotation, ne fournissent pas une pression aussi élevée et ne peuvent donc pas être utilisés de manière universelle.
was signifie-t-il les données de pression pour les compresseurs ?
Il existe de petits compresseurs à air comprimé, des modèles économiques pour le bricolage et des appareils puissants pour une utilisation professionnelle. Les différentes variantes diffèrent principalement en termes de puissance et de bruit de fonctionnement.
La puissance d'un compresseur à air comprimé n'est pas fonction de la puissance du moteur en watts, mais de la quantité effective d'air en litres par minute (L/min). Il indique la quantité d'air comprimé que l'appareil peut fournir. La puissance de sortie est déterminée dans un processus normalisé. La quantité de sortie correspond à environ 60 à 70 pour cent de la puissance d'aspiration en L/min, c'est-à-dire la quantité que l'appareil tire et compresse de l'environnement.
Les différents outils ont une consommation d'air spécifique en L/min. Il s'agit de la quantité d'air comprimé qui doit s'écouler du compresseur lors de l'utilisation de l'outil par minute. Si le compresseur ne peut pas fournir la quantité d'air nécessaire (la quantité d'air délivrée est inférieure à la consommation d'air), vous ne pouvez pas utiliser l'outil approprié de manière raisonnable.
Avec la puissance de remplissage ou le volume de remplissage en L/min, les fabricants indiquent la quantité d'air comprimé que l'appareil pompe dans la chaudière par minute. Parce que la valeur dépend fortement de la contre-pression que les producteurs manipulent différemment, la capacité de remplissage est limitée pour une comparaison de produits.
Déarroser le compresseur - c'est ainsi que ça va !
Un robinet de purge se trouve sur le réservoir d'air comprimé pour la plupart des compresseurs. Avec son aide, vous pouvez évacuer l'eau de condensation qui s'accumule à l'intérieur du réservoir métallique pendant le fonctionnement. Une vidange régulière est utile pour éviter la formation de rouille à l'intérieur de la chaudière. Après avoir dépressuriser, il suffit de tourner et d'attendre brièvement - terminé ! En ce qui concerne la formation de rouille, faites attention à la garantie offerte par certains fabricants contre le rouissement de la chaudière.
Taille du réservoir : pour que le compresseur ne s'échappe jamais de la poudre
La pression maximale en bar indique la force de compression de l'air dans la chaudière. Le volume de la chaudière, c'est-à-dire la taille de la chaudière, est plus important. Il est indiqué en litres et indique la quantité d'air comprimé que l'appareil peut stocker. Plus de volume de mémoire signifie des réserves d'air comprimé plus importantes et permet un travail plus long jusqu'à ce que le moteur soit remis en marche.

Les outils à air comprimé nécessitent souvent une pression de travail spécifique pour que le plateau de ponçage puisse se déplacer suffisamment rapidement ou que la clé à chocs puisse serrer ou desserrer correctement les vis. Si la pression de la chaudière chute en dessous de la pression de travail nécessaire, vous devez faire une pause jusqu'à ce que la pression nécessaire soit rétablie dans le réservoir et que vous puissiez continuer à travailler.
Certains petits compresseurs ne sont pas dotés de chaudières à air visibles. Grâce à ses dimensions compactes et son poids léger, elles sont faciles à transporter et à ranger, par exemple dans le coffre à bagages. Les petits compresseurs sont conçus pour compléter le garage. Ils servent principalement à gonfler les pneus de voiture et de roue, les ballons de football, les matelas pneumatiques et les lits de protection. Les modèles alimentés par batterie sont également adaptés pour une utilisation à la maison, par exemple sur la plage, pour remplir un bateau à tuyaux ou pour un service en vélo.
was a-t-il eu le nombre de cylindres
Les compresseurs à piston économiques produisent de l'air comprimé à l'aide d'un cylindre à un étage. Ces modèles sont conçus pour des travaux occasionnels. Dans le cylindre se trouve un piston dont le mouvement assure la compression de l'air. Les appareils équipés d'un compresseur à deux niveaux offrent une plus grande quantité de livraison. Les modèles équipés d'une unité à deux cylindres pour une utilisation intensive ou pour l'air comprimé permanent se caractérisent par un rendement encore plus élevé.
Les compresseurs les plus chers disposent d'un moteur et d'un cylindre conçus par des professionnels pour une utilisation continue. Sa construction robuste garantit une alimentation en air comprimé fiable même lors de l'utilisation d'outils à haute pression et lors de travaux de peinture précis.
Faites attention au volume du compresseur
Le bruit de fonctionnement est un facteur qui ne doit pas être sous-estimé lors de l'achat du compresseur. Il est exprimé en dB – plus la valeur est élevée, plus l'appareil est bruyant lorsque le moteur tourne. Lors de travaux de précision en atelier, par exemple lors de la peinture, du sablage ou de la peinture aérographe, un bruit de fonctionnement fort peut être gênant. Pour cela, il existe des compresseurs à réduction de bruit avec une structure de boîtier isolée, un système d'aspiration insonorisant et un bloc compresseur industriel à faible vitesse.
Les pieds amortissants garantissent non seulement un niveau de sécurité mais également un niveau de tranquillité. Les tampons en caoutchouc réduisent les vibrations générées lors du démarrage du compresseur d'air et réduisent le bruit. Vous êtes particulièrement important lorsque le compresseur est à proximité lors de votre travail.
Compresseurs avec ou sans huile
Si vous avez besoin d'un moteur sans entretien, choisissez un compresseur pour lequel vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'huile. De tels compresseurs d'air sont utilisés sans lubrification supplémentaire. Ils reconnaissent ces modèles dans la description du produit à l'aide de la mention « sans huile » ou « sans entretien ». Inconvénient des compresseurs sans huile : ils chauffent rapidement sous charge. Pour les outils gourmands en air tels que burins, marteaux, tournevis à frapper, tabouteurs, tabouteurs, cloueurs, forets et ponceuses, les appareils sans huile ne conviennent que sous certaines conditions.
Un compresseur à piston lubrifié à l'huile longue durée est recommandé pour ce travail. Grâce à une jauge de niveau ou - plus confortable - un regard de niveau, vous pouvez contrôler le niveau d'huile de la pompe et ajouter ou remplacer de l'huile si nécessaire. Le manuel indique quelle huile convient.
Autres équipements pour compresseurs d'air comprimé
Vous pouvez lire la pression de la chaudière sur le manomètre du compresseur. Pour certains travaux, la pression d'air totale serait trop bonne. L'air comprimé finement dosé est ensuite demandé, par exemple lors du soufflage de bijoux et d'autres petits objets, lors de l'utilisation d'outils pneumatiques de couture et de moussage ou lors de l'utilisation d'aérographe. Pour ces applications, un réducteur de pression est pratique sur le compresseur, ce qui vous permet de régler la pression en continu jusqu'au maximum. La pression de fonctionnement régulée est ensuite indiquée sur un deuxième manomètre. Bien que certains outils tels que les soufflpes offrent une régulation de la pression sur le système d'aspiration, la présélection de la pression par réducteur de pression est plus précise. Les compresseurs de qualité supérieure offrent une sortie non régulée avec une pression maximale, en plus d'une sortie régulée. Vous pouvez utiliser les deux connecteurs en même temps.
Un clapet anti-retour et une soupape de sécurité sont des éléments de série pour les compresseurs de chaudière qui garantissent la sécurité de l'utilisateur. Les extras de sécurité sont un thermocontact et une décharge de démarrage. En cas de dysfonctionnement, le commutateur de surcharge thermique interrompt l'alimentation électrique. La décharge de démarrage assure un démarrage fiable et sans charge du compresseur, même à basse température. L'avantage est une décharge de démarrage si vous souhaitez souvent utiliser l'appareil pendant la saison froide.
De meilleurs modèles disposent d'un ou de plusieurs filtres à air pour nettoyer l'air aspiré, pratiquement lors de l'utilisation du compresseur dans un environnement poussiéreux. Nettoyez ou remplacez le filtre régulièrement.
Avec sa taille, le poids augmente également. Un compresseur avec réservoir de 24 litres pèse déjà entre 20 et 30 kilogrammes en moyenne. Les modèles d'un volume de 100 litres le font atteindre les 70 kilos. Si le compresseur n'est pas toujours au même endroit, par exemple un endroit fixe dans l'atelier, de grandes roues et des étriers de retenue sont recommandés pour un transport facile. Ils offrent une plus grande mobilité et donc plus de possibilités d'utilisation. Ainsi, vous pouvez également faire glisser de grands générateurs de pression hors de l'atelier ou du garage avec un effort modéré, par exemple pour travailler dans la maison ou dans le jardin.
Respectez également les indications relatives au transport : de nombreux compresseurs peuvent être transportés dans n'importe quelle position, tandis que certains modèles ne peuvent être utilisés que debout.
L'accessoire adapté pour les compresseurs à air comprimé
Accessoires
En général, votre nouveau compresseur ne dispose d'aucun accessoire. Il existe également des kits de compresseur pour lesquels un tuyau d'air comprimé et quelques outils de base pour le gonflage et le remplissage des pneus ou des balles sont déjà fournis. Selon l'application, vous aurez besoin de différents accessoires.
Protection du travail
Portez des lunettes de protection ou un masque de protection pour vos yeux, en fonction de l'outil utilisé. En cas de travaux générateurs de poussière, il est recommandé d'utiliser un masque respiratoire. Une protection auditive est également recommandée pour les générateurs d'air comprimé non insonorisés.