Compteur velo
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances intéressantes sur les ordinateurs de vélo
-
was vélo computer?
-
Quels sont les types d'ordinateurs de vélo ?
-
QU'est-ce que vous devez faire pour acheter des ordinateurs de vélo ?
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les ordinateurs de vélo
-
Conclusion : comment trouver le bon ordinateur de vélo
was vélo computer?
Les ordinateurs de vélo sont de petits appareils clairement conçus qui, avec des fonctions très différentes, aident le cycliste lors de sa visite. Les petits écrans permettent de consulter des informations sur la météo et de nombreuses fonctions s'adressent au cycliste sportif. Les vitesses, la fréquence cardiaque ou la distance parcourue vous indiquent de manière fiable la manière dont la séance d'entraînement a été effectuée sur la roue et le nombre de calories brûlées. De nombreux appareils sont également capables de fournir une forme de navigation. Ces modèles sont particulièrement adaptés aux amateurs de longs randonnées à vélo dans des paysages inconnus. En combinaison avec les données météorologiques, le vélo de randonnée dispose de nombreuses informations à la main grâce à un ordinateur de vélo adapté qui rendent son voyage encore plus agréable et surtout plus prévisible.
Les appareils sont montés à un endroit approprié sur le guidon de manière à ce que le changement de vitesse et le frein ne soient pas affectés, mais le cycliste peut toujours garder l'écran à l'œil. Dans différentes versions, les appareils sont un complément moderne et fonctionnel pour les cyclistes sportifs et pour la vie quotidienne normale.
Quels sont les types d'ordinateurs de vélo ?
Fonction baromètre
Les ordinateurs de vélo équipés d'un baromètre intégré sont une aide précieuse pour la prévision de la météo lors d'une excursion en vélo. Un baromètre est capable de déterminer la pression atmosphérique absolue. En termes simples, l'augmentation de la pression atmosphérique indique un bon temps, tandis qu'une chute de la pression atmosphérique indique un mauvais temps. Le baromètre n'est qu'un élément des possibilités de prévision de la météo, car même les fronts de mauvais temps peuvent entraîner une augmentation de la pression atmosphérique.
Affichage de la température
Les appareils avec affichage de la température intégré fournissent des informations sur la température ambiante actuelle. Sur l'affichage de la température, le cycliste peut détecter à un stade précoce la direction dans laquelle le temps évolue. En hiver, le cycliste peut s'adapter à un éventuel lissage de route dès que l'affichage de la température indique des degrés négatifs. Pour les conducteurs sportifs, cette fonction peut fournir des informations importantes lors de journées chaudes avec des températures très élevées, afin °que le cycliste ne se fatiguera pas ou ne se déshydrate pas à plus de 30°C.
Affichage de la ligne
Une indication exacte de la distance déjà parcourue est utile dans plusieurs domaines d'utilisation. Les destinations quotidiennes sont souvent définies lors des randonnées sur plusieurs jours. Ici, la distance parcourue vous indique comment les cyclistes se trouvent dans le calendrier. Ainsi, de petites pauses peuvent être faites si le programme le permet ou si le groupe doit conduire plus rapidement pour atteindre l'heure de l'hébergement réservé. Pour les cyclistes qui montent sur un vélo pour des raisons sportives, la distance parcourue peut indiquer des progrès dans l'entraînement par rapport au temps nécessaire. Les kilomètres quotidiens, ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus, sont souvent lisibles.
Affichage de l'heure
Presque tous les ordinateurs de vélo affichent l'heure actuelle. En outre, l'affichage de l'heure peut souvent être utilisé comme minuterie ou compte à rebours. Par exemple, celui qui s'est engagé à conduire une demi-heure de vélo chaque jour économise une vue constante de la montre grâce à un ordinateur de vélo et garantit une sécurité accrue avec les deux mains sur le guidon.
Affichage vitesse
Cette fonction permet au cycliste de savoir, comme dans une voiture, à quelle vitesse il est en train de rouler. En outre, des données telles que la vitesse moyenne peuvent être lues sur de nombreux appareils, was qui apporte au conducteur sportif des informations importantes sur ses performances.
Fréquence cardiaque
Équipé de cette fonction, les fabricants s'adressent au cycliste soucieux de la santé ou sportif. La plupart du temps, les données sont enregistrées via une ceinture pectorale fournie et transmises sans fil à l'ordinateur de vélo. Ainsi, une formation extrêmement efficace peut être possible dans la plage de pulsations optimale et le cycliste peut se protéger contre une surcharge. Pour les personnes atteintes de santé, cette fonction peut être protégée de manière fiable contre une charge excessive.
Nombre de calories brûlées
Les ordinateurs de vélo avec cette possibilité d'affichage s'adressent à l'athlète soucieux de la santé. En fonction des objectifs d'entraînement ou du plan de marche du vélo, la consommation de calories indique en outre la puissance fournie. Les personnes qui intègrent régulièrement la roue dans leur vie quotidienne peuvent utiliser l'affichage et décider chaque jour s'il a servi à un dessert.
Fonction mesure de la cadence
Cette fonction s'adresse également principalement aux conducteurs sportifs ou soucieux de leur santé. La cadence indique la fréquence de rotation des pédales par unité de temps. Sur de longues distances, il est recommandé de toujours sélectionner un rapport inférieur afin de pouvoir résister à la charge pendant toute la durée de la charge. Les cyclistes de course utilisent cette fonction pour pouvoir s'entraîner de manière particulièrement efficace et passer d'une charge lourde, d'un toucher de montagne ou de phases d'endurance.
Navigation Breadcrump
La navigation dite « navigation à fil d'encre » permet de réduire la distance entre les cyclistes et les cyclistes. Dans la plupart des cas, des lignes de texte courtes expliquent dans quelle direction le voyage doit être suivi.
QU'est-ce que vous devez faire pour acheter des ordinateurs de vélo ?
Avant d'acheter, réfléchissez exactement à quelles fonctions vous avez réellement besoin. En règle générale, plus vous pouvez afficher et rappeler des choses, plus la taille des écrans augmente et plus l'utilisation devient compliquée. Moins les appareils sont affichés, plus ils sont maniables et peuvent être facilement contrôlés. Les conducteurs sportifs doivent choisir des ordinateurs de vélo qui peuvent afficher et évaluer de nombreuses informations concernant la vitesse, la distance et les données relatives à la santé. Les fans de longs trajets en vélo sont bien inspirés par la navigation, la vitesse et les itinéraires. Utilisez également les évaluations d'autres clients qui ont déjà fait l'expérience de chaque appareil pour votre choix.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les ordinateurs de vélo
Comment les données sont-elles déterminées et transmises à l'écran ?
Il existe à la fois des modèles sans fil et filaires pour lesquels les données sont transmises d'un capteur à l'écran. Souvent, les smartphones peuvent également être partagés avec l'ordinateur de vélo.
Combien de temps les piles rechargeables durent-elles ?
Les ordinateurs de vélo modernes disposent de puissantes accus qui garantissent un fonctionnement d'environ 24 heures. De nombreux appareils sont également capables de capturer et de stocker au total 30 heures de données d'entraînement.
Notre conseil pratique
Si vous souhaitez faire du sport avec votre vélo, vous pourrez profiter d'appareils avec différents programmes d'entraînement prédéfinis. Pour les débutants, c'est un moyen efficace d'obtenir rapidement des résultats visibles.
Conclusion : comment trouver le bon ordinateur de vélo
Une fois que vous avez découvert quelles fonctions sont importantes pour vous ou que vous pouvez renoncer, vous vous approchez du bon ordinateur de vélo grâce aux possibilités de filtrage. Utilisez les différents filtres et découvrez tout was que vous souhaitez savoir dans les descriptions détaillées des produits. Si vous avez des questions concernant l'installation ou l'utilisation de l'appareil, vous pourrez toujours avoir des collaborateurs compétents dans les magasins de Conrad, qui vous conseillent en profondeur.