bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les condensateurs à film

  • QU'est-ce qu'un condensateur à film ?

  • Quels sont les types et les types de condensateurs à film ?

  • Critères d'achat des condensateurs à film - à quoi s'agit-il ?

  • Conclusion : comment acheter le bon condensateur à film

  • FAQ - questions fréquentes sur les condensateurs à film

QU'est-ce qu'un condensateur à film ?

Les condensateurs à film sont des condensateurs électriques dans lesquels un film isolant fin représente le diélectrique entre les électrodes . Les versions actuelles utilisent presque exclusivement des films en plastique dans différentes versions. Les condensateurs à film ne sont pas dévoltés, ils ne possèdent donc pas d'anode et de cathode, comme c'est le cas pour les condensateurs électrolytiques ou au tantale. Ils sont donc adaptés pour fonctionner sur des tensions alternatives et ne peuvent pas être polis en raison de la construction. Les condensateurs à film sont les composants passifs les plus utilisés dans les circuits discrets. Ils sont utilisés comme condensateurs de couplage, servent à maintenir les pièces de tension continue indésirables à l'écart et sont utilisés dans les circuits de fréquence et d'oscillateur. D'autres exemples d'utilisation sont les circuits de filtrage, les mesures d'antiparasitage sans fil et le fonctionnement sur des moteurs électriques à tension alternative comme condensateur de démarrage ou de fonctionnement. 

 

Quels sont les types et les types de condensateurs à film ?

Types et types de condensateurs à film

Les condensateurs à film sont principalement disponibles dans deux types de construction. Les types commençant par la désignation « MK » (= plastique métallisé) sont constitués d'un rouleau de film plastique métallisé sur un côté. Ce film fonctionne en même temps comme une électrode et un diélectrique. Les condensateurs à film avec revêtement métallique sont en revanche composés de deux films séparés, un film métallisé représentant l'électrode et le film non métallisé agissant comme diélectrique dans le film. Ces condensateurs à film portent un « F » au premier rang de la désignation du film, par exemple « FKP ». Ces désignations sont complétées par l'indication du matériau composant le film. Les principales désignations sont indiquées ci-dessous, mais certains fabricants indiquent leurs condensateurs à film avec leurs propres abréviations :

  • FKP : polypropylène, film/film
  • FCT : polyester, film/film
  • FKS : polystyrène, film/film
  • MKP : film polypropylène métallisé
  • MKT : film polyester métallisé
  • MKS : film polystyrène métallisé

Les condensateurs à film à fils radiaux ou à fils de raccordement sont généralement encapsulés dans des trous en plastique ronds ou rectangulaires et étanches à l'air et à l'humidité. En outre, les types laqués sont usuels. Les modèles de construction autrefois relativement répandus et câblés en axial ne jouent plus un rôle aujourd'hui. Les condensateurs de moteur spéciaux possèdent des connecteurs plats ou des câbles de raccordement préconfectionnés et un filetage de fixation sur le boîtier en plastique ou en aluminium pour le vissage. Les boîtiers compacts de condensateurs à film CMS sont en plastique résistant à la chaleur pour résister aux exigences du processus de soudage CMS sans plomb. Leur forme est toujours rectangulaire.

Les modèles spéciaux représentent les condensateurs « Snubber », qui sont souvent utilisés dans les circuits IGBT. En raison des impulsions de courant élevées qui s'y trouvent, ces condensateurs à film possèdent des panneaux de raccordement de surface et particulièrement massifs qui permettent une haute capacité de charge de courant.

 

Critères d'achat des condensateurs à film - à quoi s'agit-il ?

Les condensateurs à film avec structure MK sont encore plus compacts dans leurs dimensions que les types avec film-film-structure, mais n'atteignent pas leur capacité de charge en courant grâce à l'épaisseur de couche nettement inférieure des électrodes. Pour des courants d'impulsions très élevés, ils sont donc moins adaptés, mais possèdent l'avantage de l'auto-cicatrisation : en cas de tension trop élevée ou de défaut dans le diélectrique, la couche métallique fine s'évapore au point de passage. Il se forme ainsi à nouveau une section isolante car le diélectrique lui-même n'est pas endommagé ou est très peu endommagé.

En fonction de la structure et du matériau du film, les avantages et les inconvénients des différents types sont liés à des facteurs tels que la stabilité à l'humidité et à long terme, la rigidité diélectrique et la stabilité de la température. Les paramètres électriques tels que le facteur de perte, la qualité, la tolérance de capacité et la capacité de charge du courant varient également en fonction. En particulier pour les nouveaux développements de circuits et d'appareils, il convient donc de toujours se concentrer sur les valeurs respectives conformément à la fiche technique afin d'obtenir une fiabilité et une sécurité optimales.

 

Conclusion : comment acheter le bon condensateur à film

Conclusion

Pour les applications standard, les condensateurs à film MKP, MKS ou MMT sont généralement suffisants. Elles sont relativement peu coûteuses, stables à l'humidité et à long terme et auto-cicatrisant. Grâce à leurs dimensions compactes, ils permettent un design de circuit peu encombrant.

Les applications avec des courants d'impulsion élevés nécessitent des condensateurs à film robustes qui ont été conçus pour supporter ces contraintes de manière durable. Des types spéciaux sont disponibles à cet effet, également appelés condensateurs à impulsion. Les condensateurs à film sont généralement des condensateurs à film métallique (« F »). Ils sont utilisés par exemple dans les convertisseurs de fréquence, les alimentations à découpage, les circuits numériques rapides et la technologie de l'énergie. Leur encombrement est un peu plus élevé en raison de leur conception, mais ils sont également à même d'avoir des tensions impulsionnelles fortes. Les types courants ont des particules de 1000 V/μs, leur fiabilité est très élevée.

Lors du remplacement de condensateurs à film défectueux, veillez à ce que, outre la même capacité et la même tension nominale, la tolérance ne soit pas inférieure à celle de la pièce d'origine défectueuse. En outre, la forme mérite d'être prise en compte : le pas est-il correct ? Pour les types à fils radiaux, la longueur des fils de raccordement est-elle suffisante et la pièce de rechange est-elle adaptée aux dimensions ? En outre, lors de l'utilisation dans des environnements plus exigeants, la plage de température admissible doit être respectée. Certains types standard ne sont autorisés que pour des températures allant jusqu'à + 70 °C, mais cela n'est pas assez pour une utilisation dans le secteur automobile par exemple.

Pour des raisons de sécurité, il est également nécessaire de veiller à ce que les composants portent les marques de contrôle éventuellement nécessaires et soient conformes à la norme en vigueur. Les condensateurs à film proposés dans la boutique Conrad répondent à des exigences de qualité élevées et se distinguent par leur fiabilité et leur longévité.

 

FAQ - questions fréquentes sur les condensateurs à film

QU'est-ce que le marquage à trait unilatéral sur le boîtier de nombreux condensateurs à film ?

Le marquage sur le boîtier désigne le connecteur relié au film extérieur. C'est important si l'extérieur doit être utilisé en même temps comme blindage. En principe, les condensateurs à film doivent toujours être installés de manière à ce que ce raccordement soit à la masse, à condition que la conception du circuit le permette.

Que faut-il observer lors de la manipulation et du traitement des condensateurs à film ?

Les condensateurs à film sont des accumulateurs de charge électriques. En fonction de la capacité et de la tension, les condensateurs à film chargés peuvent stocker pendant de longues périodes des quantités d'énergie considérables et des tensions élevées dangereuses pour la vie. C'est pourquoi il faut toujours respecter les règles générales de sécurité de l'électrotechnique. Les condensateurs à film chargés doivent toujours être déchargés par une résistance appropriée avant la manipulation. Il convient d'éviter les courts-circuits, car les faibles résistances internes des condensateurs à film peuvent donner lieu à de très grands courants et provoquer des dommages.

Pour les condensateurs à film, peut-on choisir une valeur de tension nominale inférieure si la tension de fonctionnement réelle ne dépasse celle-ci que brièvement ?

Non, cela n'est pas autorisé. Même les surtensions sporadiques et momentanées peuvent provoquer des dommages. Dans tous les cas, la durée de vie est réduite et un échauffement peut se produire.  

 
%seoprefootercolumns%
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
Bosch Professional
* 25 % de réduction sur le chargeur Bosch GAL 18 V-40 (réf. 2589057) avec batterie 4,0 Ah + batterie 2,0 Ah : 1 utilisation par client professionnel/particulier. Valable uniquement lors de l'achat d'un ou plusieurs articles 18 V de la marque Bosch Professional sélectionnés et disponibles immédiatement (statut de livraison vert) de la marque Bosch Professional, du 10/08/2026 au 06/09/2026 au plus tard sur conrad.fr. Non valable pour les commandes sur la Marketplace (fournisseurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non valable sur les articles non remisables. Une limitation des quantités vendues peut s'appliquer dans certains cas. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Schneider Electric
* 1 utilisation par client professionnel/particulier : 15 % de remise. Valable uniquement sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une limitation de la quantité de vente peut être appliquée au cas par cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Condition spécifique pour les membres PRO : 20 % de remise sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert).

Conrad PRO Deals
* Une seule utilisation par client professionnel disposant d'un abonnement Conrad PRO valide et actif. Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Montant minimum de commande : 200 € HT (valeur de la marchandise conservée après un éventuel retour). Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les articles des marques Apple, Bambulab, Samsung et Raspberry Pi, ainsi que sur les cartes prépayées/cadeaux, les livres, les articles non remisables et les frais d'adhésion Conrad PRO. Non cumulable avec d'autres codes avantages.