Un capteur de mouvement (appelé aussi capteur PIR) a pour rôle de détecter la présence d’une personne, d’un animal, ou d’un objet dans une zone définie, et de déclencher une action. Cette action peut être par exemple l’allumage des lumières, déclencher la ventilation ou le chauffage de la pièce …

Ce texte a été traduit par une machine.

   

Informations intéressantes sur les capteurs de mouvement, les capteurs PIR

  • Was senseurs de mouvement et capteurs PIR?

  • Domaine d'application normal:

  • Critères de sélection pour l'achat

  • FAQ - questions fréquentes sur les capteurs de mouvement et les capteurs PIR

 

Was senseurs de mouvement et capteurs PIR?

Les détecteurs de mouvement courants contiennent des capteurs PIR. P signifie pyroélectrique ou passif, IR pour infrarouge, c'est-à-dire rayonnement thermique. L'effet pyroélectrique de certains cristaux est utilisé dans ces capteurs : si la température ambiante change soudainement de plus de 4˚C, son potentiel électrique change également. Ce changement peut être mesuré, traité et utilisé comme « déclencheur » pour déclencher des commutateurs électroniques.

 

Domaine d'application normal:

La plupart des capteurs PIR sont intégrés dans des détecteurs de mouvement, généralement avec une photorésistance pour la mesure de la luminosité et un commutateur électronique. Ce dernier est réglable pour différentes périodes d'activation et commute le flux de courant vers des lampes incandescentes, halogènes, LED ou fluorescentes, par exemple. La résistance photo réglable sert à contrôler la sensibilité, de sorte que le détecteur ne se déclenche que dans un environnement sombre, par exemple.

Les capteurs PIR sont également disponibles séparément. Ils permettent de concevoir des modules de commande personnalisés qui réagissent aux changements de température. Cela comprend, par exemple, des séchoirs à suspension automatiques, des ventilateurs, des ventilateurs, des systèmes d'éclairage complets, des ouvre-portes et des systèmes d'alarme équipés de caméras infrarouges.

Comme les capteurs PIR réagissent aux variations de température à court terme, ils peuvent également être utilisés comme détecteurs de flamme. Les flammes ont une fréquence de scintillement typique entre 1 Hz et 5 Hz was utilisé dans les détecteurs de flamme pour signaler l'absence de scintillement. Les anciens brûleurs à gaz ou à huile peuvent ainsi être élargis pour inclure un système d'alarme « flamme éteinte ».

Vous trouverez également des capteurs PIR dans des pyromètres, des appareils maniables permettant de mesurer des températures sans contact, par exemple sur des systèmes de chauffage ou de climatisation

 

Critères de sélection pour l'achat

Pour fonctionner correctement, les détecteurs de mouvement et les capteurs PIR doivent détecter de manière fiable les différences de température de l'environnement. Pour ce faire, le rayonnement thermique incident est regroupé de manière à couvrir une large zone horizontale et à frapper le capteur de manière ciblée. La prise en charge de lentilles spéciales perméables à l'infrarouge. Pour les détecteurs de mouvement, les éléments de lentille prennent presque toute la zone avant, pour les capteurs PIR, la lentille est composée d'un type de capuchon semi-rond.

Les critères suivants jouent un rôle important dans le choix des détecteurs de mouvement et des capteurs PIR :

couverture angulaire

Les plages de détection horizontale et verticale, par exemple 40˚ et 105˚, sont toujours indiquées. En cas de doute, des angles toujours plus grands doivent être choisis, car la zone peut être encollée en collant des bandes adhésives imperméables à l'infrarouge.

Portée

 Dans ce cas, « beaucoup d'aide » ne s'applique pas toujours, surtout lorsque le capteur de mouvement ou le capteur PIR détecte des zones qui ne doivent pas être contrôlées, des trottoirs ou des routes, par exemple. En outre, seule la portée « en champ libre » est indiquée, c'est-à-dire dans des conditions optimales et en vue dégagée. Dans les pièces, en revanche, lors de l'installation des détecteurs ou des capteurs, il faut tenir compte de la REFLEXION de rayonnement thermique ainsi que des sources de chaleur changeantes. Il s'agit par exemple des rayons du soleil qui tombent par une fenêtre et qui peuvent varier d'une intensité à l'autre.

Tension de fonctionnement

Bien que l'alimentation électrique des détecteurs de mouvement soit généralement assurée par l'alimentation secteur, la consommation d'énergie doit être impérativement respectée pour les capteurs PIR fonctionnant avec une batterie ou une batterie. Heureusement, les capteurs PIR n'ont besoin que de courants dansµ la plage A, certains sont même inférieurs à 10µ A, d'autres nécessitent 150µ A et plus.

puissance de rupture

Cette indication doit être prise en compte de toute urgence pour les détecteurs de mouvement ! Il s'agit de la charge qu'un détecteur peut commuter, c'est-à-dire la plupart du temps la mise en marche de lampes. De très bons détecteurs peuvent commuter des lampes halogènes à incandescence ou à haute tension jusqu'à 1000 W, tandis que pour d'autres sources lumineuses telles que les lampes fluorescentes, les LED ou les lampes halogènes basse tension, la puissance de commutation est généralement comprise entre 300 et 500 W.

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Les détecteurs de mouvement pour l'extérieur sont protégés contre les intempéries, généralement selon la classe de protection IP54. Le 5 représente la protection contre les contacts et la poussière à l'intérieur. Le 4 représente la protection contre les projections d'eau. Lors de l'installation dans les pièces, la classe de protection n'a pas d'importance.

Circuit électronique de commande

Les capteurs PIR ne fonctionnent pas sans l'électronique de commande adaptée. Dans les détecteurs de mouvement et certains capteurs individuels, ceux-ci sont déjà montés, mais certains capteurs peuvent également être équipés de petites cartes à faible coût. Ceux-ci n'ont besoin que d'une prise secteur (prenez impérativement des mesures de protection contre les contacts !) Et un capteur passif. Deux potentiomètres permettent de commander directement sur la carte la durée de fonctionnement du consommateur jusqu'à une puissance de commutation de 1000 W, dans une plage de 10 secondes jusqu'à 15 minutes. Il existe également une résistance photo pour le réglage du seuil crépusculaire dans la plage de 10 à 2000 lux.

 

FAQ - questions fréquentes sur les capteurs de mouvement et les capteurs PIR

Existe-t-il des capteurs PIR sans lentille ?

Oui, il y en a. En raison de leur petit diamètre de moins de 10 mm, ils conviennent particulièrement pour une surveillance cachée, par exemple dans un trou dans le cadre de porte. L'absence de lentille s'accompagne toutefois d'angles de détection très faibles. Le signal de mouvement n'est donc déclenché que lorsque l'homme ou l'animal se trouve juste devant le capteur. Un « rabat à chat » est un exemple d'utilisation typique.

Comment protéger les détecteurs de mouvements contre le vandalisme ?

Les détecteurs de mouvements extérieurs sont généralement faciles à détecter et peuvent ainsi devenir la cible du vandalisme. Pour éviter cela, il existe un module avec capteur PIR intégré dont la fenêtre d'entrée complète le plan avec la surface de montage. Ce détecteur de mouvement est presque invisible, par exemple intégré dans la maçonnerie et avec un disque imperméable à l'infrarouge devant le capteur.

Notre conseil pratique

Si l'électronique de commande existante n'est pas suffisante, elle peut intégrer une prise en charge informatique pour un capteur PIR, par exemple via une carte Arduino. Les capteurs PIR spéciaux équipez une telle carte avec fonctions de signalisation, configurables et contrôlables par logiciel.

Les détecteurs de mouvement avec fonction Bluetooth sont très bien en place sans bastelei. Avec eux, le réglage s'effectue facilement via un smartphone ou une tablette avec iOS ou Android comme système d'exploitation. Le seuil de luminosité, le délai de coupure et l'angle de la zone de détection sont configurables.
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
Offre Flir
Remise valable uniquement sur les articles remisables de la marque Flir en stock. Offre valable jusqu'au 15/03/2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une seule utilisation par client. Les quantités commandées peuvent être limitées. Plus d'informations sur  conr.fr/codeavantage