bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

La diode est un composant électronique qui possède deux électrodes (cathode et anode). Elle fait partie des composants dits actifs. D’une manière générale, la diode permet de laisser passer le courant dans un sens et de le bloquer dans le sens inverse. De ce fait, elle permet donc d’obtenir, par changement de polarité, du courant continu au lieu d’un courant alternatif, mais l’utilisation des diodes ne se limite pas à cette fonctionnalité. Il existe plusieurs types de diodes selon le domaine d’application ou les matériaux utilisés pour les concevoir. Les diodes Schottky sont des diodes à commutation rapide et sont très prisées pour leurs performances dans diverses applications. Pour trouver des diodes Schottky d’excellente qualité, rendez-vous sur Conrad et choisissez parmi une large gamme de diodes Schottky de grandes marques.

Ce texte a été traduit par une machine.

   

Des informations intéressantes sur les diodes Schottky

  • Was a Schottky diode?

  • Comment fonctionnent les diodes ?

  • Où sont les domaines d'utilisation de la diode avec transition métal-semi-conducteur ?

  • Was quels sont les critères d'achat pertinents ?

Was a Schottky diode?

La diode Schottky est une diode avec transition métal-semi-conducteur qui présente certains avantages en raison de sa construction : de même que les diodes avec transition pn ou semi-conducteur, les diodes Schottky disposent d'une fonction de blocage obtenue par une barrière potentielle créée, également appelée barrière Schottky. verfügen Schottky-Dioden über eine sperrende Funktion, die durch eine erzeugte Potentialbarriere, auch Schottky-Barriere genannt, erzielt wird. Contrairement aux diodes pn, la diode Schottky présente d'autres avantages : elle présente une faible chute de tension de passage grâce aux matériaux utilisés, une perte de puissance minimale et des temps de blocage courts. Ces derniers sont dans la gamme de quelques nanosecondes pour de bonnes diodes. Pour cela, ils peuvent être utilisés comme redresseurs, comme leurs homologues. L'effet et la diode sont d'ailleurs nommés d'après le physicien Walter Schottky, l'élément de construction étant également guidé sous le nom de Hot-Carrier.

 

Comment fonctionnent les diodes ?

Les diodes Schottky fonctionnent de la même manière que les diodes semi-conducteurs normales, en remplaçant un semi-conducteur par un métal : le contact métal-semi-conducteur crée une zone de charge qui permet au courant de circuler dans le sens de passage à partir d'une certaine tension, tout en s'arrêtant dans la direction de blocage opposée.

Les matériaux se composent d'une couche métallique (DEL) comme le chrome ou le platine et d'une couche semi-conducteur n-dotée, le semi-conducteur étant principalement en silicium, pour des tensions de blocage plus importantes, également en composé de silicium ou d'arséniure de gallium. Le sens de passage ou de verrouillage est déterminé par le circuit de l'anode avec la couche métallique et la cathode avec la couche n-dotée et la charge avec des électrons.

 

Où sont les domaines d'utilisation de la diode avec transition métal-semi-conducteur ?

Grâce à la commutation rapide et au temps de retard court, les diodes avec transition métal-semi-conducteur trouvent une multitude de possibilités d'utilisation. Par exemple, ils sont mieux adaptés que les diodes pn pour les applications à haute fréquence, par exemple dans la gamme de micro-ondes. Ils peuvent être utilisés comme diodes de commutation ou comme redresseur. Grâce à la faible chute de tension, les composants électriques peuvent également être installés comme élément de protection pour les transistors. En dernier lieu, ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle zone où un fusible est nécessaire avant le courant en arrière ou la régulation du courant. Cela peut être le cas aussi bien pour les appareils de charge que pour les appareils d'alimentation. Ces derniers indiquent précisément que les diodes Schottky sont utilisées dans presque tous les appareils.

 

Was quels sont les critères d'achat pertinents ?

L'offre de Conrad se compose d'une grande variété de composants Schottky différents qui vous offrent la solution adaptée à chaque problème. Lors de la sélection de chaque composant, vous devez respecter les critères suivants :

Tension de passage/blocage et courant de blocage : les principales considérations concernent bien sûr les données liées à la puissance. Les questions concernant la tension de passage ou la tension que le composant Schottky peut verrouiller avant d'être endommagé sont les plus élémentaires. La tension de passage doit être sélectionnée de manière à ce que le courant puisse circuler. En revanche, pour la tension de blocage, il faut veiller à ce que la diode puisse également gérer les tensions sans dépasser la tension de rupture. Dès que la tension de rupture dépasse une certaine valeur, le courant de blocage augmente et détruit l'élément de construction. La mesure du courant de blocage indique la quantité de courant qui traverse la diode lorsqu'elle est utilisée dans le sens de blocage. Si celui-ci est trop élevé, il y a des dommages. Les données à ce sujet sont différentes et peuvent être tirées des données figurant sur l'emballage.

Boîtier : le boîtier est important pour le protéger avant tout contre les influences environnementales, mais également pour assurer une régulation thermique suffisante et une installation correcte. Bien qu'il n'existe pas encore de norme uniforme pour les boîtiers à l'échelle internationale et que les fabricants utilisent leurs propres formes de boîtier, il existe quelques normes : l'une des normes les plus utilisées pour les diodes est le format DO. DO représente une diode outline et décrit un boîtier sous forme de cylindre à ses extrémités avec anode et cathode. Avec cette diode, vous pouvez la fixer avec précision et peu de place. Le choix du boîtier dépend également de la disposition des connexions qui, à leur tour, ont des influences sur la configuration du bloc électrique.

Configuration : la configuration ou la disposition des connecteurs est particulièrement importante pour les réseaux à diodes. Ici, il faut avant tout veiller à ce que les connexions soient compatibles avec les possibilités d'utilisation ultérieures et à ce que le nombre de connexions soit correct. Une attention particulière doit également être accordée à la disposition et au nombre d'anode(s) et de cathode(s) afin que les diodes puissent être installées ultérieurement dans le sens approprié.

Les diodes Schottky offrent non seulement une multitude de possibilités d'utilisation, mais peuvent également être adaptées de manière flexible à différents défis avec différentes variantes de puissance. Les utilisations sont encore étendues grâce aux différents boîtiers et configurations qui permettent également d'utiliser des applications plus spécifiques. Avec les critères d'achat décrits ici, vous trouverez dans notre boutique en ligne la bonne diode pour la résolution de toutes les tâches à venir.

%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage