bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machitene.

Informations intéressantes sur la protection contre les surtensions

  • Was comprend-on par protection contre les surtensions ?

  • Quels sont les types et les types de protection contre les surtensions ?

  • Critères d'achat pour la protection contre les surtensions - à quoi s'agit-il ?

  • FAQ - questions fréquemment posées sur la protection contre les surtensions

  • Conclusion : comment acheter la protection contre les surtensions adaptée

 

Was comprend-on par protection contre les surtensions ?

On entend par protection contre les surtensions des mesures qui protègent les appareils et les ensembles électriques et électroniques contre les tensions élevées inadmissibles pouvant entraîner des dommages ou des pannes totales. Les surtensions nuisibles sont dues non seulement à des flashs proches ou même directs, mais également à des effets capacitifs et inductifs de décharges de foudre à une distance plus importante. Les commutations sur les réseaux à moyenne et basse tension peuvent être aussi déclencheurs que l'arrêt de charges inductives importantes. Il s'agit notamment de gros moteurs électriques, de transformateurs et même d'ballasts conventionnels, tels qu'ils sont utilisés pour le fonctionnement de lampes à décharge.

Étant donné qu'il n'y a pas d'influence sur de tels événements externes, il est nécessaire de prendre des mesures techniques locales pour limiter les surtensions qui surviennent à une mesure nocive. Les dispositifs de protection contre les surtensions incluent des varistances, des parasurtenseurs remplis de gaz, des parasurtenseurs radio, des chambres d'extinction ou des diodes de supresseur, ces derniers étant utilisés uniquement pour des tensions plus petites. Les combinaisons des composants limitants et dissipatif de courant sont possibles et courantes.

 

Quels sont les types et les types de protection contre les surtensions ?

Pour protéger les appareils alimentés sur secteur, il existe des fiches intermédiaires et des barrettes d'alimentation avec protection contre les surtensions intégrée. Certains de ces produits intègrent des fonctions de protection contre les surtensions supplémentaires dans le même boîtier. En fonction de la conception, ils possèdent d'autres fiches mâles et femelles de différents types. Des versions sont disponibles pour les câbles d'antenne, de téléphone et de réseau, avec des fiches intermédiaires individuelles disponibles séparément pour les types de câbles mentionnés. 

Le connecteur intermédiaire de protection contre les surtensions est appelé une protection fine. Leur effet protecteur est limité en termes de perturbations à haute énergie. En cas de foudre direct ou très proche et d'autres événements gourmands en énergie, ils ne peuvent pas garantir à eux seuls une protection efficace de l'appareil. De plus, vous ne devez pas protéger le réseau de câbles contre les dommages causés par les surtensions importantes. Leur capacité à limiter et à détourner des énergies élevées ne suffit pas pour cela en raison de la construction. Un fusible de précision est souvent intégré dans les connecteurs intermédiaires de surtension. Il se déclenche après une impulsion de surtension plus forte, c'est-à-dire lors de la réponse de la liaison radio par un court-circuit, et sépare le consommateur connecté du réseau. 

Pour une protection complète et efficace contre les surtensions, un système de protection efficace contre les surtensions doit être utilisé dans les bâtiments. Outre la protection fine déjà décrite, elle se compose également de protections centrales et de protection contre les chocs. On entend par protection contre les chocs (type I) les modules de protection qui sont montés dans l'alimentation du bâtiment et qui peuvent même évacuer des courants élevés jusqu'à 100 kilos d'ampère, comme ils se produisent lors de décharges de foudre. Les bons systèmes limitent les surtensions à des valeurs d'environ 1,5 kilo-volts. Avec de telles surtensions, la protection centrale (type II) à installer dans les séparateurs d'étages peut être contourné. Il limite à son tour l'énergie résiduelle transmise par la protection contre les chocs de telle sorte que la troisième phase, la protection fine, ne soit pas détruite par des énergies trop élevées et ne soit donc pas efficace. La protection fine (type III) est toutefois capable de réduire la surtension restante à une mesure pouvant être mise en place pour les appareils raccordés. Important : l'effet protecteur de chaque niveau est basé sur l'amont de chaque niveau ! Des parasurtenseurs combinés sont désormais disponibles et intègrent une protection de qualité et de grossière dans un niveau de raccordement. 

 

Critères d'achat pour la protection contre les surtensions - à quoi s'agit-il ?

En fonction de l'architecture du type de réseau existant, il est important de veiller à ce que les différents composants soient techniquement adaptés à ce type de réseau. Les normes DIN VDE 0100-443 et -534 régissent le moment et la façon dont la protection contre les surtensions doit être intégrée et les mesures de protection nécessaires. En ligne également, les principaux fabricants de parasurtenseurs fournissent des conseils sur la planification et l'exécution des installations de parasurtenseur sur leurs pages Web respectives et proposent des aides de sélection pour leurs produits.

Les parasurtenseurs de type 1 et 2 ainsi que les parasurtenseurs combinés sont des systèmes modulaires sur le marché où les différents modules de protection peuvent être remplacés individuellement. L'avantage : les modules de protection déclenchés en cas d'urgence peuvent être remplacés individuellement et donc de manière économique. 

Toutes les barrettes de protection contre les surtensions et les connecteurs intermédiaires ne capturent pas un deuxième ou même plusieurs événements de surtension consécutifs. Leur utilité n'est plus là lorsqu'il y a d'autres surtensions dangereuses. De bons modèles indiquent le déclenchement des protections et séparent le ou les consommateurs raccordés du réseau afin d'éviter leur endommagement en toute sécurité. 

 

FAQ - questions fréquemment posées sur la protection contre les surtensions

Puis-ich installer moi-même un parasurtenseur en tant que laie électrotechnique ?

L'installation de ce que l'on appelle une protection fine sous forme de connecteurs intermédiaires de protection contre les surtensions et de barres de protection contre les surtensions n'est pas un problème et n'est pas aussi simple que la connexion d'un appareil électrique avec fiche secteur. Les travaux sur l'installation électrique domestique, tels qu'ils sont nécessaires lors de l'installation de systèmes de protection centrale et de protection contre les chocs, doivent être effectués par des électriciens qualifiés pour des raisons de sécurité.

L'installation à domicile n'est pas équipée d'une protection centrale ou d'une protection contre les chocs. Les connecteurs intermédiaires de protection contre les surtensions apportent-ils quelque chose ?
Oui. Bien que ces phénomènes de surtension très gourmands en énergie ne puissent pas se limiter à une mesure nocive, la plupart des surtensions « normales » peuvent être très bien appliquées. Vous êtes, vous regardez la fréquence des événements, clairement dans le nombre excessif. Vous protégez ainsi vos appareils contre les événements les plus courants.

Un paratonnerre est monté sur le bâtiment. Cela ne suffit-il pas en tant que protection contre les surtensions ?
Un parafoudre sert à la protection des bâtiments et des incendies. Aucun effet de limitation de tension n'est donné. Là encore, un concept de protection contre les surtensions à trois niveaux est nécessaire pour une protection complète.

Protection anti-surtension
 

Conclusion : comment acheter la protection contre les surtensions adaptée

Étant donné que de plus en plus d'appareils et de commandes électroniques sont utilisés dans les foyers modernes et que ces derniers peuvent représenter des valeurs considérables, il est utile d'utiliser des composants de protection contre les surtensions de haute qualité. Veillez à obtenir de bonnes valeurs pour une tension de passage maximale, une capacité d'absorption d'énergie et, dans le cas des connecteurs intermédiaires de protection contre les surtensions pour le réseau électrique, assurez-vous que les dommages aux mécanismes de protection sont signalés visuellement par une lampe témoin et/ou qu'un fusible intégré sépare les appareils raccordés du réseau.

Dans le domaine des connecteurs intermédiaires de protection contre les surtensions, il est important de veiller à ce que tous les câbles d'alimentation électriques soient protégés. Les surtensions trouvent leur chemin non seulement via le câble d'alimentation dans l'appareil, mais également via les câbles téléphoniques et d'antenne, par exemple. Les câbles réseau sont également à risque, qui relient souvent plusieurs ordinateurs et composants. Il est donc très important de ne pas laisser les « portes arrière » ouvertes. 

Certains fabricants offrent des garanties sur les connecteurs intermédiaires et les barres de dosage de protection contre les surtensions sous la forme d'un kit de produits ou d'une assurance d'appareils gratuit, dans une certaine mesure, lors de l'enregistrement d'un produit après l'achat. Cela peut être intéressant si un contrat d'assurance ne couvre pas spécifiquement les dommages causés par une surtension. 

Les adaptateurs de protection contre les surtensions et les barres de protection avec des fonctions de protection supplémentaires pour d'autres composants sont généralement plus économiques que l'achat de connecteurs intermédiaires séparés. Vous économiserez de l'espace, réduierez le risque d'enchevêtrement des câbles et vous percerez un câble de mise à la terre supplémentaire nécessaire, car le potentiel de mise à la terre est déjà disponible via la fiche de mise à la terre.

%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage