Enceintes Bluetooth
Ecoutez vos morceaux préférés avec nos enceintes bluetooth.Ces périphériques de sortie audio sont particulièrement faciles à installer. Plus besoin de cacher les câbles de votre appareil ou de le brancher sur secteur pour qu’il fonctionne, il vous suffit simplement d’activer la fonction Bluetooth et le tour est joué. De plus, vous pouvez désormais connecter vos nouveaux appareils audio à toutes sortes de dispositifs. Que ce soit des ordinateurs portables, smartphones ou tablettes, tous sont compatibles. Découvrez sur notre boutique en ligne Conrad, notre sélection de haut-parleurs de grandes marques. Trouvez le produit parfait et adapté à vos goûts et profitez d’un plaisir auditif complet.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les haut-parleurs Bluetooth
Les haut-parleurs Bluetooth sont des haut-parleurs qui sont utilisés sans câbles, à la maison ou dans la voiture. Grâce à une connexion Bluetooth avec le smartphone ou un ordinateur, ces haut-parleurs reçoivent par radio le contenu audio pour une lecture d'une qualité sonore optimale. Les haut-parleurs Bluetooth étanches et protégés contre la poussière sont les compagnons idéaux en plein air ou sur la terrasse intérieure, lors de festivals, en vacances en plage et même lors de fêtes en piscine. En tant que fonction importante, certains modèles de ces haut-parleurs sans fil disposent de dispositifs mains-libres pour les appels téléphoniques ou la commande vocale avec bord.
Le guide vous indique tout ce was à prendre en compte lors de la sélection des haut-parleurs Bluetooth.
-
Comment fonctionnent les haut-parleurs Bluetooth ?
-
Avantages et inconvénients des haut-parleurs Bluetooth
-
Veillez à ce que cela soit fait lors de la sélection des haut-parleurs Bluetooth
-
Pour configurer la connexion Bluetooth avec un haut-parleur
-
Types de transmission supplémentaires sur les haut-parleurs Bluetooth
Comment fonctionnent les haut-parleurs Bluetooth ?

Comme les autres haut-parleurs, les haut-parleurs Bluetooth sont des appareils de lecture de contenu audio.
Pour que la lecture de la musique ou de la voix puisse être réalisée via le haut-parleur, il faut une source multimédia à partir de laquelle le contenu provient. Par exemple, il peut s'agir d'un smartphone qui transmet de la musique d'Internet à l'enceinte via un service de streaming ou d'un PC qui transmet de la musique d'un disque dur local à l'enceinte. Le partage du contenu pour la lecture via le haut-parleur fonctionne via Bluetooth par radio et sans fil.
Connaissance pratique
Bluetooth est une norme de transmission utilisée pour la transmission de données sans fil entre appareils sur de courtes distances. Dans un Piconetz, les appareils se connectent les uns aux autres via leurs interfaces Bluetooth.
En savoir plus sur la norme Bluetooth
Si l'enceinte Bluetooth dispose également d'une interface NFC, le couplage Bluetooth avec un smartphone compatible NFC peut être effectué rapidement. Pour ce faire, il suffit de maintenir le smartphone brièvement en place sur l'interface NFC de l'enceinte.
En savoir plus sur la technologie NFC

Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous aurez besoin d'un autre appareil compatible Bluetooth, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur, qui, lors de la connexion Bluetooth en Master, prend le contrôle via le haut-parleur Bluetooth (esclave).
Conseil : certains haut-parleurs Bluetooth disposent de leurs propres sources de réception pour la radio, les lecteurs de cartes mémoire pour les fichiers musicaux et les slots physiques, ce qui leur permet de lire des contenus indépendamment de la connexion Bluetooth.
D'ailleurs, Bluetooth est nommé d'après le roi danois Harald Bluetahn (anglais : « Bluetooth ») ce roi était si habile dans sa communication qu'il lui avait été envoyé dans le 10e. Au XIXe siècle, le Danemark et certaines parties de la Norvège parvinrent à un seul et même sous sa couronne. Les caractères situés à gauche du®logo officiel Bluetooth sont les boucles nordiques pour les initiales de Harald Bluetahn.
Avantages et inconvénients des haut-parleurs Bluetooth
Avantages :
- Connexion sans fil
- Installation simple
- Positionnement flexible des haut-parleurs
Inconvénients :
- Faible portée
- Perte de son par liaison radio
- Toujours observer le niveau de charge de la batterie
Veillez à ce que cela soit fait lors de la sélection des haut-parleurs Bluetooth
Les haut-parleurs Bluetooth sont disponibles dans toutes sortes de couleurs, de designs et de tailles. Les critères de sélection techniques suivants jouent également un rôle :
Portée de la connexion Bluetooth
La portée de la connexion Bluetooth varie en fonction du matériel et du protocole de transmission. Les caractéristiques techniques des haut-parleurs respectifs vous permettent de trouver les informations du fabricant sur la portée du signal radio. Elle est importante si vous souhaitez, par exemple, utiliser le haut-parleur Bluetooth à une certaine distance par radio.
Remarque : les obstacles tels que les murs, mais également les fréquences radio superposées, par exemple, par le biais de réseaux Wi-Fi, réduisent la portée maximale du signal Bluetooth. Les radios connectées à Bluetooth disposent de la meilleure réception possible à l'extérieur, sans barrières physiques et sans faisceaux radio concurrents.
puissance de sortie
La puissance d'un haut-parleur vous indique la quantité de données reçues qu'il peut convertir en qualité sonore. De plus, quels amplificateurs il est compatible sans être endommagé.
Connaissances pratiques : les performances des enceintes audio sont souvent critiquées en tant qu'outil de marketing arbitraire des fabricants de haut-parleurs. Il est néanmoins possible de noter qu'un mini-haut-parleur avec une puissance de sortie de 1,2 W ne parvient pas à atteindre le volume et la qualité audio maximum d'un haut-parleur avec une puissance de 150 watts.
Alimentation et autonomie de la batterie
L'alimentation et l'autonomie des haut-parleurs sont particulièrement importantes pour une utilisation mobile. Seuls les haut-parleurs avec accumulateurs peuvent être rechargés et utilisés en déplacement sans source d'alimentation. Les batteries au lithium-ion préchargées par les batteries au lithium-polymère dominent le marché actuel. La durée de vie de la batterie pour un fonctionnement mobile et le temps nécessaire pour recharger complètement une fois auparavant sont très différents d'un modèle à l'autre.
En cas d'alimentation via USB, le processus de charge peut être effectué sur l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention : pour certains haut-parleurs, la connexion USB doit rester en service car ils ne disposent pas de piles rechargeables et ont donc besoin d'une alimentation continue.
Les blocs d'alimentation sont conçus pour recharger des haut-parleurs qui fonctionneraient également en théorie sur batterie ou bien pour faire fonctionner des haut-parleurs fixes sur une prise de courant
Profils Bluetooth
A2DP et AVRCP sont des abréviations pour deux fonctions Bluetooth pertinentes :
A2DP permet la transmission de fichiers audio, également appelés streaming. Le profil Advanced audio distribution Profile (A2DP) est un standard multi-fabricant.
Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge la diffusion audio A2DP :
- Windows 8 et vers le haut, c'est-à-dire entre autres Windows 10
- Mac OS X Leopard et versions plus récentes
- Périphériques Linux
- Appareils mobiles avec Android à partir de la version 1.5
- IPhone et iPad à partir d'iOS 3.0
- Téléphones portables Nokia avec système d'exploitation mobile Symbian
À condition que l'appareil dispose d'une interface Bluetooth en général et que celle-ci soit activée.
AVRCP permet en outre la télécommande de la source pour les contenus audio et vidéo. Avec audio Video Remote Control Profile (AVRCP), vous pouvez utiliser les touches du haut-parleur Bluetooth pour passer en avant ou en arrière sur le contenu multimédia de l'appareil de transmission. Sans AVRCP, seul le haut-parleur peut être commandé par l'appareil source, mais pas ailleurs.

Aptitude à l'extérieur
De nombreuses enceintes Bluetooth sont Ideal pour une utilisation en extérieur. Les modèles robustes sont résistants aux chocs, résistants aux chocs, résistants à la poussière et aux projections d'eau, voire totalement résistants à l'eau ou capables de flotter.
Fonction mains libres et commande vocale
La fonction mains libres pour le téléphone fonctionne avec une grande partie des haut-parleurs Bluetooth. Les contenus vocaux de leurs interlocuteurs sont diffusés via le haut-parleur. Vous avez cependant souvent besoin de répondre via votre smartphone, car il n'y a qu'un microphone intégré.
Les échos Amazon fonctionnent spécifiquement avec la commande vocale Alexa ainsi que quelques haut-parleurs Apple qui reçoivent et exécutent des commandes Siri via Airplay.
Conseil : les haut-parleurs sont souvent équipés de supports tels que des boutons d'aspiration, des étuis de transport et d'autres accessoires
Pour configurer la connexion Bluetooth avec un haut-parleur

Sur le premier
Lors de la configuration d'une connexion Bluetooth, c'est-à-dire lors de l'enregistrement dans un réseau de photos, un pairage doit être effectué au départ. Ainsi, les appareils participants du réseau Bluetooth sont couplés les uns aux autres.
Pour configurer la connexion, l'interface Bluetooth de l'appareil maître recherche par radio d'autres appareils compatibles bluetooth dans l'environnement.
Si le smartphone ou le PC (Master) trouve alors le haut-parleur comme appareil secondaire (esclave), il est enregistré en un clic sur le réseau et la connexion peut être activée dès que les deux appareils sont à portée de main.
En arrière-plan, les protocoles Bluetooth assurent la protection par mot de passe et le stockage des paramètres nécessaires à la connexion.
Une connexion Bluetooth entre un smartphone/ordinateur et un haut-parleur sans fil peut être étendue via d'autres appareils tels que des haut-parleurs supplémentaires ou des télécommandes vers le réseau Bluetooth.
Connaissances pratiques : un appareil Bluetooth peut fonctionner en parallèle sur plusieurs réseaux Bluetooth (multicouplage). Similaire à une tablette qui se connecte aux différents réseaux Wi-Fi disponibles en fonction de l'emplacement. Le haut-parleur Bluetooth peut donc également être commandé avec plusieurs smartphones via des connexions indépendantes. Dans la pratique, cela signifie que votre partenaire ou un invité peut également se connecter à l'enceinte via Bluetooth avec son appareil pour le commander.
Dans l'ensemble, la technologie Bluetooth est un moyen simple et facile à utiliser pour établir une connexion sans fil entre les appareils. L'effort initial lors de la première connexion est gérable, mais indispensable pour des raisons de sécurité. Lors de l'appairage, la connexion à un autre appareil Bluetooth doit être confirmée une seule fois. Ainsi, il est exclu que l'utilisateur puisse établir des connexions Bluetooth inaperçue qui pourraient par exemple servir à l'accès à des données personnelles.
Types de transmission supplémentaires sur les haut-parleurs Bluetooth
En alternative à la connexion Bluetooth, de nombreux haut-parleurs proposés disposent d'autres options pour recevoir le contenu multimédia et les signaux de commande. Les plus importants sont :
Filaire
Les connexions câblées seront indispensables à l'avenir, car elles offrent une qualité sonore lors de la transmission de contenus audio, sans connexion radio.
- Grâce aux entrées aux avec prise jack, de nombreux haut-parleurs Bluetooth comme des haut-parleurs normaux peuvent être connectés à un câble audio, par exemple avec une chaîne stéréo.
- Les ports USB pour la connexion avec des ordinateurs ou des ordinateurs portables sont également disponibles, ainsi que les ports micro-USB pour smartphones et tablettes.
- Certains haut-parleurs ont même des connexions microphone et des fonctions d'enregistrement.
L'inconvénient est que les boîtiers Bluetooth avec prises physiques ne sont généralement pas étanches à l'eau et à la poussière.
Réception radio avec FM ou DAB+
Les haut-parleurs Bluetooth avec réception radio intégrée ne dépendent pas nécessairement d'une source multimédia externe pour lire de la musique et du contenu vocal. Ils fonctionnent de manière autonome comme des radios normales ou avec un contenu audio individuel via Bluetooth.
Conseil : la réception radio est particulièrement pratique si vous souhaitez suivre les événements sportifs en cours de route.
Wi-Fi
L'avantage des haut-parleurs compatibles Wi-Fi est qu'ils peuvent être intégrés directement dans les réseaux domestiques. Le réglage des autorisations d'accès sur le routeur Wi-Fi permet plus d'options qu'une commande Bluetooth.
Si un haut-parleur Wi-Fi compatible avec le bluetoothoth est transporté de temps en temps ou régulièrement lors de vos vacances ou fêtes, la connexion Bluetooth est possible à tout moment.
Connaissance pratique
En général, les haut-parleurs Bluetooth reçoivent du contenu Internet via le réseau Bluetooth local. Seul l'appareil maître, par exemple le smartphone ou la tablette, dispose d'une connexion Internet, mais pas le haut-parleur.
AirPlay
AirPlay est une norme radio compatible uniquement avec les appareils Apple. AirPlay ne pouvait pas se répandre aussi largement que Bluetooth, ce qui signifie que tous les appareils Apple disposent aujourd'hui d'une interface Bluetooth.

NFC
Near Field communication (NFC) est une nouvelle norme de transmission qui, comme Bluetooth, permet la connexion sans fil d'appareils dans la zone proche. Cependant, NFC a une portée inférieure à celle de la technologie Bluetooth et doit être développé en priorité pour un paiement sans contact. Google est particulièrement à l'avant-tête de la diffusion de NFC, l'interface NFC est intégrée dans tous les nouveaux systèmes Android.
Info : pour établir une connexion NFC, il n'est pas nécessaire de procéder au moins une fois à un processus de configuration, comme avec Bluetooth, mais les appareils se connectent automatiquement
DLNA
La Digital Living Network Alliance (DLNA) était une association de fabricants, composée de plus de 250 fabricants dans 20 pays, dont l'objectif était de s'assurer, via le certificat DLNA, que les produits de différents fabricants sont compatibles les uns avec les autres sur les réseaux domestiques. La résolution de l'Alliance en 2017 s'est faite au motif que la normalisation des protocoles et formats de fichiers radio a fait beaucoup et que l'organisation est devenue inutile. Le successeur de la DLNA est une société appelée SpireSpark.