bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

  

Informations intéressantes sur les tambours de câble

tambour de câble
  • QU'est-ce qu'un tambour de câble ?

  • Comment fonctionne un tambour de câble ?

  • Que faut-il observer lors de la sélection d'un tambour de câble ?

  • Pourquoi faut-il dérouler un tambour de câble ?

  • Quelles sont les fonctions spéciales pour les tambours de câble ?

  • Quel tambour de câble est nécessaire pour le camping ?

 

QU'est-ce qu'un tambour de câble ?

Un enrouleur de câble ou même un enrouleur de câble sert à ranger peu de place les câbles électriques. En fonction de l'utilisation, le nombre de fils enroulés, la section transversale des fils et le matériau de gaine peuvent varier considérablement. De plus, les types de connecteurs peuvent varier considérablement.

En raison de sa conception, un enrouleur de câble représente un câble d'extension variable qui peut être facilement monté et déroulé en tournant le tambour. Lorsque le câble d'extension est enroulé, il ne prend que très peu de place. Il est également possible de transporter facilement des câbles d'extension longs et lourds sans que les câbles ne s'emmêlent ou ne s'emmêlent.

Même s'il existe des tambours de câble pour les câbles réseau ou téléphoniques, la plupart des personnes pensent qu'il s'agit d'une rallonge électrique ou d'un câble d'extension lorsque l'on parle d'un tambour de câble.

Si des tambours de câble en tôle d'acier étaient proposés auparavant, les tambours de câble en plastique sont désormais de plus en plus utilisés en plastique spécial résistant. Seul le châssis est toujours en métal léger pour la plupart des exemplaires.

 

Comment fonctionne un tambour de câble ?

Le retrait latéral des boucles d'enroulement tord le câble.

Tout le monde qui a déjà enroulé un câble d'extension de réseau sur l'avant-bras connaît le phénomène : lors de la prochaine utilisation, la ligne électrique développe une vie personnelle apparemment incroyable et crée une boucle après l'autre.

La raison en est que le câble d'alimentation n'est pas correctement enroulé, mais que les boucles de câble sont retirées latéralement. Le câble est ainsi tordu une fois par boucle. L'enroulement d'un câble déjà tordu renforce l'effet lors de la prochaine dévissage.

C'est exactement ce qui ne fait pas un tambour de câble. En effet, lorsque le câble est enroulé, il s'enroule autour du tambour en forme de cercle. Comme le câble ne se tord pas lors du déroulement, il reste aussi longtemps branché qu'avant le déroulement.

Autres avantages :

Câble d'extension variable

Il suffit de passer autant de câbles que nécessaire. À condition qu'aucun consommateur puissant ne soit utilisé.

Multiprise intégrée

De nombreux tambours de câble offrent plusieurs prises électriques, parfois différentes, pour le raccordement des consommateurs.

La plupart des tambours de câble sont intégrés aux prises de courant dans le corps du tambour rotatif. Un connecteur d'alimentation doit être branché sur le câble à l'aide d'une prise de courant de l'installation domestique. Dans ce cas, le tambour de câble se trouve toujours sur le lieu d'utilisation.

Un tambour de câble pour montage mural est fixé à proximité d'une prise secteur. Seul le câble avec un raccord de mise à la terre est tiré vers le lieu d'utilisation.

 
 

Que faut-il observer lors de la sélection d'un tambour de câble ?

Lors du choix du bon tambour de câble, il ne faut pas uniquement choisir le prix. Il existe des critères de sélection beaucoup plus importants qui sont pertinents pour la décision d'achat.

Connecteurs CEE; CEE-Cara ou contact de protection

Enrouleur de câble universel

Le critère de décision le plus important est sans doute le connecteur mâle (connexion A dans nos caractéristiques techniques).

En effet, un tambour de câble qui possède une fiche CEE pour le courant triphasé n'a aucun sens si une seule prise de mise à la terre est disponible comme source de tension. De l'autre côté, un connecteur de mise à la terre ne vous aidera pas si un connecteur CEE-Cara est nécessaire pour le camping et le caravane.

Les prises de courant sur le tambour de câble (connecteur B dans nos caractéristiques techniques) sont dans la plupart des cas identiques à celles du connecteur (connecteur A).

Il existe également des tambours de câble qui servent en même temps d'adaptateur de fiche et fournissent différentes prises de courant.

Tambours de câble CEE

Enrouleur de câble CEE

Tambours de câble CEE-Cara

Tambour de câble CEE Cara

Tambours de câble à contact de protection

Enrouleur de câble à contact de protection
 

Intérieur ou extérieur

Tambours de câble avec IP44

Ensuite, il faut déterminer si le tambour de câble est utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur ( IP44 nécessaire).

Bien entendu, un enrouleur de câble intérieur sans protection spéciale contre les intempéries fonctionnera également à l'extérieur pour l'alimentation d'une tondeuse électrique. Au moins aussi longtemps que l'appareil n'est fauché qu'en cas de sécheresse et que l'alimentation électrique flexible est ensuite rétablie. Dans ce cas, le moins de jardiniers amateurs auront des problèmes.

Mais en raison de l'absence de caches de prise (protection contre les contacts ou pénétration de corps étrangers) et de la résistance aux UV, il n'est pas recommandé d'utiliser l'extérieur. Cependant, au plus tard lorsque le tambour de câble est exposé à l'humidité et à la pluie, un exemplaire protégé contre les projections d'eau avec IP44 ou supérieur doit être utilisé.

 
 

type de câble

conduite flexible en caoutchouc

Les caractéristiques techniques indiquent souvent le type de câble avec le nombre de fils et la section transversale. Une combinaison de lettres et de chiffres fournit, si nécessaire, des informations précises sur la structure et la capacité de charge mécanique de la ligne électrique utilisée. Voici quelques exemples :

H07RN-F 5G1,5 (câble flexible en caoutchouc avec 5 fils a` 1,5 mmmm²)
H05RR-F 3G2,5 (câble flexible en caoutchouc avec 3 fils a` 2,5 mmmm²)
H07BQ-F 5G2,5 (câble flexible PUR avec 5 fils a` 2,5 mm²)
H05VV-F 3G1,5 (Câble flexible en plastique avec 3 conducteurs a` 1,5 mmm²)
AT-N07V3V3-F 3G2,5 (câble flexible en plastique avec 3 conducteurs a` 2,5 mmm²)

Répartition des désignations de câbles :
H = marquage harmonisé à l'échelle européenne
AT-N = marquage national

05 = résistance à la tension 300 V / 500 V (L1 à terre / L1 à L2)
07 = résistance à la tension 450 V / 700 V (L1 à terre / L1 à L2)

Première lettre après la résistance à la tension = matériau de l'isolation du conducteur.
Deuxième lettre après la résistance à la tension = matériau de la gaine.
R = caoutchouc éthylène-propylène
N = caoutchouc polychloropropylène
B = caoutchouc éthylène-propylène
Q = polyuréthane
V = PVC ; V3 = PVC, résistant au froid jusqu'à -25 °C.

F = le câble en cuivre est à fils fins pour que le câble soit flexible.

Indication :

Cependant, la désignation des câbles est encore plus complète. Si nécessaire, Internet vous aide à classer d'autres types de câbles.

Recommandation :
pour une utilisation occasionnelle à la maison, les conduites flexibles en PVC sont tout à fait suffisantes. Pour une utilisation continue sur les chantiers de construction ou dans les ateliers, un enrouleur de câble de chantier ou un tambour de câble professionnel avec un câble de chantier ou un tuyau en caoutchouc robuste est le meilleur choix. Même si le prix est plus élevé.

 

longueur câble

Les câbles trop longs ne sont pas nécessairement recommandés.

Sélectionnez la longueur de câble de votre nouveau tambour de câble de manière à ce que le câble soit encore suffisant pour toutes les utilisations.

Il n'est pas nécessaire de calculer une « longueur de réserve ».

Si un câble d'extension d'une longueur maximale de 20 m est suffisant pour atteindre chaque point de la propriété, vous devez également opter pour un tambour de câble d'une longueur de câble de 20 M.

Un câble de 40 m de long n'aurait pas vraiment de sens. Le poids supplémentaire qui doit être constamment transporté ne donne pas nécessairement l'impact.

Au contraire, il fait une grande différence si seulement 5 m ou 25 m de câble en excès doivent être enroulées à partir du tambour et ensuite enroulées à nouveau.

 

Pourquoi faut-il dérouler un tambour de câble ?

Enrouleur de câble avec fusible

La flèche jaune indique le fusible qui peut être réactivé.

Les câbles longs ne sont pas toujours la meilleure solution. Au moins pas pour les tambours de câble.

Car plus la ligne est longue, plus la résistance du câble est élevée. Et plus la résistance du câble est élevée, plus la puissance dissipée et l'accumulation de chaleur sont importantes.

Lorsque le câble est enroulé, les spires internes n'ont aucune chance de dissiper la chaleur qui en résulte vers l'extérieur. C'est pourquoi un tambour de câble doit toujours être réglé sur toute la longueur lorsque des consommateurs puissants sont connectés et utilisés pendant une longue période.

Pour plus de sécurité, de nombreux fabricants ont intégré des fusibles de température bimétalliques réinitialisables dans leurs tambours de câbles afin d'éviter efficacement la surchauffe d'un câble non complètement déroulé.

Conseil pratique :

Lors d'un marché de Noël ou d'un fête de la route, un seul éclairage LED économique est souvent connecté à un tambour de câble. Même si, en raison du faible courant, il n'est pas nécessaire d'enrouler complètement la ligne électrique, il faut tout de même dérouler complètement le câble.
En effet, l'expérience a montré que les prises électriques libres permettent de brancher d'autres rallonges et répartitions sans merci. Soudain, trois friteuses, un réfrigérateur ou deux appareils de chauffage électrique sont suspendus avec le tambour de câble, sans que vous ne le soyez.

 

Quelles sont les fonctions spéciales pour les tambours de câble ?

Les exigences en matière de tambours de câble sont extrêmement élevées, en particulier lors de l'utilisation sur des chantiers de construction. Les câbles robustes avec revêtement en caoutchouc épais résistent aux conditions difficiles, tout comme un tambour massif en plastique spécial et un indice de protection IP44. En outre, certains exemplaires sont encore équipés de fonctions spéciales utiles :

PRCD-S

L'abréviation PRCD signifie P ortable R esidual C urrent D evice et correspond à un dispositif de protection contre le courant de défaut variable avec détection de conducteur de protection et surveillance de conducteur de protection (-S).
Si un consommateur connecté subit des dommages d'isolation et qu'un courant de défaut s'écoule, l'alimentation est immédiatement coupée. En cas de dommages, la vie peut être sauve. En particulier lorsque le tambour de câble PRSD-S a été branché sur une prise sans ou avec un fusible de courant de défaut défectueux (FI).

 
 

Contacts rotatifs

Il est souvent nécessaire de faire rouler quelques mètres de câble à partir d'un tambour de câble, car le lieu d'utilisation change ou le câble enroulé est à l'intérieur. Si vous êtes déjà connecté au tambour à la perceuse, à la scie sauteuse ou à l'outil de ponçage, les prises pivotantes vous permettent d'avoir le plus beau fil de câblage. Même si une seule machine est raccordée, le câble d'alimentation est fortement tordu.
Du côté du fabricant, le problème a déjà été détecté et a été résolu de manière ingénieuse. Grâce à une mécanique à contact rotatif intelligente, les prises du tambour ne tournent pas lorsque le câble est enroulé.

 

Câble à ressort

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire rouler le câble. Ce qui se passe pour les aspirateurs a été en partie également introduit pour les tambours de câble. Lors du retrait du câble, un ressort spiralé est tendu, qui récupère ensuite le câble dans les câbles de treuil dans le boîtier de câbles en plastique d'une simple pression sur un bouton.
L'enrouleur a fait ses preuves en particulier pour les tambours de câble fixes, où seul le câble avec l'accouplement de contact de protection est tiré vers le lieu d'utilisation.

 
 

Quel tambour de câble est nécessaire pour le camping ?

Le tambour de câble gauche pour le camping, le côté droit pour la maison.

Le tambour de câble gauche pour le camping, le côté droit pour la maison.

Les connecteurs CEE-Cara sont utilisés pour l'alimentation électrique dans la caravane et le camping.

De même que les fiches mâles à contact de protection, les fiches mâles CEE-Cara sont tripolaires et sont conçues pour 230 V/16 A.

Si le caravane doit être arrêté plus loin dans le camping de la connexion électrique la plus proche, un tambour de câble est nécessaire avec une fiche CEE-Cara et un raccord CEE-Cara (voir tambour de câble gauche).

Si la caravane doit être alimentée à la maison, le tambour de câble doit être équipé d'une fiche mâle de mise à la terre et d'un raccord CEE-Cara (voir tambour de câble droit)

 
 
 
 
%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage