Pouvons-nous vous aider ?
Éoliennes
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les générateurs de vent
-
Was a Windalternateur?
-
Was advient-il de l'électricité produite ?
-
Paramètres techniques importants
-
Quel générateur de vent pourquoi ?
-
Notre conseil pratique
-
Remarques importantes concernant l'installation et l'utilisation d'éoliennes
Was a Windalternateur?

Un générateur de vent fait partie d'une éolienne. Le courant est généré dans ce générateur. Pour cela, le mouvement horizontal de l'air est utilisé pour déplacer les pales d'un hélice. Sur l'axe de rotation se trouve le générateur qui convertit le mouvement de rotation en courant électrique.
Afin d'exploiter toujours le flux d'air optimal, ces turbines éoliennes sont montées sur des roulements de haute qualité et équipées d'un pare-vent, de sorte que le vent frappe toujours aussi parallèlement que possible à l'axe de rotation. Cela est comparable à une installation fonctionnant à l'eau, c'est pourquoi on parle également d'une turbine à vent.
Afin d'utiliser le vent de la manière la plus efficace possible sans influences gênantes par les bâtiments, les arbres ou les montées de terrain, une roue à vent est montée sur un mât vertical ou sur des toits de bâtiments. Ainsi, un maximum du vent disponible peut être converti en rotation du générateur de vent réel, was qui augmente l'efficacité de l'installation. Vous trouverez généralement des indications sur les emplacements d'installation appropriés et à éviter dans les informations du fabricant accompagnant le générateur de vent.
Les autres caractéristiques d'un générateur de vent sont le nombre et la taille des pales. Il faut trouver un maximum de vitesse, d'effort technique, d'efficacité et de prix. Le minimum logique est de deux pales. Entre-temps, les éoliennes verticales sont également courantes. Ceux-ci fonctionnent indépendamment de la direction du vent, mais leur efficacité est moindre.
En outre, il s'agit d'un système électronique en aval qui régule le stockage de l'électricité et l'alimentation en réseau ainsi que l'interaction avec les consommateurs.
Was advient-il de l'électricité produite ?

La tension continue (DC) est disponible à la sortie du générateur, comme pour une installation solaire. Étant donné que la disponibilité de l'énergie électrique dépend des conditions météorologiques, l'énergie transformée doit être mise en cache. Pour cela, des accumulateurs de mémoire sont utilisés pour alimenter les consommateurs en hiver. La gestion entre le chargement et le prélèvement de l'énergie est assurée par un régulateur de charge.
Comme le vent ne souffle pas de manière constante et prévisible, les éoliennes sont parfois utilisées en combinaison avec des systèmes d'énergie solaire. Ainsi, la source d'énergie « nature » est utilisable de manière hybride et plus efficace. Grâce aux régulateurs de charge hybrides, les installations sont intégrées dans le système à alimenter afin de garantir une alimentation secteur plus sûre. Cela garantit un rendement plus élevé de l'énergie régénératrice.
Par rapport aux installations qui ne sont utilisées que sur Medium, les systèmes hybrides Wind-Solar permettent une production d'énergie plus rentable.
Dans la plupart des cas, il est possible de régler la tension du port de charge de manière variable pour les chargeurs hybrides, de sorte que vous pouvez utiliser des piles de stockage avec différentes technologies.
Paramètres techniques importants

Pour une utilisation privée, une petite éolienne ou un générateur de vent peuvent être utilisés pour fournir une puissance maximale de 1,5 kilowatt (kW) jusqu'à 48 volts. L'indication de la puissance nominale en kilowatts dans les caractéristiques techniques de la turbine éolienne fait toujours référence à une vitesse de vent définie.
Par exemple, une éolienne fournit une puissance de 600 watts (0,6 kW) à une vitesse du vent de 10 mètres par seconde (36 kilomètres par heure). La distribution d'énergie électrique commence à une vitesse du vent comprise entre 2 et 3 mètres par seconde.
En raison de la conception, ces turbines éoliennes peuvent être utilisées jusqu'à une vitesse maximale définie du vent. Cela résulte de la force centrifuge des pales, de la stabilité de la boîte de montage et de la tension croissante à la vitesse de rotation à la sortie de la turbine éolienne.
Les éoliennes sont généralement sûres jusqu'à l'intensité du vent 12, was qui correspond à environ 33 mètres par seconde ou 120 kilomètres par heure, certains même jusqu'à 50 mètres par seconde (180 kilomètres par heure). Des dispositifs de freinage électromagnétiques et aérodynamiques sont installés en tant que splas de sécurité, ce qui limite une augmentation de la vitesse de rotation de la roue du vent au-dessus de la dimension maximale autorisée.
Certains modèles de turbines éoliennes modernes sont équipés d'interfaces Wi-Fi qui permettent l'installation, la commande et le contrôle de l'ensemble du système via un smartphone ou un PC, et donc également à distance.
Quel générateur de vent pourquoi ?
En principe, tout site qui n'a pas de connexion au réseau d'alimentation public peut être utilisé pour l'exploitation de générateurs de vent. En particulier, les emplacements où l'installation d'un raccordement d'alimentation entraînerait un effort excessif sont prédestinés aux générateurs de vent.
Avec l'utilisation d'installations hybrides combinant photovoltaïque et énergie éolienne, les possibilités d'utilisation ont considérablement augmenté : stations de mesure éloignées, systèmes de gestion de trafic autonomes, combinés avec des systèmes d'appel d'urgence sur les routes et autoroutes, solutions d'éclairage pour panneaux d'affiches, maisons de vacances jusqu'à la station de charge pour une voiture électrique, elles sont réalisables. En outre, les générateurs de vent peuvent être utilisés partout où les installations mobiles ne permettent pas de se connecter au réseau basse tension, par exemple sur des bateaux ou dans des caravanes. Dans le jardin, une petite turbine à vent peut fournir l'énergie nécessaire pour la pompe de bassin ou l'éclairage de serre. Il ne faut pas oublier les projets d'aide au développement dans les régions éloignées.
Il propose l'utilisation d'un générateur de vent dont la tension de sortie est en corrélation avec la tension de bord du consommateur, c'est-à-dire 12 ou 24 volts DC. Si vous souhaitez utiliser un courant alternatif de 230 volts (AC), vous pouvez le placer immédiatement sur une installation avec onduleur intégré.
Notre conseil pratique
Avant d'acheter un pare-vent fixe, vérifiez les conditions du vent qui règnent au niveau régional. Il est recommandé de mesurer le vent sur une période d'au moins trois mois à l'emplacement prévu pour pouvoir déterminer si une éolienne est utile. À la mesure préliminaire, vous détectez également la direction principale du vent à partir de laquelle l'installation doit circuler librement. Le service météo allemand publie régulièrement des données sur le vent pour les utilisateurs d'énergie éolienne, générées à partir de nombreux sites de Windmess dans toute l'Allemagne. Cela vous permettra d'évaluer plus précisément si le prix d'achat d'un générateur de vent est élevé.
Remarques importantes concernant l'installation et l'utilisation d'éoliennes
Familiarisez-vous avec les dispositions de l'ordre de construction de votre État fédéral avant de construire des éoliennes. En outre, d'autres lois peuvent s'appliquer, par exemple la loi sur la protection de la nature ou les dispositions relatives à la protection du patrimoine. Une grande partie des Länder allemands permettent la construction de turbines éoliennes jusqu'à 10 mètres d'altitude sans autorisation réglementaire.
Un générateur de vent est soumis à des charges mécaniques élevées avec une vitesse de vent croissante. Cela peut s'accompagner d'une exposition non négligeable au bruit was, qui doit être prise en compte lors du choix du lieu.
Un risque de blessure important est à l'origine de la rotation du rotor. En cas de vitesses de rotation élevées, un rotor peut apparaître transparent, de sorte que sa visibilité est limitée. Les bords tranchants des pales peuvent se blesser même à de faibles vitesses de rotation. Lors de l'entretien, le rotor doit donc être bloqué mécaniquement ou électriquement par des moyens appropriés.
Chaque turbine doit être mise à la terre sur le mât à la base de la tour. La section du câble entre le générateur et le régulateur de charge doit également être généreuse.
Vérifiez régulièrement que les lames ne sont pas entailles, trous et saletés, ainsi que le bon positionnement et l'intégralité des vis de fixation. Les irrégularités font apparaître des balourds qui mettent en danger non seulement le générateur, mais également le mât. Il est recommandé de remplacer les pales après environ cinq ans de fonctionnement.