bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Type de produit
Capot de protection pour extincteur1
Vendeur
Conrad Electronic SE
Prix
€ - €
Marque
Gloria1

Extincteurs

1 Résultat

Gloria  Feuerlöscherschutzhaube / Schutzschrank FS-6/EK aus Kunststoff  Capot de protection pour extincteur        Contenu 1 pc(s)

Gloria Feuerlöscherschutzhaube / Schutzschrank FS-6/EK aus Kunststoff Capot de protection pour extincteur Contenu 1 pc(s

31 pièces en stock
Livraison le jeu. 8 oct.
Vendu et expédié par : Conrad Electronic
49,99 €
Prix HT,

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Extincteur : éteindre les feux de petite taille

Les extincteurs portatifs sont utilisés pour éteindre les feux de petite taille et les feux de source. Les appareils de protection contre les incendies permettent de lutter contre de nombreux incendies au stade initial et d'étouffer ou d'éteindre les flammes. C'est pourquoi les extincteurs sont recommandés pour les maisons privées, les bureaux, les entreprises, les ateliers, les caravanes, les voitures et les maisons de jardin.

  • Les extincteurs sauvent des vies et protègent votre arrière et bien

  • Comment fonctionne un extincteur ?

  • Was distingue les lubrificateur à charge des extincteurs à pression continue ?

  • Comment trouver ich correct extincteur ?

  • Quels sont les extincteurs disponibles ?

  • Was a-t-il été équipé des classes d'incendie ?

  • Comment utiliser un extincteur ?

  • Important : contrôle et contrôle réguliers des extincteurs

 

Les extincteurs sauvent des vies et protègent votre arrière et bien

Une bougie oubliée, une flamme due à la graisse qui s'égoutter pendant le barbecue ou un chiffon de cuisine involontairement installé à proximité d'une plaque de cuisson allumée : les feux de logement ont de nombreuses causes quotidiennes. Une fois enflammé, les flammes s'enflamment rapidement. Il est alors important d'agir immédiatement. Les experts en incendie s'attend à ce que plus de 90 pour cent de tous les incendies puissent être combattus avec des extincteurs en cas de détection en temps utile. Les détecteurs de fumée vous avertissent, votre famille et les voisins des flammes. Les extincteurs peuvent empêcher les situations de pire.

Les extincteurs sont des appareils portables d'extinction d'incendie d'une masse maximale de 20 kg pour lutter contre les incendies de petite taille. Tout le monde peut utiliser un extincteur approprié pour contenir ou éteindre complètement un petit incendie ou un incendie jusqu'à l'arrivée des pompiers.

Si vous prenez au sérieux la question de la sécurité, de la protection contre les incendies et de la prévention des incendies à la maison, vous pourrez vous en prendre à un ou plusieurs types d'incendie. Il est recommandé de faire des braises à l'intérieur des locaux, dans les caves, dans le garage, dans les foyers et à proximité des barbecues. Dans les locaux et les bâtiments publics, le nombre de brasages est obligatoire en fonction de la taille de l'entreprise.

 

Comment fonctionne un extincteur ?

Les extincteurs sont remplis de différents moyens d'extinction tels que poudre, gaz, eau ou générateur de mousse. Différents moyens d'extinction sont disponibles pour différents types d'incendie (classes d'incendie). Pour la mise en service, retirez le fusible du extincteur, appuyez sur le bouton poussoir et utilisez le pistolet pour transporter l'agent extincteur à distance de la cuisinière. Le produit est expulsé sous pression. L'objectif de chaque agent extincteur est d'étouffer le feu et de minimiser les dommages matériels éventuels causés par l'utilisation de l'agent extincteur.

 

Was distingue les lubrificateur à charge des extincteurs à pression continue ?

Les extincteurs diffèrent selon le type de production de pression et donc dans leur forme.

Les lubrificateur à rechargement fonctionnent avec deux conteneurs : un réservoir d'agent extincteur et un réservoir de gaz propulseur séparé. Le réservoir d'agent extincteur n'est mis sous pression qu'en cas d'utilisation par l'ouverture d'une vanne et est donc « rechargé ». Les trous de charge varient selon que la bouteille de gaz propulseur est fixée à l'extérieur ou à l'intérieur du extincteur. Les extincteurs à charge sont généralement plus coûteux à acheter, mais moins coûteux à entretenir que les extincteurs à pression continue.

Pour les extincteurs à pression continue ou les extincteurs permanents, l'agent extincteur et le gaz propulseur se trouvent ensemble dans le réservoir d'agent extincteur. Celui-ci est ainsi toujours sous pression. Les fuites peuvent entraîner le fonctionnement de l'extincteur à pression continue, ce qui explique pourquoi de nombreux modèles sont équipés d'un manomètre (manomètre) pour le contrôle. Lors de la manipulation et du stockage des extincteurs à pression permanente ou des extincteurs permanents, il est nécessaire de faire preuve de plus de soin, pour cela les extincteurs à pression permanente sont moins coûteux à acheter.

 

Comment trouver ich correct extincteur ?

L'agent extincteur et l'effet d'extinction qui en résulte dépendent des causes d'incendie que vous pouvez combattre. Il existe des modèles contre les incendies de substances solides comme le bois, le carton et le papier, les textiles, le charbon et les arbres de Noël ou pour les incendies de substances liquides comme l'essence, le pétrole, l'alcool, la cire et les vernis. De nombreux extincteurs, bien que pas tous, peuvent être utilisés pour les incendies d'appareils électroniques jusqu'à une certaine limite de tension, par exemple sur les téléviseurs, les armoires de sécurité et les ustensiles de cuisine. Les modèles compacts sont spécialement conçus pour effacer les incendies d'huile et de graisse dans les cuisines et les établissements de restauration. Ces appareils peuvent être rangés discrètement dans la cuisine et sont ainsi immédiatement disponibles dans des situations dangereuses lorsque de la graisse s'enflamme sur la cuisinière ou dans une friteuse. Pour les voitures, les camionnettes, les camions et les véhicules de construction, il existe des extincteurs automatiques que vous pouvez également utiliser pour lutter contre l'incendie dans les véhicules de camping et les bateaux à moteur.

Un extincteur inadapté ne fait qu'empirer certains incendies. Les incendies de graisse dans le domaine de la cuisine, par exemple, ne doivent pas être combattus avec un extincteur à mousse. L'achat d'un extincteur ne fait l'objet d'aucune réglementation, c'est pourquoi il convient de tenir compte de quelques considérations fondamentales pour que votre nouveau extincteur réponde à vos besoins. Cela signifie qu'il s'adapte à la zone de suppression dans laquelle vous souhaitez insérer l'appareil. Par exemple, dans une cuisine, un coup de graisse se fera plus vite qu'un coup de métal. Le lieu de rangement est également essentiel, car un extincteur monté dans le garage peut être plus grand qu'un extincteur à emporter dans la voiture.

 

Quels sont les extincteurs disponibles ?

Comme le type d'agent extincteur est un critère essentiel pour l'utilisation de votre nouvel extincteur, les extincteurs à petites particules sont généralement désignés en fonction du type d'agent extincteur.

Extincteur à poudre

Dans l'extincteur à poudre, la poudre d'extinction ABC, dite poudre d'extinction au feu de Glut, est utilisée comme agent extincteur. L'abréviation ne fait pas référence à un composé chimique spécial, mais indique que l'agent extincteur est adapté aux classes d'incendie A, B et C. La poudre d'extinction dans les extincteurs à poudre empêche une nouvelle combustion et étouffe le Gnut. La poudre fine se répartit sur une grande surface et provoque une forte contamination. Les extincteurs à poudre sont fournis avec des quantités nominales de 1, 2, 3, 4, 6, 9 et 12 kg.

Extincteur à incendie à graisse

Les extincteurs à graisse fonctionnent avec des solutions salines concentrées qui mettent une couche de blocage sur la graisse, empêchant ainsi la combustion et refroidissent la graisse. Les graisses surchauffées peuvent s'enflammer et l'utilisation d'eau comme agent extincteur peut provoquer des explosions de graisse. Les extincteurs à incendie à graisse sont adaptés aux classes d'incendie A, B et F. Les extincteurs à graisse sont disponibles comme les extincteurs à mousse avec des quantités nominales de 2, 3, 6 et 9 kg.

 

Extincteur à dioxyde de carbone
(extincteur à CO2)

Pour les extincteurs au dioxyde de carbone ou les extincteurs au CO2, le dioxyde de carbone (CO2), un gaz non inflammable, est utilisé comme agent extincteur et en même temps comme agent propulseur. Le dioxyde de carbone déplace l'oxygène et étouffe ainsi la flamme. Le CO2 est exempt de résidus, ne génère aucune contamination et convient donc, par exemple, pour les salles informatiques, mais pas pour les zones extérieures. Les extincteurs à dioxyde de carbone ne doivent en aucun cas être utilisés dans des feux métalliques, car il y a un risque d'explosion. Les extincteurs au dioxyde de carbone sont adaptés aux incendies de classe B et sont fournis avec des quantités nominales de 2 et 5 kg. Le dioxyde de carbone empêche la consommation d'oxygène et est donc dangereux pour les personnes et les animaux - les extincteurs à CO2 sont moins adaptés pour les ménages.

Spray extincteur

En cas de spray extincteur, un agent extincteur à base de gel est utilisé. Les extincteurs sont très maniables et particulièrement simples à utiliser. En cas d'incendie, le spray extincteur est immédiatement utilisable et convient pour les classes d'incendie A, B et F. L'inconvénient des sprays d'extinction est la faible quantité de remplissage.

Extincteur à eau

Dans les extincteurs à eau, l'eau est utilisée comme agent extincteur et le CO2 comme agent propulseur. L'eau comme agent extincteur est non toxique, pH neutre et non corrosif, mais doit être utilisée uniquement pour les incendies de classe A. Les extincteurs à base d'eau sont disponibles avec des quantités nominales de 2, 3, 6 et 9 kg.

 

Extincteur à mousse

Les extincteurs à mousse utilisent comme agent extincteur un mélange de gaz, d'eau et de mousse. Le tapis en mousse produit à partir de la mousse recouvre les flammes de grande surface et les impuretés restent dans les limites. Les extincteurs à mousse sont adaptés aux classes d'incendie A et B. Les extincteurs à mousse doivent avoir des quantités nominales de 2, 3, 6 et 9 kg.

Spray extincteur

En cas de spray extincteur, un agent extincteur à base de gel est utilisé. Les extincteurs sont très maniables et particulièrement simples à utiliser. En cas d'incendie, le spray extincteur est immédiatement utilisable et convient pour les classes d'incendie A, B et F. L'inconvénient des sprays d'extinction est la faible quantité de remplissage.

Couvertures d'extinction

Les couvertures sont adaptées pour la suppression de très petits foyers.

 

 

Notre Conseil pratique : monter correctement l'extincteur

Si votre nouvel extincteur est arrivé chez vous ou en fonctionnement, la question se pose-t-elle à quelle hauteur le extincteur doit être monté ? En cas d'urgence, les extincteurs doivent être rapidement à portée de main - le règlement sur les lieux de travail prescrit donc une hauteur de montage de 0,8 à 1,2 M. Cette suspension est également recommandée dans les maisons privées.

Il est préférable d'indiquer l'emplacement d'un extincteur à l'aide des panneaux d'instructions officiels conformes aux normes ASR A1.3:2013 et en ISO 7010. Dans les entreprises, ces panneaux d'information sont même obligatoires pour un marquage de protection contre l'incendie conforme aux normes sur le lieu de travail et dans les zones publiques.

 

Was a-t-il été équipé des classes d'incendie ?

En Allemagne, les extincteurs sont soumis à la norme DIN en 3 qu'ils doivent respecter. La norme DIN permet de classer les différents extincteurs en fonction de leur capacité d'extinction. La norme DIN en 3 vous garantit que votre nouvel extincteur est adapté à la protection contre les incendies et aux types d'incendie que vous souhaitez combattre. L'extincteur lui-même et la description du produit sont fournis à l'aide du mot « extincteur » et des lettres suivantes pour lesquelles l'appareil est homologué.

Les incendies sont classés en classes A, B, C, D et F en fonction du matériau en feu. La classe d'incendie A comprend les matières solides, la classe d'incendie B les matières liquides ou liquides et la classe d'incendie C les gaz comme le propane, le butane et le méthane. La classe d'incendie D représente l'incendie des métaux et la classe d'incendie F pour les incendies de graisses et d'huiles. Cette définition n'est pas seulement importante lors de l'achat pour choisir le bon agent extincteur. Les classes d'incendie proviennent également du nom de prousque de passage « extincteur ABC » pour un extincteur à incendie universel.

Les graisses sont traitées séparément lors de la classification des incendies, car l'utilisation des moyens d'extinction ABC normaux peut être inefficace ou même aggraver le problème. Les feux à graisse ne doivent jamais être effacés avec de l'eau.

 

Comment utiliser un extincteur ?

Un mode d'emploi est disponible sur chaque extincteur. Familiarisez-vous avec ce dernier afin que vous puissiez immédiatement utiliser l'extincteur en cas d'incendie. Et c'est ainsi que :

  1. Appelez le service d'incendie !
  2. Apportez des personnes en sécurité dans les environs.
  3. Retirez l'extincteur du support.
  4. Approchez le foyer à une distance suffisante. Toujours se positionner dans la direction du vent, jamais contre le vent.
  5. Retirez le fusible de l'extincteur, actionnez la tête de frappe ou poussez le levier vers le bas, selon le modèle.
  6. En plus de vous, placez le pistolet à incendie ou l'extincteur dans la main et placez-le dans la direction du feu.
  7. Dirigez le jet d'incendie directement sur la cuisinière. Pour les feux de surface, commencez par l'avant et le bas. Les feux de goutte et de flux s'éteignent de haut en bas. En cas d'incendie majeur, utilisez plusieurs extincteurs simultanément, pas un par un.
  8. Observez le foyer d'incendie supprimé jusqu'à l'arrivée des pompiers et, si nécessaire, effacez à nouveau le feu.
  9. Si la fumée devient plus forte lors de la suppression, quittez immédiatement le bâtiment ! Déjà peu de respirations peuvent entraîner une perte de conscience !
 

Important : contrôle et contrôle réguliers des extincteurs

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'extincteur et la sécurité de l'utilisateur en cas d'incendie, les extincteurs doivent être contrôlés tous les deux ans. La plaque de contrôle sur l'extincteur fournit des informations sur le prochain rendez-vous. Si l'extincteur a été utilisé, il doit être vérifié immédiatement. Les extincteurs ne doivent être contrôlés et entretenus que par des personnes formées et compétentes. La plupart du temps, à côté de la plaque de contrôle se trouve le nom de la société qui a effectué la dernière vérification. Autrement, le fabricant de l'extincteur, l'association fédérale des entreprises spécialisées dans la protection contre les incendies ou les pompiers locaux sont le bon interlocuteur.

 
%seoprefootercolumns%