Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les prises d'alimentation et les prises d'alimentation

Les fiches mâles sont des fiches mâles pour l'alimentation électrique des appareils électriques en les branchant dans des prises de courant. Les raccords de réseau sont les pièces « femelles » des formes de connecteur. Les deux peuvent être utilisés pour créer des connecteurs facilement amovibles pour une utilisation flexible d'appareils électroniques.

Les prises d'alimentation et les prises d'alimentation sont installées comme connecteurs de rechange sur les câbles de raccordement des appareils finis ou pour alimenter des appareils autoéquipés. Pour cela, les fils individuels du câble de raccordement doivent être branchés correctement sur la fiche was, ce qui nécessite une expertise électronique.

  • Quelles sont les prises d'alimentation et les prises d'alimentation ?

  • was advient-il lors de la sélection des connecteurs d'alimentation et des connecteurs d'alimentation ?

Quelles sont les prises d'alimentation et les prises d'alimentation ?

Les fiches secteur sont des fiches de raccordement pour les appareils électriques. Ces fiches mâles « mâles » permettent d'alimenter l'appareil via une prise femelle traditionnelle, également appelée prise secteur.
En Allemagne, les connecteurs C et F sont utilisés en priorité.

Fiche C / fiche euro

Les fiches C, ou connecteur type C, sont des fiches mâles à deux pôles sans contact de protection. Les broches de ces connecteurs sont rondes. Ils sont conçus pour la tension secteur habituelle de 220 volts à 240 volts.

La fiche euro est également une fiche C. Pour pouvoir utiliser des appareils à faible puissance dans toute l'Europe sur le réseau basse tension, l'unification a été recherchée par le biais d'une fiche mâle à deux pôles sans contact de protection. Cependant, la prise de courant associée de type C n'est plus installée aujourd'hui, précisément en raison de son manque de contact de protection.

Fiche secteur

Notre conseil pratique :

Les fiches C s'adaptent également aux prises de mise à la terre. Cependant, si possible, utiliser des fiches F.

Fiche F / fiche de mise à la terre

Les fiches F ont un troisième contact pour la mise à la terre en plus des deux broches pour les conducteurs extérieurs et les conducteurs neutres. Ce contact de protection est conçu pour évacuer immédiatement les éventuels courants de fuite. Les prises pour le type de fiche mâle F sont largement utilisées en Europe.

Les fiches F s'adaptent généralement aux prises de type C, mais elles ne peuvent pas remplir leur fonction de protection, car il n'y a pas de contact pour le conducteur de protection sur les prises C. Il peut également arriver que les fiches F ne s'adaptent pas dans des prises très anciennes en raison de leur forme suréutilisée comme fiches de profil ou fiches de contour.

Fiche secteur
Fiche secteur

Raccords USB en tant que connecteur intermédiaire

Les prises USB sont utilisées pour charger des appareils mobiles. Dans la pratique, le port USB est souvent réalisé avec un adaptateur de prise intermédiaire sur une prise électrique normale. Les fiches intermédiaires sont adaptées pour une utilisation mobile et offrent une grande flexibilité, car vous pouvez charger votre smartphone et d'autres petits appareils n'importe où par câble de données, où une prise de courant normale est disponible. Il n'est pas nécessaire de porter en permanence le câble de charge avec un bloc d'alimentation.

Conseil de recherche : l'alternative à l'adaptateur USB est l'installation fixe d'une prise USB. Les prises de charge USB pour l'installation stationnaire sont disponibles ici.

Connecteur ILU

Les connecteurs ILU, également écrits par des fiches mâles Ilu, sont des connecteurs spéciaux pour les éléments d'éclairage. Le nom est dérivé du latin « illumination », qui signifie en allemand l'exposition, l'éclairage ou l'éclairage. Les câbles plats sont généralement utilisés pour les éclairages. Les fiches mâles et les prises correspondantes ne disposent pas de conducteur de protection.

 

Fiche secteur

Commutateur intermédiaire PRCD

Les appareils de courant résiduel portables (PRCD) sont des dispositifs de protection contre les courants de défaut mobiles qui sont installés dans les câbles de raccordement des appareils électriques. Ils détectent ou surveillent le fonctionnement des conducteurs de protection et sont donc destinés à protéger les personnes contre les accidents dans la basse tension. Les fiches intermédiaires PRCD sont utilisées dans le domaine commercial de l'installation électrique et dans les zones à risque comme les pièces humides.

Fiche secteur

was advient-il lors de la sélection des connecteurs d'alimentation et des connecteurs d'alimentation ?

Tension nominale pour l'alimentation électrique

La plupart des prises d'alimentation et des prises d'alimentation sont conçues pour la tension habituelle de 220 volts à 240 volts dans la gamme basse tension. Certains connecteurs ont une certaine tolérance vers le haut avec une tension nominale de 250 volts et sont donc adaptés pour une utilisation sur des consommateurs électriques puissants.

Dans des cas exceptionnels, la tension nominale admissible est de 400 volts. Il s'agit de connecteurs pour connexions de tension secteur et de commande sans accès public, c'est-à-dire derrière le mur ou dans les locaux techniques. Ces connecteurs possèdent des mécanismes de verrouillage supplémentaires.

Remarque de sécurité : bien que la plupart des connecteurs soient conçus pour une tension d'environ 230 volts, il n'est pas forcément nécessaire de brancher les appareils que vous souhaitez brancher. Les composants électroniques à tension nominale inférieure nécessitent des alimentations ou des résistances de puissance supplémentaires pour transférer la tension de sortie de l'alimentation à un niveau de tension inférieur. Le non-respect des exigences de tension sur les appareils représente un risque important pour la sécurité !

 

Fiche secteur

Prévention des accidents : types de protection IP et conducteur de protection

Les fiches mâles et les raccords sont classés dans les types de protection IP. Ces chiffres sont composés de deux chiffres. La première marque la protection contre les corps étrangers et les contacts. Le deuxième chiffre indique la protection contre l'eau. En règle générale, plus les chiffres sont élevés, plus la protection contre les transferts de courant indésirables est élevée.

En outre, la conception du connecteur est importante pour la sécurité. Bien que les fiches C et les prises C ne disposent pas de conducteur de protection, le système de fiches F avec fiches profilées et contact de protection offre une protection plus importante contre les accidents électriques. Bien entendu, le contact de protection ne fonctionne que si le câble de mise à la terre derrière la prise est correctement installé et suffisamment entretenu.

 

Versions de connecteur

Fiche secteur

Il existe des fiches mâles d'alimentation en version droite et en tant que fiche coudée. Les connecteurs coudés sont utilisés là où il n'y a pas suffisamment d'espace pour la fiche mâle avec un câble droit ou si la sortie de câble coudée est ainsi souhaitée.

Les connecteurs plats sont un type spécial des connecteurs coudés. Ils sont adaptés pour une utilisation dans des endroits étroits, par exemple derrière des meubles.

En fait, pas de fiche d'alimentation, mais il convient de mentionner ici les fiches intermédiaires. Ils ne sont pas installés dans les câbles de raccordement pour l'alimentation électrique. Un connecteur intermédiaire est branché directement dans la prise de courant et d'autres connecteurs sont branchés sur celui-ci. Souvent, les connecteurs intermédiaires ont des fonctions d'adaptateur ou de commutation, comme l'activation et la désactivation de l'alimentation ou la conversion d'une prise de courant normale en port de charge USB.

Fiche secteur

Les connecteurs d'alimentation sont également disponibles dans différentes versions. Une distinction fondamentale est faite entre les raccords secteur avec conducteur de protection pour type de connecteur F et les raccords secteur sans contact de protection pour type de connecteur C et F. Chaque fois que cela est possible, les raccords d'alimentation avec conducteur de protection sont utilisés de nos jours, car leur utilisation est obligatoire pour les appareils électriques puissants.

Pour les zones exposées à la poussière ou humides, utilisez des raccords secteur avec des types de protection IP élevés. En outre, il y a des couvercles pour les prises d'alimentation, de sorte qu'aucun court-circuit ne se déclenche en cas d'utilisation d'une prise de courant par la poussière et d'autres facteurs de perturbation.

Un modèle spécial est un connecteur d'alimentation multiple pour l'alimentation de différents appareils à partir d'une prise de courant.