Fusibles thermiques
Un fusible thermique est un type de fusible sensible à la température. Un fusible, ou plutôt un coupe-circuit à fusible, est un composant qui ouvre un circuit lorsque certaines conditions sont atteintes : une surintensité, une surtension ou ici, une température trop haute.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les fusibles thermiques
-
Comment fonctionnent les fusibles thermiques et comment sont-ils construits ?
-
À quoi servent les fusibles thermiques et was à respecter lors du montage ?
-
Comment les fusibles thermiques sont-ils spécifiés ?
-
Was faut-il respecter lors de la sélection et du fonctionnement des fusibles thermiques ?
L'énergie est mise en œuvre dans n'importe quel appareil électrique ou électronique. de main.
Produit de la chaleur qui peut être dissipée dans une certaine mesure, de sorte que les composants techniques et l'environnement ne soient pas endommagés. En cas d'incident, c'est-à-dire en fonctionnement anormal, par ex. court-circuit ou surcharge, mais également en cas d'influences extérieures qui empêchent la dissipation de la chaleur, la température à l'intérieur de l'appareil peut atteindre des valeurs inadmissibles. L'appareil risque non seulement d'être endommagé ou même détruit. De plus, un appareil surchauffé risque d'incendie pour l'environnement. aus. Afin d'éviter ces risques, il convient d'installer des fusibles contre la surchauffe, c'est-à-dire des thermofusibles ou des dispositifs de protection contre la surchauffe, dans les appareils et les équipements qui sont normalement utilisés à l'intérieur des locaux, en plus des fusibles qui protègent contre la surintensité.
Comment fonctionnent les fusibles thermiques et comment sont-ils construits ?

Un fusible thermique se compose de deux contacts qui sont solidement fixés à un élément métallique de fil de fusion, par exemple en métal de bois. Ce métal utilisé pour la connexion a un point de fusion défini. Lorsque cela est atteint, le métal fond et le contact ainsi que le circuit fermé sont interrompus. L'ouverture du contact est soutenue par un ressort qui veille également à ce que l'arrêt se fasse dans un court laps de temps et que le contact ne puisse pas tomber. Cela signifie que ce type de protection contre la température est un dispositif non réinitialisable qui ne peut plus être réutilisé après un premier déclenchement et qui doit être remplacé contre un nouveau dispositif. Les contacts se trouvent dans un petit boîtier, généralement des tubes en matériau isolant résistant au feu avec des connecteurs axiaux et, dans certaines versions, des connecteurs radiaux. Cette conception garantit que, au moment où le fusible thermique est déclenché, aucune flamme ni arc ne puisse pénétrer vers l'extérieur, ce qui pourrait déclencher un incendie. Le métal de contact fondu qui pourrait endommager l'appareil ou l'environnement ne doit pas non plus pénétrer à l'extérieur.
En outre, il existe des fusibles de température réinitialisables qui peuvent être réallumés manuellement après refroidissement de la surchauffe. Il s'agit d'un bimétal qui, lorsque la température de réponse est atteinte, se tord suffisamment pour qu'un mécanisme à ressort ouvre le contact. Un bouton-poussoir permet de remettre le ressort en état de fonctionnement après refroidissement.
À quoi servent les fusibles thermiques et was à respecter lors du montage ?
dans le domaine d'application.

Des fusibles thermiques sont la protection contre la surchauffe des bobinages de transformateur et de moteur, des alimentations, des ballasts, des électrovannes, des chauffages électriques, des chauffages à passage, des circuits électroniques, en particulier des niveaux de puissance et bien plus encore. Le champ d'application comprend à la fois des appareils de consommation tels que des machines à café, des grils, des fers à repasser et des friteuses, ainsi que des systèmes techniques professionnels tels que des actionneurs, des actionneurs, des commutateurs.
Une protection efficace contre la surchauffe dépend non seulement des caractéristiques techniques des fusibles de température, mais également en particulier de leur montage et de leur positionnement correct. Parce que la température peut atteindre une valeur élevée et ponctuelle, les fusibles thermiques sont montés le plus près possible des composants à protéger. Pour les moteurs ou les transformateurs, les fusibles de température sont intégrés directement dans les bobinages pour une protection efficace contre la surchauffe critique.
Comment les fusibles thermiques sont-ils spécifiés ?
Les principaux paramètres techniques des fusibles thermiques sont les suivants :
-
TF – température de mesure ou température de réponse nominale : température à laquelle le fusible est définitivement éteint ou interrompu.
-
Th – température de maintien : température maximale qui n'entraîne pas encore le déclenchement du fusible, mais qui, en cas d'arrêt à long terme, peut réduire la température de commutation.
-
IR - courant de fonctionnement : courant continu que le fusible de température peut diriger et commuter en toute sécurité.
-
IP : courant d'impulsion maximal que le fusible de température peut diriger brièvement.
-
Ur – tension nominale maximale, c'est-à-dire la tension pour laquelle le fusible de température est conçu.
Les caractéristiques techniques des fusibles de température sont définies dans la norme DIN en 60691.
La forme mécanique peut être différente : il existe des versions avec des fils de raccordement axial, mais également avec des connecteurs latéraux, donc radiaux et parallèles. De plus, des versions avec contacts latéraux pour fiches plates sont également fabriquées. Cette dernière version présente l'avantage de remplacer le fusible thermique sans soudure.
La plupart des fusibles thermiques sont dotés d'un contact NC, mais il existe également des versions avec contact normalement ouvert pour des applications spéciales.
Was faut-il respecter lors de la sélection et du fonctionnement des fusibles thermiques ?
Le critère le plus important est la température de mesure en plus de la tension nominale et du courant nominal. Il s'agit de la température qui ne doit en aucun cas être dépassée à l'intérieur de l'appareil. La valeur est déterminée par les limites de température, les composants à protéger, par ex. les enroulements de moteur ou les composants électroniques. Lors de la sélection d'un fusible thermique, il faut toujours tenir compte d'une distance entre la température maximale autorisée dans l'appareil et la température de mesure afin d'éviter des surchauffes ponctuelles instantanées en raison de l'inertie thermique de la construction totale. Une autre possibilité est de sélectionner la température de maintien qui correspond à la température de fonctionnement maximale autorisée dans l'appareil. Une fois de plus, il convient de prévoir une distance de sécurité par rapport à la valeur spécifiée.
Si des fusibles thermiques non réinitialisables ont été déclenchés, ils doivent être remplacés contre de nouveaux fusibles. Cependant, avant de remplacer l'appareil, il convient de trouver et d'éliminer la cause de la surchauffe de l'appareil. Seuls des fusibles thermiques avec les mêmes caractéristiques techniques peuvent être utilisés pour remplacer, sinon la fonction de protection n'est pas garantie.