Hélicoptères RC
Ce texte a été traduit par une machine.
Hélicoptère RC : modèles de vol pour les baseurs et les amateurs
Modélisme est l'un des passe-temps les plus populaires des allemands. En plus des hélicoptères RC, il y a des quadricoptères, des modèles réduits de voitures, des modèles réduits de bateaux et de nombreux autres modèles qui sont très appréciés. Les modèles de vol sont particulièrement prisés car vous pouvez installer de petites caméras dans les appareils et réaliser de superbes photos aériennes. Dans notre boutique en ligne CONRAD, vous trouverez de nombreux hélicoptères télécommandés dans le kit ou comme modèle RTF assemblé. Ainsi, les amateurs de bricolage et de muffel seront à vos frais.
-
Was RC Helicopter?
-
Quelles sont les différentes versions de l'hélicoptère RC ?
-
Was faut-il respecter lors de l'achat d'un hélicoptère RC ?
-
Directives légales sur le thème des hélicoptères RC
-
En conclusion, vous trouverez un hélicoptère télécommandé selon vos goûts
Was RC Helicopter?
Les hélicoptères RC sont de petits modèles de vol motorisés qui peuvent être déplacés à l'aide d'une télécommande. Les hélicoptères de type RC sont souvent inspirés d'un modèle de vol de l'aviation de l'avion. Ils sont beaucoup plus petits et ne peuvent pas transporter de personnes. RC signifie « radio controlled » ou « Remote controlled ». Cette abréviation est due à l'utilisation à distance des appareils.
Reproduction fidèle à l'échelle
Pour les modèles d'hélicoptères RC, on distingue les modèles Scale, semi-Scale et Fun Scale. Les modèles Scale sont aussi bien en forme que dans la couleur, et sont parfaitement inspirés par un modèle de l'aviation habité. Les modèles semi-scale ont également un type d'hélicoptère à l'exemple, mais sont modifiés dans certains détails. Il existe également des modèles Fun Scale. Ces derniers sont en forme d'hélicoptère de l'aviation de l'équipage, mais ils sont modifiés dans la couleur. Ils ont des colorations fantaisie qui n'existent pas dans la réalité. De même, vous trouverez des hélicoptères RC qui n'ont pas de véritable modèle. Ils sont souvent appelés modèles de formateurs. Ils sont souvent équipés d'un appareil photo et sont utilisés dans la photographie ou dans le domaine du film.
Quelles sont les différentes versions de l'hélicoptère RC ?
Vous souhaitez acheter un hélicoptère RC ou assembler les pièces du modèle ? La réponse à cette question détermine l'exécution du modèle qui vous convient. Dans le cas de la construction de modèles, on distingue différentes versions, appelées BNF, RTB ou RTF. Was cache derrière les abréviations, vous pouvez en savoir plus ici :
Kit
Vous êtes doué et aimez-vous briller ? Alors un kit est exactement le bon pour vous. Vous recevrez ici votre hélicoptère modèle commandé à distance en pièces individuelles. Ceux-ci doivent encore être assemblés avec l'outil approprié. Vous trouverez également des outils de modélisation dans la boutique en ligne CONRAD.
ARF (almost ready to fly)
Les hélicoptères ARF sont presque prêts à voler. Il faut encore assembler quelques composants. En fonction du type de modèle, vous devrez par exemple installer les ailes ou installer le moteur.
BNF (bind and fly)
Les modèles de vol BNF sont des hélicoptères construits. Mais il manque encore la télécommande. Soit vous avez déjà une télécommande à la maison, soit vous achetez un appareil compatible avec le modèle de vol.
RTB (ready to bind)
RTB est une abréviation de BNF. Les désignations dépendent du fabricant.
RTF (ready to fly)
Les hélicoptères RTF possèdent tout was nécessaire pour voler (aviateur, émetteur, chargeur, batterie). Ici, il suffit de recharger la batterie et le plaisir de vol peut commencer. Si vous avez deux mains à gauche ou si vous ne souhaitez pas acheter d'outil de construction de modèle supplémentaire, un modèle RTF est bien conseillé.
Notre conseil pratique
Vous ne souhaitez pas acheter un modèle d'hélicoptère, mais un autre modèle de vol RC ? Pas de problème, vous trouverez également des modèles réduits d'avions, des quadricoptères, des multicoptères et des modèles de race Copter dans la boutique en ligne DE CONRAD. Les quadricoptères sont particulièrement populaires. Avec une caméra intégrée, vous pourrez réaliser des photos aériennes à couper le souffle. Même ceux qui préfèrent rester sur le sol avec leur modèle ou préféreront l'eau seront également présents dans notre boutique. Choisissez le modèle adapté à vos goûts parmi les voitures, les modélisme et les bateaux à moteur.
Was faut-il respecter lors de l'achat d'un hélicoptère RC ?
Si vous souhaitez obtenir un hélicoptère RC, vous devez tenir compte de quelques critères lors de l'achat. Notez par exemple le type de commande, la vitesse maximale, le nombre et la taille des pales et l'autonomie de la batterie. La boutique en ligne CONRAD vous propose des modèles très divers, vous permettant de trouver le produit adapté à vos besoins.
Le plus important pour l'achat d'hélicoptères RC
- Les hélicoptères RC sont des hélicoptères modèles réduits commandés à distance, qui sont inspirés des modèles d'avion de l'aviation habité.
- Les hélicoptères commandés à distance sont fournis dans différentes versions de modèles. Les amateurs de bricolage peuvent devenir un kit et même travailler de manière artisanale. Celui qui est un peu plus inchic ou qui n'aime pas bricoler profite d'un hélicoptère RTF bien assemblé. Ici, vous n'avez qu'à recharger la batterie.
- Tenez compte d'autres critères d'achat en plus de l'exécution du modèle. Notez par exemple le nombre et la taille des pales, les fonctions de commande disponibles et la durée de fonctionnement des accus.
Nombre et taille des pales
Il y a des hélicoptères monomoteur et des hélicoptères avec plusieurs pales. La plupart des modèles disposent d'un grand rotor principal situé au-dessus de la cabine de vol et d'un petit rotor arrière. Plus le diamètre du rotor du rotor principal est grand, plus l'hélicoptère RC est lourd et plus il est silencieux dans l'air. Les petites rafales ne font rien d'un hélicoptère avec un grand rotor principal. Ils sont Ideal pour les vols en plein air. En revanche, les hélicoptères à petit moteur monomoteur sont conçus pour la zone intérieure, car ils perdent leur direction de vol même lors de petits rafales de vent.
Commande
Lors de la commande d'hélicoptères modèles, vous distingerez différentes fonctions de commande, par exemple Nick, Roll, Gier ou Pitch. Nick représente le don de l'hélicoptère autour de son propre axe transversal. La fonction de commande Nick permet donc d'incliner l'hélicoptère vers l'avant ou vers l'arrière. Le roulis, par contre, désigne le pivotement autour de l'axe longitudinal, c'est-à-dire l'inclinaison ou le roulis de l'hélicoptère vers la gauche ou la droite. La fonction de commande de lacet fait pivoter l'hélicoptère autour de l'axe supérieur et s'oriente vers la gauche ou la droite. Le bouton de commande Pitch vous permet de lever et d'abaisser le modèle de vol. Ici, les pales sont modifiées dans votre angle d'attaque. Tenez compte des fonctions de commande qui incluent la commande à distance de l'hélicoptère souhaité.
Hélicoptère modèle pour débutants
Il y a des hélicoptères de modèle spéciaux pour les débutants. Ils possèdent d'excellentes propriétés de suspension, peuvent être montés et démontés facilement et sont particulièrement durables. Si vous achetez le premier hélicoptère modèle et que vous n'avez pas encore acquis d'expérience dans le vol, un tel modèle est le bon choix pour vous. En outre, vous trouverez également des hélicoptères RC pour les professionnels et les professionnels avancés dans CONRAD Online Shop.
Autonomie de la batterie et temps de charge
La plupart du temps, le temps de vol effectif pour les hélicoptères RC est de seulement cinq à dix minutes. En raison de la courte durée de vie de la batterie, vous devez vous séparer de plusieurs batteries de rechange si vous souhaitez profiter d'un temps de vol plus long. Dans le cas contraire, les accus sont rechargés assez rapidement. Certaines batteries ne nécessitent que 20 minutes de charge jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'emploi.
Directives légales sur le thème des hélicoptères RC
Veuillez noter que le vol des hélicoptères RC est couvert par le règlement allemand sur le transport aérien. Vous ne devez donc pas laisser votre hélicoptère monter n'importe où, mais vous devez vous informer au préalable si cela est possible. Ainsi, vous ne pouvez effectuer votre lancement d'hélicoptère RC que sur des terrains étrangers si vous avez demandé au propriétaire et reçu une réponse positive. Vous ne pouvez pas démarrer l'hélicoptère RC à proximité des aéroports et des zones résidentielles. Maintenez à tout moment une distance d'au moins 1,5 kilomètre.
Assurez-vous également que vous disposez d'une assurance responsabilité valide couvrant les dommages éventuels causés par votre hélicoptère. Dans certains cas, vous pouvez conclure une assurance complémentaire.
Vous souhaitez réaliser des photos ou des vidéos en hauteur avec votre hélicoptère ? Là encore, il y a des règles juridiques à prendre en compte. Ainsi, les personnes que vous enregistrez avec l'appareil photo ne doivent pas être reconnaissables. Dans le cas contraire, vous devez obtenir au préalable l'autorisation des personnes concernées.
En conclusion, vous trouverez un hélicoptère télécommandé selon vos goûts
Les hélicoptères RC sont de superbes pilotes de modèles Hobby. Si vous ne souhaitez pas installer de quadricoptère avec la caméra, la caméra peut également être installée sur l'hélicoptère modèle et réaliser de superbes photos aériennes. Lors de l'achat de votre hélicoptère, vous devez d'abord vous assurer de l'exécution du modèle. Ceux qui souhaitent voler en même temps achètent le meilleur modèle Ready to Fly (RTF). Ceux qui aiment bricoler et apporter les compétences nécessaires peuvent également acheter un hélicoptère ARF ou se mettre en kit. Consultez également les descriptions de produits CONRAD pour connaître le nombre de pales de l'hélicoptère RC, la taille de celles-ci, les fonctions de commande disponibles et la durée de vie de la batterie. Si vous êtes débutant dans la construction de modèles RC, vous pouvez acheter un hélicoptère spécial pour les débutants. Ces modèles sont faciles à naviguer et sont particulièrement adaptés aux enfants. Dans tous les cas, tenez compte des exigences légales et ne laissez jamais votre hélicoptère RC voler dans des zones non autorisées.