- Type de produit
- Ensemble Home Cinéma récepteur stéréo1
- Vendeur
- Prix
- Marque
- HP Poly1HP1
- Interfaces (entrée)
- casque (jack 3,5 mm)1
- Interfaces (sortie)
- casque (jack 3,5 mm)1
- Fonction réseau/internet
- Bluetooth®1
Ensembles Home Cinéma
1 Résultat
Conseils
Parce que chacun a sa propre définition du confort en matière de télévision et de film, Conrad met à votre disposition une vaste gamme de home cinémas. Quel que soit votre budget, vous avez donc la possibilité de vous faire vraiment plaisir grâce à Conrad ! Depuis plus de 90 ans, nous mettons notre expérience à votre service pour vous satisfaire au quotidien. Jour après jour, grâce à un home cinéma de qualité fabriqué par une grande marque, vous profitez ainsi du meilleur de votre téléviseur. Faites confiance à Conrad pour l’achat de votre home cinéma : en quelques clics seulement, trouvez le home cinéma qu’il vous faut, et toujours à bon prix !
Ce texte a été traduit par une machine.
Les systèmes Home cinéma sont plus que des systèmes de cinéma relaxés à la maison

Une expérience cinématographique impressionnante se compose généralement de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le film et son action sont au premier plan. Mais ce was n'est pas perçu directement au premier moment est le son. Mais sans son puissant, les meilleures scènes et l'action la plus cool ne sont pas mises en valeur correctement.
Et c'est exactement ce qui was si réussi dans les salles que vous devriez également profiter dans la vie professionnelle. Si des vidéos impressionnantes sont présentées lors de salons ou d'événements avec des présentations d'entreprise ou des représentations de produits, le son correct ne doit pas être manquée.
Pour cette tâche, les systèmes de home-cinéma éprouvés sur le terrain sont tout simplement prédestinés. Nous sommes heureux de vous dire quelles sont les différences entre les systèmes et was à respecter lors de la sélection ou de l'installation. Et si nécessaire, nous pouvons vous fournir le même produit que le popcorn pour votre prochaine présentation.
-
was home cinéma system?
-
Quels sont les systèmes de home cinéma ?
-
was faut-il tenir compte lors de l'installation d'un système audio Home cinéma ?
-
was faut-il respecter lors de l'achat d'un système Home cinéma ?
-
was distingue en fait une chaîne hi-fi du Home cinéma ?
-
L'aide adaptée en cas d'installation ou de problèmes : Mila Friends
-
Foire aux questions sur les systèmes de home cinéma
-
Conclusion : vous trouverez ainsi le système Home cinéma adapté
was home cinéma system?
Les cinéastes ont déjà reconnu depuis longtemps que de très bons films avec la musique adaptée et avec des effets sonores surprenants sont encore mieux. Ce n'est pas pour rien que la production de films et les salles de cinéma soient autant utilisées pour un son parfait. Comme les écrans plats modernes ne peuvent pas intégrer de haut-parleurs puissants et puissants, les systèmes audio ou les systèmes Home cinéma avec haut-parleurs externes sont nécessaires pour un son parfait.
Un système Home cinéma comprend plusieurs composants qui restituent une qualité sonore très proche du véritable son de cinéma. Mais ceux qui souhaitent assembler leur propre home cinéma à partir de composants individuels doivent généralement s'ensaisir très profondément dans leur poche. En effet, les pièces individuelles sont relativement coûteuses en elles-même. Il est moins cher avec un pack Home cinéma complet qui comprend tous les haut-parleurs, le subwoofer, le lecteur Blu-ray, le récepteur AV, le câble de connexion ainsi qu'une description détaillée de la construction.
Le nombre de enceintes hi-fi dépend du système Home cinéma et du nombre de sorties fournies par le récepteur AV. Un système Home cinéma nécessite également un téléviseur aussi grand que possible. De nombreuses personnes intègrent également un écran et un vidéoprojecteur dans le système Home cinéma.
Quels sont les systèmes de home cinéma ?
Pour les systèmes Home cinéma, on distingue différentes versions de 2.1 à 9.1. Les deux chiffres indiquent toujours le nombre de haut-parleurs et de subwoofer. Le subwoofer est responsable des sons profonds et les haut-parleurs garantissent un son Surround. Sur un système 2.1, il y a par exemple deux haut-parleurs et un subwoofer actif. Un système 9.1 intègre même neuf haut-parleurs et un subwoofer, ce qui vous permet de profiter d'un son gigantesque.
Système Home cinéma 2.1

Place assise (1); téléviseur (2); haut-parleur avant gauche (3); haut-parleur avant droit (4): Subwoofer (5).
Deux haut-parleurs avant et un subwoofer sont fournis ici. L'utilisateur est uniquement en face.
2.1 les systèmes Home cinéma sont assez compacts et conviennent Ideal pour les petites pièces. Ils servent uniquement à améliorer la qualité du son du téléviseur.
Il n'y a pas encore d'effet surround comme on l'a vu dans le cinéma.
Système Home Cinema 5.1

Place assise (1); téléviseur (2); haut-parleur avant gauche (3); haut-parleur avant droit (4): Subwoofer (5); haut-parleur central (6); haut-parleur surround gauche (7); haut-parleur surround droit (8).
Les systèmes Home cinéma les plus populaires sont 5.1 systèmes composés de cinq haut-parleurs et d'un subwoofer. Vous pouvez déjà créer une véritable sensation cinéma.
Sur un système Home cinéma 5.1, trois haut-parleurs avant se trouvent devant l'utilisateur et deux haut-parleurs Surround derrière lui. Le haut-parleur central est positionné entre les deux haut-parleurs principaux situés à droite et à gauche du téléviseur.
Celui-ci est alors responsable de la lecture de la langue. Les deux haut-parleurs Surround situés derrière l'utilisateur garantissent un son parfait.
5.1 les systèmes sont adaptés pour les pièces moyennes et grandes.
7.1 système Home cinéma

Place assise (1); téléviseur (2); haut-parleur avant gauche (3); haut-parleur avant droit (4): Subwoofer (5); haut-parleur central (6); haut-parleur surround gauche (7); haut-parleur surround droit (8); haut-parleur surround arrière gauche (9); haut-parleur surround arrière droit (10).
Le système Home cinéma 7.1 fait déjà partie des systèmes Home cinéma de haute qualité. Sept enceintes et un subwoofer sont fournis ici.
Cependant, les deux enceintes arrière Surround supplémentaires aux systèmes 5.1 doivent être installées derrière les haut-parleurs Surround. Pour ce faire, les haut-parleurs Surround peuvent se déplacer vers l'avant jusqu'à la hauteur de la place de l'utilisateur.
7.1 les installations ne sont donc adaptées qu'aux grandes pièces où l'espace derrière l'utilisateur est suffisant pour les haut-parleurs surround arrière.
Lorsque vous achetez des DVD et des Blu-ray, veillez à ce que les films contiennent une piste audio 7.1.
Remarque : en fonction de l'équipement et du nombre de sorties haut-parleurs, le récepteur AV peut intégrer d'autres haut-parleurs satellites dans le système Surround pour rendre l'expérience sonore encore plus intense.
Notre Conseil pratique : tenir compte de la taille de la pièce
Choisissez votre nouveau système audio en fonction de la taille de vos locaux. Pour les grands espaces de vie, vous aurez peut-être besoin d'un plus grand nombre de haut-parleurs afin de pouvoir ressentir un son digne d'un cinéma. Pour les petits espaces de vie de 20 m2, un système Home cinéma 5.1 suffit pour profiter d'une qualité sonore exceptionnelle.
was faut-il tenir compte lors de l'installation d'un système audio Home cinéma ?

Un bon système de son ne doit pas seulement donner un son de qualité. L'installation doit également être effectuée de manière propre.
La charge d'installation dépend naturellement de la taille du système Home cinéma. Les systèmes Surround avec cinq enceintes ou plus sont plus complexes à installer qu'un système 2.1. L'installation des haut-parleurs avant et du caisson de basses est relativement simple, car ces composants sont généralement placés à proximité du téléviseur ou du récepteur AV. Vous n'avez donc besoin que de câbles relativement courts, qui peuvent également être montés facilement cachés.
Il se comporte différemment avec les haut-parleurs arrière. Ici, les câbles longs doivent être retirés et cachés. C'est pourquoi il est particulièrement pratique d'acheter un système audio avec haut-parleurs arrière sans fil ou subwoofer sans fil. Ils peuvent être reliés au système Home cinéma par radio ou par réseau local sans fil et sont relativement faciles à installer. Même si vous n'avez pas encore autant d'expérience dans l'installation de systèmes de home cinéma.
Pour le reste, il faut bien entendu tenir compte de la disposition correcte du téléviseur, du lecteur Blu-ray, des haut-parleurs avant, arrière et central et du subwoofer. En cas de doute, un regard sur le mode d'emploi vous aidera à expliquer précisément l'installation des haut-parleurs fournis.
was faut-il respecter lors de l'achat d'un système Home cinéma ?
En plus du nombre de enceintes, il existe d'autres facteurs que vous devez prendre en compte lors de l'achat d'un système Home cinéma. Faites attention aux fonctions des haut-parleurs, aux possibilités de connexion et à la capacité de charge de la musique.
Haut-parleurs
Certains systèmes Home cinéma disposent d'enceintes sans fil. Ces derniers sont plus faciles à installer, en particulier sur les haut-parleurs arrière. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de cacher l'enchevêtrement de câbles. Les haut-parleurs sans fil sont généralement reliés entre eux et au téléviseur par radio.
interfaces (fiche)
En fonction de la version, les systèmes Home cinéma disposent des interfaces et des connexions les plus diverses. Les plus importants sont les entrées numériques optiques, les ports HDMI, les prises RCA et les possibilités de connexion USB, réseau et antenne. Lors de l'achat de votre système Home cinéma, assurez-vous que l'installation dispose des interfaces d'entrée et de sortie dont vous avez besoin pour connecter les appareils existants.
Fonctions réseau et Internet
Selon le modèle, les systèmes Home cinéma disposent de différentes fonctions Internet et réseau, par exemple Smart TV, WiFi, mise en miroir d'écran ou applications. Par exemple, le WiFi signifie que vous pouvez intégrer votre système Home cinéma dans un réseau Wi-Fi existant. Vous pouvez ainsi accéder à votre installation via une application pour smartphone ou la Smart TV et lire de la musique, des vidéos ou d'autres supports audio. Les systèmes de home cinéma modernes sont généralement très bien équipés en ce qui concerne les fonctions Internet et réseau.
Limites de puissance musicale
La capacité de charge de la musique décrit la capacité d'impulsion à deux secondes qu'un haut-parleur peut supporter sans endommager le matériau. La capacité de charge maximale des systèmes de home cinéma peut être de plusieurs centaines de watts. Avec un système audio 2.1 simple, la charge est généralement inférieure à celle d'un grand système Home cinéma 5.1 ou 7.1. Si vous souhaitez mettre en place une installation 5.1 solide, vous pourrez supporter une charge maximale comprise entre 400 et 1200 watts.
was distingue en fait une chaîne hi-fi du Home cinéma ?

Une chaîne hi-fi se compose principalement d'un lecteur CD, d'un amplificateur et de deux boîtiers pour la lecture du signal stéréo. Les systèmes Home cinéma sont beaucoup plus complexes. En fonction de la version, ils possèdent un récepteur AV avec lecteur Blu-ray ou lecteur DVD et intègrent jusqu'à neuf enceintes ou plus. En outre, un subwoofer pour la lecture des fréquences basses de chaque système Home cinéma en fait partie. Les autres enceintes reproduisent les fréquences restantes et sont parfaitement adaptées aux tons. De plus, les enceintes sont disposées dans un système home cinéma autour de l'utilisateur, de sorte que tout le champ de la pièce soit rempli avec le son et qu'une atmosphère cinématographique se forme. Dans le cas d'une installation stéréo normale, la sonorisation ne se fait qu'à partir d'une seule direction. En général, la qualité sonore n'est pas comparable à celle d'un système Home cinéma.
L'aide adaptée en cas d'installation ou de problèmes : Mila Friends
Vous souhaitez profiter du cinéma Feeling à la maison,
connecter vos appareils de manière optimale et placer les haut-parleurs de manière parfaite ?
Laissez un ami Mila
vous aider rapidement et efficacement. Rendez-vous maintenant !
Mila vous offre une assistance et une assistance pour toutes sortes
de questions techniques ou de problèmes. Les personnes Hohem ont les connaissances techniques
Réservez en ligne notre service Mila Friends et bénéficiez de
l'assistance dont vous avez besoin quand il vous convient le mieux.
Foire aux questions sur les systèmes de home cinéma
Quelle was est la différence entre un système Home cinéma et une barre de son ?
En raison de leur construction plate, les téléviseurs offrent une profondeur de montage limitée pour les haut-parleurs. C'est pourquoi le son des haut-parleurs intégrés laisse souvent à désirer. Si vous souhaitez installer un système Home cinéma, vous pouvez choisir une barre de son comme solution tout-en-un. Une barre de son est positionnée de manière peu encombrante en dessous ou devant le téléviseur et se connecte directement au téléviseur. Le son de la télévision est désormais diffusé via la barre de son, ce qui améliore considérablement la qualité sonore. Même si les barres de son haut de gamme peuvent fonctionner en partie avec des subwoofers externes et produire électroniquement un son artificiel, la qualité sonore d'une barre de son ne s'applique pas à un système audio surround 5.1.
Quelle was est la différence entre Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos et Dolby True HD ?
Ray Dolby a inventé les premiers processus de réduction active du bruit dans les années 1960 et a joué un rôle décisif dans le développement du son Surround avec Dolby Surround.
Dolby Digital représente la transition du son surround analogique au son surround numérique et a été introduit dans les salles dans les années 90. La procédure de lecture numérique peut prendre en charge les systèmes 5.1 et est la norme habituelle pour les DVD.
Dolby Digital plus a été conçu en 2005 pour la lecture sur téléviseur HD et pour les services de streaming et peut théoriquement prendre en charge jusqu'à 13.1 systèmes. Grâce à sa compression avancée des données, Dolby Digital plus ne nécessite qu'une très faible bande passante.
Dolby Atmos est la troisième dimension sonore et est de préférence utilisé dans les cinémas. L'utilisation de haut-parleurs d'altitude permet également de reproduire de manière réaliste les expériences sonores du haut-parleur. Pour la reproduction, vous aurez besoin de systèmes 5.1 avec deux haut-parleurs de hauteur supplémentaires. Ces systèmes sont appelés 5.1.2.
Dolby True HD est une norme numérique multicanal dans laquelle les données audio sont transmises sans perte. Il est utilisé avec les disques Blu-ray, car grâce à des techniques de stockage intelligentes, il y a suffisamment d'espace sur ce Medium.
was signifie DTS-HD ou DTS-HD Master audio ?
DTS signifie Digital Theater System. En version HD ou HD Master audio, il s'agit d'un format audio pour la transmission sans perte de données audio. Il est donc comparable à Dolby True HD et est conçu pour les systèmes 7.1.
Conclusion : vous trouverez ainsi le système Home cinéma adapté
Choisissez d'abord si vous souhaitez posséder un système de divertissement 2.1, 5.1, 7.1 ou 9.1. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas vous servir d'au moins cinq haut-parleurs. Plus votre Home cinéma est riche en haut-parleurs, plus le son est différent. Notez également si les haut-parleurs sont intégrés dans un réseau Wi-Fi ou peuvent être connectés au téléviseur via radio. Les enceintes sans fil bénéficient d'une plus grande liberté d'installation. Vous pouvez construire les boîtiers arrière à différents endroits sans avoir à prendre en compte les câbles gênants. Les systèmes Smart TV et les systèmes Home cinéma compatibles avec les applications sont également pratiques. Vous pouvez accéder facilement aux boîtes depuis une tablette, un téléviseur ou un smartphone et lire de la musique ou des vidéos.