Ce texte a été traduit par une machine.

 

Horloges murales dans des designs attrayants avec de nombreuses fonctions

Le guide vous fournit de nombreuses informations utiles sur le thème des horloges murales. Avec ces conseils précieux, vous trouverez précisément l'horloge murale adaptée à votre maison ou votre bureau.

  • Was a wall horloge?

  • Quels sont les types de montres murales ?

  • Que dois-ich faire lors de l'achat d'une horloge murale ?

  • Horloge mural avec affichage de la température;

  • Horloge murale sans tacher

  • FAQ : les questions les plus fréquentes sur les horloges murales

  • Conclusion : comment acheter l'horloge murale adaptée

Was a wall horloge?

Les montres murales sont pratiques, mais elles sont également très séduira et font partie de votre maison. La plupart des modèles sont montés sur le mur par des vis, mais certains possèdent également un dispositif de réglage qui vous permet de transformer votre horloge murale en horloge de table. De nombreuses fonctions spéciales font de votre montre moderne un calendrier ou une station météo en même temps. Les horloges murales sont disponibles sous de nombreuses formes, conceptions et versions : rondes ou carrées, en plastique ou en métal, avec affichage analogique ou numérique. Ainsi, vous trouverez exactement le compteur horaire adapté pour la cuisine, le bureau ou la chambre d'enfant.

Quels sont les types de montres murales ?

Horloge murale à quartz

Les montres à quartz sont la forme la plus courante de la mesure du temps. Ils contiennent un petit cristal de quartz qui se trouve dans un oscillateur électrique. La tension alternative permet de faire vibrer le quartz. La fréquence de vibration uniforme sert de générateur d'horloge pour l'horloge et est nettement plus précise que les minuteries mécaniques. Cependant, les horloges murales avec quartz doivent parfois être remises en état.

Horloge murale radio-pilotée

Les montres sans fil analogiques sont également des horloges à quartz, car elles possèdent également un oscillateur avec quartz. En outre, ce type d'horloge murale reçoit régulièrement un signal radio, ce qui permet de régler l'heure automatiquement correctement. Vous n'aurez généralement jamais à régler manuellement les horloges murales sans fil. Le changement d’heure se fait lui aussi automatiquement.

Horloge murale silencieuse 

Beaucoup trouvent le tic-tac d’une horloge ennuyeux à long terme et optent donc pour un modèle numérique. Cependant, vous n'avez pas nécessairement besoin de ce type de modèle pour éviter ce bruit. Les horloges murales silencieuses ont un mouvement particulièrement silencieux, aussi appelé mouvement d’horloge rampante. 

Notre conseil pratique

Les horloges sans fil se synchronisent à intervalles réguliers avec un signal radio. Pour que ce soit bien reçu, montez l'horloge murale à proximité de la fenêtre. Les murs de construction dans lesquels du béton armé ou des pièces métalliques ont été montés peuvent perturber le signal ou même le bloquer.

     

Que dois-ich faire lors de l'achat d'une horloge murale ?

    • Sans fil ou quartz
    • Mécanisme d'horloge silencieux
    • Rotation gauche/droite
    • Analogique, numérique ou combiné
    • Cadran : sans chiffres, chiffres arabes ou romains
    • Numérique : 12 ou 24 heures
    • Alarme avec répétition de réveil
    • Date
    • Jour de la semaine
    • Phase lunaire
    • Température intérieure ou extérieure
    • Indication de la température en °C ou °F.
    • Symbole de la météo actuelle
    • Prévisions météorologiques des prochaines 12-24 heures
    • Affichage de l´humidité relative de l´air
    • Horloge murale en plastique, en aluminium ou en bois
    • Écran éclairé
    • Approprié pour une utilisation en intérieur et extérieur
    • Avec pendule

Horloge muraleavec température

Le modèle à affichage Ein avec affichage de la température et de l'humidité de l'air permet d'économiser les informations météorologiques et d'aider à la sélection des vêtements ainsi qu'à la planification de la journée. Les montres avec capteur extérieur peuvent également mesurer la température extérieure et la transmettre à votre horloge murale.

Horloges murales sans tacher

Le fait de ticher une montre de manière uniforme est perçu comme gênant par de nombreuses personnes à long terme. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser une horloge numérique pour éviter ces bruits parasites : les montres silencieuses possèdent un mécanisme d'horloge particulièrement silencieux, également appelé horloge silencieuse. Avec une telle horloge murale, vous pourrez profiter de votre calme dans les salles de travail ou de classe ainsi que dans les chambres à coucher, tout en gardant un beau cadran à l'esprit.


FAQ : les questions les plus fréquentes sur les horloges murales

Comment régler ich wall hest correctement ?
Pour les montres à quartz, vous devez régler l'heure manuellement, les montres sans fil peuvent obtenir leur heure par un signal radio. Les exigences précises dépendent du modèle, le mode d'emploi de l'horloge murale fournit des informations à ce sujet.

Une horloge sans fil peut-elle également être réglée manuellement ?
Dans certaines zones ou certains bâtiments, il peut arriver que votre montre ne reçoive pas correctement le signal radio et affiche ainsi une heure incorrecte. Pour la plupart des montres sans fil, vous pouvez effectuer la synchronisation manuellement par simple pression sur un bouton ou même la désactiver par intermittence. Vous pouvez ensuite régler l'horloge comme une horloge à quartz normale.

Pourquoi est-il vrai si mon horloge murale ne fonctionne pas correctement ?
Que ce soit pour l'horloge à quartz ou sans fil, vous devez d'abord vérifier si les piles doivent être remplacées. Si votre horloge murale n'est pas précise, elle peut être placée à sa position ou même en fonction de la météo : objets métalliques, appareils électroniques - en particulier ceux avec commande radio - et orages peuvent affecter le signal. Si votre montre continue à fonctionner, il peut y avoir un défaut dans l'horloge ou dans l'électronique.


Conclusion : comment acheter l'horloge murale adaptée

Les horloges murales sont disponibles dans un large choix, en particulier pour les montres analogiques avec cadran. En choisissant votre nouveau chronomètre, vous pouvez donc décider en premier lieu en fonction de vos goûts personnels. Les montres de salle de bain ou de jardin doivent cependant être protégées contre l'humidité ou les intempéries. Les montres sans fil sont nettement plus précises et plus confortables que les montres à quartz, à condition que le signal ne soit pas perturbé. Ceux qui ne veulent pas entendre de tickes doivent saisir une horloge ou une horloge numérique. Les fonctions supplémentaires telles que les données météo ou le calendrier rendent votre horloge murale polyvalente et utile au quotidien.