bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce dispositif est fréquemment appelé un interrupteur de position en raison de son fonctionnement. Ce sont des outils électroniques qui s'intéressent principalement aux actions physiques de présence, de passage, de placement ou bien sûr, de fin de course. Selon le mouvement des pièces d'une installation, il crée un contact électrique à partir d'un contact physique. Classés en plusieurs catégories (comme l'interrupteur de porte, de sécurité, etc.), ce type d'interrupteur permet, grâce à un contact direct, différentes actions sur divers mécanismes.

Ce texte a été traduit par une machine.

     

Informations sur les interrupteurs de fin de course

  • Comment fonctionnent les commutateurs de position ?

  • Forme et types d'interrupteurs de fin de course

  • Types de protection des interrupteurs de fin de course

  • FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs de fin de course

Comment fonctionne un interrupteur de position ?

Un bouton sur l'interrupteur de butée de fin de course enregistre mécaniquement la position d'un objet en mouvement. Il peut s'agir par exemple d'une porte ou d'une pièce de machine. Le commutateur génère alors un signal qui est transmis électriquement et qui lance une réaction automatique lors de certains événements.

Les interrupteurs de fin de course simples connectent et débranchent les circuits. Par exemple, lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur, un interrupteur de charge finale peut allumer la lumière ou arrêter le moteur d'une porte de garage lorsque le sol est en contact et que la porte est ainsi fermée.

Dans les commandes de déroulement, les interrupteurs de fin de course prennent la fonction de détecter la fin d'une étape de travail et de lancer l'étape suivante dans le processus de travail. Par exemple, ils peuvent enregistrer un conteneur de transport incliné à l'extrémité d'une bande transporteuse et activer ensuite la voie d'emballage. Grâce à ces fonctions, les interrupteurs de position permettent d'effectuer des opérations de commande complexes dans le domaine de la construction mécanique.

Forme de l'arbre et types d'interrupteurs de fin de course

Les interrupteurs de fin de course peuvent être des contacts NO, NF ou inverseurs qui génèrent un signal pour la commande sur la base d'un capteur de détection de position. Les interrupteurs de position sont disponibles avec plusieurs types d'actionnement :

Le capteur de l'interrupteur de fin de course est souvent un levier à galet. D'autres interrupteurs de fin de course fonctionnent par exemple avec un câble, un poussoir, une tige à ressort ou des leviers mécaniques pour enregistrer le mouvement et le convertir en un processus de commutation.

Les sous-groupes spéciaux des interrupteurs de fin de course sont :

  • Les interrupteurs à câble sont actionnés manuellement par traction. Les domaines d'utilisation les plus fréquents des interrupteurs à câble sont le démarrage de machines ou la fermeture ou l'ouverture de barrières électriques, de portes et de portails.
  • Les commutateurs de sécurité sont des appareils électromécaniques pour la fermeture ou la déconnexion de circuits électriques. Ils sont utilisés pour protéger les personnes ou pour protéger les installations mécaniques contre les influences extérieures. Souvent, ils disposent d'un actionneur séparé pour détecter mécaniquement les positions pertinentes, les évaluer et lancer un processus de commutation lors d'événements définis.

Notre Conseil pratique : bouton d'arrêt d'urgence

Les boutons d'arrêt d'urgence sont toujours en position d'ouverture pour garantir la sécurité contre la rupture de câble. Cela signifie que l'installation est immédiatement arrêtée lorsqu'une rupture de câble se produit dans une fonction d'arrêt et qu'il n'est pas possible de la faire de nouveau avant de réparer le composant concerné.

   

Types de protection des interrupteurs de fin de course

Les interrupteurs de fin de course sont souvent utilisés pour sécuriser les processus et doivent donc être protégés contre les influences extérieures.

Pour les appareils électroniques, il existe des types de protection définis à la fois dans la norme DIN en 60529 et dans la norme ISO 20653:2013. Les codes IP sont en anglais pour la protection internationale ou encore la protection contre les intrusions.


Par exemple, un interrupteur de fin de course IP65 est donc étanche à la poussière et entièrement protégé contre le contact et offre une protection contre l'eau de jet quel que soit l'angle (figure 3).

En savoir plus sur les types de protection IP

FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs de fin de course

Les interrupteurs de fin de course sont-ils programmables ?
Non. Mais ils peuvent être connectés à une commande programmable par câblage.

Ich trouve
Non. Les capteurs de fin de course sont des composants électromécaniques tandis que les barrières photoélectriques fonctionnent avec des mécanismes de détection optique. Les détecteurs de mouvement sont également généralement abordés visuellement plutôt que mécaniquement. À cet égard, vous trouverez dans notre boutique les capteurs des éléments actifs des barrières photoélectriques et des détecteurs de mouvements.

Was dois-je ich respecter lors de l'utilisation de commutateurs de position avec boîtier métallique ?
Les interrupteurs de fin de course avec boîtier métallique sont très bien utilisés dans les environnements difficiles. Pour garantir la sécurité des contacts, il est indispensable de mettre à la terre un tel boîtier !

 
%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage