Pour réparer un éclairage cassé ou pour remplacer un interrupteur peu pratique, Conrad vous propose une large gamme d’interrupteurs. De l’interrupteur à tirette à l’interrupteur poussoir en passant par l’interrupteur intermédiaire, Conrad met à votre disposition de nombreuses références dans ce rayon de notre catalogue en ligne. Pour vous assurer une réalisation électrique stable et durable, nous travaillons main dans la main avec de grandes marques qui vous font profiter tout au long de l’année de leur savoir-faire, à bon prix. En effet, avec Conrad, vous avez la possibilité de vous équiper quel que soit votre budget. Alors, ne manquez pas de découvrir toute l’étendue de notre offre d’interrupteurs : nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans votre achat !

Ce texte a été traduit par une machine.

Des informations intéressantes sur les interrupteurs à boucle et les interrupteurs à boucle

Les interrupteurs à boucle et les interrupteurs à boucle sont des commutateurs électroniques qui sont installés comme commutateurs intermédiaires dans les câbles de raccordement existants des appareils électroniques pour contrôler leur fonctionnement. Il s'agit généralement d'éclairages qui doivent être activés, désactivés ou atténués. Il est également possible d'installer un interrupteur à boucle pour allumer et éteindre d'autres appareils électroniques. La commande s'effectue manuellement à l'aide d'une touche ou en tournant ou en utilisant le pied pour les interrupteurs à pédale.

  • Comment fonctionnent les interrupteurs à bouton-poussoir et les interrupteurs à bouton-poussoir ?

  • Quels sont les interrupteurs à bouton-poussoir et les interrupteurs à bouton-poussoir ?

  • Que faut-il observer lors de la sélection des interrupteurs à boucle et des variateurs à boucle ?

 

Comment fonctionnent les interrupteurs à bouton-poussoir et les interrupteurs à bouton-poussoir ?

Variateur de cordon transparent

Les interrupteurs à boucle et les interrupteurs à boucle sont installés sur des éléments intermédiaires dans des câbles de raccordement d'appareils finis, principalement des lampes. Il s'agit d'interrupteurs qui peuvent brancher ou débrancher le circuit électrique, ce qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière en actionnant l'interrupteur. En cas de scintillement, l'alimentation électrique dans l'interrupteur intermédiaire de la corde est modulée de manière à ce que l'éclairage soit plus clair ou plus sombre, ce qui permet de réaliser différents scénarios d'éclairage et différentes impressions de la pièce.

Les interrupteurs et les variateurs sont disponibles dans différentes couleurs et avec différentes fonctions de commande. Sous une large gamme de produits, vous pouvez trouver une variante frappante pour trouver plus rapidement le commutateur par des experts locaux ou une solution visuellement discrète, selon l'usage auquel vous vous trouvez. Vous pouvez choisir entre des boutons simples, des interrupteurs à bascule, des commutateurs à coulisse et des commutateurs à pédales.

 

Où peuvent être utilisés les interrupteurs ?

L'éclairage peut être activé et désactivé par l'intermédiaire d'un interrupteur intermédiaire. D'autres appareils peuvent également être équipés d'un interrupteur de câble. Par exemple, vous pouvez mettre à niveau des petits appareils à construction primitive qui, autrement, ne sont désactivés qu'en débranchant la fiche de la prise de courant avec un interrupteur intermédiaire à bascule pour simplifier l'utilisation.

Interrupteur Trest avec câble de raccordement

Comment installer les interrupteurs ?

Les interrupteurs à bouton-poussoir ou les interrupteurs à bouton-poussoir sont installés entre la source d'alimentation et l'appareil qu'ils doivent commander. Pour ce faire, le câble de raccordement existant est le plus souvent sectionné et le commutateur/gradateur est ensuite fixé comme élément intermédiaire par soudage ou serrage. Une petite partie de la gaine est retirée aux extrémités du câble pour pouvoir relier le fil conducteur aux contacts électriques dans le commutateur intermédiaire de boucle.

Il existe également des interrupteurs de fin de course de corde qui sont déjà intégrés dans un câble de raccordement prêt à l'emploi avec connecteur pour l'alimentation électrique. Ceux-ci sont branchés directement sur l'appareil au lieu du câble de raccordement proprement dit.

Indication :

Lors de l'installation, veillez impérativement à ce que les paramètres techniques appropriés soient parfaitement isolés pour la sécurité des contacts. Aucun câble ne doit rester ouvert car les interrupteurs à boucle sont commandés à la main ou au pied.

Interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation manuelle
 

Quels sont les interrupteurs à bouton-poussoir et les interrupteurs à bouton-poussoir ?

En principe, différents modèles d'interrupteurs à bouton-poussoir et de variateurs à boucle sont disponibles :

  • Bouton-poussoir : le bouton-poussoir n'a qu'une seule touche qui relie ou sépare le circuit. Cela permet par exemple d'allumer ou de éteindre la lumière. Selon le modèle, ils sont adaptés pour un fonctionnement manuel ou comme pédale de commande.
  • Interrupteur à bouton-poussoir : les interrupteurs à bouton-poussoir ont des positions de commutation « on » et « OFF » pour la commande de lampes et d'autres appareils. Certains modèles sont équipés de deux régulateurs inclinés et peuvent commander deux appareils.
  • Variateur de sucette : les variateurs de cordon régulent la fonction de la lampe avec un curseur pour régler l'éclairage en continu.
  • Interrupteur à pédale/interrupteur à pédale : la pédale ou l'interrupteur à pédale sont commandés à l'aide du pied. Elles sont placées au sol, peu encombrantes et pratiques si vous n'avez pas de main libre.
  • Interrupteur à tirette : pour les interrupteurs à tirette, la fonction de commutation se déclenche en tirant sur une corde. Ce principe de commande WC est bien connu dans les basses.
  • Interrupteur intermédiaire : les interrupteurs intermédiaires sont des interrupteurs marche/arrêt avec une touche ou un mécanisme à bascule qui sont installés comme pièce intermédiaire dans un câble existant.
Interrupteur intermédiaire à pied
Interrupteur à bouton-poussoir double

L'éclairage LED nécessite un variateur spécial :

  • Variateur à LED : les variateur à LED ont généralement un interrupteur à coulisse où la lumière peut être réglée à la main plus claire ou plus sombre. Une autre variante est un régulateur rotatif pour le réglage manuel de différents scénarios d'éclairage.
  • Variateur rotatif LED : les variateurs rotatifs LED peuvent être tournés manuellement, ce qui peut modifier l'éclairage branché.
 

Que faut-il observer lors de la sélection des interrupteurs à boucle et des variateurs à boucle ?

Lorsqu'il s'agit de la commande d'éclairage, la première étape de planification est toujours de savoir s'il s'agit de lampes classiques ou de lampes LED.

Consigne de sécurité :

Les ampoules LED nécessitent un variateur spécial ! Pour les variateurs, les modèles pour lampes traditionnelles ont une puissance de watts plus élevée qui peut rapidement entraîner une surchauffe et une destruction lorsqu'une LED est allumée. En ce qui concerne les ampoules LED, il est important, même en cas de simple commutation marche/arrêt en tant que connecteur intermédiaire, que, malgré le passage éventuel du câble, la résistance nécessaire soit maintenue afin que les lampes LED ne soient pas endommagés en cas de flux de courant élevé.

 

Propriétés électroniques des interrupteurs à bouton et des variateurs

Lors de la sélection des interrupteurs intermédiaires, respectez les consignes des instructions d'utilisation des appareils que vous souhaitez commander via les interrupteurs à bouton-poussoir ou les interrupteurs à bouton-poussoir. Les critères importants sont les suivants :

Puissance de commutation : la puissance de commutation est en watts, pour quelle quantité de courant le commutateur est conçu et quels paramètres les appareils suivants doivent avoir en conséquence. Choisissez une plage de puissance adaptée à votre usage à l'aide des filtres

  • Min. Puissance de commutation : vous trouverez dans notre boutique des interrupteurs à bouton-poussoir avec une puissance de commutation minimale de 4 à 75 watts.
  • Max. Puissance de commutation : la puissance de commutation maximale des modèles de notre magasin s'étend de 60 à 500 watts.

Courant de commutation : en plus de la puissance de commutation, le courant doit également être pris en compte lors du dimensionnement d'un circuit, car un courant de commutation trop élevé peut endommager les composants électroniques non conçus à cet effet et devenir la source de danger.

Pour des raisons de sécurité, la limite supérieure que vous pouvez prédéfinir dans le filtre est le courant de commutation (max.). Les interrupteurs à bouton-poussoir et les boutons-poussoirs proposés peuvent transmettre un maximum de 2 à 16 ampères aux consommateurs suivants.


Remarque de sécurité : laissez toujours l'installation de l'électronique à un spécialiste, car les câbles mal dimensionnés ou mal branchés représentent un risque important pour la sécurité. Si les mois sont effectués par des profanes, cela conduit même à l'exclusion de responsabilité pour certaines compagnies d'assurance.