Lecteurs CD
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les lecteurs de CD
-
Les plus fondamentaux pour les CD et les lecteurs de CD
-
Fonctions actuelles des lecteurs de CD
-
Quels sont les différents types et lecteurs de CD ?
-
Notre conseil pratique
-
Que faut-il faire pour acheter et utiliser des CD et des lecteurs de CD ?
Les plus fondamentaux pour les CD et les lecteurs de CD

Un lecteur de CD est un lecteur de CD audio, qui est un lecteur optique et numérique. Un CD audio de 12 centimètres de diamètre est de 1,2 millimètre d'Dick et peut contenir 74 minutes de musique. Le nom court d'un CD audio est CD-DA (Compact Disc Digital audio). Il ne contenait à l'origine que des données audio et aucun autre contenu multimédia.
Les pistes numériques gravées sur un CD représentent les signaux audio comme une séquence numérique d'informations OUI/NON cryptées. Un lecteur de CD lit ces informations sans contact avec une diode laser, déchiffre la séquence et les convertit en signaux audibles à l'aide d'un convertisseur analogique/numérique.
Fonctions actuelles des lecteurs de CD
Au plus tard avec l'entrée d'appareils de lecture audio portables, le désir d'avoir de plus en plus de données et donc plus de musique disponible sur le support de données est né. Cela a entraîné le développement de formats audio différents ou des techniques de compression pour réduire la taille des fichiers musicaux volumineux.
Cela comprend :
- MP3 : la procédure MP3 est un développement de l'institut Fraunhofer pour les circuits intégrés. Le MP3 a été le premier procédé de compression au monde et est désormais sans licence. Avec son aide, les fichiers audio peuvent être réduits jusqu'à 15 % - en cas de perte acoustique difficilement perceptible.
- WMA : Windows Media audio est une technique de compression de Microsoft et fait partie de la plate-forme Windows Media. Il est comparable à MP3 et est également avec perte.
- AAC : Advanced audio Coding a été développé par le Moving PICTURE experts Group (MPEG). Il s'agit également d'une technique de compression des données audio avec perte, mais permet d'obtenir une meilleure qualité de lecture. La procédure est également utilisée pour la radio numérique DAB+.
Ces fichiers audio compressés ont permis de stocker plusieurs données sur un CD traditionnel. Cependant, les lecteurs CD devaient également être capables de lire ces formats was réalisé en peu de temps. Les lecteurs CD modernes portent souvent les logos des formats audio qu'ils peuvent lire. Par exemple, si vous lisez des CD MP3 ou des CD WMA, vous êtes toujours indiqué.
Lorsque le besoin de produire des CD lui-même a été créé, le procédé de gravure industriel a trouvé une entrée dans des appareils qui ont été adaptés à une baie standard de PC. Ces « graveurs » peuvent décrire les CD-R (R pour enregistreur, enregistrable une fois) et CD-RW (RW pour réinscriptible, réinscriptible) avec des données. Ces fonctionnalités sont également disponibles aujourd'hui pour les DVD et les BluRays. Les lecteurs DVD et BluRay sont généralement rétrocompatibles avec le CD audio.

Pour l'intégration dans les installations domestiques, vous trouverez un port USB-A, des connexions optiques et analogiques pour presque tous les lecteurs de CD de haute qualité. Les écrans LCD situés sur le devant de l'appareil fournissent le plus souvent des informations sur le numéro de titre, la longueur du titre, le nombre de titres et d'autres informations disponibles sur le contenu, si celles-ci sont fournies sur le CD. Le processus de lecture est programmable sur de nombreux lecteurs.
Si un amplificateur complet est intégré dans le lecteur de CD, d'autres composants peuvent également être commutés. Ainsi, un lecteur CD peut être réalisé comme une chaîne hi-fi complète. La connexion Wi-Fi permet également d'utiliser des services de streaming avec l'appareil. De nombreux lecteurs de CD avec amplificateur proposent AirPlay, une technologie développée par Apple pour la transmission sans fil des contenus multimédias à partir d'appareils mobiles. En plus d'être équipé d'une radio FM, la radio numérique DAB+ est également un composant intégré qui se diffuse de plus en plus.
Il existe depuis longtemps ce que l'on appelle la gamme audio haut de gamme. Les lecteurs CD de ce segment sont découplés mécaniquement, utilisent des composants mesurés et des formes d'alimentation spéciales. Dans le domaine, on tente depuis plusieurs années d'établir des CD audio pure. Il s'agit de disques Blu-ray avec un format audio extrêmement haute résolution. Comme il est compatible avec les lecteurs BluRay traditionnels, vous n'avez pas besoin d'un lecteur de CD audio pur pour jouer.
Quels sont les différents types de lecteurs de CD ?
Les lecteurs CD sont disponibles en différentes versions. On distingue par exemple :

Lecteur CD simple :
Ce sont des appareils de très haute qualité avec une mécanique sophistiquée qui peuvent lire tous les formats audio. Certains modèles disposent d'une fonction enregistreur pour les CD-R/CD-RW, qui peut également être commandé par des signaux analogiques.
Changeur de CD :
Ces appareils peuvent enregistrer jusqu'à 100 CD et les lire dans différents modes. Pour ce faire, les CD sont transportés vers la position de lecture à l'aide d'un mécanisme de changement ou le laser de lecture est déplacé vers le CD sélectionné.
Lecteur CD portable
Il s'agit d'appareils avec batterie ou sans fil qui peuvent être utilisés en déplacement. Ils sont parfois équipés d'un port USB. Les appareils généralement conçus en forme d'arbre rond sont à peine plus grands que le CD lui-même Les appareils combinés portables disposent d'une radio puissante et, de temps en temps, d'un lecteur de cassettes intégré. Les lecteurs de CD sont équipés de CD-R et CD-RW et il n'y a pratiquement aucun représentant de ce type qui peut lire des formats audio non compressés. Grâce à un connecteur aux-in, ces appareils peuvent également être branchés sur le système domestique. Les appareils portables incluent de nombreux lecteurs CD pour enfants, qui se distinguent par une construction robuste et une lecture simple de CD via des haut-parleurs. Ils disposent également d'une fonction karaoké. Les lecteurs CD pour enfants sont souvent fournis avec des accessoires adaptés aux enfants, tels que des autocollants ou un CD de prise de vue adapté.
Appareils combinés :
Ces lecteurs CD sont équipés d'une réception radio, d'une fonction de gravure et/ou d'un amplificateur final ainsi que de différentes connexions.
Notre conseil pratique
Il existe de nombreuses instructions pour nettoyer la lentille laser d'un lecteur de CD. Cela représente cependant un risque pour la fonctionnalité de l'appareil. Les lentilles laser modernes sont en plastique et ne doivent en aucun cas entrer en contact avec des solvants.
Que faut-il faire pour acheter et utiliser des CD et des lecteurs de CD ?

Lors de l'achat, vous devez tenir compte des connexions présentes sur le lecteur de CD et des possibilités d'intégration au Wi-Fi. Il est recommandé d'envisager un appareil rétrocompatible avec les supports de données de votre collection musicale.
Comme les CD audio sont des supports de données optiques, ils doivent être maintenus exempts de saletés et de rayures qui perturbent la lecture. La meilleure protection est une manipulation prudente et un rangement sûr.
Les impuretés peuvent également affecter le chariot qui déplace le laser du lecteur de CD. Notez que vos droits de garantie sont généralement effacés en ouvrant l'appareil de manière anticipée.
Si un laser a été amené mécaniquement hors de la piste, un spécialiste doit effectuer un nouveau réglage.
Bonne connaissance : les durées de conservation des CD et des supports de données associés sont comprises entre 10 et 30 ans. Les fabricants indiquent des périodes différentes.