Conseils
Ce texte a été traduit par une machitene.
A savoir sur les LED CMS
-
Comment fonctionnent les LED CMS ?
-
Que dois-je prendre en compte lors de l'achat d'un CMS LED ?
-
Questions et réponses
Les LED CMS sont des diodes électroluminescentes de type « surface-mounted device » (CMS). Elles sont soudées directement sur les cartes de circuits imprimés et sont donc plus plates et plus petites que les ampoules LED classiques. Les diodes électroluminescentes CMS compactes sont utilisées à de nombreuses fins dans l'industrie et l'électronique au quotidien.
Comment fonctionnent les LED CMS ?
Les LED CMS sont des diodes électroluminescentes qui sont fabriquées industriellement à l'aide des procédés du dispositif de montage de surface (CMS). En allemand, on parle de composants montés en surface. Les composants électroniques fabriqués avec CMS ne disposent pas de connexions de fil, contrairement aux composants câblés pour le montage par fiche de pression. Les diodes électroluminescentes des LED CMS sont simplement soudées directement sur la carte was,
1 carte
2 dissipateurs thermiques
3 couches de phosphore
4 optique
Puce 5 LED
6 fils bond
La platine (1) est la plaque de base sur laquelle les composants de la diode électroluminescente (4/5) sont soudés directement. La puce LED (5) sert à contrôler le comportement de l'éclairage. L'optique (4), un cristal, forme la coque extérieure de la lampe, y sont parfois intégrés des angles de réfraction pour augmenter le niveau de lumière et les teintes.
Afin que la LED miniature ne surchauffe pas et ne subisse donc aucun dommage fonctionnel, un dissipateur passif (2) assure la dissipation de la chaleur produite en mode d'éclairage. En outre, un fil bond (6) sur la puce LED dissipe la chaleur qui provoque un courant qui circule et qui s'accumule autrement dans la diode.
Praxistipp : le risque de surchauffe est le plus grand ennemi de tous les composants électroniques miniatures, y compris les mini-diodes au format CMS. Les planchettes ne doivent donc jamais être placées à côté des composants thermoconducteurs.
L'avantage des diodes électroluminescentes CMS est clairement leur construction peu encombrante et plate. L'inconvénient est que cette structure miniaturisée avec de petites sections transversales chauffe rapidement à des intensités de courant normales et que les mini-LED possèdent en même temps encore moins de surfaces de refroidissement que les LED normales. Les dommages causés par la chaleur peuvent entraîner des pannes de fonctionnement plus fréquentes, ce qui signifie que les LED CMS doivent fonctionner avec une circulation d'air suffisante de l'extérieur et dans les locaux frais pour une durée de vie maximale.
Comme les LED SMS sont bien éteintes sur leur circuit imprimé, les ampoules défectueuses ne peuvent pas être remplacées séparément. Si un plantage est grillé ou endommagé, remplacer toute la diode électroluminescente CMS.
L'installation de diodes électroluminescentes CMS s'effectue via des connexions enfichables préfabriquées sur les côtés, parfois par soudage sur les lignes d'alimentation.
Que dois-je prendre en compte lors de l'achat d'un CMS LED ?
Conseil de recherche pour professionnels (type de construction) : les acheteurs industriels trouvent des LED CMS via des normes de construction normalisées. Faites votre choix dans le filtre forme. De plus, vous pouvez sélectionner l'option de re-receling dans le filtre type d'emballage Tape cut pour obtenir de grandes quantités de diodes électroluminescentes CMS enroulées sur une bobine en tant que bande.
Couleur
Les LED SMS sont disponibles dans de nombreuses couleurs lumineuses différentes. Les diodes électroluminescentes sont utilisées dans des tons blanc chaud pour un éclairage normal de la pièce ou des couleurs lumineuses colorées pour des effets de contrôle et de décoration.
Dans le filtre catégorie, vous pouvez sélectionner les « LED multicolores » pour n'indiquer que celles qui sont des moteurs de recherche. Cependant, le cristal optique détermine la couleur d'une LED. Une diode électroluminescente peut produire différentes Helliences, mais jamais plusieurs couleurs lumineuses. Les LED CMS multicolores sont toujours composées de diodes différentes, chacune pouvant être allumée dans sa couleur.
Intensité d'éclairage
Dans notre boutique, vous recevrez des SMD LED avec 460 mcd jusqu'à 36 000 mcd. L'indication « mcd » signifie millicandela ou 1/1000 candela. Une candela correspond à la lumière d'une bougie.
Conseil pratique :
Le flux lumineux est presque proportionnel au courant de fonctionnement pour les diodes électroluminescentes. Plus le courant circule, plus une LED s'allume Heller. Cependant, uniquement si le courant et les températures ambiantes ne sont pas trop élevés, sinon le planchettes tombe en panne en raison d'une surchauffe.
angle de rayonnement
L'angle de rayonnement des diodes électroluminescentes n'est pas aussi grand que celui des lampes à incandescence. En particulier pour les LED CMS, il est également possible d'avoir un angle d'ouverture faible pour le cône lumineux lorsqu'il est de construction plate, car l'ampoule dépasse moins de la carte de circuit imprimé. Dans notre boutique, vous trouverez des diodes électroluminescentes CMS avec des angles de rayonnement de 15° Bin 160° . Pour des angles plus grands, il faut combiner plusieurs diodes électroluminescentes.
Mesures électriques
Comme toutes les diodes, les diodes CMS ne doivent être utilisées qu'avec courant continu dans le sens du flux. La direction opposée est verrouillée pour les diodes.
- SI indique le courant de flux en ampères.
- UF indique la tension du train dans le sens du débit.
Choisissez des produits adaptés en fonction de vos valeurs via les filtres IF et UF.
Les LED SED sont sensibles à la surintensité. Ils doivent donc toujours être utilisés avec une résistance en série ou une source de courant constant. Veillez également à ce que le composant soit correctement poli lors du branchement.
Questions et réponses
Pourquoi les LED CMS sont-elles souvent fournies sous forme de bobines avec bandes lumineuses enroulées ?
C'est dû à la fabrication. Les LED comme appareil de montagne de surface sont fabriquées à la machine comme de longues bandes. Les consommateurs industriels de ces rubans LED aiment également se poser sur des machines de production lors de leur traitement par exemple dans des téléphones portables. Les LED ne sont pas utilisées individuellement, mais comme bande. Le processus de fabrication automatique est généralement utilisé pour le démontage, mais il peut également être effectué manuellement. Vous pouvez prédéfinir le type d'emballage Tape cut, l'option re-reeling à l'aide des filtres pour votre sélection.
Was ich mit cnutten LED (mise au rebut)?
Les LED CMS présentent l'inconvénient d'être solidement soudées sur leur circuit imprimé. Les ampoules ne peuvent donc pas être remplacées séparément. En cas de défaillance du boîtier de LED, l'ensemble du composant LED doit être remplacé par un nouveau. Les lampes LED ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Apportez-les plutôt à la Cour de valeurs ou à d'autres points de collecte des déchets.