Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Grande mémoire vive avec transfert rapide des données
La mémoire vive (RAM) est le « support d'eau » des composants matériels d'un PC. D'autres pièces, comme les processeurs et les cartes graphiques, reçoivent souvent beaucoup plus d'attention, et une bonne mémoire de travail a beaucoup à dire qu'un ordinateur peut obtenir toutes ses performances. « bon » ne signifie en aucun cas grand. Notre conseiller explique was vous devez savoir sur la RAM.
-
was Memory
-
Que faut-il faire lors de l'achat d'une mémoire de travail ?
-
Notre Conseil pratique : vérifier la compatibilité avec la carte mère
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les mémoires de travail
was Memory
La mémoire vive est un composant matériel pour les ordinateurs. Il se compose de plusieurs puces de mémoire, chacune contenant des millions de cellules de mémoire. Les cellules sont disposées en grille à partir de colonnes et de lignes. Sur une carte de circuit imprimé avec contacts électriques, ils forment un module de mémoire ou un module de mémoire Dual inline, anglais pour « double rangée de modules de mémoire ». Une puce de mémoire contient de nombreux millions de cellules de mémoire qui sont disposées en grille de colonnes et de lignes (pages). La mémoire vive est également appelée mémoire principale ou avec l'acronyme « RAM » (Random Access Memory, anglais pour « Memory with a access access »). Il s'agit d'une mémoire de données « volatile ». Contrairement aux mémoires non volatiles qui servent de support de fichiers à long terme, les données sont perdues sur les mémoires fugitifs dès qu'elles sont séparées de l'alimentation électrique, c'est-à-dire lorsque l'ordinateur est éteint.
Une mémoire de travail n'a pas besoin d'enregistrer les données de manière permanente car elle n'est importante que pour le fonctionnement (le travail) de l'ordinateur. Sa fonction est de mettre en cache les données des programmes et applications exécutés afin qu'elles puissent être récupérées plus rapidement par le processeur principal. Les disques durs non volatiles (Hard Disk Drive, anglais pour « disque dur ») et les disques SSD (Solid-State Drive, anglais pour : disque semi-conducteur) disposent de beaucoup plus d'espace de stockage que la mémoire vive, même s'il s'agit d'un disque dur sous la forme d'une clé USB, mais ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour fournir des données après l'arrivée d'une commande de lecture. Sans mémoire vive, un ordinateur avec un processeur puissant serait beaucoup plus lent.
Pour illustrer le fonctionnement d'un bassin de travail, vous pouvez imaginer un ordinateur comme un atelier d'artiste. Pour créer une image, l'artiste doit appliquer certaines couleurs sur un écran. L'instance d'exécution, c'est-à-dire l'artiste, est le processeur principal dans le contexte d'un ordinateur, l'image terminée correspond à un programme en cours d'exécution. Il provient de couleurs ou de fichiers spécifiques. Bien sûr, l'artiste peut aller dans son entrepôt de matériaux à chaque fois, choisir le tube avec la bonne couleur et en donner un peu sur son pinceau, puis retourner à la toile et appliquer la couleur jusqu'à ce qu'il ait besoin de nouvelle couleur. Mais cela pourrait entraîner le processus dans une longueur énorme. Au lieu de cela, il donne un petit point de toute couleur qu'il a besoin pour une image, sur une palette portable qu'il peut tenir dans une main tout en peinture avec l'autre. De la même manière, un ordinateur place les fichiers nécessaires pour un programme sur la mémoire vive, au lieu de suivre la longue route pour la mémoire fixe à chaque fois.
Que faut-il faire lors de l'achat d'une mémoire de travail ?
Il existe différentes caractéristiques de performance qui indiquent à quoi une mémoire de travail est capable et, par conséquent, à quoi elle peut être utilisée. En plus d'une poignée d'autres facteurs, la qualité d'une mémoire peut être mesurée principalement à l'aide de trois caractéristiques :
Plus une mémoire est importante, plus il peut fournir de données simultanément pour l'accès par un processeur. En fonction de la complexité et de la portée, les programmes et les applications peuvent contenir plus ou moins de données. La capacité de la mémoire de travail indiquée en Gigabyte (Gb) détermine le nombre de tâches à effectuer. Si l'espace disque est insuffisant, des performances peuvent s'en aller. Le programme concerné s'enlise, gèle, « se met en attente » ou ne démarre pas du tout. Par exemple, les applications gourmandes en données sont des jeux informatiques, des vidéos haute résolution et des programmes de retouche d'images. Avec la progression de la technologie, une mémoire de plus en plus importante devient abordable. La plupart des PC disposent désormais de 4 à 16 Gb de mémoire, selon la classe de prix.
Le taux de transfert de données est également important. Une mémoire peut être capable de stocker autant de fichiers. S'il ne peut pas les fournir assez rapidement, le calculateur fonctionne à un rythme de dévis sans fin. Le taux de transfert des données indique la quantité de données qu'une mémoire peut transmettre au cours d'une période donnée. Il est généralement indiqué en Gigabyte par seconde (Go/s).
Un autre critère important pour la performance d'une mémoire de travail est le temps d'accès, c'est-à-dire le temps nécessaire pour transférer une unité de données de la mémoire au processeur. Elle est calculée à partir de la fréquence d'horloge et de trois paramètres de temporisation : cas Latency ou TCL court mesure la durée entre l'envoi de la commande de lecture par le processeur concerné et la réception des données de lecture. Le délai RAS-to-cas ou le tRCD est la durée minimale entre l'activation d'une ligne ou d'une banque et l'envoi d'une commande de lecture ou d'écriture. RAS Regrande Time ou TRP désigne la durée minimale entre la désactivation d'une ligne ou d'une banque et la réactivation d'une ligne dans la même banque.
Au-delà de ces trois facteurs, par exemple, la compatibilité avec tous les autres composants matériels du système affecte les performances de la mémoire de travail, par exemple les contrôleurs de mémoire. La puce contrôle la communication entre le processeur et la RAM. Selon l'architecture, il ne peut prendre en charge qu'une ou deux mémoires de travail. Dans ce dernier cas, on parle d'un « Dual Channel ».
Notre Conseil pratique : vérifier la compatibilité avec la carte mère
Un autre composant moins respecté qui a un impact décisif sur la compatibilité et les performances d'une mémoire de travail est la carte mère d'un ordinateur. La carte mère, également appelée carte mère ou carte mère, est la carte de circuit imprimé centrale d'un ordinateur sur lequel sont montés tous les composants essentiels. En fonction de l'exécution, il dispose de slots différents pour la mémoire vive et les bus de stockage qui transmettent les données, les informations de commande et d'adresse au processeur principal. Différents modules de mémoire de travail sont optimisés pour différentes connexions. La plupart du temps, vous pouvez déterminer si et dans quelle mesure les modules de mémoire sont compatibles avec une carte mère.
FAQ - questions fréquemment posées sur les mémoires de travail
was signifie « DDR »
Le terme « DDR » signifie double date Rate (anglais pour « double débit »), un procédé développé pour augmenter les taux de transfert de données. Grâce à la DDR, le même nombre de bus peut transmettre deux fois plus de données. Au fil des ans, le principe a été optimisé pour obtenir de meilleurs résultats. Les différentes versions sont simplement distinguées par la numérotation. La RAM DDR2 est donc le successeur de la RAM DDR ; la RAM DDR3 et la RAM DDR4 ont été prises en compte. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une mémoire de travail de différentes générations DDR ; adaptée à tous les besoins.
Quelle quantité de mémoire est nécessaire ?
La quantité de mémoire nécessaire à un ordinateur dépend principalement de son domaine d'utilisation. Un ordinateur de bureau suffisamment portable, qui ne doit exécuter que quelques applications Office et des fenêtres de navigation, nécessite relativement peu de mémoire vive. Dans ce cas, 4 Gb de RAM suffisent généralement. D'autres domaines d'utilisation nécessitent une mémoire beaucoup plus puissante. Les centres multimédia et les PC de jeu sont un exemple classique des ordinateurs qui ont besoin de plus d'espace de stockage car ils exécutent des programmes graphiquement exigeants.
Pour profiter de films et de jeux informatiques actuels en résolution Full HD ou 4K, vous devez pouvoir accéder à au moins 8 Gb de RAM ou même 16 Gb de RAM. Une mémoire encore plus importante n'est généralement pas nécessaire pour une utilisation privée, et elle est très coûteuse. 32 Gb de RAM ou 64 Gb de RAM sont nécessaires uniquement pour les applications commerciales et industrielles extrêmement exigeantes, par exemple pour la conception de composants tridimensionnels ou le calcul de films d'animation.
Comment mettre à niveau la mémoire vive d'un PC ?
En fonction de la structure d'un ordinateur, il est possible de construire une nouvelle mémoire vive pour améliorer ses performances. C'est le cas en premier lieu pour les PC auto-assemblés, comme les gamers l'utilisent souvent, et les PC de bureau livrés en version classique. Les PC de bureau classiques sont composés de périphériques externes connectés tels qu'un écran, une souris et un clavier connectés à une unité de calcul (tour) intégrée séparément dans un boîtier. Ces boîtiers peuvent généralement être facilement revrés, ce qui permet d'accéder aux composants internes.
Les ordinateurs portables et les PC tout-en-un qui intègrent l'unité de calcul et l'écran dans le boîtier du moniteur ne sont généralement pas adaptés pour le rééquipement du RAM, car leurs composants sont plus difficiles d'accès. Dans le sens de la construction peu encombrante de ces appareils, ils sont montés dans un espace très étroit et sont même partiellement soudés. La façon dont une mémoire de travail peut être remplacée, c'est-à-dire l'emplacement de l'ancien module et la manière dont le nouveau peut être remplacé, dépend des produits concernés. Il existe cependant quelques aspects à prendre en compte de manière universelle :
L'électricité statique peut endommager les composants du PC. Le contact avec les parties non peintes du boîtier métallique ou le port d'un bracelet antistatique avant l'installation garantit qu'il n'y a pas de décharge nocive. Le PC doit également être éteint et débranché du secteur avant l'installation. Les vis du boîtier peuvent ensuite être desserrées.