La réception d’un message sur votre téléphone portable vous permet d’être averti rapidement en cas d’effraction dans un domicile, un entrepôt. En effet, ce moyen de communication est pratique et simple à utiliser. Les systèmes d'alarme et de sécurité dans les foyers et les entreprises se généralisent. Ajouter un module GSM sur une installation permet ainsi d'être alerté en temps réel d'un événement. Fiables, solides, simples à installer, découvrez dès maintenant notre gamme de modules GSM adaptés à vos besoins.

Ce qu'il faut savoir sur les modules GSM

Les modules GSM sont pratiques, polyvalents et peuvent améliorer la sécurité. Ils sont utilisés entre autres pour la surveillance des patients à domicile, dans les véhicules automobiles ou dans l'agriculture. Vous trouverez dans ce guide des informations de fond utiles sur le fonctionnement et les scénarios d'application possibles.

  • Domaines d'application pour les modules GSM

  • Fonctionnement du GSM

  • A quoi dois-je faire attention lors de l'achat de modules GSM ?

  • Notre conseil pratique : une antenne séparée pour le GPS

  • FAQ - questions fréquemment posées sur les modules GSM


Domaines d'application pour les modules GSM

L'abréviation GSM signifie Global System For Mobile Communications et est la norme radio pour la téléphonie numérique répandue dans le monde entier. Il s'agit d'une norme de téléphonie mobile qui a été introduite dès 1990. Les modules avec fonctionnalité GSM intégrée sont en mesure de transmettre des données, comme par exemple des valeurs de mesure ou une alarme déclenchée, via le réseau de téléphonie mobile.

Les possibilités d'application pratique sont nombreuses : l'appel d'urgence à domicile GSM en est un bon exemple. Le patient porte un émetteur au poignet ou autour du cou. En cas d'urgence médicale, il suffit à la personne concernée d'appuyer sur le gros bouton de l'émetteur pour lancer un appel à l'aide. Un message SMS ou un e-mail est alors envoyé à un ou plusieurs numéros de téléphone enregistrés ou, selon la configuration, les services de secours sont directement alertés. Certains systèmes permettent même, en cas d'urgence, une communication directe via l'émetteur avec le centre de secours ou le parent alerté. Un système similaire est d'ailleurs installé dans de nombreuses voitures. En cas d'accident, le module intégré alerte les services de secours. Le couplage avec un module GPS permet en outre de communiquer la position exacte de la personne accidentée.

GSM-Module
Modules GSM

Les modules GSM sont également utilisés dans la technique de sécurité. Si, par exemple, le système d'alarme d'une maison se déclenche, le module envoie un message au numéro enregistré. La combinaison d'un module GPS et d'un module GSM est souvent utilisée pour surveiller les véhicules d'un parc automobile ou même les bateaux. Dans ce cas, la position actuelle des véhicules est communiquée à intervalles réguliers via GSM. Dans le domaine industriel également, les modules GSM rendent de précieux services en collaboration avec les capteurs les plus divers et sont utilisés entre autres pour surveiller les niveaux de remplissage ou les températures. L'Internet des objets (IoT) offre également une multitude de possibilités d'utilisation de cette technologie.


Fonctionnement du GSM

Le Global System For Mobile Communications (GSM) fonctionne en Allemagne dans les bandes de fréquences 890 à 915 MHz, 935 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz et 1805 à 1880 MHz. Le procédé de traduction utilisé est numérique et présente l'avantage d'être moins sensible aux interférences que les procédés analogiques. Il offre en outre une qualité vocale nettement supérieure. Le GSM a été développé en premier lieu pour la téléphonie, le débit de données maximal possible n'est donc que de 9,6 kBit/s. Malgré ce débit très faible, la bande passante est suffisante pour les transmissions de données périodiques, comme par exemple un message de position GPS. De nombreux modules offrent également la possibilité d'envoyer des données via GPRS (General Packet Radio Service). La vitesse maximale pouvant être atteinte ici est de 54 kBit/s.

Modules GSM
GSM-Module

Pour utiliser un module doté de la technologie GSM, il est impératif de disposer d'une carte SIM avec un tarif correspondant. Tous les modules GSM disposent d'entrées (analogiques et numériques) qui peuvent en partie établir des rapports en fonction les unes des autres. Les entrées analogiques permettent d'enregistrer et de signaler des résultats de mesure, par exemple d'un capteur de niveau. Certaines entrées sont dotées d'une temporisation à l'enclenchement, par exemple lorsqu'un détecteur d'intrusion doit être activé. Attention à la tension d'entrée maximale sur les différentes entrées ! Les entrées de température, par exemple, n'autorisent qu'une tension de 2 V maximum. Comme un téléphone portable, le module équipé d'un modem GSM se connecte aux cellules radio existantes. C'est la seule façon de garantir une utilisation fiable, par exemple dans les véhicules.


A quoi dois-je faire attention lors de l'achat de modules GSM ?

Avant d'acheter un module équipé de la technologie GSM, il est important de vérifier la réception sur le lieu d'utilisation prévu. Quel est l'intérêt d'un appel d'urgence à domicile s'il n'y a pas de réception suffisante ? Il existe certes des modèles dotés d'une antenne installée en usine, mais la suffisance de celle-ci dépend des conditions locales individuelles. Dans certains cas, l'utilisation d'une antenne GSM externe est nécessaire pour garantir un fonctionnement sûr. Veillez à ce que l'appareil que vous souhaitez connecter au GSM soit compatible avec le module que vous avez choisi. Une fois l'installation terminée, n'oubliez pas d'enregistrer dans le module les numéros de téléphone ou les adresses e-mail que vous souhaitez. Notez également qu'il existe de grandes différences entre les entrées et les sorties des modules GSM selon le type et le fabricant.


Notre conseil pratique : une antenne séparée pour le GPS  

Si vous souhaitez utiliser le GSM en combinaison avec un module GPS, veuillez noter qu'une antenne GSM normale ne suffit pas. Pour déterminer la position avec le GPS, vous avez besoin d'une antenne spéciale.


FAQ – Questions fréquentes sur les modules GSM

Pourquoi devrais-je acheter un module GSM alors que l'UMTS et le LTE sont nettement plus rapides ?

Il est vrai qu'il existe, outre le GSM, des modules qui contiennent un modem UMTS ou LTE et atteignent ainsi des vitesses allant jusqu'à 384 kBit/s (UMTS) ou 100 Mbit/s (LTE). Toutefois, les modules dont il est question ici ne sont pas prévus pour un accès normal à Internet, ils ne transmettent des données que périodiquement (statut GPS) ou à la demande (appel d'urgence à domicile). La bande passante de l'UMTS (3G) ou du LTE (4G) serait dans la grande majorité des cas surdimensionnée pour ce type d'utilisation. La vitesse d'un réseau GSM est ici amplement suffisante. De plus, les modems 3G ou 4G sont nettement plus chers qu'un module basé sur le GSM.

Qu'est-ce que le GPS ?

L'abréviation GPS signifie Global Positioning System et désigne un système de positionnement par satellite. Le GPS est par exemple utilisé par les appareils de navigation pour déterminer la position exacte et calculer les itinéraires. Un récepteur GPS se trouve désormais dans chaque smartphone et aide également à déterminer la position exacte. En combinaison avec un module GSM, le GPS peut par exemple aider les entreprises de transport à surveiller les itinéraires des camions utilisés. Mais les équipages des navires et même des avions se fient également à ce système de localisation. Outre le GPS américain, il existe également les concurrents Galileo (Europe), GLONASS (Russie) et Beidou (Chine).
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
Offre Megadeals
Offre réservée aux clients professionnels : limitée à une utilisation par compte client, valable jusqu’au 20.03.2026 sur conrad.fr. Remise de 10 % dès 100 € HT d’achat ou 15 % dès 200 € HT d’achat (calculée sur la valeur de la marchandise conservée après d’éventuels retours). Sont exclus de cette offre : les articles des marques Apple, Samsung, BambuLab, Raspberry Pi, les articles non remisables, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les cartes cadeaux/prépayées, les livres et l'abonnement Business PLUS+. Non cumulable avec d’autres codes avantages. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage