La ferrite est un type de céramique composée d'oxyde de fer et d'un autre métal tel que le manganèse, le plomb, le zinc, le cobalt ou encore le nickel. En électronique, il est très fréquent d'utiliser un anneau de ferrite ou un noyau de ferrite afin de diminuer les interférences communément provoquées par les hautes fréquences. L'anneau de ferrite et le noyau de ferrite sont très utilisés dans les domaines réclamant un transfert de données : on évoque ordinairement de la ferrite antimagnétique ou de la ferrite antiparasite, voire pour l'usage courant, des « perles de ferrite ».

Ce texte a été traduit par une machine.

     

Des connaissances intéressantes sur les noyaux de ferrite

  • Was es ferrite kerne?

  • Comment fonctionnent les noyaux de ferrite ?

  • Quels sont les types de noyaux de ferrite ?

  • Was faut-il respecter lors du montage et du fonctionnement des noyaux de ferrite ?

Was es ferrite kerne?

Les ferrites sont des matériaux magnétiques ferrites en céramique à base d'oxyde de fer (Fe2O3) et d'oxydes d'autres métaux. Ceux-ci peuvent atteindre des valeurs élevées en termes de perméabilité, c'est-à-dire de conductivité magnétique. Le matériau magnétique dur se caractérise par une intensité de champ cologique élevée, c'est-à-dire que les composants qui en sont constitués peuvent être magnétisés très fortement et de façon permanente, c'est pourquoi ils sont principalement fabriqués à partir d'aimants permanents, par exemple pour des haut-parleurs. Le matériau magnétique souple, par contre, montre de petites valeurs de force du champ cotique et n'entre dans la saturation qu'en cas de Hohem-Magnät. Cela signifie que le matériau magnétique souple peut être magnétisé avec de faibles pertes.

Noyau en ferrite

Parce qu'il s'agit de céramiques qui ne sont pas conductrices d'électricité, il n'y a pas de pertes de courant de Foucault dans le champ électromagnétique alternatif, comme on le sait des noyaux de fer. Ci-dessous, il s'agit de composants fabriqués à partir de matériaux magnétiques souples. En raison de ses propriétés magnétiques et électriques, elles conviennent pour la fabrication de noyaux pour les transformateurs, les inductances, les bobines et les composants de protection contre les interférences électromagnétiques.

 

Comment fonctionnent les noyaux de ferrite ?

noyau de ferrite toroïdal

Il y a un champ magnétique autour de chaque conducteur à courant continu. S'il y a du matériel actif magnétiquement à proximité de celui-ci, par exemple Le fer ou la ferrite, les lignes de champ magnétiques qui en sont à la sortie se concentrent dans ces objets, car dans le matériau, la conductivité magnétique est beaucoup plus grande que celle de l'air environnant.

La ferrite peut être constituée d'un Kern ou d'une tige autour de laquelle le conducteur est enroulé, mais également autour d'un Kern en forme d'anneau, à travers l'ouverture du conducteur. Le flux magnétique ainsi augmenté entraîne une inductance beaucoup plus élevée du conducteur autour ou à travers un noyau magnétique que s'il n'était entouré que d'air présentant une perméabilité plus faible.

Lorsque le conducteur passe par le courant alternatif, la résistance inductive du conducteur augmente à une fréquence croissante. Cela signifie que les signaux haute fréquence sont atténués sur le conducteur, tandis que le courant continu n'est pas affecté.

Ces éléments en ferrite sont donc utilisés, par exemple, pour amortir les tensions parasites causées par les opérations de commutation, de sorte qu'ils ne puissent pas se propager ou être rayés par les câbles d'alimentation des alimentations de blocs d'alimentation ou des systèmes numériques.

Quels sont les types de noyaux de ferrite ?

La fabrication de noyaux magnétiques en ferrite s'effectue comme pour d'autres céramiques avec processus de frittage et de gravure. Les matériaux sont pressés sous forme de poudre ou de pâte, puis séchés et brûlés. Des composants similaires à ceux des autres composants en céramique sont produits. sind. Il n'est donc pas possible de travailler ou de modifier mécaniquement ces pièces après leur achèvement. Pour cette raison, il existe un large éventail de formes et de modèles de noyaux de ferrite qui sont parfaitement adaptés à chaque application.

Ainsi, les versions en forme de tige et en forme de bague sont fabriquées en tant que noyau en ferrite de différentes dimensions, y compris les noyaux à double trou qui sont enroulés ou effectués par les conducteurs. Ces composants sont généralement spécifiés avec leur VALEUR AL. Avec le, vous pouvez calculer, comme avec une bobine, le nombre de spires avec lequel une valeur spécifique d'inductance est atteinte.

Les ferrites « Kapp » sont très faciles à monter. Deux demi-coques en ferrite sont intégrées dans un boîtier en plastique. Il est facile de les placer autour de câbles en nappe ou ronds. Elles sont ensuite repliées et fermées à l'aide d'un raccord à encliquetage, parfois à ouvrir à nouveau avec une seule clé.

Il existe également des versions différentes de ferrites à clapet qui sont parfaitement adaptées à chaque câble. Pour les ferrites à clapet, la résistance inductive à une fréquence donnée est indiquée comme données techniques, par exemple 40Ω à 25 MHz. C'est-à-dire en dessous de cette fréquence, la résistance est plus faible, elle augmente. Dans la plupart des cas, un graphique est utilisé pour lire la valeur exacte.

Manchon en ferrite à clipser

Les ferrites à montage en surface sont particulièrement petits. Ces composants CMS conviennent comme filtre de ligne de données et pour le découplage de tension d'alimentation dans des constructions d'appareils très compactes.

Une autre version est le film de ferrite flexible . Il est ainsi possible de rendre plus efficaces les propriétés magnétiques des dispositifs de rayonnement des systèmes NFC (Near Field communication) ou RFID (radio Frequency identification).

Was faut-il respecter lors du montage et du fonctionnement des noyaux de ferrite ?

Ferrite CMS 2 mm pour filtre de ligne de données

Les éléments de construction en ferrite sont sensibles aux charges mécaniques, comme d'autres objets en céramique. Pour cette raison, il ne faut pas exposer Ferrite à des chocs, à des chocs ou à des charges de torsion ou de flexion soudaines lors de l'enroulement, du montage et du fonctionnement, qui peuvent provoquer une rupture ou une rupture. Si des ferrites sont incorporés dans des plastiques, veillez à ce que cela se produise de manière élastique afin d'éviter les tensions. Les tensions mécaniques du composant ont également une influence sur la valeur AL du matériau et, par conséquent, sur l'inductance de l'ensemble de la disposition

Les dommages peuvent également être causés par un refroidissement brusque et puissant (spray froid) ou par des ultrasons pour le nettoyage. Même une température élevée, par exemple lors du soudage, modifie les propriétés magnétiques des ferrites. Les valeurs autorisées se trouvent dans les fiches techniques. Les noyaux en ferrite du commerce sont conformes à la directive RoHS.

 

    

Pour connaître les experts >>