Numériseurs audio USB
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les appareils de numérisation audio et USB
-
Numérisez les disques et les cassettes - avec les appareils de numérisation, pas de problème
-
Stockez de la musique à partir de cassettes de meilleure qualité
-
Utilisez le numériseur comme appareil de lecture
-
Achetez un appareil de numérisation audio - veillez à le faire
-
Notre Conseil pratique : préparer les cassettes
-
FAQ - questions fréquentes sur les appareils de numérisation
Numériser des disques et des cassettes n'est pas un problème avec les appareils de numérisation
Les disques sont de nouveau repris : de nombreux albums musicaux sont pressés sur des disques ; de nombreux jeunes créent un tourne-disque et découvrent de véritables trésors musicaux dans les chambres de toit de leurs parents et grands-parents. Même les cassettes et les enregistreurs de cassettes sont toujours disponibles dans de nombreux foyers et certains d'entre eux qui ont grandi avec ces disques ne veulent pas renoncer à des morceaux de musique, des playlists ou des jeux d'écoute préférés. Bien que les cassettes soient considérées comme solides, elles ne sont pas durables indéfiniment, il est donc recommandé de numériser les cassettes en temps utile. Les numériseurs qui combinent deux fonctions dans un seul appareil peuvent être utilisés pour le transfert des signaux sonores d'une cassette sur un disque dur externe d'un PC et peuvent être utilisés en même temps comme appareil de lecture dans la plupart des cas.
Comment fonctionne un appareil pour la numérisation de cassettes audio ou de vinyle ? Les appareils de numérisation sont essentiellement des enregistreurs de cassettes ou des tourne-disques équipés d'un port USB. Les numériseurs sont connectés au PC via USB. Cependant, sur une bande, les signaux analogiques ne sont pas disponibles en code binaire, ils doivent donc être convertis. La plupart des appareils de numérisation audio stockent les signaux sonores au format MP3 et certains prennent également en charge les fichiers WAV. Les fichiers MP3 offrent un avantage décisif : il s'agit d'une version compressée des signaux sonores d'origine. Les composants sonores individuels et superflus qui sont à peine perceptibles pour les personnes ne sont pas enregistrés. Les fichiers MP3 ne prennent donc que peu d'espace de stockage et sont Ideal pour être lus ou gravés sur un CD via des appareils de lecture et des smartphones, directement sur l'ordinateur ou même via la Smart TV. was fonctionne avec des bandes sonores. Pour cela, vous avez besoin d'un tourne-disque équipé d'un port USB et conçu comme un appareil de numérisation. Grâce à ce jeu de disques, vous pourrez passer des jeux audio et des morceaux de musique à l'ère numérique.
Encodeur de cassettes USB pour la numérisation de cassettes audio
Stockez de la musique à partir de cassettes de meilleure qualité
La durée de vie des cassettes est d'environ 30 à 40 ans, avec non seulement la qualité du matériau de la bande, mais également le stockage des cassettes. Une des raisons de la durée de vie limitée réside, entre autres, dans les plastifiants qui peuvent s'évaporer avec le temps et coller des pièces. La lumière du soleil et les variations de température sont également nocives pour le matériau de la bande.
Le lecteur de cassettes permet d'écouter et de numériser les cassettes
En revanche, un fichier numérique peut être conservé indéfiniment. Il n'y a pas d'usure, comme c'est le cas pour les cassettes musicales ou, dans une moindre mesure, pour les disques. Celui qui a souvent utilisé le son à la fin des années 70 et 80 à l'époque des cassettes audio se rappelle le problème des bandes magnétiques enchevêtrées, la « salade de bandes ». Même les sorties de chute, ce sont de petits ratés de son ou des variations de volume, se produisent après une lecture fréquente ou un stockage incorrect d'une cassette musicale et perturbent l'expérience d'écoute.
Bien que les disques soient toujours bien entretenus et correctement stockés, la chaleur, le rayonnement solaire, les fines particules de poussière et la lecture continue sur un plateau peuvent néanmoins causer des dommages. Résultat : la qualité du son est aussi bonne que pour les cassettes audio. Pour que vous puissiez profiter de votre musique préférée de vieux jours à l'avenir, laissez-la convertir à partir d'un appareil de numérisation.
Un CD logiciel est fourni avec certains appareils de numérisation. Selon le logiciel, vous avez la possibilité de numériser le contenu de vos cassettes musicales, mais également de les modifier. Les fichiers stockés sur le disque dur peuvent être améliorés à l'aide de différents outils, par exemple en éliminant ou en réduisant les bruits parasites tels que le bruit ou les craquement. Les supports au format MP3 sont faciles à régler : ils peuvent être coupés en quelques clics, étendus ou polis avec des effets.
Utilisez le numériseur de cassettes comme appareil de lecture
Si vous ne souhaitez pas vous déconnecter de vos anciennes cassettes même après la numérisation, vous pouvez utiliser la fonction de lecture de l'appareil de numérisation audio. De nombreux modèles disposent d'une sortie casque et sont parfois même fournis avec des casques. Vous pouvez utiliser de tels appareils comme lecteur de cassettes portable, le mot-clé « Walkman ». Les appareils ne sont généralement pas beaucoup plus grands qu'une cassette classique, ils sont Ideal pour les déplacements.
Achetez un appareil de numérisation audio - veillez à le faire
Avant d'acheter un numériseur de cassettes, vérifiez que l'appareil offre toutes les fonctions qui vous sont importantes.
Format de fichier
Les appareils de numérisation convertissent le contenu audio de vos papiers peints ou disques au format MP3, certains prennent également en charge les fichiers WAV. Ce dernier est particulièrement avantageux si vous souhaitez ensuite éditer votre musique. Dans la plupart des cas, la conversion en MP3 suffit.
Écoutez les cassettes en déplacement
Veillez à ce que le numériseur puisse être utilisé en même temps comme enregistreur de cassettes portable si vous souhaitez lire des cassettes audio en déplacement. Important : une sortie casque et une alimentation par piles.
Logiciel
Vous souhaitez pouvoir modifier votre musique à tout moment pour la transférer ensuite dans la meilleure qualité possible sur votre lecteur MP3, votre smartphone ou un CD ? De nombreux appareils sont équipés d'un CD avec un logiciel de numérisation. Vous pouvez également commander un logiciel séparément ou utiliser un programme gratuit pour éditer vos fichiers musicaux.
Alimentation
Pour la plupart des appareils de numérisation, l'alimentation est assurée par un port USB ou des piles. Si un câble de charge USB fait partie de la livraison de série, les piles doivent être achetées séparément dans de nombreux cas.
Numériseur avec slot USB permettant de numériser sans PC
Autres fonctionnalités :
Par exemple, si les appareils disposent d'un slot pour clés USB ou d'un lecteur de cartes, vous pouvez numériser des cassettes sans utiliser de PC. Certains modèles sont également équipés d'un microphone et permettent d'enregistrer des paroles ou des chants.
Notre Conseil pratique : préparez les cassettes audio pour la numérisation
Avant la numérisation, il est recommandé de mettre la bande sous la loupe. Si le matériau est intact, enroulez la cassette une fois pour une lecture en toute fluidité. Si la bande est déchirée, vous pouvez utiliser du ruban adhésif spécial pour réparer votre cassette préférée et la numériser ensuite. Les disques acoustiques doivent être exempts de fines particules de poussière avec les brosses prévues à cet effet.
FAQ - questions fréquentes sur les appareils de numérisation
Combien de temps faut-il pour numériser des cassettes de musique ?
La numérisation des cassettes est possible en temps réel. Si vous souhaitez transférer la musique d'une cassette sur un disque dur externe ou un CD avec 60 minutes de temps de lecture, vous devez prévoir autant de temps pour la conversion en MP3. En outre, aucune donnée n'est enregistrée sur la cassette. Les informations concernant les artistes, les titres, les albums ou les années de publication doivent être saisies manuellement lors de la numérisation. C'est pourquoi vous devez ajouter le temps de traitement des fichiers à la numérisation réelle.
La numérisation des cassettes est-elle légale ?
Une copie privée est autorisée pour vos besoins, tant que la protection contre la copie n'est pas contournée et que vous n'utilisez pas votre version numérisée sur le marché et que vous la vendez par exemple.
Comment la musique peut-elle être optimisée par la bande ?
Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel approprié. Les variations de volume ou les bruits parasites tels que le bruit peuvent généralement être ajustés ou réduits en quelques clics.