Réalisez tous vos travaux électriques grâce à nos ohmmètres

Vous prévoyez des travaux ayant trait à l’électricité, à la maintenance informatique ou à l’électronique ? Vous êtes un professionnel du secteur ? L’ohmmètre doit faire partie de votre panoplie d’appareils de mesure. Nos outils de qualité répondent à des exigences professionnelles. Les ohmmètres issus de notre large gamme de produits vous permettent de mener à bien tous vos projets, qu’ils soient en lien avec l’électronique ou qu’ils relèvent du domaine de l’électricité.

Qu’est-ce qu’un ohmmètre ?

Un ohmmètre est un instrument capable de mesurer la résistance électrique d’un circuit ou d’un composant électronique : un câble, un fusible, une carte électronique, un moteur, etc.

Dans quels cas utilise-t-on un ohmmètre ?

Il est très utile d’avoir un ohmmètre dans sa boîte à outils. Avec cet appareil, vous pouvez :

  • Réaliser des tests de continuité électrique, à l’occasion de dépannages, par exemple.
  • Vérifier l’intégrité d’un composant électronique ou évaluer sa conductivité. Le micro-ohmmètre est plus adapté à cet usage, car il mesure avec précision des valeurs de résistance plus petites qu’un ohmmètre classique.
  • Détecter des faux contacts dans un circuit électrique.
  • Repérer des courts-circuits dans un circuit imprimé.
  • Contrôler les branchements dans un tableau électrique.
  • Identifier les différents fils d’une installation électrique, le neutre et la phase correspondante, par exemple.

Certains cas particuliers nécessitent un ohmmètre spécifique que vous pouvez vous procurer sur Conrad. Si vous souhaitez déterminer la résistivité d’un sol dans le cadre d’une mise à la terre, il vous faut utiliser un instrument de mesure de terre, parfois appelé telluromètre ou ohmmètre de terre. Pour les mesures d’isolement, vous devez également vous équiper d’un appareil spécial : un testeur d'isolement. Il s’agit d’un ohmmètre, plus précisément d’un mégohmmètre, capable de mesurer les très grandes résistances utilisées pour sécuriser les installations électriques.

Comment fonctionne un ohmmètre ?

Un ohmmètre est un appareil de mesure actif. Il est donc crucial de mettre votre circuit hors tension avant toute prise de mesure. L’ohmmètre doit être placé aux bornes du circuit ou du composant à tester. Son fonctionnement repose sur la loi d’Ohm, qui permet de calculer une résistance (en ohms) à partir de la tension (en volts) et du courant (en ampères) dans un circuit.

Il existe deux possibilités : soit l’ohmmètre envoie dans le circuit une tension fixe et mesure l’intensité du courant, soit il fait circuler un courant d’intensité fixe et mesure la tension. Une fois ces deux données connues, l’appareil calcule et affiche la résistance. L’unité (ohm, milliohm, mégaohm, etc.) dépend du calibre sélectionné.

Si vous n’avez aucune idée de la grandeur de la résistance électrique du circuit que vous vous apprêtez à tester, optez d’abord pour le calibre le plus élevé. Passez ensuite au calibre inférieur si vous constatez qu’il n’est pas adapté ou qu’il ne renvoie pas une mesure assez précise.

Sur quels critères se baser pour choisir son ohmmètre ?

Nous vous conseillons de choisir l’ohmmètre le plus adapté à l’utilisation que vous allez en faire en vous basant sur les critères suivants :

  • La gamme de mesure : elle doit correspondre à la résistance que vous allez mesurer. Choisissez un micro-ohmmètre pour les petits composants électroniques et un mégohmmètre pour les grosses installations électriques.
  • La taille de l’appareil : il existe des ohmmètres de poche, pratiques en cas de déplacements fréquents sur des chantiers. D’autres appareils, le plus souvent des mégohmmètres, sont au contraire massifs et donc moins faciles à transporter.
  • Précision : le degré de précision varie selon les modèles, les plus précis pouvant renvoyer une mesure au microohm près.
  • Le mécanisme de sécurité : il permet de vous protéger, vous et l’installation que vous testez. Il peut s’agir de détecteurs de tensions externes ou de protections contre les erreurs de manipulation et les surtensions.
  • Fonctionnalités supplémentaires : certains appareils sont dotés de fonctionnalités supplémentaires, comme une alarme sonore ou lumineuse programmable qui se déclenche passé un certain seuil, une batterie rechargeable, une mémoire des dernières mesures effectuées, un écran LCD rétroéclairé, etc.

Si vous hésitez entre plusieurs modèles d’ohmmètres pour votre projet, contactez nos experts : ils vous guident dans votre choix !