Ce texte a été traduit par une machine.

    

Des informations intéressantes sur les ouvrants de porte électriques

  • Comment fonctionnent les ouvre-portes électriques ?

  • Techniques de sécurité supplémentaires pour la porte

  • Variantes de l'ouvre-porte : courant de travail et courant de repos

  • Avantages et inconvénients en un coup d'œil

  • Domaines d'application typiques :

  • Questions et réponses

 

Comment fonctionnent les ouvre-portes électriques ?

Ouvre-porte électrique

L'ouverture automatique peut être installée confortablement dans la porte-porte. Si la porte est fermée, l'E-NC est relié au piège de la feuille de porte. Une opération électromagnétique est responsable de l'ouverture de la porte si nécessaire.

Le panneau de fermeture, situé dans le cadre de porte, est déplacé de manière électromagnétique sur un axe. En conséquence, la porte est ouverte et peut être ouverte de l'extérieur. Une fois la porte retombe, un nouveau déverrouillage est nécessaire pour un nouveau visiteur.

De nombreux contacts NC permettent également l'ouverture à distance. Vous pouvez ainsi appuyer sur un bouton pour déverrouiller la porte. Dans ce cas, la télécommande établit un contact avec la porte.

Le saviez-vous ? L'ouverture électrique n'est pas électronique à première vue, comme le montre la figure 1. Il ne perturbe donc pas non plus une ambiance nostalgique dans la construction ancienne.

 

Techniques de sécurité supplémentaires pour la porte

Bride supplémentaire

Une fois la porte fermée ou retomber dans le verrou, elle est verrouillée comme auparavant. Pour une sécurité accrue, particulièrement nécessaire la nuit, il y a encore un verrou supplémentaire. Celui-ci est également placé en amont afin de ne pas débriler le bâtiment.

Un autre aspect de sécurité et de confort est la connexion de l'ouveur à un interphone et/ou à une vidéosurveillance. Vous entendez et/ou voyez qui demande l'admission et pouvez ensuite décider si l'accès peut être accordé à la personne. Cela se fait simplement par un bouton-poussoir.

 

Variantes de l'ouvre-porte : courant de travail et courant de repos

Courant de repos de l'ouvre-porte

Ouvre-porte à courant de repos

Cette variante (figure 3) peut être ouverte même en cas de panne de courant, ce qui la rend adaptée aux portes de secours toujours ouvertes. Ils sont reconnaissables par leur bruit de clic qui se produit lors du déverrouillage mécanique.

Ouvre-porte de courant de travail

Ce modèle déverrouille les portes tant que le contact entre l'ouvreur et la porte existe. Ceci est indiqué par un son qui est très apprécié par de nombreux visiteurs. En cas de panne de courant, cette variante reste toutefois fermée et ne convient donc pas pour les portes de secours.

Bon à savoir

En cas de circulation importante du public, il est recommandé d'ouvrir la porte pour une journée complète. Ce changement est possible grâce à la conversion d'un petit levier sur la serrure de porte. L'inconvénient : un accès contrôlé n'est pas possible. La plupart des modèles modernes sont équipés d'un système de déverrouillage journalier si nécessaire.

 

Avantages et inconvénients en un coup d'œil

Avantages Inconvénients

· ils offrent un confort optimal

· la porte ne doit pas être ouverte manuellement, les personnes non autorisées ne peuvent pas tout de même entrer · tout simplement

· presque tous les modèles sont utilisables pour les portes de la maison à gauche et à droite

· les ouvre-portes offrent une sécurité élevée, en particulier grâce à des outils tels que le capteur d'empreinte digitale

· un montage simple est possible

· il y a généralement de petites dimensions de montage

· les ouvre-portes électriques nécessitent généralement une source d'alimentation

· ils ne fonctionnent pas en cas de panne de courant selon le modèle, ils ne sont donc pas adaptés aux portes de secours

· ils offrent souvent une protection maximale contre les cambriolages uniquement avec des verrous supplémentaires

· en cas de trafic public réel, un déverrouillage quotidien est important en tant qu'ajout

 

 

Domaines d'application typiques :

Les E-NC sont utilisés dans de grands blocs d'habitation avec des maisons à appartements, car ils permettent aux résidents d'économiser leur chemin vers la porte principale. En outre, ils sont avantageux dans le domaine commercial.

En outre, la combinaison d'un interphone ou d'une caméra vidéo permet de s'assurer que le secteur commercial est surveillé de manière exhaustive - un avantage énorme en matière de sécurité.

 

Questions et réponses

Comment l'ouvreur est-il installé et utilisé ?

L'ouvreur peut être monté sur une serrure de porte mécanique existante en l'alignement sur le piège existant dans le cadre de porte. Il a besoin d'une source d'alimentation et peut être utilisé à la fois par tension continue et par tension alternative. La différence peut être mesurée en fonction du type d'ouverture : les ouvrants de porte alimentés par une tension alternative, ceux à tension continue ne font qu'un bruit de clic. Un regard sur l'interphone permet également de vérifier la manière dont l'ouvreur doit être installé.

Comment réparer un contact NC défectueux ?

Un ouvre-porte électrique peut généralement être facilement remplacé en cas de défaut. Le composant concerné se trouve chez Conrad. Nous sommes heureux de vous aider à trouver la pièce de rechange appropriée. La plupart des produits ont une tension qui se déplace entre 6 et 12 volts. Les appareils modernes fonctionnent parfois avec 10 ou 24 volts.

Notre Conseil : regardez le boîtier de l'ouvre-porte pour déterminer la tension correcte ou contactez notre équipe de service.