bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

La boutique en ligne Conrad est spécialisée dans les outils de mesure à destination d'un public de particuliers comme de professionnels. Vous trouverez dans cette catégorie d'équipements une sélection complète de pied à coulisse digital ou de poche, pour un usage plus ou moins intensif. Pour un mesurage de précision, Conrad met à votre disposition des appareils de qualité, conçu dans des matériaux inoxydables. 

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations sur le sujet des pieds à coulisse

  • QU'est-ce qu'un pied à coulisse ?

  • Vernier, horloge ou affichage numérique : trois variantes de lecture pour pied à coulisse

  • Avantages et inconvénients des variantes de lecture en bref

  • Lire le pied à coulisse

  • Pied à coulisse pour différentes utilisations

  • Que dois-je faire pour l'application d'un tiroir de mesure ?

  • Pied à coulisse ou pied à coulisse : comment s'appelle-t-il correctement ?

  • FAQ : les questions les plus fréquentes sur les lames de mesure

  • Conclusion : vous trouverez ainsi le pied à coulisse adapté

QU'est-ce qu'un pied à coulisse ?

Pied à coulisse

Un pied à coulisse est un appareil de mesure précis qui permet de prendre différentes mesures. Ainsi, grâce à ses deux pieds de mesure mobiles, un pied à coulisse peut prendre des dimensions intérieures et extérieures et, par exemple, avec sa tige de mesure de profondeur, déterminer la profondeur d'un trou. En raison de ses possibilités d'utilisation variables, il est l'un des outils de mesure les plus utilisés. Il existe des pieds à coulisse analogiques et numériques ainsi que des modèles spéciaux pour des applications spéciales.

 

Vernier, horloge ou affichage numérique : trois variantes de lecture pour pied à coulisse

Pied à coulisse avec vernier  

Le vernier est une échelle de longueur mobile qui permet d'effectuer des mesures précises jusqu'à une fraction de millimètre. La lecture nécessite toutefois un certain exercice, une certaine attention et une certaine habileté de calcul. Un bon oeil est également demandé pour pouvoir détecter correctement la petite échelle sur le pied à coulisse. Le grand avantage de la lame de mesure classique avec vernier est : elle est robuste. Les pieds à coulisse monobloc en acier inoxydable ont une durée de vie extrêmement élevée en cas de bon entretien. Et même des pieds à coulisse chromés en acier au carbone plus économiques peuvent offrir de bons services pendant des décennies. Les appareils de mesure ne peuvent pas être équipés d'eau de pulvérisation et de jet.

Pied à coulisse pour montres 

Le pied à coulisse de mesure de la montre - ou aussi le pied à coulisse avec échelle ronde - fonctionne également de manière analogique et fournit des résultats de mesure fiables de la plus haute précision lorsqu'il est correctement utilisé et traité. Grâce à la touche numérique, il est plus facile à lire que le pied à coulisse. Un autre avantage est le cliquet de blocage qui permet de mettre le comparateur à zéro à n'importe quel endroit, de sorte que les mesures différentielles sont facilement possibles. Il faut garder à l'esprit que la glissière de mesure de l'horloge est un peu plus sensible à la saleté et à la poussière que la lame de mesure Nonius en raison de sa structure en roues dentées et barres. Il est donc obligatoire d'avoir un bon soin et un rangement soigneux.

Le pied à coulisse numérique 

Les pieds à coulisse numériques sont aujourd'hui standard dans de nombreux domaines. Bien qu'ils ne mesurent pas plus précisément que les modèles analogiques, ils simplifient considérablement la lecture des résultats. Les erreurs de lecture parallèle et autres sont évitées. Comme pour le pied à coulisse de mesure d'horloge, la position zéro est possible dans n'importe quelle position sur le pied à coulisse numérique. Grâce à la fonction ABS (fonction absolue), la dernière position zéro peut même être mémorisée lors de la coupure. D'autres équipements sont également disponibles : vous pouvez enregistrer les mesures, changer simplement les unités de mesure du système métrique (cm) au système anglo-américain (pouces/pouces). Un autre grand avantage est que les données de mesure peuvent être lues via une interface et traitées directement sur l'ordinateur. Cela permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie pour un transfert manuel et facilite par exemple la création de statistiques pour l'assurance qualité. L'un des inconvénients est la dépendance des appareils à l'alimentation électrique, de sorte que les nouvelles piles doivent toujours être en stock. En outre, les pieds à coulisse numériques sont un peu plus vulnérables aux dommages (chute, eau) et ont donc une durée de vie plus courte, qui peut encore durer plus de 10 ans. 

 

Avantages et inconvénients des variantes de lecture en bref 

 précision de mesure élevéeLecture confortableDurabilité / robustesse / insensibilité à l'eauMise à zéro flexible possibleMémorisation des données de mesure ou de la position zéroIndépendant de l'alimentation électrique Changement simple des unités de mesureTransfert direct des données de mesure vers un ordinateur
Pied à coulisse à vernier+++-+++--+++--
Pied à coulisse pour la mesure de l'horloge ++++++++++-+++--
Pied à coulisse numérique ++++++-++++++-++++++
 

Lire le pied à coulisse

Avec un pied à coulisse numérique, il suffit d'avoir un bref aperçu de l'écran et vous connaissez déjà la valeur mesurée. Avec un curseur de mesure de l'horloge, la lecture est également très facile. Il suffit d'utiliser un pied à coulisse vernier avec une échelle de longueur mobile pour lire la valeur exacte.

La plupart des pieds à coulisse à vernier offrent deux échelles différentes pour la lecture de la valeur mesurée. L'échelle inférieure affiche la valeur en centimètres et l'échelle supérieure indique la valeur mesurée en pouces ou pouces. Les marques de lecture pertinentes pour les deux échelles sont respectivement les « 0 » sur la partie coulissante du tiroir de mesure. 

Lire la valeur mesurée en centimètres

Dans l'exemple ci-contre, la marque de lecture « 0 » de l'échelle inférieure se trouve entre les deux parties de 3 mm et 4 mm. Ainsi, la valeur mesurée se situe quelque part entre 3 et 4 mm.

Pour déterminer la valeur exacte, il faut continuer à regarder vers la droite sur l'échelle inférieure. Dans ce cas, les valeurs numériques ne sont pas prises en compte au premier moment, mais uniquement les valeurs partielles. En effet, il faut trouver dans l'échelle inférieure un trait partiel qui se trouve exactement sous un trait partiel dans l'échelle supérieure. Il n'est pas important de savoir quelle partie de l'échelle supérieure est. Dans notre exemple d'image, le trait partiel se situe entre 5 et 6 avec un trait sur l'échelle supérieure (voir marquage rouge). Ainsi, le pied à coulisse affiche une valeur de 3,55 mm.

Lire la valeur mesurée en pouces

La lecture sur l'échelle supérieure s'effectue selon le même schéma. Toutefois, chaque sous-trait correspond à l'échelle fixe 1/16". La « 0 » de l'échelle coulissante représente 2/16 après le trait partiel. Sur l'échelle supérieure, la partie de la valeur « 2 » coïncide avec une partie de l'échelle inférieure (voir marquage bleu). Ainsi, les 2/16" ou 16/128" sont encore ajoutés 2/128". La valeur mesurée est donc de 18/128" ou 9/64", ce qui correspond à 3,571 mm.

Pied à coulisse à vernier
 

Pied à coulisse pour différentes utilisations 

Pied à coulisse de poche  

Pied à coulisse pratique pour les besoins des bricoleurs

Pied à coulisse d'atelier 

Pied à coulisse professionnel pour une utilisation en atelier, généralement normalisé selon DIN 862

Jauge de profondeur 

Pied à coulisse spécial pour la mesure de la profondeur, par ex. pour les MARCHES, les rainures ou les alésages

Pied à coulisse à sertir : 

Pied à coulisse pour une mesure précise de la hauteur de sertissage et de la largeur de sertissage

Pied à coulisse pour disques de frein :  

Pied à coulisse spécial pour mesurer l'usure des disques de frein en toute sécurité et correctement

Pied à coulisse pour différentes utilisations
 

Que dois-je faire pour l'application d'un tiroir de mesure ?

  • Les surfaces de mesure ne doivent pas présenter de bavures, être sèches et propres
  • Toujours mesurer aussi près que possible de la règle
  • Lors de la lecture, veillez à ce que les conditions d'éclairage soient bonnes
  • L'application s'effectue sans force - ne pas fausser les mesures en raison d'une force inutile
  • Respecter la température de référence de 20° C

Notre conseil pratique

Une erreur de mesure avec des lames de mesure est que l'outil n'est pas correctement appliqué. Veillez à ne pas mesurer la pièce avec les extrémités des branches, mais à toujours l'insérer jusqu'au centre des jambes de mesure. Ainsi, vous évitez les fluctuations de la valeur de mesure.

  

 

Pied à coulisse ou pied à coulisse : comment s'appelle-t-il correctement ? 

Selon la norme DIN 862, la désignation techniquement correcte en Allemagne est « pied à coulisse ». Cependant, les termes « jauge à coulisse » ou « jauge à tiroir » sont encore largement utilisés - ce dernier est surtout utilisé en Autriche. Il s'agit d'expliquer qu'un pied à coulisse avec vis de blocage peut également être utilisé comme « enseignement ». La désignation « calibre » peut également être utilisée ici et là, en particulier dans le sud de l'Allemagne. 

 

FAQ : les questions les plus fréquentes sur les lames de mesure

Numérique ou analogique : quel pied à coulisse est le bon pour moi ? 

Cela détermine surtout votre préférence personnelle en ce qui concerne la lecture. L'affichage exact sur le pied à coulisse numérique facilite le travail, les modèles analogiques avec robustesse et indépendance par rapport aux points d'alimentation. 

Les pieds à coulisse numériques sont-ils aussi précis que les pieds analogiques avec vernier ? 

Oui, la précision des modèles numériques est aujourd'hui la même qualité analogique. 

Combien d'argent dois-je dépenser ? 

Selon les exigences de votre pied à coulisse : les outils de haute précision pour les besoins professionnels sont bien entendu plus coûteux que les modèles simples de bricolage.

Les pieds à coulisse simples de bonne qualité sont généralement suffisants pour la mesure dans le champ Holzumfeld, étant donné que des variations dues aux matériaux sont à prévoir. Vous n'avez pas besoin d'un pied à coulisse professionnel pour les travaux à domicile. Vous devez tout de même mettre l'accent sur la qualité, car le traitement de l'outil est essentiel pour la précision de la mesure. 

bricoleur
 

Conclusion : vous trouverez ainsi le pied à coulisse adapté

En principe, vous devriez d'abord vous poser la question suivante :
quel est le but de mon pied à coulisse : ai-je besoin d'un outil polyvalent pratique pour une utilisation à la maison ou d'un outil de haute précision pour une utilisation professionnelle - peut-être même dans un domaine particulier ? Dans quelles conditions l'appareil est-il utilisé et comment puis-je me pencher sur la consommation de piles ?
La question suivante se pose : comment les mesures doivent-elles être précises ? Et qu'est-ce qui est plus important, une mesure fiable sur un nanomètre ou une application confortable et rapide ? Les réponses vous permettront d'obtenir progressivement la mesure idéale pour vos besoins et votre budget. 

 
%seoprefootercolumns%
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
Bosch Professional
* 25 % de réduction sur le chargeur Bosch GAL 18 V-40 (réf. 2589057) avec batterie 4,0 Ah + batterie 2,0 Ah : 1 utilisation par client professionnel/particulier. Valable uniquement lors de l'achat d'un ou plusieurs articles 18 V de la marque Bosch Professional sélectionnés et disponibles immédiatement (statut de livraison vert) de la marque Bosch Professional, du 10/08/2026 au 06/09/2026 au plus tard sur conrad.fr. Non valable pour les commandes sur la Marketplace (fournisseurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non valable sur les articles non remisables. Une limitation des quantités vendues peut s'appliquer dans certains cas. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Schneider Electric
* 1 utilisation par client professionnel/particulier : 15 % de remise. Valable uniquement sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une limitation de la quantité de vente peut être appliquée au cas par cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Condition spécifique pour les membres PRO : 20 % de remise sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert).

Conrad PRO Deals
* Une seule utilisation par client professionnel disposant d'un abonnement Conrad PRO valide et actif. Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Montant minimum de commande : 200 € HT (valeur de la marchandise conservée après un éventuel retour). Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les articles des marques Apple, Bambulab, Samsung et Raspberry Pi, ainsi que sur les cartes prépayées/cadeaux, les livres, les articles non remisables et les frais d'adhésion Conrad PRO. Non cumulable avec d'autres codes avantages.