bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Les avantages notoires de l'éclairage à diodes électroluminescentes (LED) ont permis à cette solution de dépasser largement l'éclairage à incandescence sur de nombreux plans. Tout d'abord, les LED sont plus petites, légères et résistantes que les fragiles et volumineuses ampoules. La performance est aussi de mise avec une émission lumineuse très puissante par unité. Et leur taille réduite est un atout majeur pour les disposer en bandes, en cercles ou en panneaux. Mais le plus gros avantage de la LED, c'est sa consommation énergétique faible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les lampes qui en sont équipées sont appelées "à économie d'énergie". Tous ces avantages comparatifs permettent une diversité incroyable d'utilisations possibles pour les projecteurs LED.

Ce texte a été traduit par une machine.

Des informations intéressantes sur les projecteurs LED et les projecteurs LED

Quelle est la vitesse à laquelle il s'est produit. Dans l'obscurité, lors du stationnement d'un véhicule d'entreprise, un pied de limitation non éclairé peut être facilement négligé. C'est déjà le cas de Malheu.

Ou pire encore, les fournisseurs et les clients ne trouvent pas immédiatement votre entreprise, simplement parce que les panneaux de signalisation, les panneaux de signalisation ou la zone d'entrée du bâtiment de la société sont mal éclairés.

Avec un éclairage efficace, de tels incidents malencontreux pourraient être facilement évités.

Nous vous expliquerons comment, grâce aux projecteurs LED extérieurs modernes, vous illuminez votre entreprise dans la droite, tout en économisant encore beaucoup sur les coûts d'exploitation.

  • Was a LED-radiateur?

  • Quels sont les avantages des projecteurs LED ?

  • Quels projecteurs extérieurs à LED sont disponibles ?

  • Vous trouverez ainsi le projecteur LED approprié

  • Foire aux questions sur les projecteurs extérieurs à LED

 

Was a LED-radiateur?

Projecteur LED moderne avec puissance de 30 W.

Les projecteurs à LED sont des lampes puissantes qui produisent de la lumière à l'aide de LED (diode électroluminescente).

Contrairement aux lampes à incandescence qui diffusent leur lumière en forme de bille, les LED ne disposent que d'un seul sens de rayonnement avec un angle d'ouverture par construction. Et cet effet lumineux dans une direction particulière est souhaité pour les lampes à rayons lumineux. Il n'est donc pas nécessaire de disposer de miroirs réfléchissantes qui détournaient la lumière dans une certaine direction.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction exacte et la construction d'une diode électroluminescente, notre conseiller à diodes électroluminescentes vous fournit des informations intéressantes et des détails de qualité.

Vers le guide de diodes électroluminescentes
 

Quels sont les avantages des projecteurs LED ?

Les projecteurs LED offrent de nombreux avantages imbattables. Quels sont les éléments que nous avons énumérés ici pour vous :

Économie d'énergie

L'avantage le plus important d'un projecteur extérieur avec LED est sans doute l'énorme économie d'énergie. Avec un flux lumineux proche de la même intensité, les projecteurs LED consomment moins de 10% du courant qu'un projecteur halogène classique aurait besoin.

Faible émission de chaleur

Contrairement aux projecteurs halogènes avec ampoules à filament, les projecteurs LED développent une chaleur nettement moindre. Comme le courant est principalement transformé en lumière et non en chaleur, les projecteurs LED ont un potentiel d'économie d'énergie énorme.

Ampoule durable

Les filaments des lampes halogènes sont sujets au vieillissement et sont très sensibles aux chocs. Cela se traduit par une courte durée de vie avec des taux de défaillance élevés.

Faibles coûts d'exploitation

En plus de la faible consommation de courant, les lampes LED n'ont pas à supporter le coût de remplacement des ampoules. En effet, les ampoules LED durent 15 000 heures de fonctionnement et plus sans problème.

Branchement simple

En raison de la faible consommation de courant, il est facilement possible d'utiliser plusieurs projecteurs extérieurs à forte luminosité avec des LED sur une connexion d'alimentation. Il n'est pas nécessaire d'installer une sous-distribution complexe.

Grande résistance de commutation

En plus de la longue durée de vie, les ampoules LED brillantes sont également d'une grande résistance aux commutations. Ces luminaires peuvent ainsi être combinés Ideal avec des détecteurs de mouvement qui allument et éteignent automatiquement l'ampoule.

Poids léger et construction compacte

Les projecteurs extérieurs sont de plus en plus petits et légers. Par conséquent, les supports ou les mâts ne doivent plus être conçus de manière aussi massive. De plus, les projecteurs extérieurs peuvent être montés de manière beaucoup plus légère et discrète sur les bâtiments d'entreprise.

Couleur de lumière individuelle

En fonction des LED utilisées, les projecteurs émettent une lumière avec une teinte spécifique. La teinte peut être comprise entre blanc chaud, blanc neutre et blanc clair ou blanc froid. Les projecteurs RVB peuvent produire les couleurs rouge, vert et bleu ainsi que d'innombrables couleurs de mélange.

Entrepôt éclairé

Un emplacement lumineux garantit une sécurité maximale.

Grâce à une grande résistance de commutation, les projecteurs LED sont également Ideal pour un fonctionnement avec des détecteurs de mouvement.

 

Plus d'infos sur la couleur de la lumière

La teinte ou l'impression couleur d'une source lumineuse est appelée température de couleur. La température de couleur est indiquée en Kelvin (K).

Plus la valeur indiquée en Kelvin est élevée, plus la teinte passe du rouge au jaune et du blanc au bleu.

Couleur de lumièreSources de lumièreTempérature de couleur en kelvin
blanc chaudBougies, ampoules à incandescence, lampes halogènes, LEDMoins de 3300 K
Banc neutreLampes photoélectriques, lampes au xénon, lampes fluorescentes, LED3300 - 5300 K
Blanc lumière du jour ou blanc froidFlash, lampes fluorescentes, LED, soleil de midiPlus de 5300 K.
 

Quels projecteurs extérieurs à LED sont disponibles ?

Projecteur LED

Les projecteurs LED classiques pour l'extérieur peuvent être utilisés comme éclairage de bâtiment ou pour l'éclairage d'objets. Ils offrent une Leuchtkraft élevée et sont idéalement commutés via une commande de temps.

Vers les projecteurs LED
 

Projecteur LED avec détecteur de mouvement

Grâce au capteur de mouvement infrarouge passif (PIR), ces projecteurs réagissent aux mouvements. La lumière n'est allumée que si elle est vraiment nécessaire. Cependant, il faut tenir compte de certaines choses lors du montage, comme le montre la pratique suivante.

Vers les projecteurs LED avec détecteur de mouvement
 

Projecteur LED RGB

Grâce aux projecteurs RVB, la teinte de la lumière émise peut être parfaitement adaptée aux besoins individuels. Ainsi, les couleurs du logo de la société peuvent être mises en valeur de manière impressionnante.

Vers les projecteurs LED RGB
 

Projecteur solaire à LED

Les lampes solaires à LED peuvent être montées rapidement sans avoir à installer de gros appareils. Ils sont Ideal comme éclairage de signalisation ou pour les zones où le câblage d'une ligne électrique devient difficile.

Vers les projecteurs à LED solaires
 

Notre conseil pratique

Pour que les luminaires puissent fonctionner efficacement avec un détecteur de mouvement PIR, ils doivent être montés correctement. La zone de détection du capteur est conçue de manière subsicieuse et a des angles d'ouverture et des portées différents selon le modèle. Comme le capteur est passif, il ne émet pas de rayonnement, mais il ne détecte que le rayonnement thermique infrarouge dans une zone donnée.

Lorsque la source de chaleur (véhicule, personne ou animal de compagnie) se déplace dans cette zone, la lampe LED s'allume automatiquement. La luminosité à laquelle l'éclairage extérieur doit s'allumer ainsi que la durée d'éclairage peuvent être réglées individuellement.

La meilleure détection des mouvements est possible lorsqu'une personne se déplace en travers du capteur. Si une personne passe directement sur le capteur, le mouvement est détecté très tard. Cela doit impérativement être pris en compte lors du choix du lieu de construction. La hauteur de montage recommandée peut être lue en grande partie dans la documentation technique.

Un mouvement transversal vers le « sens de la vue » du capteur permet une détection fiable du mouvement.

 

Vous trouverez ainsi le projecteur LED approprié

Lors de la sélection du projecteur LED adapté, vous devez tenir compte de différents points de vue :

Domaine d'utilisation

Si vous souhaitez éclairer efficacement le parking des visiteurs, la façade du bâtiment de l'entreprise ou le grand logo de l'entreprise, il est impératif de disposer de lampes à incandescence lumineuses puissantes. Si la zone à éclairer est plus petite, les projecteurs LED sont de la classe de puissance inférieure. Ils sont en partie équipés d'un module solaire et peuvent être utilisés presque partout. 

 

Intensité d'éclairage

L'intensité lumineuse, c'est-à-dire la quantité de lumière émise par une lampe, est exprimée en lumens (lm). Si l'on utilise la puissance lumineuse en watts (W), le rendement lumineux ou la valeur de lumen par watt peuvent être une indication de la rentabilité du projecteur.

 

Site de montage :

Si les lampes LED sont montées à l'extérieur, elles doivent être installées de la manière la plus étanche possible. Si cela n'est pas possible, les projecteurs extérieurs émis par les intempéries doivent avoir l'indice de protection IP requis (par ex. IP65). Des informations plus précises sur la protection contre le contact/les corps étrangers et l'humidité/l'eau peuvent être obtenues grâce à notre indice de protection IP.

Pour l'indice de protection IP
 

Alimentation

La plupart des luminaires extérieurs sont branchés directement sur la tension secteur de 230 V. Cependant, comme la pose d'une ligne électrique n'est pas toujours possible, il existe également des projecteurs extérieurs à LED avec des accus intégrés et des cellules solaires. Dans ce cas, la faible demande de courant des LED se fait sentir positivement.

 

Détecteur de mouvement

Les lampes de radiateur avec détecteur de mouvement sont particulièrement disponibles dans les endroits où les visiteurs, les clients ou d'autres personnes ne sont pas en déplacement. Le risque d'accident est ainsi réduit au minimum. De plus, les détecteurs de mouvement veillent à ce que l'éclairage ne soit allumé que lorsque cela est nécessaire.

 

Notre conseil pratique

Les projecteurs LED extérieurs avec détecteurs de mouvement sont également Ideal pour protéger votre entreprise. Les zones particulièrement éloignées et incompréhensibles peuvent être très bien protégées grâce au détecteur de mouvement. Si des personnes non autorisées tentent d'obtenir l'accès sur une voie inhabituelles, elles sont immédiatement détectées dans un éclairage lumineux.

 

Foire aux questions sur les projecteurs extérieurs à LED

Utilisez-vous des lampes solaires ou des projecteurs extérieurs à LED fixes en extérieur ?


Pour un jardin privé, les lampes solaires avec piquet de terre et technologie LED sont Ideal. Particulièrement lorsque l'éclairage n'a pas besoin d'un flux lumineux élevé. De plus, les connexions d'alimentation sont souvent inexistantes dans les endroits nécessaires dans le jardin. Si une puissance lumineuse élevée est nécessaire, car l'objet à éclairer est grand et plus éloigné, les projecteurs LED avec raccordement secteur sont la meilleure solution. Même si l'installation est plus complexe.

Comment régler la teinte des projecteurs RVB ?

Selon la version, la couleur de la lumière est réglée à l'aide d'un contrôleur ou d'une télécommande.

Combien de projecteurs peuvent être raccordés à un circuit de 230 V ?

En règle générale, les différents circuits de courant alternatif sont protégés par une protection de 16 A. Avec une tension de fonctionnement de 230 V, cela donne une charge maximale de 3680 W. la puissance de raccordement de toutes les lampes LED ou projecteurs fonctionnant sur ce circuit ne doit pas dépasser cette valeur.

Un projecteur extérieur doit-il impérativement avoir un indice de protection IP65 ?

Un projecteur extérieur ne doit présenter un indice de protection IP65 que lorsqu'il est monté à l'extérieur sans protection. Comme ils sont protégés contre les projections d'eau, les projecteurs extérieurs ne seront pas forcément injectés avec le tuyau de jardin. Si le projecteur extérieur n'est pas monté dans le jardin mais à la maison ou à l'extérieur sous le toit, il n'a pas besoin d'être conforme à la norme IP65. Dans ce cas, l'indice de protection IP44 est parfaitement suffisant.

Pourquoi certains détecteurs de mouvement commutent-ils souvent sans raison apparente ?

Pourquoi les détecteurs de mouvement peuvent-ils être activés sans raison ? Il s'agit souvent d'un mauvais alignement. Les détecteurs de mouvement réagissent alors aux personnes ou aux véhicules à l'extérieur du terrain. Une autre cause pourrait être une ouverture d'échappement dans la zone de détection, qui échappe par l'air chaud. Mais même des animaux comme des chats ou des oiseaux peuvent déclencher des détecteurs de mouvements. Même la coupe par évaporation d'une lame humide qui passe peut déjà être suffisante pour que le détecteur de mouvement se déclenche.

%seoprefootercolumns%
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
Blue month
* Remises valables uniquement sur les articles disponibles immédiatement (statut de livraison vert) : 10 % de remise sur les articles des marques Metabo, HiKoki, Gardena, Steinel, Toolcraft et Wagner. 15 % de remise sur les articles des marques C.K et Kasp. Valable jusqu'au 12 juillet 2026 sur conrad.fr (à l'exception des commandes passées sur la Marketplace). Non cumulable avec d’autres codes avantage. Une seule fois par client professionnel/particulier. Une limitation de la quantité vendue peut s’appliquer dans certains cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage