Réfractomètres
Ce texte a été traduit par une machitene.
Informations utiles sur le réfractomètre
-
Was Refractomètre?
-
Comment fonctionne un réfractomètre ?
-
À quoi sont utilisés les réfractomètres ?
-
Comment se fait le processus de mesure ?
-
Quels réfractomètres sont disponibles chez Conrad ?
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les réfractomètres
Was Refractomètre?
Un réfractomètre est un appareil de mesure basé sur le principe optique de la réfraction de la lumière. Le nom des appareils est dérivé du latin, de « re » pour « retour » et « frangere » pour « rupture ». Le scientifique allemand Ernst Abbe (1840 à 1905), qui a développé les bases de l'optique moderne, a contribué de manière significative au développement de ces appareils. Un appareil de cette catégorie porte le nom « Abbe » dans la boutique de Conrad.
Comment fonctionne un réfractomètre ?
Le réfractomètre est mesuré à l'aide de l'indice de réfraction. Pour ce faire, on compare le comportement de la lumière, d'une part sur un prisme avec des propriétés optiques connues et, d'autre part, sur le passage de la substance à tester. La lumière se propage aux deux transitions à comparer avec des angles différents. L'indice de réfraction du milieu d'essai est mesuré par la déviation de la lumière. Les principes de mesure suivants sont appliqués : lumière transmise, attaque ou réflexion totale.
La température a un effet majeur sur l'indice de réfraction. Par conséquent, la température du prisme et de l'échantillon doit être réglée avec ou incluse dans le calcul. Certains appareils proposés chez Conrad disposent d'une compensation de température automatique (abréviation ATC), d'autres modèles doivent être équipés d'un tableau pour que la valeur mesurée soit calculée à la valeur normale de 20°C.
Si la composition générale d'un liquide est connue, un réfractomètre peut être utilisé pour déterminer la concentration des substances dissoutes dans le liquide . Par exemple, la teneur en sucre du vin ou de la betterave à sucre est déterminée.
À quoi sont utilisés les réfractomètres ?
La largeur de bande des possibilités d'utilisation d'un réfractomètre est importante. Les exemples sont le contrôle des lubrifiants, le contrôle des boissons, des fruits, des fruits et des bonbons dans l'industrie alimentaire, la détermination du degré de maturité des fruits lors de la récolte, de la production de miel, de la production de vin et de fruits, de la production de vin, de moût et d'alcool, ainsi que le contrôle du dopage ou le contrôle de la protection contre le gel dans la voiture
Les réfractomètres ont des types de protection (IP) partiellement garantis pour permettre leur utilisation dans certaines conditions.
Comment se fait le processus de mesure ?
Les réfractomètres sont généralement livrés avec un liquide d'étalonnage utilisé pour préparer l'appareil à l'utilisation. Après l'étalonnage selon la notice d'utilisation, le Medium à évaluer est taflé sur le prisme de mesure. La réfraction de la lumière est émise comme une transition clair-sombre relativement nette sur une échelle de l'écran de lumière transmise. Pour les réfractomètres à usage spécial, la valeur de mesure typique de l'industrie est proposée comme échelle, par exemple le degré d'oechsle dans la viticulture ou le degré d'arbre dans l'industrie de la confiserie.
Les appareils numériques permettent de mesurer les rapports optiques avec une électronique de mesure et d'afficher les valeurs numériques sur les écrans.
Quels réfractomètres sont disponibles chez Conrad ?
Les réfractomètres analogiques et numériques de grande qualité de différents fabricants sont disponibles dans la boutique Conrad pour les clients professionnels dans une large gamme de prix. Une autre caractéristique de sélection est l'étalonnage.
Pour les réfractomètres, il existe des instructions d'utilisation détaillées et des fiches techniques qui fournissent des informations exactes sur tous les paramètres techniques, les accessoires fournis et les modes de mesure disponibles. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le produit correspondant de la boutique Conrad.
FAQ - questions fréquemment posées sur les réfractomètres
Was faut-il respecter lors de la manipulation des réfractomètres ?
- Les réfractomètres sont des instruments optiques de précision et doivent être traités avec précaution. Éviter de toucher la surface optique avec les doigts nus.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le prisme et la trappe de la capote sont propres.
- Avant de prendre des mesures, assurez-vous que l'appareil a été calibré.
- Pour certaines applications, des réfractomètres avec mémoire peuvent être requis. Le terme actuellement utilisé pour l'étalonnage est « évaluation de la conformité » - le contrôle officiel de l'exactitude, entre autres, des outils de mesure conformément à la loi sur la mesure et le poids. Pour une partie des appareils chez Conrad, les valeurs de calibrage peuvent être affichées avec pour permettre des mesures de contrôle.
- Faites preuve d'une grande prudence lors de la manipulation de liquides dangereux à mesurer, par exemple lors du test de l'acide de batterie de voiture ou de l'antigel pour radiateurs de voiture. Bon nombre de ces substances sont nocives pour la santé et ne doivent pas entrer en contact avec les yeux et la peau.
- Lors de la manipulation de l'additif pour carburant AdBlue, veillez à ce qu'il soit parfaitement propre. Les impuretés les plus faibles peuvent endommager le système AdBlue et provoquer ainsi sa défaillance. En outre, le stockage est long et les températures élevées déremplacent l'AdBlue de manière à ce qu'il soit peu à peu. En cas de résultat positif de l'analyse de l'AdBlue, certains critères doivent être atteints (voir instructions d'utilisation). Les déplacements indiquent sa décomposition.
- N'utilisez pas d'objets métalliques tels que des aiguilles, des cuillères ou des pincettes pour appliquer des substances à mesurer. Le prisme de mesure risque d'être rayé. Il est recommandé d'utiliser des pipettes en plastique pour le transport et l'application des solutions.
- Nettoyez soigneusement un réfractomètre après chaque utilisation et rangez-le dans le conteneur de transport prévu à cet effet.
- N'ouvrez pas le réfractomètre. Le droit à la garantie s'éteint par ailleurs, de même qu'en cas d'utilisation incorrecte.
Combien de temps un réfractomètre dure-t-il ?
La durée de vie des réfractomètres optiques est théoriquement illimitée si l'appareil n'est pas endommagé par des effets mécaniques. Pour les appareils numériques, la durée de vie de la batterie est suffisante pour environ 10 000 mesures.
À quoi puis-ich détecter un réfractomètre défectueux ?
- Les valeurs de mesure non plausibles indiquent un mauvais étalonnage.
- Mauvaise détectabilité de la ligne d'ombre due à des optiques sales ou rayées
- Un affichage manquant sur l'écran indique dans la plupart des cas une alimentation non fonctionnelle.
- En raison de l'encrassement et de l'usure mécanique, les filetages du réglage optique de l'oculaire peuvent être difficiles à déplacer ou inamovibles.