bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Répéteur Wifi pour une bonne réception et un Internet stable

Les répéteurs Wifi ont pour mission d'augmenter la portée du signal Wifi. Ils fonctionnent comme des amplificateurs et assurent une connexion plus stable au réseau Wifi et à Internet. Nous vous dévoilons dans notre guide les caractéristiques des répéteurs Wifi modernes et ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat.

  • Comment fonctionne un répéteur Wifi ?

  • Comment configurer un répéteur Wifi ?

  • Ce qu'il faut savoir lors de l'achat d'un répéteur Wifi

  • Notre conseil pratique : obtenir la meilleure portée grâce à un emplacement optimal

  • FAQ – Foire aux questions sur les répéteurs Wifi

Les appareils compatibles Wifi tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables ou les téléviseurs intelligents peuvent être connectés sans fil au réseau domestique et à Internet via Wifi. Un routeur Wifi sert de source de signal et transmet aux terminaux les informations qu'il reçoit généralement par câble.

La portée du Wifi varie toutefois en fonction de l'emplacement, de la puissance d'émission et de l'équipement de l'antenne. Plus le smartphone, la tablette et autres sont éloignés du routeur, plus le signal est faible. Si, en plus, des murs épais ou des plafonds en béton armé se trouvent entre les deux, la réception Wifi se détériore encore plus.

Les répéteurs Wifi, également appelés extenseurs de portée, permettent de remédier à ce problème. Il s'agit de petits modules qui augmentent la portée du signal Wifi, de sorte qu'une connexion Internet et réseau stable puisse être maintenue même à une grande distance du routeur.



Comment fonctionne un répéteur Wifi?

Les amplificateurs Wifi optimisent énormément la réception Wifi

En principe, un répéteur fait office d'intermédiaire entre le routeur et les terminaux en traitant les signaux radio envoyés par le routeur (c'est-à-dire en corrigeant les légères distorsions), en les amplifiant et en les transmettant ensuite soit au répéteur suivant, soit au terminal.

Pour ce faire, il s'inscrit dans le réseau Wifi existant et met à disposition sa propre cellule radio, qui peut être utilisée par d'autres récepteurs Wifi et par laquelle le signal radio traité est diffusé vers le récepteur sans perte de qualité.

Il est important de savoir qu'un répéteur Wifi n'augmente pas la vitesse du Wifi, mais seulement sa portée, même si dans la pratique, on peut avoir une autre impression. Comme les signaux radio sont disponibles dans une meilleure qualité, ils ne doivent pas être demandés à nouveau.

Le débit de données n'est donc pas freiné, ce qui peut donner l'impression que la vitesse du Wifi augmente.

Les répéteurs Wifi avec connexion LAN ne servent pas seulement à améliorer la portée radio, mais peuvent également être utilisés comme point d'accès Wifi ou comme pont Wifi.

Ainsi, un port LAN offre la possibilité d'intégrer dans un réseau sans fil des appareils qui ne sont pas compatibles WLAN en soi, mais qui ne peuvent être connectés qu'à l'aide d'un câble réseau. Le répéteur joue ici un rôle de passerelle.

Le mode point d'accès permet l'inverse, c'est-à-dire d'intégrer dans un réseau câblé des composants qui ne disposent pas d'une connexion LAN, mais qui ne peuvent être connectés que via WLAN. Pour ce faire, le répéteur est relié au routeur via un câble LAN et crée son propre réseau Wifi dans lequel le terminal est intégré.

En règle générale, il est possible de combiner sans problème plusieurs répéteurs Wifi afin d'assurer une couverture réseau étendue, par exemple à l'intérieur d'immeubles de bureaux ou sur un grand terrain.

Pour une utilisation à domicile, un répéteur Wifi suffit souvent à assurer une connexion plus stable. Mais il est également possible de combiner plusieurs modules et de profiter d'une couverture Wifi dans toute la maison.

De nombreux répéteurs reprennent automatiquement le SSID (Service Set Identifier) et le mot de passe du routeur, ce qui facilite l'intégration dans le réseau existant. Toutefois, on ne sait alors pas si la connexion Wifi est établie par le répéteur ou par le routeur. Certains clients Wifi choisissent plutôt le routeur, même si le signal fourni par le répéteur est peut-être plus fort. Si le SSID est identique, il n'est pas possible de le vérifier avec précision. Il est préférable d'attribuer au répéteur son propre SSID et son propre mot de passe. Cela présente l'avantage de pouvoir vérifier à tout moment sur quel Wifi chaque appareil est connecté.



Comment configurer un répéteur Wifi?

Les répéteurs Wifi nécessitent une alimentation électrique qui, selon le type de construction, est assurée soit par un câble, soit par une connexion directe. Les répéteurs les plus faciles à utiliser sont ceux qui se branchent directement dans la prise de courant. Certains répéteurs sont également conçus comme des prises intermédiaires auxquelles un autre appareil peut être raccordé. Ainsi, il n'est pas nécessaire de se priver d'une prise de courant.

Si le répéteur et le routeur prennent en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), l'installation se fait généralement automatiquement. Pour ce faire, il faut d'abord appuyer pendant quelques secondes sur le bouton WPS du répéteur, puis sur le bouton WPS du routeur, également pendant quelques secondes. Des voyants lumineux indiquent si les appareils sont activés. Après la mise en marche, le routeur et le répéteur se connectent d'eux-mêmes.

Les répéteurs et les routeurs sans fonction WPS sont configurés manuellement. En règle générale, cela se fait via une interface web ou un navigateur. Certains répéteurs sont reliés à l'ordinateur par un câble LAN, d'autres peuvent être configurés via Wifi. Le terminal avec lequel la configuration est effectuée doit se trouver sur le même réseau Wifi que le répéteur.

Les répéteurs WLAN avec fonction WPS se chargent automatiquement de la configuration


Ce qu'il faut savoir lors de l'achat d'un répéteur Wifi

Les répéteurs Wifi sont proposés sous différentes formes et par de nombreux fabricants différents. Si vous souhaitez acquérir plusieurs répéteurs, il est recommandé de rester chez un seul fabricant afin de s'assurer que les modèles sont compatibles entre eux et qu'ils peuvent atteindre les meilleures performances possibles. Il est important que le routeur et le répéteur prennent en charge les mêmes normes Wifi et les mêmes protocoles réseau, faute de quoi ils ne pourront pas communiquer entre eux.

  • En principe, il faut garder à l'esprit que le taux de transfert de données est divisé par deux si l'on utilise un simple répéteur monobande. Cela s'explique par le fait qu'il communique à la fois avec le terminal et avec le routeur. Si le routeur envoie 300 Mbps, le répéteur ne peut plus fonctionner qu'à 150 Mbps.

  • Les répéteurs bi-bande ne posent pas ce problème. Ils sont actifs sur deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz), ce qui offre la possibilité de faire communiquer le répéteur et le routeur sur une fréquence différente de celle utilisée par le répéteur et le terminal.

  • Des répéteurs triple bande, qui émettent sur 3 fréquences, sont également disponibles. Si vous optez pour un répéteur avec la technique crossband, vous devez veiller à ce que le routeur connaisse les bandes de fréquences respectives ou qu'il soit adapté au double Wifi ou au triple Wifi.

  • Si les routeurs et les répéteurs fonctionnent sur la bande de fréquences de 5 GHz, ils doivent absolument maîtriser la technique DFS (Dynamic Frequency Selection). Ce n'est qu'alors que tous les canaux radio 5 GHz disponibles peuvent être utilisés.

Amplificateurs Wifi dans les bureaux et les entreprises

Pour les entreprises et les bureaux, il est recommandé d'utiliser des répéteurs qui peuvent être utilisés comme points d'accès, car il est alors possible de commander des périphériques tels que des imprimantes ou des scanners au sein d'un réseau.

Les grands bureaux dont les locaux sont séparés par des murs en béton armé ou de longs couloirs, par exemple, devraient être équipés de plusieurs répéteurs Wifi.

Pour les très grands bâtiments qui s'étendent sur plusieurs étages, il est recommandé d'utiliser des répéteurs Wifi maillés. Contrairement aux répéteurs traditionnels, ils n'établissent pas chacun leur propre réseau, mais se connectent ("maillent" = en anglais mesh) pour former un grand réseau Wifi.

Ausreichend WLAN Empfang auch über mehrere Etagen hinweg

Amplificateur Wifi pour la maison

Pour les ménages dans lesquels de nombreux périphériques tels que des imprimantes, des consoles de jeux et autres doivent être contrôlés, il est également recommandé d'utiliser des répéteurs avec fonction de point d'accès.

Le nombre total de répéteurs nécessaires dépend de la surface du logement et des conditions de construction.

Pour les petits appartements, un seul répéteur suffit en général pour assurer un WLAN stable.

À partir de 50 m², on peut envisager d'intégrer plusieurs répéteurs - en fonction du nombre de facteurs de perturbation (murs épais, réseaux WLAN des voisins, etc.).

Amplificateur WLAN pour la maison

La facilité d'utilisation et la sécurité du réseau jouent également un rôle. Les répéteurs qui peuvent être configurés via un smartphone et qui sont équipés de voyants lumineux informant sur l'état et la qualité de la réception offrent un grand confort d'utilisation. Les répéteurs modernes offrent des normes de cryptage élevées (WPA/WPA2), de sorte que les données sensibles peuvent être transmises en toute sécurité.



Notre conseil pratique : obtenir la meilleure portée grâce à un emplacement optimal

Pour obtenir la meilleure portée possible, un répéteur ne doit pas être trop éloigné du routeur ni positionné près de sources de perturbations (micro-ondes, aquariums, etc.). L'idéal est de le placer à mi-chemin entre le terminal WLAN et le routeur. Si cela n'est pas réalisable, des applications pour smartphone proposées par de nombreux fabricants peuvent aider. Elles mesurent l'intensité du signal du répéteur et indiquent si l'emplacement est bien choisi.



FAQ – Foire aux questions sur les répéteurs Wifi

Quelle est la différence entre les répéteurs Wifi et les adaptateurs Powerline ?

Les adaptateurs Wifi Powerline sont une alternative technique aux répéteurs WLAN. Ils ne transmettent pas le signal Wifi du routeur par radio, mais par le biais du câble électrique. Cette technique est notamment utilisée lorsqu'il s'agit de couvrir de grandes distances ou plusieurs étages. Les adaptateurs Powerline sont plus chers que les répéteurs et consomment plus d'électricité.


Que signifie l'abréviation MU-MIMO ?

MU-MIMO signifie Multi-User Multiple-Input-Multiple-Output, fait partie de la norme Wifi-AC (IEEE 802.11ac) et désigne une technologie qui permet à un routeur Wifi de communiquer simultanément avec plusieurs appareils. Alors qu'avec les routeurs mono-utilisateur (SU-MIMO), chaque appareil connecté doit attendre son tour pour envoyer ou recevoir des signaux, les routeurs multi-utilisateurs peuvent fournir des données à plusieurs appareils en même temps. Cela permet de réduire le temps d'attente et d'augmenter le débit de données sur l'ensemble du réseau Wifi.


Les répéteurs avec antenne interne ou externe sont-ils un meilleur choix ?

Les amplificateurs Wifi avec antenne externe sont moins encombrants que les amplificateurs avec antenne interne. Les premiers sont donc préférables en termes de dimensions. Les deux modèles garantissent toutefois une bonne réception.


Autres produits Wifi intéressants :

  • Clé Wifi

  • Routeur LTE

  • Routeur DSL

  • Connecteur SMA

  • Routeur télécom

  • Routeurs Linksys

  • AVM FRITZ Box

  • FRITZBox Routeur VDSL

  • TP-Link Routeur

  • Netgear Routeur

  • D-Link Routeur

  • Asus Routeur

%seoprefootercolumns%
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
Blue month
* Remises valables uniquement sur les articles disponibles immédiatement (statut de livraison vert) : 10 % de remise sur les articles des marques Canon, Techno Line, Gardigo, Spectrum Filaments et sur une sélection de produits de la marque Brother. 15 % de remise sur les articles des marques Severin, Satechi et Intex. Valable jusqu’au 26/07/2026 sur conrad.fr (à l’exception des commandes passées sur la Marketplace). Non cumulable avec d’autres codes avantages. Une seule utilisation par client professionnel ou particulier. Une limitation de la quantité vendue peut s’appliquer dans certains cas.

Une exception s’applique aux membres PRO : 15 % de remise sur les articles des marques Techno Line et Gardigo. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Bosch brandweek
* Remise valable uniquement sur les articles immédiatement disponibles des marques Bosch Home and Garden, Bosch Accessories et Dremel (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 23/07/2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non applicable sur les articles non remisables. Valable une seule fois par client professionnel/particulier. Une limitation de la quantité vendue peut être appliquée dans certains cas.

Conrad PRO
² limitée à titulaire d'un abonnement Conrad PRO en cours de validité. Valable jusqu'au 25/07/2026 inclus sur conrad.fr. Offre réservée aux professionnels: Montant minimum d'achat requis : 200 € HT (calculé sur la valeur nette de la marchandise conservée après déduction d'éventuels retours ou rétractations).  Offre réservée aux particuliers: Montant minimum d'achat requis : 120 € TTC (calculé sur la valeur nette de la marchandise conservée après exercice d'un éventuel droit de retour ou de rétractation).  Offre non valable sur les articles des marques Apple, Bambulab, Samsung et Raspberry Pi, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), ainsi que sur les cartes prépayées/cadeaux, les livres, les articles non remisables et la cotisation à l'abonnement Conrad PRO. Non cumulable avec d'autres codes avantages en cours.
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
  • Résilier les contrats

Comparaison des produits
Liste d'achats