La thermistance est un élément qui permet de détecter la température. Elle se compose d'un matériau semi-conducteur qui permet de capter tous les changements de température, même si ces derniers restent relativement faibles grâce à une variation de la résistance. Elles présentent des coefficients de températures négatifs. Dans ce cas, la résistance de la thermistance baisse quand la température augmente, celle-ci est appelée alors également thermistance CTN. Elle existe également en CTP, coefficient de température positive.

Ce texte a été traduit par une machine.

Des informations intéressantes sur la résistance NTC ?

  • QU'est-ce qu'une résistance NTC ?

  • Quels sont les types et les types de construction ?

  • Critères d'achat pour les résistances NTC - à quoi s'agit-il ?

  • Notre Conseil pratique : manipulation et traitement des résistances NTC

  • FAQ - questions fréquemment posées sur les résistances NTC

  • Conclusion : comment acheter la résistance NTC adaptée

QU'est-ce qu'une résistance NTC ?

Les résistances NTC sont des composants de résistance dépendant de la température, également appelés conducteurs chauds ou thermistances. Ils modifient leur résistance électrique exactement l'inverse des résistances PTC associées : leur résistance diminue à mesure que la température augmente, donc ils ont un coefficient de température négatif.

Les résistances NTC sont fabriquées à partir de différents oxydes métalliques, leur corps de base représente une résistance volumique. Les « mauvaises positions » montées de manière artificielle dans le matériau, ce que l'on appelle le « logement », augmentent la température pour augmenter la capacité de dérivation.

Les conducteurs à chaud inversent les propriétés physiques généralement valables pour les métaux, en faisant en sorte que le courant électrique soit de plus en plus résistant à mesure que la température augmente. Sur le plan technique, on en profite de diverses manières. Les résistances NTC se trouvent dans de nombreux domaines de l'électronique et de l'électrotechnique. Les raisons en sont les coûts de fabrication relativement faibles, les modèles compacts et la grande gamme de valeurs nominales de résistance disponibles.

Conducteur chaud 22 ohms

Plus la température est élevée, plus la résistance est faible.

 

Quels sont les types et les types de construction ?

Les résistances NTC sont disponibles pour différents domaines d'utilisation. Leurs propriétés spécifiques sont optimisées pour l'usage spécifique. Les conducteurs à chaud pour la mesure et la compensation de la température possèdent une caractéristique de résistance thermique linéaire et relativement plate . Souvent, cela permet d'éviter une linéarisation complexe à l'aide de circuits électroniques supplémentaires et de microcontrôleurs, au moins lorsqu'il n'existe pas d'exigences très élevées en matière de précision de mesure. Si les courants d'appel doivent être limités ou si un retard d'enclenchement est atteint, une caractéristique forte est souhaitée. La linéarité joue un rôle mineur ou un parcours exponentiel est même souhaité.

Les résistances NTC sont disponibles en tant que composants câblés en forme de disque ou de goutte et sont moulées dans des récipients en aluminium pour la fixation par vissage. Il peut s'agir d'un filetage externe ou d'un œillet métallique. Les modèles CMS sont également usuels.

 

Critères d'achat pour les résistances NTC - à quoi s'agit-il ?

Lors de la sélection du conducteur chaud adapté, il est important, en plus du tracé souhaité de la courbe caractéristique de température de résistance, de choisir la résistance nominale à la température nominale (RN ou TR), qui est généralement spécifiée pour 25 °C. Les résistances NTC sont disponibles avec différentes tolérances. Pour les applications avec des exigences de précision élevées, il convient de privilégier les types présentant un faible vieillissement et une grande stabilité à long terme. En cas d'utilisation dans des conditions environnementales difficiles, il convient de vérifier la résistance du boîtier ou de la gaine, des modèles spéciaux sont proposés pour les liquides. Pour les tâches de mesure et la compensation de la température, le chauffage propre de la thermistance NTC doit être réduit au minimum afin de ne pas fausser les résultats de mesure. Si le courant de mesure nécessaire et donc la puissance dissipée ne peuvent pas être maintenus suffisamment bas au niveau de la résistance NTC, il est recommandé de choisir une forme plus grande et plus résistante avec une bonne évacuation de la chaleur. La zone de travail admissible du conducteur chaud indiquée dans la fiche de données doit être au moins égale aux températures prévues en utilisation. Calculez également le réchauffement de l'auto en raison de la puissance dissipée qui en résulte.

 

Notre Conseil pratique : manipulation et traitement des résistances NTC

Même les conducteurs à chaud ne supportent que certaines températures maximales. Lors du processus de soudage, veillez à respecter la température et la durée de soudage autorisées conformément à la fiche technique afin d'éviter d'endommager la gaine de protection ou les écarts de résistance irréversibles. Lorsque des courants plus élevés sont utilisés, les conducteurs chauds peuvent chauffer considérablement. Évitez donc de monter sur la platine à proximité de composants sensibles à la température.

 

FAQ - questions fréquemment posées sur les résistances NTC

Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication de tension dans la fiche technique ?

Comme pour de nombreuses résistances « normales », cette indication manque en partie. Dans ce cas, la charge de tension résulte de la chute de tension sur le conducteur chaud et du courant circulant, c'est-à-dire de la puissance dissipée maximale autorisée.

QU'entend-on par « Derating » ?

La puissance dissipée admissible en mW ou W est généralement spécifiée pour une température ambiante de 25 °C dans la fiche technique. Des températures différentes ou une mauvaise évacuation de la chaleur entraînent une réduction de la puissance dissipée nominale.

Conclusion : comment acheter la résistance NTC adaptée

Pour les tâches de mesure et pour la compensation de la température, les conducteurs chauds sont adaptés avec une courbe caractéristique plate et linéaire. Lorsqu'il s'agit de la limitation du courant d'appel et des circuits temporisé, les types avec la caractéristique la plus raide possible et une capacité de courant suffisante sont le bon choix. Si des températures de liquides ou de vapeurs doivent être enregistrées, des versions hermétiques peuvent être vissées et étanchéifiées dans la paroi du tube ou du récipient.