- Apple iPhone
- iPhone 11 Pro
- iPhone 64 Go
- iPhone Space gris
- Smartphone 5 pouces
- Smartphone 6 pouces
- Smartphone Gigaset
- Smartphone Motorola
- Smartphone outdoor
- Smartphones à double carte SIM
- Smartphones étanches
- Smartphones Huawei
- Smartphones Samsung
- Smartphone Wiko
- Téléphone portable Xiaomi
- Téléphones portables CAT
Pouvons-nous vous aider ?
Smartphones
Ce texte a été traduit par une machine.
Smartphones : les compagnons permanents de la vie quotidienne

Les smartphones sont devenus des accompagnements indispensables dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Que ce soit pour la communication, le divertissement ou la prise de photos ou de vidéos, le smartphone offre toutes les fonctions et se glisse facilement dans une poche de pantalon.
-
Structure et domaine d'utilisation des smartphones
-
Was faut-il tenir compte lors de l'achat d'un smartphone ?
-
Conclusion
Structure et domaine d'utilisation des smartphones
Les smartphones sont composés de nombreux composants différents qui occupent le moins de place possible sur le plan technique. Ils sont toutefois très similaires dans leur fonctionnement et leur construction, par exemple dans des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau.
Processeur
Le centre de commutation du téléphone portable est le processeur SoC. Le SOC est appelé « puce System on A ». Cette puce contient non seulement le processeur principal (CPU) du smartphone, mais également tous les contrôleurs sans fil et de mémoire ainsi que d'autres composants tels que le processeur audio et les interfaces, formant ainsi à la fois le cœur et l'arrière-plan de l'appareil.
Comme pour les ordinateurs portables et les PC, il existe des processeurs de puissance différente. La représentation fluide en fonctionnement normal crée presque tous les smartphones, mais ils veulent jouer à des jeux complexes, retoucher des images en cas d'accident ou utiliser votre appareil privé pour travailler, ce qui vaut la peine d'investir dans un modèle plus économique.
Un processeur profite ainsi beaucoup de la mémoire qui lui est reliée. Également appelée RAM, ce fichier temporaire peut être utilisé immédiatement. Plus il est grand, plus le processeur peut y déposer. Vous pouvez ainsi garder plus d'applications ouvertes en parallèle et garantir une utilisation plus fluide.
EQUIPEMENT sans fil
L'équipement sans fil d'un smartphone moderne comprend une multitude de normes différentes qui servent à communiquer le téléphone portable avec le monde extérieur. Pour une connexion Internet rapide chez soi et sur les hotspots, un module Wi-Fi est à bord tandis que la connexion de données se fait via la téléphonie mobile.
La téléphonie mobile
dans la téléphonie mobile fait la distinction entre les différentes normes radio. L'UMTS, également appelé HSPA, est la troisième norme radio 3G. Cependant, à l'instar de certains appareils moins chers, la plupart des appareils prennent également en charge la norme 4G, appelée LTE, de quatrième génération. genannt. Celui-ci permet des taux de transmission nettement plus élevés ainsi qu'une meilleure couverture du réseau.
Bluetooth
est également fourni avec une puce sans fil Bluetooth pour communiquer avec des accessoires ou d'autres téléphones portables. La technologie Bluetooth est particulièrement populaire pour les appareils audio tels que les casques, les enceintes mobiles ou les appareils mains libres.
La prise en charge NFC s'est également répandue ces dernières années. La « Near Field communication » est basée sur la technologie RFID éprouvée et permet un échange de données rapide et sûr sur de très courtes distances. Il permet par exemple de payer avec le smartphone au supermarché ou d'échanger simplement des données entre les téléphones portables.


Le GPS
fait également partie de la technologie sans fil. Il s'agit des systèmes de localisation que les smartphones ont à bord. Bien que le GPS américain soit un terme courant, de nombreux smartphones peuvent également déterminer leur position via le système satellite russe GLONASS.
espace libre
Pour sauvegarder en permanence des fichiers, ceux-ci sont écrits dans la mémoire interne. Il peut contenir des applications installées, de la musique et des images enregistrées. Il est de plus en plus préférable de le faire : les smartphones modernes offrent donc de plus en plus d'espace de stockage. Si la mémoire interne n'est pas suffisante, certains appareils disposent d'un slot pour carte microSD. Vous pouvez insérer une petite carte mémoire qui étend encore la mémoire disponible jusqu'à 200 Gb, de sorte que toutes les données importantes puissent être enregistrées.
Carte SIM
La plupart des emplacements de carte SIM se trouvent juste à côté du slot pour carte microSD. Dans ce dernier, la carte SIM du fournisseur est placée. Certains smartphones offrent la particularité que le slot microSD peut également être équipé d'une deuxième carte SIM. Ainsi, un téléphone portable double SIM est tout simplement disponible à partir du smartphone et peut être utilisé en même temps sous deux numéros différents. Ainsi, un appareil peut servir à la fois de main-d'œuvre et de main-d'œuvre privée en même temps.
Écran
Le smartphone est commandé par l'écran tactile. . Les écrans ont généralement une résolution très élevée pour leur taille, et le Full-HD est désormais un standard. Cependant, certains modèles haut de gamme surpassent encore cette situation et offrent jusqu'à la résolution WQHD ou même 4k . En outre, les écrans diffèrent principalement en termes de taille : ils se déplacent généralement entre 5 et 6 pouces.
Appareil photo
En ce qui concerne les caméras, de nombreux appareils sont très différents les uns des autres. Bien que la plupart des appareils soient équipés d'une caméra principale acceptable, les téléphones portables avec deux caméras mégapixels ou plus sont très tendance. La deuxième caméra effectue des tâches spéciales qui permettent soit d'étendre la caméra avec des fonctions spéciales telles que la profondeur de champ, soit de réaliser de bons enregistrements noir et blanc, soit de travailler de manière indépendante et d'offrir un objectif grand angle. . Ainsi, vous pourrez réaliser des enregistrements très spéciaux avec des caméras doubles.
Was faut-il tenir compte lors de l'achat d'un smartphone ?
Insert
Le critère de décision le plus important est sans doute l'objectif d'utilisation souhaité. Si l'utilisation est adaptée aux enfants et aux adolescents, un modèle plus favorable est suffisant pour couvrir les fonctions les plus importantes tout en restant conforme aux tendances actuelles.
Même dans un usage purement privé, la décision dépend de la manière dont le téléphone portable est utilisé - l'ordinateur portable, la tablette ou le PC sont-ils toujours disponibles ou le nouveau smartphone doit-il remplacer tous ces appareils ?
Si l'appareil doit également être utilisé dans le domaine professionnel, il est recommandé d'évaluer précisément ce qu'il utilise. Vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage ? Vous avez besoin de la fonction double SIM ?
Si l'appareil est utilisé en extérieur, il faut choisir un étui robuste ou un smartphone d'extérieur. Ainsi, le smartphone est parfaitement protégé sur le chantier.
système de fonctionnement
Le choix du système d'exploitation est important. La décision se situe entre Apple iOS, qui ne s'utilise que sur les iPhone de la maison et Google Android, qui est de loin le plus répandu et est installé sur presque tous les autres appareils.
Mais de nombreux smartphones Android sont différents en termes de version et d'interface propre au fabricant. Les appareils sont toujours livrés avec une version actuelle du système d'exploitation . Les appareils Android One fonctionnent sur Android pur et bénéficient d'une garantie Google pour les mises à jour, tandis que de nombreux fabricants utilisent leurs propres versions du système d'exploitation et fournissent eux-mêmes des mises à jour.
Taille d'écran adaptée
La taille de l'écran doit ensuite être prise en compte. Les tablettes avec écran de 6 pouces sont bien plus agréables à utiliser, mais ne s'adaptent pas dans n'importe quelle poche ou main. Vous pouvez donc être un peu maniable.
Pour la plupart des téléphones portables, l'écran est légèrement plus petit avec environ 5 pouces. La tendance actuelle vers des écrans sans marge atténue le problème, mais il vaut la peine de tenir compte des dimensions du téléphone portable et de l'écran lors de la décision d'achat.
Accessoires utiles pour votre smartphone : protection de l'écran et de l'écran
Protégez votre smartphone des regards latéraux indésirables avec un film de protection. Notre localisateur 3M vous guide en quelques clics pour une protection adaptée à votre produit.
Conclusion
Les téléphones portables sont aujourd'hui des outils universels et remplacent même les petits appareils photo numériques et l'ordinateur portable de temps en temps. La plupart des smartphones sont équipés d'Android Google, leur construction diffère en particulier en ce qui concerne leur équipement spécial, comme une caméra secondaire, une mémoire de travail particulièrement importante ou une puissance de processeur.