bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

La souris est au même titre que le clavier, un périphérique permettant de transmettre des commandes à un ordinateur. Elle permet de déplacer le curseur sur l’écran et de cliquer sur un élément pour effectuer une action. La souris se compose généralement de deux boutons et d’une molette : bouton de gauche (bouton principal), molette, bouton de droite (bouton secondaire). Mais on trouve de plus en plus de souris avec trois boutons, voire quatre boutons pour la souris Apple .Pour chaque action principale, chaque bouton a donc un rôle : le clic, le double clic, le clic droit, le défilement, le clic central sur la molette. Certaines souris présentent aussi des boutons supplémentaires pour la navigation, les jeux, etc .

Différents types de souris d’ordinateur

La souris mécanique qui fonctionnent avec une boule, ce type de souris est de moins en moins présent sur le marché contrairement aux souris optiques et lasers.

La souris optique possède un fonctionnement basé sur l’analyse de la surface sur laquelle elle se déplace. Ainsi une souris optique est constitué d’une LED, d’un système d’acquisition d’images (IAS) et d’un processeur de signaux numériques (DSP). Les souris optiques fonctionnent sur toutes surfaces non parfaitement lisses ou bien possédant des dégradés de couleurs. Les avantages principaux de ce type de dispositif de pointage par rapport aux souris mécaniques sont notamment une précision accrue ainsi qu’une usure moindre.

La souris laser utilise le même principe que l’optique mais la différence est que la souris laser utilise un faisceau qui permet au capteur de recevoir des clichés bien plus nets. De ce fait, le déplacement du curseur sera bien plus précis. Pour ce type de technologie, l’utilisation d’un tapis (ou surface) en verre est conseillé.

Les souris sans fil

Les souris sans fil sont de plus en plus populaires car elles peuvent être utilisées sans être physiquement reliées à l’ordinateur, ce qui procure à l’utilisateur une sensation de liberté. Il existe plusieurs catégories de souris sans-fil qui se différencient par leur technologie :

Les souris infrarouges : ces souris sont utilisées en vis à vis avec un récepteur infrarouge connecté à l’ordinateur. La portée de ce type de dispositif est de quelques mètres au plus, en vision directe, tout comme une télécommande de télévision.

Les souris hertzienne : ces souris sont utilisées avec un récepteur hertzien, généralement propriétaire du constructeur. La portée de ce type de dispositif est d’une dizaine de mètres. Ce type de dispositif peut notamment être pratique pour les personnes connectant leur ordinateur à leur téléviseur situé dans une autre pièce.

Les souris bluetooth : ces souris sont utilisées avec un récepteur bluetooth (fourni à l’achat) connecté à l’ordinateur. La portée de cette souris est équivalente aux souris hertziennes.