Thermostats bimétalliques
Le thermostat bimétallique est essentiellement un interrupteur qui permet divers contrôles liés à la température d'un système. Son nom provient de sa composition : en effet, deux métaux différents conduisent la chaleur mais offrent des niveaux de dilatation hétéroclites. Cela permet plusieurs types de mesures et de contrôles sur des systèmes.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les interrupteurs bimétallique
-
Comment fonctionnent les interrupteurs bimétalles ?
-
Interrupteur de température bimétallique à ouverture automatique et fermeture automatique
-
Réinitialisation automatique et manuelle des interrupteurs bimétallique
-
Domaines d'application des interrupteurs bimétalles
-
Montage des interrupteurs bimétallique
-
FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs bimétallique
Comment fonctionnent les interrupteurs bimétalles ?
Un interrupteur bimétallique (voir image) se compose de deux métaux avec des coefficients de dilatation thermique différents. Ces derniers sont reliés entre eux.
En cas de chauffage ou de refroidissement, les deux couches de l'intervalle de bimétal changent de façon différente en raison du coefficient de dilatation thermique spécifique. Comme un métal se dilate plus que l'autre, la construction bimétallique entière se plie. Si la température diminue, le bimétal retrouvera sa position initiale.
Les plaquettes bimétallique présentent un comportement de saut. Ils changent leur forme de courbure concave à courbure convexe. C'est pourquoi de nombreux thermocommutateurs bimétalliques sont conçus comme des plaquettes.
Conseil : les bimétalles réagissent à la fois à la chaleur électrique et aux changements de température ambiante .
Interrupteur de température bimétal à ouverture et fermeture automatiques
Interrupteur bimétallique à ouverture automatique
.. Dirigent le courant à l'état non formé .
Les régulateurs de température à ouverture automatique sont souvent utilisés comme protection contre la température ou comme protection contre les surtensions. Si la température maximale est atteinte dans l'environnement ou par la tension de courant appliquée, le thermocontact bimétallique coupe la connexion électrique et coupe ainsi le circuit. Ainsi, les dommages sont évités par surchauffe.
Interrupteur bimétallique à fermeture automatique
.. Maintenir le circuit en état normal. .
Ce n'est qu'au moment où la température HER est atteinte que le contact de commutation dans le thermocontact bimétal établit la connexion électrique pour mettre en marche d'autres consommateurs électriques. Les thermos à fermeture automatique sont utilisés par exemple pour mettre en marche des radiateurs électriques, des refroidisseurs, des ventilateurs et des ventilateurs de refroidissement.
Les thermostats bimétalliques sont à la fois à ouverture automatique et à fermeture automatique.
Réinitialisation automatique et manuelle des interrupteurs bimétallique
De nombreux interrupteurs bimétalles servent à la commande automatique de la température. Ils se déforment lorsque la température spécifique du point de commutation est atteinte et prennent à nouveau leur position de commutation d'origine lorsque le refroidissement est effectué. Ce processus est appelé réinitialisation automatique des interrupteurs bimétallique.
Les thermostats bimétallique fonctionnent automatiquement à l'arrière, à la fois à ouverture automatique et à fermeture automatique. Ils sont adaptés pour le circuit cyclique des opérations sensibles à la température. Par exemple, pour un contrôle automatique de la température, ils peuvent toujours régler le chauffage à une certaine température et, lorsqu'une deuxième limite de tolérance est atteinte, débrancher le chauffage du secteur.
La fonction de réinitialisation manuelle est également intégrée à certains régulateurs de température et offre de nombreuses fonctions pratiques :
- Les interrupteurs bimétallique à ouverture automatique avec réinitialisation manuelle ne réouvrent pas le processus automatiquement lors du refroidissement, mais nécessitent une commande manuelle. Vous pouvez les retrouver dans des toasts, par exemple, car il n'est pas nécessaire de les griller à nouveau sans avoir inséré de pain entre-temps.
- Le commutateur bimétallique à fermeture automatique avec réinitialisation manuelle ferme le circuit à une certaine température et ne l'interrompez pas ensuite sans ingrédient étranger. Un exemple d'utilisation serait l'utilisation de ce thermocontact dans le bloc d'alimentation de secours pour les ventilateurs de refroidissement qui ne sera mis hors service que lorsque l'alimentation principale rétablie sera entièrement configurée par un technicien.
Domaines d'application des interrupteurs bimétalles
Les interrupteurs bimétalles utilisés comme protection contre la surchauffe interrompent le circuit en cas de surchauffe. De même, les interrupteurs bimétallique fonctionnent comme une sonde de température pour la protection contre les surintensités. En tant que thermocontact électronique, le bimétal se réchauffe en raison de la source d'alimentation et sépare le circuit à une certaine température en raison de sa déformation cassant.
- Les thermostats bimétalliques sont des commutateurs sensibles à la température pour un fonctionnement cyclique. Si la température monte trop haut ou descend trop bas, le thermostat bimétal interrompt ou connecte le circuit électrique.
- Les interrupteurs bimétallique avec réinitialisation manuelle sont utilisés pour les processus nécessitant une intervention humaine après chaque séparation ou connexion du circuit.
Montage des interrupteurs bimétallique
Les interrupteurs bimétallique sont montés comme capteurs de température dans les armoires de commande ou directement sur les transformateurs, les moteurs, les radiateurs à semi-conducteurs et les composants similaires.
Le commutateur bimétallique doit être installé le plus près possible du point de contrôle si la température ambiante doit être utilisée comme indicateur du processus de commutation, afin qu'il soit soumis aux mêmes conditions de température que le système à réguler.
Les interrupteurs bimétalles traditionnels avec plaquettes ont deux œillets de contact sur les côtés pour l'installation de câbles d'alimentation entrants et sortants à l'aide de raccords de soudure, de soudure ou de soudure.
Les sondes de température pour les fonctions de capteur thermique se trouvent généralement en bas du boîtier.
FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs bimétallique
Was signifie la température entre parenthèses ?
La température indiquée entre parenthèses indique la plage de tolérance thermique du commutateur. Lors de la sélection des thermos bimétalliques, veillez à respecter cette plage de tolérance et sélectionnez-la de manière à ce que vos processus fonctionnent sans frottement, en tenant compte de l'écart de tolérance total.
Was advient-il de la tension nominale et du courant de commutation ?
N'utilisez les interrupteurs bimétallique que dans les conditions indiquées dans la fiche de commande pour éviter d'endommager le composant et assurer un contrôle fiable de la température.
Quelle est la température d'ouverture ou de fermeture de mon commutateur bimétallique ?
Cela dépend de l'utilisation de votre système de régulation de la température. Lors de la sélection des valeurs de température appropriées pour votre circuit, respectez également les marges de tolérance indiquées entre parenthèses.